皆さんこんにちは
私は実際に、XTRINSIC-SENSE評価ボードを使用して 3 軸加速度計MMA8491Qを評価しています。
正確さがどうなっているのかが残念です。
評価ボードはテーブルの上に置くだけです。動きも振動も全くありません。
アプリケーションは 500 ミリ秒ごとに 3 つの座標を読み取ります。結果を見ると、1 つの測定値から他の測定値までの絶対偏差が最大 50mG (0.05G) に達していることがわかります。3 つの軸すべてで、最大偏差はほぼ同じです。
これはこのデバイスに期待できる最高の精度ですか、それとも何か見落としているのでしょうか?
MMA8451 の方が精度が高いでしょうか (解像度は MMA8491Q の 4 倍です)?
助けてくれてありがとう
マーク
トーマスさん、ご回答ありがとうございます。
MMA8451Qを評価します。
こんにちは、マーク。
AN4296の図 9 に示されているように、あなたの結果は私たちの結果と一致しています。残念ながら、この加速度センサではより高い精度を実現することはできません。
はい、 MMA8451Q (I 2 Cのみ)またはFXLS8471Q (I 2 CまたはSPI)のご使用をお勧めします。可能な限り低いODR(1.56Hz)と±2gのレンジを選択し、低ノイズ(LNOISEビット = 1)モードと高分解能(SMODS = 1)モードの両方を使用したところ、偏差は0.5mgを超えませんでした。
よろしくお願いいたします。
トーマス
追伸: 私の回答が質問の解決に役立った場合は、「正解」とマークしてください。ありがとう。