こんにちは、
私はAN5019 Rev 2.0、セクション5「7つのパラメータモデル」に従って磁気校正を行っています。
22ページの内容がよく分かりません。
|A|=1について…それは言う
この段落についてさらに情報を教えていただけますか?減衰が 40% または 60% であると仮定するとどうなるでしょうか?計算に何か変化はありますか? |A|=10 を希望通りに設定できますか?
これらを理解する前にどのような知識が必要ですか?教えてください。
どうもありがとうございます。
こんにちは、
いいえ、減衰が 40% または 60% であると仮定しても、|A|=10 にすることはできません。その理由は、あなたが送信した段落で述べられているように、地磁気の強度の大きさを軟鉄から分離することは物理的に不可能であり、NXP ソフトウェアでは常にふるい鉄マトリックスの行列式を |A|=1 に設定する理由です。
ハードアイアンおよびソフトアイアンキャリブレーション の完全なソースコードとライセンスは、次の URL からダウンロード できます: https://www.nxp.com/support/developer-resources/evaluation-and-development-boards/freedom-developme...
当社は、FRDM_K64F および FRDM_K22F 用のMCUXpresso からの KDSK ダウンロードを介して、センサー フュージョン ライブラリ バージョン 7.2 のハード鉄およびソフト鉄用の 10 要素磁気キャリブレーション モデルを含む完全な...提供します。
*KSDK をビルディングするときは、ISSDK チェックボックスをオンにしてください。
ダウンロードすると、プロジェクトの magnetic.c ファイル内に 10 要素のコードが具体的に見つかります。