838426_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

838426_ja-JP

838426_ja-JP

方向検出でデバウンスカウンタが減少しない - 加速度計(FXOS8700CQ)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、

FXOS8700CQを、方向が変わるたびにピン1で割り込みをかけるように設定しました。ピン1で割り込みを受信していますが、デバウンスカウンタ(PL_count)が減分されないため、一度設定された割り込みフラグがクリアされません。問題を調べてもらえますか。NXPに記載されているすべての設定を行いました。
アプリケーションノート AN4068。

コードの構成部分は次のとおりです。

config.PNG

config1.PNG

割り込みサービス ルーチンは次のとおりです。

intr.PNG


問題は、ISR に入り、PL ステータスと割り込みソース レジスタを読み取ったものの、その後デバウンス カウンターが減少しないことです。

この問題を調べてください。

加速度センサRe: debounce counter not decrementing in orientation detection -acceleromter(FXOS8700CQ)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

お客様 、

カウンターをクリアするためにdbcntmビットを1に設定してみました

関心の条件が有効でなくなった場合。まだ割り込みビット

方向が元に戻っても0にリセットされない

位置。

この問題を調べていただければ幸いです。

よろしくお願いします。

ナマン・シャルマ

Re: debounce counter not decrementing in orientation detection -acceleromter(FXOS8700CQ)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、ナマンさん。

デバウンス カウンタの動作は、PL_CFG レジスタの dbcntm ビットを使用して設定できます。

pastedImage_2.png

INT_SOURCE レジスタの src_lndprt 割り込みステータス ビットをクリアし、その結果 INT1 ピンをデアサートするには、正しく実行しているとおりに PL_STATUS レジスタを読み取る必要があります。


ただし、MCU の特定のビットに論理 1 を書き込むことによって、ISR で IRQ を確認することも必要です。これを行わないと、MCU の割り込みフラグがアクティブのままになり、FXOS8700CQ からそれ以上の P/L 割り込みを受信できなくなります。

お役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

トーマス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 10:19 AM
更新者: