Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
【恩智浦微控制器简介】【电机控制】【实践篇 2】永磁同步电机的机理及控制方法(日文博客) [实验0_2] 环境搭建 + 运行电机示例代码②   目录   5. 软件安装 5-1。启动 MCUXpresso 5-2。从 SDK 导入示例演示 5-3。从调试模式切换到发布模式 5-4. 建设项目 5-5. Flash编程 6. 连接到实时调试工具 运行演示 7. 操作检查和故障经验 8. 调试 9. 部分软件代码的解释 10. 总结与预览   5. 软件安装 接下来,我们将从工程师的角度详细解释实际设置开发环境和运行示例代码的过程。 为了帮助即使是第一次来的游客也能避免迷路,我们将介绍一些常见的陷阱和有用的技巧。 5-1。启动 MCUXpresso 首先,启动 IDE(MCUXpresso)。 安装完成后,会立即出现“欢迎屏幕”,请从这里开始。 提示 :首次启动可能需要一些时间,请耐心等待! 5-2。从 SDK 导入示例演示 SDK(软件开发工具包)包含许多示例项目。 这次我们将使用名为“mc_pmsm_enc”的示例来控制带编码器的永磁同步电机。 选择“MCXA156” 选择“frdmmcxa156” 点击“下一步” 在“示例”列中搜索“pmsm”,并选中“mc_pmsm_enc”。 点击“完成”以完成导入! 提示 :如果您不确定样品名称,请尝试搜索“pmsm”或“motor”,以便更容易地找到它。   5-3。从调试模式切换到发布模式 项目导入完成后,首先切换到“发布”版本。 调试版本也能用,但发布版本优化得更好,更适合在真机上运行。 使用 USB 电缆将 MCU-Link 连接器连接到 PC。 点击“建造”图标开始建造! 接下来,点击“GUI Flash Tool”图标 点击 在写入闪存之前,请确保调试器已被正确识别。 故障排除 如果调试器无法识别,拔下并重新插入 USB 电缆或重新启动电脑可能会解决问题。   5-4. 建设项目 构建完成后,将在项目的“Release”文件夹中生成一个二进制文件。 如果出现错误,请再次检查 SDK 版本和导入步骤。   5-5. Flash编程 使用“GUI Flash Tool”向目标板写入数据。 编写完成后,您终于可以在实际设备上运行示例了! 6. 连接到实时调试工具 接下来,我们将使用 FreeMASTER (MCAT) 实时观察电机状态。 在 IDE 的“项目资源管理器”中,双击 motor_control 文件夹中的 pmsm_float_enc.pmpx 以启动 FreeMASTER。 体验 当我第一次看到波形实时移动时,我惊叹不已,脱口而出“哇!”   与董事会沟通 点击左上角的绿色“开始!”按钮即可开始通讯。 如果您无法正常沟通, 在“项目”菜单→“选项”→“通信”选项卡中选择正确的 COM 端口(115200bps)。 尖端 如果您不知道 COM 端口,请尝试“COM_ALL”,它可能会自动检测! 运行演示 演示终于开始了! 按下主机板上的SW2按钮,电机就会开始旋转。 速度屏幕以图表形式显示实际旋转速度,以便您可以一目了然地看到运动情况。 令人印象深刻的是 :当马达第一次转动时,我忍不住大喊:“耶!” 实时观察图表的变化也很有趣! 7. 操作检查和故障经验 关闭演示程序,然后断开电机电源(DC24V)。 MCAT屏幕将显示故障原因,主机板上的红色LED指示灯将闪烁。 重新接通电源,LED 停止闪烁后,点击“M1 故障清除”清除故障。 重要提示 :如果故障仍然存在,电机将无法运转,因此请务必清除故障。 自由控制电机转速! 当您在“速度”屏幕上打开“M1应用程序开关”时, 应用程序启动后,您可以根据需要更改速度。 如果你想朝相反的方向旋转,只需输入一个负值,例如“-1000”! 玩法说明: 您可以尝试不同的速度和反转旋转,体验电机控制的乐趣! 如果我与董事会沟通出现问题怎么办? 如果您无法使用 FreeMASTER 与电路板通信, 转到“项目”菜单 → “选项” → “通信”选项卡,设置正确的 COM 端口和波特率 (115200bps)。 如果您不知道 COM 端口,可以尝试“COM_ALL”! 8. 调试 调试功能允许您详细观察程序的运行情况。 设置断点以检查变量值和处理流程。 给初学者的建议 我们建议您从行为容易理解的区域开始调试,例如“主函数”或“中断处理”。 9. 部分软件代码的解释   项目详情 接下来,我们将向工程师们解释实际的项目结构和主要源代码。 项目结构 自由大师 一款实时调试监视器和数据可视化工具,支持运行时配置和调优。通过 UART/USB 通信,并包含 MCAT 插件。 电机控制 包括电机状态机、矢量控制代码、电机识别程序和底层驱动程序。 rtcesl 一系列用于复杂实时控制应用(包括电机控制)的数学库,涵盖从高级变换到观察器等各种功能。 来源 主要处理、初始化、配置等。 主处理和中断 main.c 执行初始化、中断设置和 FreeMASTER 通信等后台任务。 中断处理程序有两种类型:高速(ADC 同步)和低速(定时器同步)。 高速回路是矢量控制算法,低速回路是速度控制和 LED 状态管理。 要点 : “motor_control” 文件夹包含电机控制逻辑。 如果您发现感兴趣的函数或变量,请务必查看注释和文档! 10. 总结与预览 这次,我们有机会体验使用 NXP 的开发环境运行电机控制示例。 在下一期中,我们将深入研究示例代码,并尝试修改参数来创建您自己的电机控制系统! (预计四月发布) 如果您有任何疑问或不理解的地方,请在评论区留言! 这是一个汇总了有关恩智浦电机控制文章的网站: NXP电机控制 - 概要页面 - (日语博客) ============================​ 进行咨询时,请同时参考“如何就技术问题联系 NXP(日语博客) ”。 (如果您已经是恩智浦的分销商或与恩智浦有业务往来,您可以直接联系负责人。) 本文将以浅显易懂的方式讲解如何使用NXP FRDM控制板“FRDM-MCXA156”进行电机控制。文章分为基础知识部分和实践部分,您可以先选择感兴趣的部分进行阅读。 ・基础知识①~⑦,实践①~③ 这次,作为实践部分的第二部分,我们将介绍从软件设置到实际运行电机控制示例代码的所有内容。 MCUXpresso 配置工具 MCUXpresso IDE MCUXpresso SDK MCX 电机控制 技术聚焦 日本博客
查看全文
S32K3XXドライバ構成 S32K3XXシリーズチップの新規構築プロジェクトについてお伺いします。ドライバを使用する際に、各ドライバ(各ドライバタイプはポジション1に対応)の設定インターフェースにある各設定項目(ポジション3に表示)について解説したドキュメントやチュートリアルはありますか?実際のエンジニアリングアプリケーションでは、どのような情報を参考に設定すればよいでしょうか?設定するたびに設定項目名を見て機能を推測し、設定内容を決めています。公式の根拠が不足しているように感じ、それぞれの設定が非常に不確実で根拠がないと感じています。 Re: S32K3XX的drivers配置 こんにちは@Aaron_LL AN13435 の次のセクションでは、さまざまなコンポーネントについて説明します。 さらに、公式 Web サイトには周辺機器の設定トレーニング チュートリアルが多数用意されており、そこから見つけることができます。 https://www.nxp.com/products/S32K3
查看全文
K344 中心点対 PWM 中心点起動 ADC BCTU サンプリング https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/RTD400-K344-Center-Aligned-PWM-Trigger-ADC-BCTU/ta-p/2034211に基づき、BCTU ウォーターマークをトリガーするのに 3 つの BCTU トリガー割り込みが必要な理由を知りたいです。割り込みを 1 回だけトリガーし、その後、割り込み内で PWM 周期の変更、ADC 値の読み取りなどを実行したいと考えています。EB MCAL 開発に基づいて、同じ機能を実現するための優れたソリューションやサンプルルーチンは何ですか? Re: K344中心对齐PWM中心点触发ADC BCTU采样 当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。 投稿に直接返信して、投稿の所有者からのフィードバックを得ることができます。 一方、単一の BCTU トリガーを使用した別のアプローチを参照することもできます。 S32M27x/S32K3 – eMIOS/BTCU/ADC/DMA – [RTD600] -> https://community.nxp.com/t5/S32M-Knowledge-Base/S32M27x-S32K3-eMIOS-BTCU-ADC-DMA-RTD600/ta-p/2155542 MCAL 実装については、ハードウェア抽象化レイヤーのADC から PWM の例を参照してください。 S32K3ページへ移動-> 設計リソース -> ソフトウェア -> S32K3リファレンスソフトウェア -> オートモーティブソフトウェア - S32K3 - ハードウェア抽象化レイヤー -> S32K3 HAL統合例 2025.07 次の ADC トリガーを実行します。 同時に、キャプチャされた ADC 値に応じてデューティ サイクルを更新します。 この情報が役に立つことを願います。 Re: K344中心对齐PWM中心点触发ADC BCTU采样 解決策をありがとうございます。複数のトリガー中断が発生する理由と、そのような中断を回避する方法を知りたいです。または、設定によってこの割り込みソースを無効にすることは可能ですか? Re: K344中心对齐PWM中心点触发ADC BCTU采样 こんにちは、 BCTU トリガー通知が有効になっている場合、BCTU が ADC をトリガーしたときに呼び出されます。例では、BCTU CL に 3 つの項目が含まれているため、ADC は入力 (eMIOS) トリガーごとに 3 回トリガーされます。 この通知を無効にするには、トリガー通知オプションに NULL を設定します。 BR、ペトル
查看全文
異なる DDR サイズに応じて i.MX8MP の予約メモリを調整するにはどうすればよいでしょうか? NXPエキスパートの皆様、こんにちは。 コミュニティ全体を検索しましたが、満足のいく答えは見つかりませんでした。 以下はNXPのLinux 6.12のimx8mp.dtsiの予約メモリノードです。 予約メモリ { #アドレスセル = <2>; #size-cells = <2>; 範囲; /* * optee の使用のために予約されたメモリ。使用しないでください。 * OP-TEE がインストールされている場合は、これが dtb に自動的に追加されます。 * optee@56000000 { * reg = <0 0x56000000 0 0x2000000>; * マップなし; * }; */ /* 連続した割り当てのためのグローバル自動構成領域 */ Linux、cma { compatible = "共有DMAプール"; 再利用可能 サイズ = <0 0x3c000000>; 割り当て範囲 = <0 0x40000000 0 0xC0000000>; linux、cma-デフォルト; }; GPU予約済み: GPU予約済み@100000000 { マップなし; レジスタ = <0x1 0x00000000 0 0x10000000>; }; dsp_reserved: dsp@92400000 { レジスタ = <0 0x92400000 0 0x1000000>; マップなし; }; dsp_reserved_heap: dsp_reserved_heap@93400000 { レジスタ = <0 0x93400000 0 0xef0000>; マップなし; }; dsp_vdev0vring0: vdev0vring0@942f0000 { レジスタ = <0 0x942f0000 0 0x8000>; マップなし; }; dsp_vdev0vring1: vdev0vring1@942f8000 { レジスタ = <0 0x942f8000 0 0x8000>; マップなし; }; dsp_vdev0バッファ: vdev0バッファ@94300000 { compatible = "共有DMAプール"; レジスタ = <0 0x94300000 0 0x100000>; マップなし; }; }; 1.2GB/4GB/8GB DDR サイズの i.MX8MP の reserved-memory/linux,cma/size と reserved-memory/linux,cma/alloc-ranges を調整するにはどうすればよいでしょうか?(サイズ(960MB)は2GB DDRには大きすぎること、割り当て範囲も2GB DDRの範囲外であることは明らかです) 2.linux,cma/size と linux,cma/alloc-ranges を除いて、DDR サイズ 2GB/4GB/8GB に応じて変更する必要がある他のプロパティはありますか? 3. gpu_reserved ノードの reg が 2GB ddr の範囲外であることは明らかですが、どのように変更すればよいでしょうか? NXP の linux6.12 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-tqma8mpql-mba8mpxl.dts で、reserved-memory/linux,cma/size&alloc-ranges が変更されていることがわかります。 予約メモリ { #アドレスセル = <2>; #size-cells = <2>; 範囲; /* 連続した割り当てのためのグローバル自動構成領域 */ Linux、cma { compatible = "共有DMAプール"; 再利用可能 サイズ = <0 0x38000000>; 割り当て範囲 = <0 0x40000000 0 0xB0000000>; linux、cma-デフォルト; }; }; 4.この変更のきっかけは何ですか?これは DDR サイズの違いによるものでしょうか? また、NXP の Linux 6.12 arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-root.dts では、node/reserved-memory がさらに変更されていることにも気付きました。 &{/予約メモリ} { jh_reserved: jh@fdc00000 { マップなし; レジスタ = <0 0xfdc00000 0x0 0x400000>; }; loader_reserved: loader@fdb00000 { マップなし; レジスタ = <0 0xfdb00000 0x0 0x00100000>; }; ivshmem_reserved: ivshmem@fda00000 { マップなし; reg = <0 0xfda00000 0x0 0x00100000>; }; ivshmem2_reserved: ivshmem2@fd900000 { マップなし; reg = <0 0xfd900000 0x0 0x00100000>; }; pci_reserved: pci@fd700000 { マップなし; レジスタ = <0 0xfd700000 0x0 0x00200000>; }; 受刑者予約: 受刑者@c0000000 { マップなし; レジスタ = <0 0xc0000000 0x0 0x3d700000>; }; }; &{/予約メモリ/linux,cma} { サイズ = <0 0x28000000>; 割り当て範囲 = <0 0x40000000 0 0x60000000>; }; 5. 新しく追加されたノード jh_reserved/loader_reserved/ivshmem_reserved/ivshmem2_reserved/pci_reserved/inmate_reserved はどのような状況で使用する必要がありますか? 上記の疑問について詳しく説明してください。 i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノ Re: How to adjust i.MX8MP's reserved-memory accroding different DDR size? こんにちは、ホルヘ・カスさん。 ご協力誠にありがとうございます。Quction6についてはまだ疑問があります。 2GB/4GB/8GB DDR を搭載したカスタム imx8mp ボード (6GB DDR を搭載した imx8mpevk ボードに基づく) では、異なる DDR サイズの各ボードごとに個別の u-boot.imx があり、linux6.12 ソース コードの imx8mp-evk.dts から次の ' memory@40000000' ノードを変更せずに保持します。 メモリ@40000000 { device_type = "メモリ"; レジスタ = <0x0 0x40000000 0 0xc0000000>, <0x1 0x00000000 0 0xc0000000>; //3GB+3GB=6GB }; そして、弊社の imx8mp ボードは正常に動作します。また、彼らは一晩のテストに合格することもできます。 以下は 4GB DDR を搭載した imx8mp ボードです。 root@router:/#無料 使用可能な使用済み無料共有バフ/キャッシュの合計 Mem: 3686580 159528 2914044 19536 613008 3458156 // 4GB DDR の場合、合計 3686580 KB を認識するのが妥当です。 スワップ: 0 0 0 root@router:/# /プレスリリース、製品ニュース/MCB2/memtester 3G memtester バージョン 4.3.0 (32 ビット) 著作権 (C) 2001-2012 Charles Cazabon。 GNU General Public License バージョン 2 (のみ) に基づいてライセンスされます。 ページサイズは4096です ページサイズマスクは0xfffff000です 3072MB(3221225472バイト)必要 3072MB (3221225472 バイト) を取得しました。mlock を試行しています...ロックされました。 ループ1: スタックアドレス: テスト3[3326.210063] clean_cache.sh (100707): drop_caches: 1 [ 3326.277139] clean_cache.sh (100707): drop_caches: 2 [ 3326.316299] clean_cache.sh (100707): drop_caches: 3 わかりました ランダム値: OK XOR比較: OK 比較SUB:OK MULを比較: OK DIVを比較: OK 比較OR:OK ANDを比較: OK 順次増分: OK ソリッドビット:OK ブロックシーケンシャル:OK チェッカーボード:OK ビットスプレッド:OK ... // 一晩のテストでは問題は見つかりませんでした。 4GB DDRデバイスのカーネル起動段階のメモリ情報は次のとおりです。 [ 0.000000] マシンモデル: NXP i.MX8MPlus EVKボード [ 0.000000] efi: UEFI が見つかりません。 [ 0.000000] 予約メモリ: 0x00000000c4000000 に CMA メモリプールを作成しました。サイズは 960 MiB です。 [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 初期化されたノード Linux、cma、互換ID 共有DMAプール [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x00000000c4000000..0x00000000ffffffff (983040 KiB) マップ再利用可能 Linux,cma [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x0000000057c00000..0x0000000057ffffff (4096 KiB) nomap 再利用不可 optee_shm@0x57c00000 [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x0000000056000000..0x0000000057bfffff (28672 KiB) nomap 再利用不可 optee_core@0x56000000 [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x0000000100000000..0x000000010ffffffff (262144 KiB) nomap 再利用不可 gpu_reserved@100000000 [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x0000000092400000..0x00000000933fffff (16384 KiB) nomap 再利用不可 dsp@92400000 [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x0000000093400000..0x00000000942effff (15296 KiB) nomap 再利用不可 dsp_reserved_heap@93400000 [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x00000000942f0000..0x00000000942f7fff (32 KiB) nomap 再利用不可 vdev0vring0@942f0000 [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x00000000942f8000..0x00000000942fffff (32 KiB) nomap 再利用不可 vdev0vring1@942f8000 [ 0.000000] 予約メモリ: 0x0000000094300000 に DMA メモリプールを作成しました。サイズは 1 MiB です。 [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 初期化されたノード vdev0buffer@94300000、互換性のあるIDは共有DMAプール [ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 0x0000000094300000..0x00000000943fffff (1024 KiB) nomap 再利用不可 vdev0buffer@94300000 [ 0.000000] NUMA: [mem 0x0000000040000000-0x000000013fffffff] でノードを偽装しています [ 0.000000] NODE_DATA(0) 割り当て済み [mem 0x13f84a840-0x13f84d3bf] [ 0.000000] ゾーン範囲: [ 0.000000] DMA [メモリ 0x0000000040000000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] DMA32 空 [ 0.000000] 正常 [メモリ 0x0000000100000000-0x000000013ffffffff] [ 0.000000] 各ノードの移動可能ゾーンの開始 [ 0.000000] 初期メモリノード範囲 [ 0.000000] ノード 0: [メモリ 0x0000000040000000-0x0000000055ffffff] [ 0.000000] ノード 0: [メモリ 0x0000000058000000-0x00000000923fffff] [ 0.000000] ノード 0: [メモリ 0x0000000092400000-0x00000000943fffff] [ 0.000000] ノード 0: [メモリ 0x0000000094400000-0x00000000ffffffff] [ 0.000000] ノード 0: [メモリ 0x0000000100000000-0x000000010fffffff] [ 0.000000] ノード 0: [メモリ 0x0000000110000000-0x000000013ffffffff] [ 0.000000] 初期化メモリ セットアップ ノード 0 [メモリ 0x0000000040000000-0x000000013fffffff] [ 0.000000] ノード0のゾーンDMA: 使用できない範囲に8192ページ 1.実際には 4GB DDR デバイスの memory@40000000 ノードの6GB reg 構成によって発生した不合理なログを特定できますか? 2.SO、カーネルはDTSのmemory@40000000/reg構成のみに基づいてメモリ範囲を計算しているのではなく、U-BootからATAGを介してカーネルに渡される実際の物理メモリサイズと合わせて、包括的にメモリ範囲を決定しているのではないかと推測しています。つまり、2GB/4GB/8GBのメモリ構成ごとに別々のDTBファイルを用意する必要はないのではないかと考えています。この点についてご確認いただけますでしょうか? 改めて感謝申し上げます。 Re: How to adjust i.MX8MP's reserved-memory accroding different DDR size? こんにちは、 1. デバイス ツリー内の予約済みメモリ ノードを調整するための具体的なドキュメントはありません。これらの値は DDR サイズとアプリケーションによって異なるためです。唯一の制限は、リファレンス マニュアルのメモリ マップに記載されているように、各モジュールに割り当てられた最大メモリ領域になります。 BSP のデフォルトの CMA サイズは 960 MB CAN が、2GB DDR の場合、960 MB は大きすぎるため、CMA を 256 MB ~ 512 MB 程度に減らすのが一般的です。有効な DDR スペースでの割り当てに重点を置く必要があります。 2. 追加のプロパティを追加する必要はありません。 3. 設計で使用可能なサイズに応じて各ノードを再編成できます。例: gpu_reserved: gpu_reserved@70000000 { no-map; reg = <0 0x70000000 0 0x10000000>; }; 他も同様です。 4. このデバイス ツリーは、ハイパーバイザーの予約済みメモリに使用されます。 5. これらのノードは Jailhouse/PCIe/仮想化に使用されますが、使用しない場合はこれらのノードを省略できます。 詳細については、このドキュメントをCAN参照できます。 i.MX 仮想化ユーザーガイド 6. はい、各 DDR サイズに一致するはずです。 よろしくお願いいたします。 Re: How to adjust i.MX8MP's reserved-memory accroding different DDR size? 質問6:(追加 ) メモリ@400000000ノード(arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk.dts内)のregプロパティはDDR容量(2GB/4GB/8GB)に応じて変更する必要がありますか? メモリ@40000000 { device_type = "メモリ"; レジスタ = <0x0 0x40000000 0 0xc0000000>, <0x1 0x00000000 0 0xc0000000>; }; はいの場合、異なる DDR サイズのカスタム i.MX8MP ボードには個別の DTB ファイルが必要であることを意味しますか? 事前に考えます! Re: How to adjust i.MX8MP's reserved-memory accroding different DDR size? こんにちは、ホルヘ・カスさん。 カーネルは U-boot から渡された DDR サイズを使用するので、DTS で memory@40000000/reg を構成する目的は何ですか? Re: How to adjust i.MX8MP's reserved-memory accroding different DDR size? こんにちは、 情報ありがとうございます。 1. エラーや警告などの重大なログはなく、カーネルは U-boot から利用可能なメモリ範囲を使用するだけです。 2. カーネルでは U-boot と DTS の両方の構成が使用されます。 デバイス ツリーでは、物理メモリが十分でない場合でも仮想メモリをさらに割り当てることができますが、RAM の使用量が多いとシステムがクラッシュする可能性があります。 よろしくお願いいたします。 Re: How to adjust i.MX8MP's reserved-memory accroding different DDR size? こんにちは、 社内チームに確認しました。 U-boot 構成には、使用可能な物理 DDR メモリに関する正しいデータが含まれていますが、DTS 予約メモリ ノードもカーネルに渡されます。あなたのCASE、ノードにさらに仮想メモリを割り当てることができますが、物理予約メモリをすべて使い切ると、使用可能なメモリがないためエラーが発生し、物理アドレスが存在しない、または他のモジュールによって使用される可能性があるためにリソースの問題が発生します。 予約メモリを各ボードに適合させる必要があります。おっしゃるとおり、これは機能しますが、RAM の使用量が多い場合は、エラーやカーネル パニックが発生する可能性があります。 前回の返信を訂正させていただきます。 よろしくお願いいたします。
查看全文
iMX8MM CAAM errors when using 'tk(cbc(aes))' for filesystem encryption I'm getting the following error when writing to a filesystem using the CAAM for filesystem encryption with `tk(cbc(aes))`. caam_jr 30902000.jr: 4000141c: DECO: desc idx 20: DECO Watchdog timer timeout error This only happens occasionally but seems to be more prevalent when running with all cores enabled. Re: iMX8MM CAAM errors when using 'tk(cbc(aes))' for filesystem encryption Sorry for the delay in replying. We are using `linux-imx_5.15.71_2.2.2-phy5` from Phytec with patches from https://github.com/Freescale/linux-fslc/tree/5.15-2.2.x-imx up until 5.15.183.  Unfortunately the problem only occurs occasionally (less than 1 instance every 500 hours or so of CI testing across multiple units) and I haven't been able to create a simple reproducer. An initial attempt to enable `CONFIG_CRYPTO_DEV_FSL_CAAM_DEBUG` prevents our device from booting as we are using the CAAM to encrypt the root filesystem along with various data partitions and this generates too much logging. I'm looking at adding log information to a circular buffer and emitting this when the error occurs.  As this will only result in the last 1000 or so records being emitted, I'd like to know whether there are any setup messages that we should always log to support analysis. Thanks Daniel Re: iMX8MM CAAM errors when using 'tk(cbc(aes))' for filesystem encryption Can you please share the version of BSP you're working and the Steps and logs when problems occur? Regards Harvey Re: iMX8MM CAAM errors when using 'tk(cbc(aes))' for filesystem encryption Unfortunately, I've been unable to reproduce with other tools 😞 I have added logging of last 2048 CAAM log messages on failure and we are now waiting for failure to re-occur in CI.  I'll send logs as soon as I get them Re: iMX8MM CAAM errors when using 'tk(cbc(aes))' for filesystem encryption Watchdog timeout error was triggered by DECO halt on but there were multi case to make DECO halt on, such as input/output buffer address, length or etc. Can you reproduce this with stress test with "dd" or "fio" tool? If the issue can be reproduced stably, it can help us to find the root cause. Regards Harvey Re: iMX8MM CAAM errors when using 'tk(cbc(aes))' for filesystem encryption Finally had it fail with logging.  This should include the last 2048 log records from the CAAM subsystem.  Only difference to standard logging is that `src` and `dst` buffer data is not included. Re: iMX8MM CAAM errors when using 'tk(cbc(aes))' for filesystem encryption From a brief look at my log, it appears that at the point of failure, the 8th of 8 queued requests for a sequence of offsets is what generates the DECO watchdog timeout error.  In the earlier portions of the log, it appears that there are rarely any queued requests (possibly sometimes one?) even when handling other sequences of offsets.  Is this a clue? The 7 queued requests before this do seem to complete correctly so could one of the following the cause... The queue actually only supports 7 entries - in which case reducing the number of queued entries may help (where can I change this?) The DECO watchdog timeout starts when entries are added to the queue and simply expires due to the time taken to handle 8 entries - in which case extending the timeout period may help (again, if possible, where can I change this?) This specific request actually has a problem - but to me it looks equivalent to the 7 previous requests so this seems unlikely Thanks Daniel Re: iMX8MM CAAM errors when using 'tk(cbc(aes))' for filesystem encryption Note we are running the CPU and DDR at reduced speed for power saving reasons - which may impact this Re: iMX8MM CAAM errors when using 'tk(cbc(aes))' for filesystem encryption No, I haven't been able to reproduce with dd or fio.  On the system I captured the previous log from, it only happens very occasionally (once in 2 months so far).  On another system it with slightly different code, it happens at least once a day.  We believe this is when loading a large set of shared libraries during startup (which aren't used on the system I got logs from).  Unfortunately, we are not able to easily collect logs from this version - however we would be able to test a patch relatively quickly to see if the issue is resolved. Do the previous logs contain enough information for investigation purposes?  If not then what else would be required? Re: iMX8MM CAAM errors when using 'tk(cbc(aes))' for filesystem encryption Having got the logs, I decided to dig in further myself.  It appears that when the system is under high memory load but still has the DDR running at 400MT/s (or in our case sometimes 100MT/s), the CAAM will sometimes generate a watchdog error. The eMMC driver forces the DDR to 3000MT/s, but for writes, this doesn't necessarily occur until after the encryption has been performed. We have fixed this for our use case by requesting `BUS_FREQ_HIGH` in `caam_jr_enqueue()` and releasing it again via scheduled work from `caam_jr_dequeue()`. This fixes filesystem accesses, however it causes problems when called from the network stack (via xfrm for example) as `request_bus_freq()` ends up being called in atomic context (from much further up the network stack) and both `request_bus_freq()` and `clk_xxx()` calls utilise mutex's We have worked around this by disabling use of CAAM for everything but the filesystem, but a better solution would be required if upstreamed.
查看全文
NFC reader library porting guide for LPC11u37h(Ver 5.12) - Switching the NFC frontend As NFC reader library 5.12 also supports PN5180, switching the NFC frontend from CLRC663 to PN5180 is quite easy based on previous porting. The porting also includes the hardware settings and software modification. Hardware Setup for porting: a) Remove resistors on PNEV5180B to disconnect the onboard lpc1769 from PN5180, following steps on page 16 of https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN11908.pdf  b) Connect LPCXpresso board for LPC11U37 with PNEV5180 as below: Software Modification for porting: 1. Make a copy of Board_Lpc11u37Rc663.h , and change its name to "Board_Lpc11u37Pn5180.h", and import it into the DAL/boards folder. 2.Change the source code in the header file as below: 3. Add two more pins' definition and configuration for BUSY and DWL pins of PN5180, and new configuration for reset pin. and modify the reset logic: 4.Change the IRQ interrupt trigger type to rising edge. 5.Include this header file in BoardSelection.h 6.Add this new configuration in ph_NxpBuild_App.h 7.Add this new configuration in phApp_Init.h 8.Add this new configuration in ph_NxpBuild_Platform.h 9.Add this new configuration in Settings. 10.Building result: Testing result: NFC Frontend Solutions NFC Reader Library Re: NFC reader library porting guide for LPC11u37h(Ver 5.12) - Switching the NFC frontend so far, just NFC Reader Library v4.040.05 R2 supports PNEV512B, but the main problem is this version just support LPCopen library, while KL17 is supported by SDK, so you have to refer to NFC reader library which support Kinetis as well. Re: NFC reader library porting guide for LPC11u37h(Ver 5.12) - Switching the NFC frontend Hi Mr. Kan Li, first of all congrats and thanks you for your post. I write a comment here because I'm having problems including the library in my project, how can I do it for a PN512 chip as frontend and a KL17 as MCU. Also I'm using MCUXpresso v10.2.1. Kind regards, JC.
查看全文
MCUXpresso IDE v11.8.1 Now Available We are pleased to announce that MCUXpresso IDE v11.8.1 (build 1197) is now available.  This is a maintenance release that builds upon the previous MCUXpresso IDE v11.8.0 release and we recommend that all existing users download and install this new version.   Installer Downloads  To download the installers for all platforms, please login to our download site via:  https://www.nxp.com/mcuxpresso/ide/download   Documentation  Additional information can be found in the updated User Guide and other documentation, which can be accessed from the built-in help system available via IDE's Help menu and in PDF form from within the installation directory.   Notification of future releases  To receive notifications about future releases, please follow: MCUXpresso IDE - Release History    Summary of Changes - version 11.8.1 - October 2023 Upgraded: Newer SEGGER J-Link software (v7.92l). Upgraded: Newer PEmicro plugin (v5.7.3). Added: Support for i.MX RT1180 device and MIMXRT1180-EVK board. Added: Support for KE1xZ512 devices and X-FRDM-KE17Z512 board. Added: Support for MCXA153 device and FRDM-MCXA153 board. Improvement: [Toolchain Integration] Added C++20 and C++23 entries in the list of supported compiler dialects. Fixed: [Debugger][RW61x] Connect script does not halt after SYSRESET when secure project is in flash. Fixed: [Flash Programmer] Some problems related to flash blank command. Fixed: [SDK Integration] Device-specific preprocessor defines are not taken in consideration when changing device package.   Known issues  Please follow the KnownIssues.txt file from installation layout for a detailed list.  
查看全文
SynGas OBD 节油器是否合法?真实的深度 SynGas 评论 2026 SynGas 评论:SynGas OBD Fuel Saver 是否合法?这是我在亲自测试之前的第一个问题。2026 年的油价依然居高不下,很多驾驶员都在寻找提高燃油效率的现实方法,而不需要昂贵的汽车改装或复杂的改装系统。 SynGas是一款简单的即插即用设备,可连接到车辆的OBD2端口,并声称通过根据实际驾驶习惯使用汽车的ECU来优化燃油消耗。它的有趣之处在于,它并不承诺立竿见影的神奇效果。取而代之的是,该设备在最初的 150 英里内会经历一个学习阶段,以便更好地了解加速、制动和整体驾驶模式,然后才能更有效地调整燃油优化。 点击此处查看 SynGas 的最新详情和官方信息 2026 年,节油技术已成为一个热门话题,因为人们正在积极寻找经济实惠的方法来降低交通成本。SynGas通过提供即插即用的方法来直接利用这一趋势,而不是昂贵的ECU调整或持续购买燃料添加剂。 那么,SynGas OBD 节油器是否合法? 根据研究、用户反馈和500英里后的真实驾驶观察,它似乎是真正的OBD2燃料优化设备,而不是另一个随机的互联网花招。然而,现实的期望很重要。这并不神奇,每辆车或每位驾驶员的结果也不尽相同。最大的价值似乎来自于长期的日常使用,尤其是对于通勤者和长时间在路上行驶的驾驶员来说。 点击此处查看 SynGas OBD 节油器的工作原理和当前供应情况:     Re: Is SynGas OBD Fuel Saver Legit? An Honest Depth SynGas Reviews 2026 您的问题似乎与恩智浦 QorIQ 系列(数字网络)处理器无关。 请在正确的社区区块中提交您的问题。
查看全文
问题使用统一引导加载程序演示在 S32K144EVB 上安装 CAN + UDS 引导加载程序 你好,恩智浦社区、 我目前正在使用 S32K144EVB 板和 S32 Design Studio v3.4。我对汽车引导加载程序还不熟悉,我想实现一个基于 CAN + UDS 的引导加载程序。 我在这里找到了 " Unified Bootloader 演示 ": (参考:在恩智浦社区发布的统一引导加载程序演示 ) 统一引导加载程序演示 我的问题 如何使用 S32DS 3.4 为 S32K144EVB 目标正确移植/构建这个 Unified Bootloader? 演示版是否已经支持 UDS 服务,如 RequestDownload (0x34)、TransferData (0x36) 和 RequestTransferExit (0x37),还是需要手动扩展? 在 S32K144 上进行此演示时,推荐的 CAN 传输层是什么(ISO-TP 与自定义)? 是否有任何通过 CAN 实现 UDS 刷新的 S32K144 的官方恩智浦引导加载程序示例或 AN(应用笔记)? 对于初学者来说,统一引导加载程序是推荐的方法还是 S32K144 引导加载程序还有其他更简单的参考设计? 我的目标是使用 UDS 服务,通过 CAN 从 PC 工具执行固件刷新。任何文档方面的指导、示例或设置说明都将不胜感激。 目标详情: MCU:S32K144EVB IDE:S32DS 3.4 通信:CAN 所需的协议:UDS 传输 感谢您的支持。 谢谢、 Re: Question: CAN + UDS Bootloader on S32K144EVB using Unified Bootloader Demo 在不使用统一引导加载程序演示堆栈的情况下,是否有其他资源或方法可以实现这一任务,请为我提供指导。 Re: Question: CAN + UDS Bootloader on S32K144EVB using Unified Bootloader Demo 嗨,@NagulMeera、 很抱歉,社区上分享的统一引导加载程序只是非官方演示,不提供任何保证和支持。目前,我们还没有支持该演示的资源。我将尝试通过他们的文档回答您的问题,但如果出现后续问题,请联系他们的支持页面。 Q1.统一引导加载器演示项目发布已经有一段时间了。它将 S32DS 用于 ARM 2018.R1 和 SDK 2.0.0。如果您需要将其移植到 S32DS v3.4、你需要手动操作,或者尝试 " migrate " 选项,如以下视频所示:视频:将 S32K1 项目从 ARM 和 SDK 3.0.x 的 S32DS 迁移到 S32DS 3.4 和 SDK 4.0.2。 请注意,这是针对 SDK SW 的,如果使用 RTD,该选项可能无法正常工作。 Q2. & Q3. 您是否阅读过 统一引导加载器 - 用户指南& 它们的《UDS 引导加载器实施指南》?我可以从中看到,0x34、0x36& 0x37 服务已经实现: 此外,UBLUG 还提到以下内容:"TP:当前版本的 TP 包括 CAN 和 LIN。CAN TP 基于 ISO15765-2,LIN TP 基于 ISO17987-2。" 。ISO15765-2 即 ISO-TP。 Q4。& Q5。有关基于 CAN 的固件更新,您可以参考以下应用笔记:AN12323:S32K1xx 固件更新 — 应用笔记。具体而言,场景(1)显示了如何通过CANFD接收新固件来处理固件更新的步骤。 致以最诚挚的问候, Julián Re: Question: CAN + UDS Bootloader on S32K144EVB using Unified Bootloader Demo 嗨,@NagulMeera、 是的。我在上次回复中分享了它们:AN12323:S32K1xx 固件更新 — 应用笔记。 它包括第 7.1.1 节中的引导加载程序演示。 该应用笔记还附带了 S32K144 开发板的可下载软件。请阅读有关项目的应用笔记。 致以最诚挚的问候, Julián
查看全文
LPC5536 和 Hyperram 你好 我在 LPC5536JBD100 上配置 FLEXSPI 外设时遇到了难题;hyperram 芯片是 S27KS0642GABHV020。该系统位于自定义板上,我们已经成功地在其中集成了其他功能。 我受到 AN12239 的启发,它适用于不同的处理器,但以一种与我正在使用的芯片非常相似的芯片为例:在我看来,主要区别在于 S27KS0642 的新节点技术,它比应用程序节点中使用的 S27KS0641 更快,但时序图(因此虚拟周期)和命令是相同的。 另一个灵感来源是这篇文章 https://community.nxp.com/t5/MCX-Microcontrollers-Knowledge/MCX-N947-FlexSPI-Connecting-to-HyperRAM-Analysis-and/ta-p/1988799 这与我使用的处理器不同,但解释了配置数据结构中某些字段的含义。 我还看了示例 lpcxpresso55s36_flexspi_octal_polling_transfer 来比较 FlexSPI 配置(知道必须进行某些更改,因为它针对的是闪存设备)。 我的症状是,当我尝试读取供应商 ID 时,函数不返回 kStatus_Success(返回值为 7001)。 我检查了时钟是否已连接: CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexSpiClk, 0U, true); /*!< Reset FLEXSPICLKDIV divider counter and halt it */ CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexSpiClk, 2U, false); /*!< Set FLEXSPICLKDIV divider to value 2 */ CLOCK_AttachClk(kPLL0_to_FLEXSPI); /*!< Switch FLEXSPI to PLL0 */ 并通过图形用户界面配置了引脚 周波的配置方式为 int config_hr(void) { flexspi_config_t config; uint32_t tempCustomLUT[ARRAY_SIZE(customLUT)] = {0U}; /* Copy LUT information from flash region into RAM region, because flash will be reset and back to single mode; In lately time, LUT table assignment maybe failed after flash reset due to LUT read entry is application's required mode(such as octal DDR mode) and flash is being in single SDR mode, they don't matched. */ memcpy(tempCustomLUT, customLUT, sizeof(tempCustomLUT)); /* Get FLEXSPI default settings and configure the flexspi. */ FLEXSPI_GetDefaultConfig(&config); /* Init FLEXSPI. */ config.rxSampleClock = kFLEXSPI_ReadSampleClkExternalInputFromDqsPad;//kFLEXSPI_ReadSampleClkLoopbackFromDqsPad;//kFLEXSPI_ReadSampleClkExternalInputFromDqsPad; //config.enableSckBDiffOpt = true; //config.enableCombination = true; config.ahbConfig.enableAHBPrefetch = true; config.ahbConfig.enableAHBBufferable = true; config.ahbConfig.enableAHBCachable = true; // config.enableDoze = false; FLEXSPI_Init(EXAMPLE_FLEXSPI, &config); /* Configure RAM settings according to serial RAM feature. */ FLEXSPI_SetFlashConfig(EXAMPLE_FLEXSPI, &deviceconfig, kFLEXSPI_PortA1); /* Update LUT table. */ FLEXSPI_UpdateLUT(EXAMPLE_FLEXSPI, 0, tempCustomLUT, ARRAY_SIZE(customLUT)); /* Do software reset. */ FLEXSPI_SoftwareReset(EXAMPLE_FLEXSPI); return 0; } 我检查过了,即使在读取供应商 ID 的函数中,我们使用的也是 A1 端口 status_t flexspi_hyper_ram_get_id(FLEXSPI_Type *base, uint32_t *vendorId) { flexspi_transfer_t flashXfer; status_t status; uint32_t id; /* Write data */ flashXfer.deviceAddress = 0x0U; flashXfer.port = kFLEXSPI_PortA1; flashXfer.cmdType = kFLEXSPI_Read; flashXfer.SeqNumber = 1; flashXfer.seqIndex = HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG; flashXfer.data = &id; flashXfer.dataSize = 4; status = FLEXSPI_TransferBlocking(base, &flashXfer); *vendorId = id & 0xffffU; return status; } flexspi_device_config_t 结构的初始化过程如下 flexspi_device_config_t deviceconfig = { .flexspiRootClk = 75000000, /* 75MHZ SPI serial clock */ .isSck2Enabled = false, .flashSize = FLASH_SIZE, .CSIntervalUnit = kFLEXSPI_CsIntervalUnit1SckCycle, .CSInterval = 2, .CSHoldTime = 1, .CSSetupTime = 1, .dataValidTime = 1, .columnspace = 3, .enableWordAddress = true, .AWRSeqIndex = HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA, .AWRSeqNumber = 1, .ARDSeqIndex =HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA, .ARDSeqNumber = 0, .AHBWriteWaitUnit = kFLEXSPI_AhbWriteWaitUnit2AhbCycle, .AHBWriteWaitInterval = 0, .enableWriteMask = true, }; LUT 值为 #define LATENCY (0x04) uint32_t customLUT[20] = { /* Read Data */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0xA0,kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, LATENCY), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READDATA + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_READ_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), /* Write Data */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x20,kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, LATENCY), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEDATA + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_WRITE_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), /* Read Register */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0xE0,kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, LATENCY), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_READ_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), /* Write Register */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x60,kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, LATENCY), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_WRITE_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), }; 这对我来说很有感知,因为我总共使用了 48 个地址位,8 个键盘上有 DDR 模式,命令是正确的。 我是不是漏掉了什么? Re: LPC5536 and Hyperram 你好 谢谢。 不,我配置了更多引脚,但截图拍得很差:我猜有 8 个数据引脚,一个 RWDS、一个 CS_n 和一对差分时钟引脚。 Re: LPC5536 and Hyperram 你好@img_gabrigob 关于引脚配置 您是否只配置了 5 个数据引脚? S27KS0642GABHV020 需要 8 个数据引脚。 BR 哈利 Re: LPC5536 and Hyperram 你好 谢谢。我给你回复了,但我想我做错了什么(第一次使用这个社区),回复直接转到了我的原帖。 Re: LPC5536 and Hyperram 你好@img_gabrigob 首先,我认为您可以检查硬件。 探测物理信号(示波器): 确认 CK 按您预期的速率切换,交易的 CS# 脉冲,当您触发信号 Read-ID 序列时,DQ [7:0]/RWDS 会显示活动。 并将 FlexSPI 串行时钟降低到较低的安全频率(例如20-25 MHz),同时进行调试。 那么我认为您可以参考这个 LUT。 /* Read Register */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0xE0, kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x06), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_READREG + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_READ_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), /* Write Register */ [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG] = FLEXSPI_LUT_SEQ(kFLEXSPI_Command_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x60, kFLEXSPI_Command_RADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x18), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG + 1] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_CADDR_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x10, kFLEXSPI_Command_DUMMY_RWDS_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x06), [4 * HYPERRAM_CMD_LUT_SEQ_IDX_WRITEREG + 2] = FLEXSPI_LUT_SEQ( kFLEXSPI_Command_WRITE_DDR, kFLEXSPI_8PAD, 0x04, kFLEXSPI_Command_STOP, kFLEXSPI_1PAD, 0x00), RT1064 HyperRAM 支持 S27KS0641 和 S27KS0642 - NXP Community BR 哈利 Re: LPC5536 and Hyperram 你好,@Harry_Zhang、 谢谢您! 我试着查看我的 LUT 与您链接的另一篇文章中用户使用的 LUT 之间是否存在任何差异,但即使在尝试调整延迟等待状态下的假人数量后,我还是遇到了同样的问题。 我不知道我是否在安装 IDE 时配置错误,但在 LPC5536 上,我似乎无法通过 flexspi_config_t 数据结构设置差分时钟(字段 enableSckBDiffOpt 位于禁用的 ifdef 中)。 我们在董事会采取了一些措施。CSN 和 CLK 信号处于激活状态。 我们使用两种压摆率(标准和高)来捕获时钟 时钟频率比我预想的要慢(我想我把它设置为 75MHz,这里是 75/2,而不是 150/2)。 数据和 RWDS 信号稳定在 0V。我们只是在数据信号上看到一个小故障(5 毫微秒)。 我还附上了从图形用户界面输出的 pin_mux 和 clock_config 文件。 请问您还有其他建议吗? 顺祝商祺! Re: LPC5536 and Hyperram 您好! 感谢您的回复 我再次检查了电路图,...我意识到 RESN 不受 FLEXspi 控制,因此我更改了软件,使其上升。 现在控制器可以工作了,我们还将 MCU 上的引脚配置为快速转换速率选项。 例如,这是 RWDS 与 CLK 的对比。 因此,问题在于 LUT 中的延迟值(使用您的链接进行更正)和 RESET。 我还有一些不明白的地方,即使这对这个项目并不重要,但可能对未来的应用有用:从时钟树中的配置来看,我期望 CLK 频率为 75MHz,但我测量的频率为 37.5MHz。 还有其他我错过的时钟分频器吗? 谢谢! 顺祝商祺! 加布里埃尔 Re: LPC5536 and Hyperram 你好@img_gabrigob 您能分享与 HyperRAM 的连接原理图吗? BR 哈利 Re: LPC5536 and Hyperram 你好@img_gabrigob 根据 LPC55S36 数据表。 时钟频率最高为 50M(DDR 模式)。 /* Flexspi frequency 150MHz / 3 = 50MHz */ CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexSpiClk, 0U, true); /*!< Reset FLEXSPICLKDIV divider counter and halt it */ CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivFlexSpiClk, 3U, false); /*!< Set FLEXSPICLKDIV divider to value 3 */ CLOCK_AttachClk(kPLL0_to_FLEXSPI); /*!< Switch FLEXSPI to PLL0 */ BR 哈利
查看全文
蓝牙测距车辆准入系统 Blue Ravens(蓝牙测距车辆准入系统)是恩智浦开发的一套系统解决方案,旨在帮助客户使用恩智浦产品设计基于BLE的专属汽车准入解决方案。其设计目的是通过模块化方案支持各种汽车准入用例。主要目的(但不限于)是介绍信道探测技术和恩智浦BLE切换在汽车用例中的所有功能和优势。 信道探测是新型低功耗蓝牙(BLE)标准(BLE 6.0)的组成部分,可作为高精度距离测量解决方案,且适用于恩智浦KW47芯片。 BLE切换是恩智浦开发的一项专有功能,可在不断开连接的情况下,使用带外信道(例如:CAN)将BLE连接从一台设备无缝传输到另一台设备。这一传输操作不会影响对等设备,因此可保证互操作性。该功能还可用于启用BLE连接RSSI嗅探,以提高基于RSSI的系统网络安全性。(KW45和KW47) 由于其模块化特性,该系统可用于多种用例,从简单的 BLE 连接系统到完整的 BLE 信道探测定位系统。请注意,信道探测仅在 KW47 芯片上受支持。KW45 只能用于简单的 BLE 系统。默认情况下,KW47 系统支持基本的信道探测(Channel Sounding),用于测量一个远程设备(数字钥匙)与多个不同固定设备(Car Anchor)之间的距离。在任何时刻,只有一个锚点连接到数字密钥。其他锚点(未连接)可设置为连接 RSSI 嗅探模式(基于切换)。这种模式通过访问连接的 RSSI 值而不是广播包来提升系统网络安全。这些 RSSI 值可用于估算哪个锚点可用于轮询,或用于保留车辆周围的最佳 BLE 链路。     该系统由多块KW4x板组成,每块板各自承担特定的角色。一块开发板可用作数字密钥,由用户随身携带;另一块板则代表汽车子系统。在此汽车子系统上,所有板都通过CAN总线相互连接。CAN总线为所有板提供12V电源,并支持板间通信: 控制单元(KW4x EVK板) 车载锚点(KW4x LOC板) 数字密钥(KW4x LOC板) 角色: 中央决策节点 功能: - 协调BLE锚点。 - 根据接收到的数据触发操作   角色: 通过 CAN 总线连接到控制单元的 BLE 设备 功能: - 广播BLE存在信号。 - 等待数字钥匙连接。 - 在会话期间充当CS启动器。 角色: 充当远程BLE设备 功能: - 扫描BLE锚点。 -启动与 Car Anchor 的连接。 - 连接后,表现为 CS 反射器。     桌面应用可用于监测系统状态和测量结果: 通过连续测量每个锚点,汽车子系统能够估算数字密钥的位置(免责声明:此解决方案在动态环境中的准确性有待提升)   特性   BLE 连接 目前仅支持1个连接(多对等计划) BLE信道探测(仅限KW47) 是 RSSI监听 是的——所有未连接的锚点 自动排除次优锚点 是 包含CS上下文的BLE 切换(无CS重复) 是 三边测量算法 是 测量过滤(实时) 是 触发操作的检测区域(例如:欢迎区) 是 车载锚点CAN同步(无线电核心同步) 否(计划于下一版本发布) 信道探测嗅探 否(正在进行可行性研究)   关键绩效指标(KPI)   锚点数量 从2到8 数字密钥数量 1 BLE 连接间隔 7.5ms – 4s(默认 = 30ms) BLE切换连接传输时间(+CS上下文传输) <60毫秒(CI=30毫秒) <50毫秒(CI=10毫秒) CS 启动延迟 (2+7)*CI CS测量和数据传输(实时) <70毫秒(CI=30毫秒) CS 算法 <30ms 全周期时间(CS + 切换) [交接完成后,算法会在锚点上异步运行] 390毫秒(CI=30毫秒) 190毫秒(CI=10毫秒) 视距CS测量范围 最长100米(在10dBm时) Back Pocket CS 测量范围 10米(在10dB时)   该解决方案正在开发中,后续版本会不断优化。 该系统还可以通过超宽带支持进行增强。 视频 此视频正在处理中。请在几分钟后重试。 (在 “我的视频” 中查看) 如需获取访问权限,请联系[email protected]
查看全文
tl431 レギュレータ抵抗器 こんにちは、チーム TEA1733T ic に関していくつか疑問があり、説明をいただきたいと思います。 tea1733t ic データシート: https://www.nxp.com/docs/en/データシート/TEA1733T.pdf アプリケーションノート: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10868.pdf 図:1 - これは TEA1733T IC の参照回路図です。 1- 最初の質問は、出力として 24V 3 アンペアが必要な場合、抵抗器 R23 と R24 の値はいくらですか (これらの抵抗器はどのように選択するのですか)、R25 と C17 はどうですか。 2- 2 番目の質問は、ゲート電圧が 10 ~ 12 V、スイッチング周波数が 66 kHz の場合に、トランスの一次側に供給される MOSFET のスイッチング電圧はいくらかということです。 よろしくお願いします。 絶縁ゲートドライバ Re: tl431 regulator resistor こんにちは@TomasVaverkaいくつか疑問があります、説明していただけますか? 1- この D9 および D10 ダイオード (MBR20100) の目的は何ですか? 2- OPTIMER ピンと ISENSE ピンは内部でどのように動作しますか? アプリケーションノート: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10868.pdf Re: tl431 regulator resistor @TomasVaverkaさん、ご回答ありがとうございます。 Re: tl431 regulator resistor こんにちは、ジャスティン。 24V/3A 出力の場合、フィードバック分圧器 (R23 と R24) は TL431 リファレンスを 2.5V に設定します。比率は次のとおりです。 SO、R24 = 5.1 kΩの場合、R23 ≈ 43 kΩになります。 R25 と C17 は、ループの安定性のための補償ネットワークの一部を形成します。標準値は R25 = 1 kΩ~10 kΩ、C17 = 100 nF~470 nF で、AN10868 に従って調整されています。 MOSFET は整流された DC バス電圧をスイッチします。この電圧は、115 VAC 入力の場合は約 160 V、230 VAC 入力の場合は約 325 V です。ゲート駆動は10~12 V、スイッチング周波数は約66 kHzです。 BRs、トーマス
查看全文
使用SHA3验证S32K148固件 寻求帮助以获得对嵌入式网络安全方法的更高层次的理解。 现在我的想法是,当我们的生产固件准备好时,我们会在应用程序二进制文件上生成一个 SHA3 哈希,并将其存储在安全的内存位置。 然后在应用程序启动时,应用程序将在所有应用程序内存上创建另一个哈希(或者我猜是预定义的启动/停止地址)。 某些东西必须比较两个哈希值(不确定 cSEC 模块是否在硬件中执行此操作?)。如果通过,申请就可以继续进行,如果不通过,申请就会被拒绝。 这种理解看起来正确吗? 我的系统没有引导加载程序。 回复:使用SHA3验证S32K148固件 谢谢卢卡斯。 如果您不想永远处于重置状态,您可以根据不可用的密钥做什么?如果有密钥,如何使用它? 密钥最初是如何存储的?有什么方法可以防止黑客覆盖或重新编程整个设备? S32DS 中有一个名为 csec_boot_protection_S32K148 的项目示例。我正在看它,但有点难以理解它是如何工作的。是否有关于这个具体例子的一些文档,或者只有代码本身?
查看全文
S32G2 IPC通信 NXPコミュニティの親愛なるメンバーの皆様、 私はちょうどNXP S32G2 IPCフレームワークに取り組み始めました。私は次のアプリケーションノートAN13750ています:「S32G2でのマルチコアアプリケーションの有効化 using S32G2 Platform Software Integration」と題し、いくつかの疑問を抱きました。 まず、ドキュメントからの流れを正しく理解しているかどうか 1. IPCを使用してLinuxイメージをビルドし、SDカードを使用してA53コアを起動します。 2. Design Studio を使用して M7 の IPC イメージをビルドし、ブートローダーを使用して M7 を SRAM に読み込みます。ブートローダーはEB Tresosによって提供されます。 3. A53からM7でIP通信を開始します。 上記の理解が正しいことを前提として、 1. デバッガを使用して、デザインスタジオからM7アプリケーションを直接実行できますか。 2. LinuxイメージをA53のSDカードから起動させます。 3. A53 linuxからM7とのIPC通信を開始します。 これは可能ですか?私は今のところEBブートローダーを扱いたくありませんが、プロセス全体についての私の理解が間違っていて、このブートローダーがIPCの機能にとって重要である場合を除きます。どんなコメント/提案も大歓迎です。 PS:アプリケーションノートで使用されている3つのコアではなく、1つのM7コアのみを使用したいです。 最良 ヴィシュヌ Re:S32G2 IPC通信 編集:「Description.txt」
查看全文
PHY3250ブートローダーの復元 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> Phytec LPC3250ボード上の キックスタート または S1L ブートローダーを誤って消去し てしまった場合は、この手順を使用してそれらを復元できます。 この復元方法で提供されるブートローダーは、Phytecボードに付属するバージョンよりも新しい可能性があることに注意してください。ブートローダーのオリジナルバージョンは、PhytecのWebサイトからもダウンロードできます。 ボード上のブートローダの復元には特別なハードウェア(JTAGなど)は必要なく、LPC32x0共通ドライバライブラリにビルドまたは含まれているブートローダとツールを使用して実行されます。ただし、アップデート手続きを行うには、シリアルポート付きのPCが必要です。 キックスタート ローダーと S1L の復元 は、2段階のプロセスです。 キックスタート ローダーが最初に復元され、次に S1L が復元されます。シリアルローダーは、アプリケーションとバーナーイメージ(アプリケーションをNANDFLASHにプログラムするために使用されます)を転送するために使用されます。LPC32x0は、ダウンロード後に画像を自動的にNANDフラッシュに書き込み、ステータスを提供します。 ステップ1:リソースページのビルド済みブートソフトウェアと復元イメージをダウンロードします。 ステップ2:WindowsベースのPCでファイルを抽出します ステップ3:Phytecボードの下部シリアルコネクタとPCの間にシリアルケーブルを接続します ステップ4:シリアルローダーソフトウェアを起動します(LPC3250_Loader.exe)ビルド済みのブートソフトウェアパッケージに含まれています。 ステップ5:シリアルローダーの「プライマリブート(IRAM)」ファイルをburner_kickstart_nand_small_block_rvw.binファイルに設定します。シリアルローダーの「Secondary Executable (SDRAM)」ファイルをkickstart_nand_small_block_rvw.binファイルに設定します。Comport コントロールの選択が、Phytec ボードに接続されている PC の COM パーツと一致していることを確認します。 注: ビルド済みのバイナリの名前は、バイナリのビルドに使用したツールによっては、手順 5 と 7 に記載されている名前と若干異なる場合があります。バイナリが Realview ではなく GNU でビルドされた場合、各名前の 'rvw' フィールドには、代わりに識別された 'gnu' が含まれます。必要に応じて、お持ちのバイナリのファイル名を変更してください。   ステップ6:シリアルローダーの「Load bin's / Start primary」ボタンを押して、ボードの電源を入れます。バーナー イメージとキックスタート ローダー イメージがボードに転送され、キックスタート ローダーはバーナー アプリケーションによってブート ROM からブートするために NAND FLASH ブロック 0 にプログラムされます。ファイルが転送されたら、「ターミナルモードを有効にする」ボタンを押してプログラムのステータスを確認します。シリアルローダーツールの[ステータス/ターミナル出力]ウィンドウに、次の出力が表示されます。   BootIDを待っていますか?..þ5 ..設立する!「A」を送信しています。完成です!2番目のBootIdを期待しますか?..5 ..設立する!'U','3'..完成です!「R」を期待してください.。R ..設立する!startaddress .. を送信しています。完成です!送信サイズ ..完成です!コードを送信しています..完成です!--- セカンダリ実行可能ファイルのロード--- 「X」を待ちます。X ..設立する!-- コマンドを送信しています ..p ..完成です! startaddress .. を送信しています。完成です!送信サイズ ..完成です!プライマリブートからの受け入れを待ちます..o ..わかりました! コードを送信しています..完成です!最終的な 't' を期待してください ..t ..設立する ---- セカンダリ実行可能ファイルがロードされました。--- --- ターミナルモードの有効化 --- ブロックをフォーマットしています... フォーマットが完了 キックスタートをフラッシュに書き込んでいます... データの検証......首尾良く NANDフラッシュが正常にプログラムされています ステップ7:シリアルローダーの「プライマリブート(IRAM)」ファイルをburner_s1app_nand_small_block_rvw.binファイルに設定します。シリアルローダーの「Secondary Executable (SDRAM)」ファイルをs1l_from_kick_full_rvw.binファイルに設定します。Comport コントロールの選択が、Phytec ボードに接続されている PC の COM パーツと一致していることを確認します。   ステップ8:シリアルローダーの「Load bin's / Start primary」ボタンを押して、ボードをリセットします。バーナーイメージと S1L イメージがボードに転送され、 S1L はキックスタートローダーからブートするためにNANDFLASHブロック1(およびそれ以降)にプログラムされます。ファイルが転送されたら、「ターミナルモードを有効にする」ボタンを押してプログラムのステータスを確認します。シリアルローダーツールの[ステータス/ターミナル出力]ウィンドウに、次の出力が表示されます。   BootIDを待っていますか?..5 ..設立する!「A」を送信しています。完成です!2番目のBootIdを期待しますか?..5 ..設立する!'U','3'..完成です!「R」を期待してください.。R ..設立する!startaddress .. を送信しています。完成です!送信サイズ ..完成です!コードを送信しています..完成です!--- セカンダリ実行可能ファイルのロード--- 「X」を待ちます。X ..設立する!-- コマンドを送信しています ..p ..完成です! startaddress .. を送信しています。完成です!送信サイズ ..完成です!プライマリブートからの受け入れを待ちます..o ..わかりました! コードを送信しています..完成です!最終的な 't' を期待してください ..t ..設立する ---- セカンダリ実行可能ファイルがロードされました。--- --- ターミナルモードの有効化 --- ブロックをフォーマットしています... フォーマットが完了 S1 画像をフラッシュに書き込みています... NANDフラッシュが正常にプログラムされています ステップ8:シリアルローダーを閉じてターミナルプログラムを開き、ボードをリセットします シリアルローダツールを閉じて、Teratermなどのターミナルプログラムを開きます。ボードをリセットすると、 S1L が起動するはずです。   5 Phytec 3250ボード ビルド日: May 21 2010 12:43:21 PHY3250>
查看全文
imx8ulp 功能域间外设数据共享 你好 我正在尝试了解i.MX 8ULP上的外设和跨功能域数据共享,尤其是在一个功能域处于低功耗状态时。 从参考手册中的图 6(i.MX 8ULP 架构图)中,我了解哪些外设与实时域 (RTD) 和应用域 (APD) 相关。不过,我想确认一下在以下情况下哪些是可能的,哪些是不可能的: 1) 在 APD 低功耗状态下,RTD 访问 APD 外设 如果 APD 处于非常低的功耗模式(例如,挂起到 RAM 或其他低功耗状态),是否支持 RTD 从 APD 自有外设访问数据? 如果可以,建议采用什么方法(共享内存、DMA 等)? 是否存在电源模式限制,即由于时钟/电源受限而无法访问 APD 外围设备? 同样,反过来也是可能的: 2) RTD 处于低功耗时,APD 可访问 RTD 外围设备 当 RTD 处于最低/低功耗状态时,APD 能否访问 RTD 所有外设的数据?如果是,建议采用什么方法? 3) RTD 和 DSP 功能域之间的外围设备/数据共享(在 RTD 内) 我们也很好奇这是如何适用于 RTD 中的 DSP 功能域的: RTD 和 DSP 之间的外设/数据共享处理方式是否与 RTD↔APD 共享类似,还是因为 DSP 位于 RTD 内部而有所不同? 在图 6 中,我们注意到从 DSP 功能域横杆到 RTD 横杆(有一条线表示连接)的连接上似乎缺少了 Sx 标签。这是文档错误吗? 该图似乎暗示数据只能在 RTD → DSP 之间流动,而不是在 DSP → RTD 之间流动,这似乎不是故意的。您能确认正确的访问方向吗? 4) APD 访问 DSP 功能域数据 最后,APD 如何访问 DSP 功能域生成的数据? APD 是通过横梁链(APD → RTD → DSP)访问 DSP 资源,还是有更直接/标准的机制? 谢谢! i.MX8ULP Re: imx8ulp peripheral data sharing between domains 你好@ meketok 希望你一切都好。 这个问题问得好。 你可以从 U-启动 看看 imx8ulp.dtsi ,看看通过 Per_Bridge1 可以访问该外围设备。 但在 Linux 环境中不建议这样做,因为通过桥接器从 APD(Cortex A)访问 M33 外设会产生"侧信道。"如果 Cortex A 崩溃,它可能会挂起 M33 的总线,从而违背硬件隔离的目的。 顺祝商祺! 萨拉斯 Re: imx8ulp peripheral data sharing between domains 大家好, ,这的确是一个有趣的话题。 1) 是否可以使用 rpmsg 驱动程序?它有哪些限制(即带宽、延迟)? 2) 支持此功能需要在 M33 上运行哪些确切的 M33 固件? 至少 i.MX 8ULP EVK 使用 I2C0 和 I2C1(与 RTD 功能域相关的总线)与传感器和其他外围设备通信。 Re: imx8ulp peripheral data sharing between domains 你好@Spal_13 希望你一切都好。 实际上,这些功能域有自己的外围设备,这些外围设备不是共享的。 请看参考手册的图 6. i.MX 8ULP 架构图: 您可以看到无法从非所有者的功能域访问外围设备。 以 APD 为参考: 您可以看到 APD 可以访问的 GPIO 包括 GPIOE、GPIOF 和 GPIOD(GPIOD 通过 LPAVD)。 您可以在imx8ulp.dtsi 中确认这一点: 顺祝商祺! 萨拉斯 Re: imx8ulp peripheral data sharing between domains @Manuel_Salas 你能解释一下你向 @Spal_13 展示的连接图中各个功能域的紫色 AXI 总线吗? 您能解释一下为什么 A35 内存映射中会出现 RTD 外设桥 0 和外设桥 1 吗? 您能解释一下为什么 APD 外设桥 3 和外设桥 4 会出现在 M33 内存映射中吗? 表 2. A35 系统内存图 表 5. CM33 内存映射 Re: imx8ulp peripheral data sharing between domains @Manuel_Salas 能否请您解释一下这里的代码? u-boot 在 AP 功能域中运行并访问 RTD 功能域 i2c0。 端口(iomux)和 i2c0 模块。为什么? uboot-imx/板/freescale/imx8ulp_evk/imx8ulp_evk.c 位于 lf-6.12.3-1.0.0 · nxp-imx/uboot-imx · GitHub #define I2C_PAD_CTRL (PAD_CTL_ODE) static const iomux_cfg_t lpi2c0_pads[] = { IMX8ULP_PAD_PTA8__LPI2C0_SCL | MUX_PAD_CTRL(I2C_PAD_CTRL), IMX8ULP_PAD_PTA9__LPI2C0_SDA | MUX_PAD_CTRL(I2C_PAD_CTRL), }; #define TPM_PAD_CTRL (PAD_CTL_DSE) static const iomux_cfg_t tpm0_pads[] = { IMX8ULP_PAD_PTA3__TPM0_CH2 | MUX_PAD_CTRL(TPM_PAD_CTRL), }; void mipi_dsi_mux_panel(void) { int ret; struct gpio_desc desc; /* It is temp solution to directly access i2c, need change to rpmsg later */ /* enable lpi2c0 clock and iomux */ imx8ulp_iomux_setup_multiple_pads(lpi2c0_pads, ARRAY_SIZE(lpi2c0_pads)); writel(0xD2000000, 0x28091060);    Re: imx8ulp peripheral data sharing between domains 我对这个问题也非常感兴趣。 1.@Spal_13的问题都与芯片有关,包括各种可能情况的问题。 2。恩智浦的电路板支持包 Linux只是可以在iMX8ULP芯片上运行的众多场景之一。恩智浦的软件设计就是这样。只是恩智浦的电路板支持包 Linux不这样做。只是恩智浦电路板支持包 Linux 的应用场景不涉及这一点。你无法根据当前的 BSP 场景来解释芯片的功能。 3.你对图 6(即 MX 8ULP 架构图)的理解与@meketok完全相反。meketok 的问题直接指向了相反的答案。坦率地说,我目前认为 meketok 是对的,而你错了。 4.请逐一回答@meketok的问题。 Re: imx8ulp peripheral data sharing between domains 你好,@Manuel_Salas、 基本 8ULP 架构假定两个内核可以协同使用,以实现最佳功效。 例如,APD 可能会进入睡眠/掉电模式,而 RTD 保持活动状态,从传感器采集数据,然后将其独立保存到缓冲区。只有在检测到用户干预(触摸、按钮、运动)时,APD 才会激活。 但是,当你说M33总线可能会被挂起时,就会出现严重的限制。那我们为什么需要这个 M33 核心呢? 如果可能存在这种挂起的情况,那么我们大家(恩智浦和社区)应共同研究解决方法,并且必须清楚地描述"危险的" 场景。 此外,imx8ulp EVK(假设黄金样本)演示了与 APD 的 RTD 连接外围设备的交互式工作: 1) 我们可以访问 I2C0 (RTD) 总线设备: root@imx8ulpevk:~# i2cget -f -y 0 0x60 0x00 root@imx8ulpevk:~# i2cget -f -y 0 0x6c 0xc1 root@imx8ulpevk:~# i2cget -f -y 0 0x6c 2 0x61 2)与 DTS 相对应: &i2c_rpbus_0 { #address-cells =<1> ; #size-cells =<0> ; status ="okay" ;   mpl3115@60 { // 高度计 兼容 ="FSL,MPL3115" ; reg =<0x60> ; };   ite_bridge: it6161@6c { // MIPI 转 HDMI 兼容 ="ite,it6161" ; reg =<0x6c> ;          }; };   3)我们还可以看到按下与 RTD 相连的按钮 SW7/8 (PTB13/12) 所产生的事件:   root@imx8ulpevk:~# evtest /dev/input/event0 输入驱动程序版本为 1.0.1 输入设备 ID:总线 0x19 供应商 0x0 产品 0x0 版本 0x0 输入设备名称:" rpmsg-keys " 支持的活动 事件类型 0 (EV_SYN) 事件类型 1 (EV_KEY) 事件代码 114(KEY_VOLUMEDOWN) 事件代码 115(KEY_VOLUMEUP) 属性: 测试...(中断退出) 事件:时间 1748573575.153335、类型 1(EV_KEY),代码 115(KEY_VOLUMEUP),值 1 事件:时间 1748573575.153335、-------------- SYN_REPORT ------------ 事件:时间 1748573575.332514、类型 1(EV_KEY),代码 115(KEY_VOLUMEUP),值 0 事件:时间 1748573575.332514、-------------- SYN_REPORT ------------ 事件:时间 1748573579.152752、类型 1(EV_KEY),代码 114(KEY_VOLUMEDOWN),值 1 事件:时间 1748573579.152752、-------------- SYN_REPORT ------------ 事件:时间 1748573579.309757、类型 1(EV_KEY),代码 114(KEY_VOLUMEDOWN),值 0 事件:时间 1748573579.309757、-------------- SYN_REPORT ------------   Re: imx8ulp peripheral data sharing between domains 你有答案了吗?
查看全文
imx8m 在不使用 WDOG_B 信号的情况下 RESET <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 您好, 我在自定义 imx8m 板上运行监视程序时遇到了问题。 我们的主板不使用 WDOG_B 信号进行 PMIC RESET,我们无法对此进行更改。 在 u-boot 中重置主板的工作原理与参考手册中给出的相同: 将 0x3028000 寄存器设置为 e.g.0x14 重置了 SOC,我的监视程序超时也是状态寄存器中重置的来源。此外,断言 SRS 位还会重置 SOC 并在状态寄存器中提供正确的重置源。 启动 Linux 后,这不再起作用——在强制监视程序超时后,SOC 就死机了。 电压源是 SOC 启动所需的,因此不会有问题。我们从 EMMC 和 RST 启动 引脚连接。 是否有其他提示可以检查,或者是否有人有相同的设置(没有 WDOG_B 信号到 PMIC)? 谢谢、 沃尔夫冈 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Yocto Project Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage 添加此回复是因为我设法通过软件解决了同样的问题: 带有 IMX8MN + PCA9450 的定制板 使用 KConfig 自定义 Linux 发行版 RESET cmd 在 U-Boot 中起作用 任何 Linux 监视程序命令(重启等)都会挂起但不会 RESET 系统 GPIO2 (WDOG-B) 引脚不响应 Linux 看门狗命令 就我而言,有两个问题: 我没有在 KConfig(CONFIG_IMX2_WDT/imx2_wdt.c)中启用正确的 WDT 驱动程序。因此,内核无法正确处理看门狗命令。 主线内核中的 PCA9450 驱动程序(pca9450-regulator.c)无法正确处理重置控制寄存器选项——特别是无法进行完全的冷重置。我的设计要求 PCA9450 重启所有功能域的电源,但即使在 RESET 期间,驱动器也不会重启 LDO1/2 域的电源。PCA6450 数据手册提供了在所有功能域中循环电源的选项,只是主线内核驱动程序中没有处理这个问题。下面是探针函数的代码片段: if (of_property_read_bool(i2c->dev.of_node, "nxp,wdog_b-warm-reset")) reset_ctrl = WDOG_B_CFG_WARM; else reset_ctrl = WDOG_B_CFG_COLD_LDO12;   "WDOG_B_CFG_COLD 缺少一个选项。" 就我而言,我只是将其硬编码到我自己版本的驱动程序中,然后手动将其转入编译树。 虽然超级笨拙,但作为概念验证还是行之有效的。 我不确定是否有人是内核维护者,但我只是一个前端人员...   tl;dr: 1) 确保你在内核中编译了正确的 WDT 驱动程序,2) 如果你使用的是 PCA9450 PMIC,请检查稳压器驱动程序以确保它能给你完整的冷RESET流程。   希望对大家有所帮助! Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage 我最近遇到了这个问题,发现它与 PSCI cpu-idle 有关。如果你禁用 CONFIG_ARM_PSCI_CPUIDLE,或者使用 cpuidle.off=1 启动这通常会禁用 cpuidle 我发现系统正在按预期进行热RESET。不过,我不确定是什么原因造成了这种情况。 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage @siva_prabhakara你找到解决这个问题的固件了吗? Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage 你好,我在基于 imx8mm 的自定义板上遇到了同样的问题。Uboot “RESET” 命令按预期运行,但是linux的 “重启” 命令挂起,没有任何特定的错误输出。 有人知道如何在不修改硬件的情况下解决这个问题吗? 提前感谢! Justin D. Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage 你好,西瓦、 就像沃尔夫冈一样。在我们"修复了" ,或者让我说是优化了硬件之后,我们就没有再调查这个问题了。我们仍然使用内核 5.4.47。与此同时,还推出了更新的版本。也许其中包含一个修复程序。但老实说,我并不指望它。 如果你能找到任何软件修复方案,那就更有意思了。 顺祝商祺! 塞德里克 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage @cedric_starke 我在 imx8mm (5.4) 上也遇到了同样的问题kernel),您或其他人是否能够找出这里的软件问题? Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage 你好,沃尔夫冈、 谢谢您的回答。我们也是用这种方法来完成重启工作的。幸运的是,我们已经 打算幸运的是,我们在电路板布局中已经考虑到了这一点,即使用一个未配备的电桥。在下一个版本中,我们将插入这座桥梁。 但在我看来,这是imx8m迷你软件包的软件问题。因为 uboot 可以在没有 POR_B 信号的情况下进行 RESET,而且 imx8m nano 也可以在 uboot 和 linux 中进行 RESET。 我们使用 4.14.98 和 5.4.47 版本对此进行了测试。在这两个"问题中," 。这只是为阅读本主题的其他人提供信息。 如果有人发现了软件错误,请随时发布,因为我们仍然对正确的解决方案感兴趣。 顺祝商祺! 塞德里克 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage 你好,塞德里克、 我们没有找到/搜索解决方案,但在下次重新设计中通过 100k PU 将 WDOG_B 引脚连接到 SOC RESET 引脚 (POR_B)。这样我们就可以在不触摸 PMIC 的情况下通过 看门狗 RESET SOC。 此致, 沃尔夫冈 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage 你好@wolfgang_baer、 我知道,这个问题其实并不新鲜,但我们的 imx8m mini 也遇到了同样的问题,我只想请教你们解决这个问题的办法。 此外,我们还发现,IMX8M mini 也会出现这种情况。我们为 imx8m nano 使用了相同的印刷电路板,该 SOC 能够正确重启。 因此,如果您能与我们分享您最后的状态,我们我们将不胜感激. 顺祝商祺! 塞德里克 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage 你们好 试着退出 SRSR RESET 状态寄存器 (0x3039005c)。它可以工作,但看起来状态从未改变过。无论我如何启动/重启/重置/关机/wdog/,i.mx8mm src_reg srsr 每次都是 0x01。 是否存在无法正常工作的已知问题? 还是我做错了什么? u-boot-imx_2019.04 u32 get_imx_reset_cause(void) { struct src *src_regs = (struct src *)SRC_BASE_ADDR; i@@ f (reset_cause == -1) { printf (" 0 src_regs %.8x\n ", src_regs); printf (" 0 src_regs %.8x\n ", & src_regs); printf (" 0 src_regs-> srsr %.8x\n ",src_regs - > srsr); printf (" 0 src_regs-> srsr %.8x\n ", & src_regs-> srsr); reset_cause = readl (& src_regs-> srsr);pr intf (" 1 重置原因 %.8x\n ", reset_cause); /* 保留 U-Boot 的值 */ #if! 已定义 (CONFIG_SPL_BUILD) & &! defined (CONFIG_ANDROID_BOOT_IMAGE) /* 稍后我们将读取安卓的 ssrs 状态,因此我们不会 * 在此处 清除状态。 */ writel (reset_cause,& src_regs-> srsr);printf (" 2 写入RESET原因 %.8x\n ", & src_regs-> srsr); printf (" 2 读取RESET原因 %.8x\n ",src_regs-srsr);printf (2 读取RESET原因 %.8x\n,src_regs-srs r) > srsr); #endif writel(reset_cause,& src_regs-> srsr); printf(" 3 2写入RESET原因 %.8x\n ",& src_regs-> srsr); printf(" 3read RESET原因 %.8x\n ", src_regs-> srsr);} 返回 reset_cause; } 感谢您的帮助。 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 嗨,雷哈尼、 对不起--没有。我还没有找到解决这个问题的办法。 基本上,恩智浦表示要RESET PMIC——但这对我们来说也是行不不通的。 如果我们找到了解决方案,我会在这里报告。 此致, 沃尔夫冈 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,沃尔夫冈、 我也有同样的问题。你找到答案了吗? 此致, Reyhaneh Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 让我看看原理图。我会提出申请。 此致, 尤里。 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,尤里、 是的,我们使用的是最新版本的 DDR 工具(V2.10)和最新的 LPDDR4 Excel 表(v23)。 压力测试可以在我们的板上正常运行。 如果我禁用 WDOG_B 断言功能,我还能在 EVK 板上看到同样的效果: -看门狗在 u-boot 提示符下工作-> 它会重置设备 -启动到 linux 提示符后-> 同样的监视程序调用只会使设备停止/冻结 此致, 沃尔夫冈 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 由于 i.MX8M 的 SPL 包含用于 DDR PHY 和 DDR 控制器初始化 以及 DDR PHY 培训的代码,因此通常建议使用 DDR 工具中的最新固件; 它应提供所有必要的初始化。 此外,让压力测试生效是有意义的。 https://community.nxp.com/docs/DOC-340179 此致, 尤里。 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,尤里、 在 u-boot 中对内存进行一次简单的 mtest 显示没有错误。 此外,在板启动期间进行的DDR工具压力测试现在显示出错误。 关于您在第一个帖子中提到的内存命令的文档/更改,您有什么提示吗? 谢谢! 沃尔夫冈 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 是否可以对U-boot进行简单的内存测试-以排除内存问题? 此致, 尤里。 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好,尤里、 感谢您的快速回复。我知道有人建议断电,但如前所述,我们目前没有选择。 关于记忆。您的意思是在 SPL 中的 LPDDR4 初始化代码中执行上述命令吗? 您是否有关于这些命令的文档提示,因为我目前只是在 SPL DDR 初始化中使用 DDR 工具生成的 初始化代码。 你是否也知道为什么它能在 u-boot(命令提示符下)运行,但在加载 Linux 之后不行? 记忆方面有什么不同? 谢谢,非常感谢你们的帮助、 沃尔夫冈 Re: imx8m reset without WDOG_B signal usage <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好    建议断开板上所有元器件的电源(电压), 即使处理器RESET,因为某些外部设备,例如eMMC,SD, QSPI、DDR)可能处于不可预测的状态;因此系统启动不起作用。   我认为,在您的案例中,记忆就是原因。也许有必要发布 在 LPDDR 初始化开始时使用 preCharge All 命令并 RESET 读取 FIFO 指针。   祝您愉快, Yuri ------------------------------------------------------------------------------- 注: - 如果本帖回答了您的问题,请点击"标记正确" 按钮。谢谢! - 我们会在最后一次发帖后的 7 周内跟踪主题,之后的回复将被忽略 如果您以后有相关问题,请另开新主题并参考已关闭的主题。
查看全文
i.MX RT1042 - 使用 lwIP 时 DTC RAM 溢出,将数据移至 OCRAM 后 DHCP 失败 你好,恩智浦社区、 我正在使用 MCUXpresso SDK 在 i.MX RT1042(Cortex-M7)上开发固件。我的应用程序由多个模块组成,我使用 lwIP 与以太网连接,并启用了 ping 功能。 初始问题 - DTC RAM 溢出 启用 lwIP 后,我发现即使其他内存区域未使用,DTC RAM 也会溢出。以下是该配置的内存使用情况: 内存区域 已用大小 区域大小%已用年龄 ------------------------------------------------------- BOARD_FLASH: 223652 B 8 MB 2.67% Sram_DTC: 141580 B 128 KB 108.02% sram_itc: 0 b 128 kb 0.00% sram_oc: 0 b 256 kb 0.00% board_sdram: 0 b 30 mb 0.00% ncache_region: 0 b 2 mb 0.00% 现阶段,我还需要添加更多的应用模块,但 DTC RAM 已经满了。 尝试的解决方案 - 将数据移至 OCRAM 为了减少 DTC RAM 的使用,我更改了全局数据放置配置,并修改了链接器脚本,将以下部分移入 OCRAM: *(DataQuickAccess) *(NonCacheable.init) *(不可缓存) 更改后,内存映射如下所示: 内存区域 已用大小 区域大小%已用年龄 ------------------------------------------------------- BOARD_FLASH: 223652 B 8 MB 2.67% Sram_DTC: 8KB 128KB 6.25% sram_itc: 0 b 128 kb 0.00% Sram_OC: 133388 B 256 KB 50.88% board_sdram: 0 b 30 mb 0.00% ncache_region: 0 b 2 mb 0.00% 在这种配置下,大多数模块都能正常工作,但 DHCP 无法获取 IP 地址,而以太网链接却能启动,应用程序的其他部分也能继续运行。 问题 对于使用 lwIP + 以太网的应用,在 i.MX RT1042 上处理高 DTC RAM 使用率的建议和正确方法是什么? 如何决定哪些数据或模块应存放在......? DTC RAM ITC RAM OCRAM NCACHE 地区 SDRAM 具体到 lwIP,哪些数据结构(pbufs、heap、netif、DMA 缓冲区、堆栈)必须保留在 DTC 或非高速缓存内存中才能正确运行? 将 lwIP 数据移至 OCRAM 时,DHCP 故障是否与高速缓存一致性、MPU 设置、对齐或非高速缓存要求有关? 如有任何指导、最佳实践或参考示例,将不胜感激。 顺祝商祺! i.MX RT105x Re: i.MX RT1042 – DTC RAM overflow with lwIP, DHCP fails after moving data to OCRAM 你好@Dkakadia、 感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注! DHCP 故障问题很可能与缓存一致性有关。在启用了数据缓存的情况下使用以太网 DMA 时,需要缓存一致性管理。对于 lwIP,当使用 OCRAM 作为主 RAM 时,建议将关键数据结构放在 SRAM_DTC 或其他非高速缓存区域。 您可以参考这位客户的帖子: https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/Problem-with-sample-lwip-and-OCRAM/td-p/985330 此外,您可以考虑配置 FlexRAM 以增加 DTCM 空间,而不是将所有内容直接传输到 OCRAM。请参阅此 AN: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12077.pdf 致以最诚挚的问候, Gavin Re: i.MX RT1042 – DTC RAM overflow with lwIP, DHCP fails after moving data to OCRAM 你好@Gavin_Jia 感谢您的回复和分享参考。 根据您的建议,我检查了缓存一致性方面的问题,并相应地更新了内存位置。有了这些更改,以太网 + lwIP 协议栈(包括 DHCP)现在可以正常工作了。 在我当前的产品设计中,未填充外部同步动态随机存取存储器(SDRAM),因此我从项目中移除了所有同步动态随机存取存储器(SDRAM)依赖关系。目前,我已在 OCRAM 中声明了 NCACHE 区域,并小心翼翼地将以太网 DMA 相关缓冲区和 lwIP 关键数据结构放入不可缓存内存中。 但是,随着我继续集成其他模块,我再次开始面临内存压力,主要是在内部 RAM 区域。该应用程序现在包括多个外围设备和中间件,例如: lwIP + 以太网、FlexPWM、SPI、UART、I2C 其他特定应用模块 由此,我想到了几个后续问题: 在使用以太网 + LwIP 和多个外设驱动器的 i.MX RT1042 上运行中等复杂的应用程序,实际上是否需要包括外部同步动态随机存取存储器(SDRAM),还是应该在仔细放置的情况下完全从内部存储器运行这样的应用程序? 在内存分区、缓存配置或 FlexRAM 配置方面,我是否可能遗漏了重要步骤或最佳实践,从而无法进一步优化内部内存的使用? 在非 SDRAM 设计中,推荐的长期策略是什么: 扩展应用功能 管理 lwIP 缓冲区、堆和任务栈 在添加更多模块时防止内存反复溢出 如果不使用同步动态随机存取存储器(SDRAM),这是否是预期的限制,或者是否建议进一步优化,任何指导都将非常有帮助。 再次感谢您的支持和真知灼见。 致以最诚挚的问候, Daksh Re: i.MX RT1042 – DTC RAM overflow with lwIP, DHCP fails after moving data to OCRAM 此外,当增加任何一个 DTCM/ITCM/OCRAM 超过 128KB 时,都会导致代码出现硬故障,文件中提到可以为任何部分分配更多大小,但要注意总大小,即 512KB。 Re: i.MX RT1042 – DTC RAM overflow with lwIP, DHCP fails after moving data to OCRAM "此外,您可以考虑配置 FlexRAM 以增加 DTCM 空间,而不是将所有内容直接传输到 OCRAM。请参阅此 AN: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN12077.pdf" 该文件提到 ITCM 或 DTCM 可以配置为 0 KB(另见表 1 中显示的可能静态配置)。 但是,当我将 DTCM 配置为 0 而不增加/增加 ITCM 时,应用程序会崩溃。
查看全文
FS26 の起動後に「WUEVENT = BATTERY FAIL」というエラー メッセージが表示されるのはなぜですか? 開発にはS32K3X4EVB-T172を使用しています。 起動後、WUEVENT を読み取ろうとすると、BATTERY FAIL エラー メッセージが表示されることに気付きました。 これは VSUPOV_I、VSUPUV6_I、および VSUPUVH_I に関連しているようですが、これらのエラー フラグではエラーは発生しませんでした。 次に、ADC を使用して VSUP 電圧を読み取りました。入力電圧は 12V でしたが、約 11.925V でした。 WUEVENT からの「BATTERY FAIL」メッセージを防ぐにはどうすればよいですか? Re: Why does the FS26 display the error message "WUEVENT = BATTERY FAIL" after booting? 私のコードでは、IF WUEVENT == 15 / BATTERY FAIL と記述し、これを WU_CLR に書き込んでエラーをクリアしています。これは、起動するたびに WU_CLR を実行すると、GPIO1_I、GPIO2_I などの他のウェイクアップ通知が表示されなくなるためです。 しかし、これが正しい使い方であるかどうかはわかりません。 Re: Why does the FS26 display the error message "WUEVENT = BATTERY FAIL" after booting? こんにちは、アレン。 POR または VSUP が失われるたびに、BATTERY FAIL が報告されます。デバイスの電源投入後にウェイクアップ ソースをクリアするには、WU_CLR ビットを書き込んでください。これらのビットは、デバイスのウェイクアップ後にクリアされない限り、常に存在します。 BRs、トーマス
查看全文
LS1046A RDB:用于测试 linux gpio 中断处理性能的 GPIO 您好, 我正在使用 LS1046ARDB,想测量中断延迟。我的目标是通过外部信号发生器(输入 GPIO)触发信号中断,然后切换另一个引脚(输出 GPIO)作为响应,用示波器测量延迟。 我正在寻找板接头上可以混合为 GPIO 的可访问引脚。 我的想法是使用 IEEE-1588 接头 (J11),但不确定这是否可行,也不知道需要做些什么。 参考手册指出,可以通过 RCW(EC2=1)将 EC2 引脚配置为 GPIO3。 如果我在 RCW 中设置 EC2=1,这些信号是否会路由到 J11? LS1046A RDB 上是否有其他易于访问的引脚可供使用? 感谢您的帮助 QorIQ LS1设备 Re: LS1046A RDB: GPIOs for testing gpio interrupt handling performance of linux 谢谢您的帮助!这应该行得通。我发现GPIO_2[1]、GPIO_2[2]、GPIO_2[3] 与 TP14、TP13 和 TP11 相对应。 Re: LS1046A RDB: GPIOs for testing gpio interrupt handling performance of linux 您可以使用与 SPI 信号复用的GPIO。 GPIO_2[1]、GPIO_2[2]、GPIO_2[3] SPI 接口在 RDB 上未使用,并终止到测试点。 请参阅"表 3-8。详情请参阅 LS1046ARM 中的 SPI 信号配置" 。
查看全文