2251439_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2251439_ja-JP

2251439_ja-JP

K344 中心点対 PWM 中心点起動 ADC BCTU サンプリング

https://community.nxp.com/t5/S32K-Knowledge-Base/RTD400-K344-Center-Aligned-PWM-Trigger-ADC-BCTU/ta-...に基づき、BCTU ウォーターマークをトリガーするのに 3 つの BCTU トリガー割り込みが必要な理由を知りたいです。割り込みを 1 回だけトリガーし、その後、割り込み内で PWM 周期の変更、ADC 値の読み取りなどを実行したいと考えています。EB MCAL 開発に基づいて、同じ機能を実現するための優れたソリューションやサンプルルーチンは何ですか?

Re: K344中心对齐PWM中心点触发ADC BCTU采样

当社製品にご興味をお持ちいただき、また当社コミュニティに貢献していただき、ありがとうございます。

投稿に直接返信して、投稿の所有者からのフィードバックを得ることができます。

一方、単一の BCTU トリガーを使用した別のアプローチを参照することもできます。

S32M27x/S32K3 – eMIOS/BTCU/ADC/DMA – [RTD600] -> https://community.nxp.com/t5/S32M-Knowledge-Base/S32M27x-S32K3-eMIOS-BTCU-ADC-DMA-RTD600/ta-p/215554...

MCAL 実装については、ハードウェア抽象化レイヤーのADC から PWM の例を参照してください。

S32K3ページへ移動-> 設計リソース -> ソフトウェア -> S32K3リファレンスソフトウェア -> オートモーティブソフトウェア - S32K3 - ハードウェア抽象化レイヤー -> S32K3 HAL統合例 2025.07

次の ADC トリガーを実行します。

_Leo__0-1764612607002.png

同時に、キャプチャされた ADC 値に応じてデューティ サイクルを更新します。

この情報が役に立つことを願います。

Re: K344中心对齐PWM中心点触发ADC BCTU采样

解決策をありがとうございます。複数のトリガー中断が発生する理由と、そのような中断を回避する方法を知りたいです。または、設定によってこの割り込みソースを無効にすることは可能ですか?

Re: K344中心对齐PWM中心点触发ADC BCTU采样

こんにちは、

BCTU トリガー通知が有効になっている場合、BCTU が ADC をトリガーしたときに呼び出されます。例では、BCTU CL に 3 つの項目が含まれているため、ADC は入力 (eMIOS) トリガーごとに 3 回トリガーされます。

この通知を無効にするには、トリガー通知オプションに NULL を設定します。

BR、ペトル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎12-05-2025 02:23 AM
Updated by: