2196517_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2196517_ja-JP

2196517_ja-JP

tl431 レギュレータ抵抗器

こんにちは、チーム

TEA1733T ic に関していくつか疑問があり、説明をいただきたいと思います。

tea1733t ic データシート:
https://www.nxp.com/docs/en/データシート/TEA1733T.pdf

アプリケーションノート:

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10868.pdf


図:1 - これは TEA1733T IC の参照回路図です。

Justin_just_0-1761901463454.png

1- 最初の質問は、出力として 24V 3 アンペアが必要な場合、抵抗器 R23 と R24 の値はいくらですか (これらの抵抗器はどのように選択するのですか)、R25 と C17 はどうですか。

2- 2 番目の質問は、ゲート電圧が 10 ~ 12 V、スイッチング周波数が 66 kHz の場合に、トランスの一次側に供給される MOSFET のスイッチング電圧はいくらかということです。

よろしくお願いします。

絶縁ゲートドライバRe: tl431 regulator resistor

こんにちは@TomasVaverkaいくつか疑問があります、説明していただけますか?

1- この D9 および D10 ダイオード (MBR20100) の目的は何ですか?

2- OPTIMER ピンと ISENSE ピンは内部でどのように動作しますか?

アプリケーションノート:


Re: tl431 regulator resistor

@TomasVaverkaさん、ご回答ありがとうございます。

Re: tl431 regulator resistor

こんにちは、ジャスティン。

24V/3A 出力の場合、フィードバック分圧器 (R23 と R24) は TL431 リファレンスを 2.5V に設定します。比率は次のとおりです。

1.png

SO、R24 = 5.1 kΩの場合、R23 ≈ 43 kΩになります。

R25 と C17 は、ループの安定性のための補償ネットワークの一部を形成します。標準値は R25 = 1 kΩ~10 kΩ、C17 = 100 nF~470 nF で、AN10868 に従って調整されています。

MOSFET は整流された DC バス電圧をスイッチします。この電圧は、115 VAC 入力の場合は約 160 V、230 VAC 入力の場合は約 325 V です。ゲート駆動は10~12 V、スイッチング周波数は約66 kHzです。

BRs、トーマス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-21-2025 05:32 PM
更新人: