1116860_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1116860_ja-JP

1116860_ja-JP

PHY3250ブートローダーの復元<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Phytec LPC3250ボード上の キックスタート または S1L ブートローダーを誤って消去し てしまった場合は、この手順を使用してそれらを復元できます。 この復元方法で提供されるブートローダーは、Phytecボードに付属するバージョンよりも新しい可能性があることに注意してください。ブートローダーのオリジナルバージョンは、PhytecのWebサイトからもダウンロードできます。

ボード上のブートローダの復元には特別なハードウェア(JTAGなど)は必要なく、LPC32x0共通ドライバライブラリにビルドまたは含まれているブートローダとツールを使用して実行されます。ただし、アップデート手続きを行うには、シリアルポート付きのPCが必要です。

キックスタート ローダーと S1L の復元 は、2段階のプロセスです。 キックスタート ローダーが最初に復元され、次に S1L が復元されます。シリアルローダーは、アプリケーションとバーナーイメージ(アプリケーションをNANDFLASHにプログラムするために使用されます)を転送するために使用されます。LPC32x0は、ダウンロード後に画像を自動的にNANDフラッシュに書き込み、ステータスを提供します。

ステップ1:リソースページのビルド済みブートソフトウェアと復元イメージをダウンロードします。

ステップ2:WindowsベースのPCでファイルを抽出します

ステップ3:Phytecボードの下部シリアルコネクタとPCの間にシリアルケーブルを接続します

ステップ4:シリアルローダーソフトウェアを起動します(LPC3250_Loader.exe)ビルド済みのブートソフトウェアパッケージに含まれています。

ステップ5:シリアルローダーの「プライマリブート(IRAM)」ファイルをburner_kickstart_nand_small_block_rvw.binファイルに設定します。シリアルローダーの「Secondary Executable (SDRAM)」ファイルをkickstart_nand_small_block_rvw.binファイルに設定します。Comport コントロールの選択が、Phytec ボードに接続されている PC の COM パーツと一致していることを確認します。

注: ビルド済みのバイナリの名前は、バイナリのビルドに使用したツールによっては、手順 5 と 7 に記載されている名前と若干異なる場合があります。バイナリが Realview ではなく GNU でビルドされた場合、各名前の 'rvw' フィールドには、代わりに識別された 'gnu' が含まれます。必要に応じて、お持ちのバイナリのファイル名を変更してください。

 

ステップ6:シリアルローダーの「Load bin's / Start primary」ボタンを押して、ボードの電源を入れます。バーナー イメージとキックスタート ローダー イメージがボードに転送され、キックスタート ローダーはバーナー アプリケーションによってブート ROM からブートするために NAND FLASH ブロック 0 にプログラムされます。ファイルが転送されたら、「ターミナルモードを有効にする」ボタンを押してプログラムのステータスを確認します。シリアルローダーツールの[ステータス/ターミナル出力]ウィンドウに、次の出力が表示されます。

 

BootIDを待っていますか?..þ5 ..設立する!「A」を送信しています。完成です!2番目のBootIdを期待しますか?..5 ..設立する!'U','3'..完成です!「R」を期待してください.。R ..設立する!startaddress .. を送信しています。完成です!送信サイズ ..完成です!コードを送信しています..完成です!--- セカンダリ実行可能ファイルのロード---
「X」を待ちます。X ..設立する!-- コマンドを送信しています ..p ..完成です!
startaddress .. を送信しています。完成です!送信サイズ ..完成です!プライマリブートからの受け入れを待ちます..o ..わかりました!
コードを送信しています..完成です!最終的な 't' を期待してください ..t ..設立する
---- セカンダリ実行可能ファイルがロードされました。---

--- ターミナルモードの有効化 ---
ブロックをフォーマットしています...
フォーマットが完了
キックスタートをフラッシュに書き込んでいます...
データの検証......首尾良く
NANDフラッシュが正常にプログラムされています

ステップ7:シリアルローダーの「プライマリブート(IRAM)」ファイルをburner_s1app_nand_small_block_rvw.binファイルに設定します。シリアルローダーの「Secondary Executable (SDRAM)」ファイルをs1l_from_kick_full_rvw.binファイルに設定します。Comport コントロールの選択が、Phytec ボードに接続されている PC の COM パーツと一致していることを確認します。

 

ステップ8:シリアルローダーの「Load bin's / Start primary」ボタンを押して、ボードをリセットします。バーナーイメージと S1L イメージがボードに転送され、 S1L はキックスタートローダーからブートするためにNANDFLASHブロック1(およびそれ以降)にプログラムされます。ファイルが転送されたら、「ターミナルモードを有効にする」ボタンを押してプログラムのステータスを確認します。シリアルローダーツールの[ステータス/ターミナル出力]ウィンドウに、次の出力が表示されます。

 

BootIDを待っていますか?..5 ..設立する!「A」を送信しています。完成です!2番目のBootIdを期待しますか?..5 ..設立する!'U','3'..完成です!「R」を期待してください.。R ..設立する!startaddress .. を送信しています。完成です!送信サイズ ..完成です!コードを送信しています..完成です!--- セカンダリ実行可能ファイルのロード---
「X」を待ちます。X ..設立する!-- コマンドを送信しています ..p ..完成です!
startaddress .. を送信しています。完成です!送信サイズ ..完成です!プライマリブートからの受け入れを待ちます..o ..わかりました!
コードを送信しています..完成です!最終的な 't' を期待してください ..t ..設立する
---- セカンダリ実行可能ファイルがロードされました。---

--- ターミナルモードの有効化 ---
ブロックをフォーマットしています...
フォーマットが完了
S1 画像をフラッシュに書き込みています...
NANDフラッシュが正常にプログラムされています

ステップ8:シリアルローダーを閉じてターミナルプログラムを開き、ボードをリセットします

シリアルローダツールを閉じて、Teratermなどのターミナルプログラムを開きます。ボードをリセットすると、 S1L が起動するはずです。

 

5
Phytec 3250ボード
ビルド日: May 21 2010 12:43:21

PHY3250>
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 06:17 AM
更新者: