1974858_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1974858_ja-JP

1974858_ja-JP

S32G2 IPC通信

NXPコミュニティの親愛なるメンバーの皆様、


私はちょうどNXP S32G2 IPCフレームワークに取り組み始めました。私は次のアプリケーションノートAN13750ています:「S32G2でのマルチコアアプリケーションの有効化
using S32G2 Platform Software Integration」と題し、いくつかの疑問を抱きました。


まず、ドキュメントからの流れを正しく理解しているかどうか

1. IPCを使用してLinuxイメージをビルドし、SDカードを使用してA53コアを起動します。

2. Design Studio を使用して M7 の IPC イメージをビルドし、ブートローダーを使用して M7 を SRAM に読み込みます。ブートローダーはEB Tresosによって提供されます。

3. A53からM7でIP通信を開始します。

上記の理解が正しいことを前提として、

1. デバッガを使用して、デザインスタジオからM7アプリケーションを直接実行できますか。

2. LinuxイメージをA53のSDカードから起動させます。

3. A53 linuxからM7とのIPC通信を開始します。

これは可能ですか?私は今のところEBブートローダーを扱いたくありませんが、プロセス全体についての私の理解が間違っていて、このブートローダーがIPCの機能にとって重要である場合を除きます。どんなコメント/提案も大歓迎です。

PS:アプリケーションノートで使用されている3つのコアではなく、1つのM7コアのみを使用したいです。


最良

ヴィシュヌ

Re:S32G2 IPC通信編集:「Description.txt」
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 04:07 PM
Updated by: