Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
IAR 编译器版本 S32K3 SAF 环境 你好,恩智浦社区: 我使用 IAR 编译器将 S32K3 SAF(版本 1.0.5)集成到 S32K312 板中。 然而,当我运行 sCheck 时却有很多问题。可能的原因是 .icf 配置错误文件和 startup_cm7.s锉刀因此,能否共享 IAR 编译器的 .icf 文件和 startup_cm7.s 文件?文件 ? 谢谢您! 注意: 1. 当我运行 sCheck_CacheL1_EccTest() 时,结果是 FaultHard。 2.当我运行 sCheck_Flash_Test() 时,目标内存将被改为拒绝访问。 Re: IAR compiler build S32K3 SAF environment HI SAF 是一款高级软件。由于这是一个公共频道,我们建议直接联系当地的恩智浦代表/FAE。 中国FAE今年举办了SAF培训,其中提到了一些可能有用的集成注意事项:AMCU28-将功能安全与S32功能安全软件框架(SAF)集成.pptx 此致敬礼, Robin
View full article
PN7161 初始固件 HI 我正试图将 pn7161 与 esp 连接。 但我失败了 我的问题是我必须烧掉任何初始固件或者我可以直接将 IC 与任何其他板连接 Re: pn7161 initial firmware 你好@user_ahmed 您可以从 master 上的 nfc-NXPNFCC_FW/InfraFW/pn7160/12_50_11 获取最新的 FW - NXP/nfc-NXPNFCC_FW - GitHub Re: pn7161 initial firmware PN7161 的 RAM 中没有可用的固件。它尝试上传固件,但在我的设置中却没有固件文件。所以我需要你的帮助,从恩智浦的软件包中找到/下载正确的固件阵列,其中有我需要的基本文件,谢谢 Re: pn7161 initial firmware 你好@user_ahmed 建议您参考基于 MCU 项目的 SW6705 - PN7160 NXP-NCI MCUXpresso 示例项目。 请登录带有集成固件的即插即用 NFC 前端|恩智浦半导体进行下载。 Re: pn7161 initial firmware 有什么库可以在主机和 ic 之间进行通信? Re: pn7161 initial firmware 你好@user_ahmed PN7160/1 是前端产品,不能单独工作,必须与主机(如 MCU)一起工作。您提到的"esp" 是主机的一种吗?如果是,esp 可以通过 I2C 或 SPI 与 PN7161 通信。 此外,您购买的 IC 具有默认 FW,当它与主机一起工作时,其 FW 可以更新到最新版本。
View full article
MIMXRT1166-EVK 板的 LVGL v9.2 示例不存在 您好, 我想在 GUI Guider 中为我的 MIMXRT1166 或 MIMXRT1170 EVK 板运行 LVGL v9.2.1 示例。但是,我的 EVK 板在那里不存在。见下图; 我想评估 LVGL v9,因为 LVGL GUI 文档建议使用 LVGL v9 以获得更高的性能,如下所示; 我尝试在不同的 EVK 板下为不同的示例编译和生成输出文件。之后,我将把"生成的" & " 自定义" 文件夹复制到 MCUXPresso IDE 中用于 IMXRT1166 的 LVGL v9.2.1 项目中。不过,任何示例都无法编译。它给出了不同的错误。 但是,在打开这个项目后,我看到的是空屏幕页面(没有出现屏幕仪表),并伴有错误。见下图; 下面是我想打开&修改的另一个项目; 然而,汇编失败了,见下文; Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist 嗨,@burhanhagi、 GUI Guider 团队已收到有关此问题的通知,并打算在该工具的未来版本中修复该问题。不过,他们也提到,出现这些问题是由于屏幕的纵向特性。这些示例最初是为在横屏上使用而设计的。但是,在720x1280 下使用默认的RK055MHD 液晶屏时,会出现尺寸拉伸和资源错误等问题。 如果您选择"自定义显示" 选项,并将分辨率设置为 1280x720,"屏幕过渡" 模板就可以在模拟器中正常编译和运行。 BR, Edwin. Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist 嗨,@burhanhagi、 我已经向 GUI Guider 团队报告了这些错误的图形用户界面示例,一旦收到他们的回复,我将立即返回。 感谢您的耐心等待。 BR, Edwin. Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist 你好@EdwinHz 我知道 MusicPlayer 示例运行正常,但它对 LVGL v9 VGLite 的改进并无多大帮助。我尽量选择包含移动部件、快速动画部件的示例,而不是静态屏幕。因此,我直接专注于这些示例。 Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist 嗨,@burhanhagi、 我能够在 ScreenTransition 示例和 DigitalCluster 中复制您所看到的问题(均在 RT1170-EVKB 的 GUI Guider v1.9.1 和 LVGL v9.2.1 上运行)。我将向 GUI Guider 团队报告这些发现,以便他们可以在将来的版本中修复它们。你认为只有这两个例子不起作用吗?如果您看到任何其他无法使用"out of the box" 的示例,请告诉我。 据我所知,MusicPlayer 示例能生成代码并成功编译(在相同的硬件和软件设置下),因此我建议在此期间使用该示例。 BR, Edwin.
View full article
IMX8MQ Android 11の自動明るさコントロール こんにちは皆さん。IMX8MQ の Adaptive Brightness 機能に関して奇妙な問題が発生しています。OPT3001 周囲光センサを使用しました。このセンサをカーネル側に追加することに成功しました。dmesg ログで確認し、ルクス値を正常に読み取ることができます。役に立つ出力をいくつか紹介します。 ---------------------------------------------------------------------- smarc_mx8mq:/sdcard $ dmesg | grep オプト 3001 [ 2.901412] opt3001 0-0044: TI OPT3001 が見つかりました smarc_mx8mq:/sdcard $ ---------------------------------------------------------------------- cat /sys/bus/i2c/devices/0-0044/iio:device0/in_illuminance_input 113.440000 (これは単なる例であり、周囲の光に応じて異なります)。 ---------------------------------------------------------------------- ご覧のとおり、センサはカーネル側で動作しています。 HAL 側では、この周囲光のルクス値を制御して FMQ に書き込むサービスを駆動しています。 実際のところ、直接見せたほうがいいです。 これはdumpsys sensorserviceの出力です smarc_mx8mq:/ $ dumpsys センサーサービス 撮影時刻: 10:27:38.483 センサデバイス: 合計 1 個のハードウェア センサ、1 個が実行中、0 個の無効なクライアント: 0x00000001) アクティブカウント = 1; サンプリング期間(ms) = {250.0},選択 = 250.00 ミリ秒; バッチ期間(ミリ秒) = {0.0},選択 = 0.00 ミリ秒 センサーリスト: 0x00000001) OPT3001 アンビエントライト | Texas Instruments | バージョン: 1 | タイプ: Android.sensor.light(5)| パーミッション: なし | フラグ: 0x00000002 変更時 | maxDelay=0us | maxRate=5.00Hz| バッチ処理なし | 非ウェイクアップ | 核融合国家: 9軸融合無効(クライアント数0)、ジャイロレート=200.00Hz、q=<0,0,0,0>(0)、b=<0,0,0> ゲームフュージョン(磁気なし)無効(クライアント0台)、ジャイロレート= 200.00Hz、q=< 0, 0, 0, 0 > (0)、b=< 0, 0, 0 > geomag fusion(ジャイロなし)無効(クライアント数0)、ジャイロレート= 200.00Hz、q=< 0, 0, 0, 0 >(0)、b=< 0, 0, 0 > 最近のセンサイベント情報: アクティブセンサ: OPT3001 アンビエントライト (ハンドル = 0x00000001、接続 = 1) ソケットバッファサイズ = 39 イベント情報 WakeLockステータス: 保持されていません モード:ノーマル センサのプライバシー: 無効 1 アクティブな接続 接続数: 0 動作モード: 通常 com.android.server.display.AutomaticBrightnessController | WakeLockRefCount 0 | uid 1000 | キャッシュサイズ 0 | 最大キャッシュサイズ 0 OPT3001 アンビエントライト 0x00000001 | ステータス: アクティブ | 保留中のフラッシュイベント情報 0 直接接続0件 以前の登録: 09:42:02 + 0x00000001 pid= 551 uid= 1000 パッケージ=com.android.server.display.AutomaticBrightnessController サンプリング期間=250000us バッチ処理期間=0us 09:37:56 - 0x00000001 pid= 551 uid= 1000 パッケージ=com.android.server.display.AutomaticBrightnessController 09:35:28 + 0x00000001 pid= 551 uid= 1000 パッケージ=com.android.server.display.AutomaticBrightnessController サンプリング期間=250000us バッチ処理期間=0us smarc_mx8mq:/ $ ご覧のとおり、automoticbrgihtnesscontroller は実際にセンサを認識しています。 ---------------------------------------------------------------------- これは自動輝度コントローラのdumpsysディスプレイ出力です dumpsysディスプレイ 自動輝度コントローラの設定: mScreenBrightnessRangeMinimum=0.035433073 mScreenBrightnessRangeMaximum=1.0 mDozeScaleFactor=1.0 初期光センサーレート=250 m通常の光センサーレート=250 mLightSensorWarmUpTimeConfig=0 mBrighteningLightDebounceConfig=4000 mDarkeningLightDebounceConfig=8000 mResetAmbientLuxAfterWarmUpConfig=true mAmbientLightHorizon=10000 m重み付けインターセプト=10000 自動輝度コントローラの状態: mLightSensor={センサ名="OPT3001 アンビエントライト", ベンダー="Texas Instruments", バージョン=1, タイプ=5, 最大範囲=100000.0,解像度=0.01、検出力=0.001、最小遅延=200000} mLightSensorEnabled=true mLightSensorEnableTime=470926 (2805217 ミリ秒前) m現在の光センサーレート=250 mAmbientLux=0.0 mAmbientLuxValid=false mAmbientBrighteningThreshold=0.0 mAmbientDarkeningThreshold=0.0 mScreenBrighteningThreshold=0.0 mScreenDarkeningThreshold=0.0 mL最終観測ルクス=0.0 mLastObservedLuxTime=0 (3276143 ミリ秒前) mRecentLightSamples=0 mAmbientLightRingBuffer=[] mScreenAutoBrightness=NaN mDisplayPolicy=明るい mShortTermModelTimeout=300000 mShortTermModelAnchor=-1.0 mShortTermModelValid=true mBrightnessAdjustmentSamplePending=false mBrightnessAdjustmentSampleOldLux=0.0 mBrightnessAdjustmentSampleOldBrightness=0.0 mForegroundAppPackageName=com.android.settings mPendingForegroundAppPackageName=null mForegroundAppCategory=-1 mPendingForegroundAppCategory=-1 -------------------------------------------------------------------------------- smarc_mx8mq:/ $ getprop | grep センサ [init.svc.sensor_fusion]:[停止] [init.svc.vendor.センサ]:[走る] [init.svc_debug_pid.sensor_fusion]:[] [init.svc_debug_pid.vendor.センサ]: [351] [ro.boottime.sensor_fusion]:[24640145010] [ro.boottime.vendor.センサ]: [20921317621] [ro.hardware.lightsensor]:[/sys/class/i2c-dev/i2c-0/デバイス/0-0044/] [vendor.ro.lightsensor.threshold]:[20] smarc_mx8mq:/ $ ro.hardware.lightsensor と vendor.ro.lightsensor.threshold が何なのか分かりません。これらはすでに含まれていたため、含めませんでした。私は opt3001 を使用しましたが、偶然にも 0x44 i2c アドレスも使用しています。 これは私のサービスです [init.svc.vendor.センサ]:[走る] 実際、すべてが良好に見えますが、周囲の光に基づいて明るさを変更するだけでは機能しません。 通常、明るさスライダーを設定してもバックライトは変化しませんでしたが、以前にもこの目的のためにサービスを生成しました。SO、コマンドラインで明るさを変更すると、 設定で system screen_brightness を入力すると、LCD のバックライトが変更されます。SO、バックライトを正常に駆動することに問題はありません。 ALS のルクス値を使用して背景光を運転するにはどうすればよいでしょうか?logcat (サービスでデバッグするためにログをいくつか追加しました)、サービス ファイル、dumpsys ディスプレイ、sensorservice 出力などの出力を添付します。 この問題に遭遇した方がいらっしゃいましたらお知らせください。回答だけでなく、あなたの意見もCAN共有します。何でも受け付けます。 添付ファイルを確認してください。zip ファイルには私が作成したサービス ファイルが含まれています。ご確認下さい。 キーワード: 周囲光センサ、IMX8MQ、バックライト、明るさ、スライダー、ルクス値 Re: Automatic Brgihtness Control on IMX8MQ Android 11 こんにちは、 これについては、一般的な Android ドキュメントを参照してください。以下を参照してください。 https://developer.android.com/develop/sensors-and-location/sensors/sensors_environment#sensors-using-temp   よろしくお願いいたします。 アルド。 Re: Automatic Brgihtness Control on IMX8MQ Android 11 また、センサのフラグタイプを変更することはできません。dumpsys sensorserviceの出力を見ると、 センサーリスト: 0x00000001) OPT3001 アンビエントライト | Texas Instruments | バージョン: 1 | タイプ: android.sensor.light(5) | パーマ: n/a | フラグ: 0x00000002 変更時 | maxDelay=0us | maxRate=5.00Hz | バッチ処理なし | 非ウェイクアップ | サービス ファイルに連続したフラグ 0x00 を設定しましたが、変更されることはありません。このセンサフラグを 0x02 から 0x00 に変更するにはどうすれば良いかご存知ですか。 よろしく
View full article
Pre-build steps not executing I have a python script to aggregative GIT info like commit and branch name, in the root directory of my project. I want the script to execute as a pre-build step. I go to Properties -> Settings -> Build Steps ... and enter the command to run the script with the `Release_FLASH` config" cd.. python sample.py However, the python script does not execute. I tried creating a .bat file with the same execution instructions, but still no luck. What am I missing here? Is there a flag I need to set somewhere?  Re: Pre-build steps not executing Hi @Farnam, Thank you for the workaround as well! Best regards, Julián Re: Pre-build steps not executing Hi @Julián_AragónM , Thank you!! This may well have worked, so I'll mark it as the accepted answer. However, I ended up doing the following work-around. Go to Properties → Builders Create a new builder, click "New..." Double click program Name the new builder Enter the location of the script Enter the working directory of the script Under refresh Select "Refresh resources upon completion." Then select "The selected resource" Select "After a "Clean"" (Optional) Select "During manual builds" (Optional) Then click "OK" Now click on the new builder and press the "Up" key until it is at the top of the list Re: Pre-build steps not executing Hi @Farnam, If the file (.py or .bat) is not included inside the project and by project properties, try with the whole path to the file so it can be recognized, as such: python "C:\User\user\Downloads\hello_world.py" I did a simple test with a hello world and it printed before finishing building: If this still does not work, try to add cmd.exe in front of your command line, so it launches the windows shell/command prompt. Best regards, Julián
View full article
Safety Peripheral Drivers not appearing in the Components/Peripherals Tab in S32 Design Studio Hello everyone! I'm currently working on the S32K344EVB-Q257 board and i am trying to explore some of its safety features and, while installing the S32 Design Studio v3.5 along with Real-Time Drivers, i came across Safety Peripheral Drivers (which include drivers for FCCU, EIM, ERM, and STCU). I installed all of these, but when i create a project and go to the Peripherals Tab to add these latter drivers, nothing about FCCU, EIM, ERM or STCU shows up. Is this a bug/problem of this version of the drivers or am i missing something? Below i included an image of the Drivers that appear when i try to add them to the project. Thanks for any help in advance! Note: RTD Version: R21-11 4.0.0 P04           SPD Version: RTM 1.0.4 Best regards, JRodrigues Re: Safety Peripheral Drivers not appearing in the Components/Peripherals Tab in S32 Design Studio Hello Vane, After your reply i have been able to see the drivers in Config Tools. Thank you for your help! Best Regards, JRodrigues Re: Safety Peripheral Drivers not appearing in the Components/Peripherals Tab in S32 Design Studio Hi @JRodrigues  Make sure that you correctly install the S32K3_SAF_1.0.4_EVAL_DS_updatesite.zip, if this was correctly installed you should be able to find the package in Installation Details as shown in the following image.  Also, if the package was correctly installed you should be able to visualize a tab named S32_SAF in Config Tools where you can add the Safety Peripheral Drivers to your project.  B.R. VaneB
View full article
如何在 LS1028ARDB 中对 emmc 进行编程? 嗨,大家好, 我对此还不熟悉,需要一些有关部署图像的帮助。这些文件对我来说有点令人困惑,但我一直在关注这个文档https://docs.nxp.com/bundle/LLDPUG_L6.1.36_2.1.0/page/topics/download_and_deploy_lsdk_images_with_flex-installe.htm ,特别是以下步骤: 使用指定数量和大小的分区对目标存储设备进行分区和格式化,而不是使用默认分区 用法: flex-installer -i pf -p -d 有关 支持的值的列表,请参阅。 示例: $ flex-installer -f firmware_ls1043ardb_sdboot.img -b boot_ls1043ardb_lts_6.1.tgz -r ls-image- main-ls1043ardb.tar.gz -d /dev/sdX 我可以在目标 SD 卡上部署图像,将卡插入主板并从 SD 卡启动。 接下来我想要做的是在 emmc 上部署图像,以及我为这个program_lsdk_composite_firmware_image_001.html尝试的教程,步骤如下: => load usb  $load_addr firmware_ls1028ardb_emmcboot.img => mmc dev 1; mmc write $load_addr 8 1fff8 => qixis_reset emmc 主板现在从 emmc 启动,并且 u-boot 运行但没有其他任何东西,我如何将整个映像(内核、rootfs 等)部署到 emmc,类似于它如何与 SD 卡一起工作? 任何帮助都将不胜感激。 QorIQ LS1设备 回复:如何在 LS1028ARDB 中对 emmc 进行编程? nvm,发现另一个处理器的帖子讨论使用 flex-installer 进行该过程。我将 flex-installer 复制到 nor flash 并将图像部署到 emmc,当我从 emmc 启动时,它运行良好。
View full article
关于MC33771C的INIT寄存器问题 在MC33771C的INIT寄存器中有2个位的解释在NXP的两份文档中对TPL_TX_Term的解释不一致,请问以哪一个为准? 1.Rev. 3.0 — 11 July 2019的datasheet中,描述如下:   2.在Rev. 1 — 30 September 2021的AN13281应用笔记中描述又是这样的: Re: 关于MC33771C的INIT寄存器问题 这个理解为一个解释吧!文档没有! Re: 关于MC33771C的INIT寄存器问题 @guoweisun 你提供的这部分说明是在哪个文档中体现的?我这版datasheet没有找到 Re: 关于MC33771C的INIT寄存器问题 Hi ZDDL 以datasheet 为准: 看下面的用法: "RDTX_IN" and "RDTX_OUT" are both corresponding to one TPL line (input/output) on the IC. Even though they are called IN and OUT, they are both symmetrical.  Only one of the two TPL_TX_Term (RDTX_IN or RDTX_OUT) should be set to 1 in the case of a single ended daisy chain. The one set to 1 should be the TPL line that is not used. This way, if the last node is connected to the chain through the RDTX_IN line, then TPL_TX_Term (RDTX_OUT) should be set to 1 and vice-versa. Also note that in case of double-ended chain (also called loopback), neither TPL_TX_Term should be 1.
View full article
can i use jtag_mod as gpio,and use swd debug current,the jtag_mod  pin is only pull down to gnd, and no other function.But i want to use this pin as gpio,because no any more pin can use.I do not know the jtag_mod function is check at power on or at debug and download.Is this pin can used as gpio,and use swd debug. 回复: can i use jtag_mod as gpio,and use swd debug Hi @ccc_clive , Thanks for your interest in NXP MIMXRT series! Unfortunately, that's not allowed. While we call the signal JTAG_MOD, it will still affect SWD function. So if you want any debugging capability (JTAG or SWD), then we should tie that signal to ground and not try to use it as a GPIO. Best regards, Gavin
View full article
S32K344ベアメタルDMAの初期化 DMA init に問題があります。ベアメタル プログラミングを使用して DMA を初期化できませんでした。割り込みは呼び出されず、データは渡されません。その間、SPIからの割り込みは機能しています。DMAの設定を確認していただけますか?また、「IP_LPSPI/n/->DER」レジスタに「LPSPI_DER_RDDE」ビットを設定しました。これにより、受信データの DMA が設定されます。 void DMA_Init(volatile uint32_t rxBuffer) { /* For remaining S32K3xx devices: DMAMUX_0 channel 0-15 and DMAMUX_1 channel 0-15 are mapped to eDMA Transfer Control Descriptor(TCD) 0-15 and eDMA Transfer Control Descriptor(TCD) 16-31, respectively */ // TCD register init IP_TCD->TCD0_SADDR = 0U; IP_TCD->TCD0_SOFF = 0; IP_TCD->TCD0_ATTR = 0U; IP_TCD->NBYTES0.TCD0_NBYTES_MLOFFNO = 0U; IP_TCD->NBYTES0.TCD0_NBYTES_MLOFFYES = 0U; IP_TCD->TCD0_SLAST_SDA = 0; IP_TCD->TCD0_DADDR = 0U; IP_TCD->TCD0_DOFF = 0; IP_TCD->CITER0.TCD0_CITER_ELINKNO = 0U; IP_TCD->CITER0.TCD0_CITER_ELINKYES = 0U; IP_TCD->TCD0_DLAST_SGA = 0; IP_TCD->TCD0_CSR = 0U; IP_TCD->BITER0.TCD0_BITER_ELINKNO = 0U; IP_TCD->BITER0.TCD0_BITER_ELINKYES = 0U; //===== DMA MUX =====// // Enable a source without periodic triggering // 1. Determine the DMA channel with which the source is associated. // LPSPI1 DMA RX Request -> Source 46 // 2. Write 0 to CHCFGn[ENBL] and CHCFGn[TRIG] of the DMA channel. IP_DMAMUX_0->CHCFG[0] &= ~DMAMUX_CHCFG_ENBL_MASK; IP_DMAMUX_0->CHCFG[0] &= ~DMAMUX_CHCFG_TRIG_MASK; // 3. You can enable the DMA channel at this point. IP_DMAMUX_0->CHCFG[0] |= DMAMUX_CHCFG_ENBL_MASK; // 4. Select the source to be routed to the DMA channel. IP_DMAMUX_0->CHCFG[0] |= DMAMUX_CHCFG_SOURCE(46); //===== eDMA =====// // 1. Write to the CSR if a configuration other than the default is wanted. // 2. Write the channel priority levels to the CHn_PRI registers and group priority levels to the CHn_GRPRI registers if a // configuration other than the default is wanted. // 3. Enable error interrupts in the CHn_CSR[EEI] registers if they are wanted. // 4. Write the 32-byte TCD for each channel that may request service. // CH0_SBR_MID: Default master id -> 0b10 // Source address -> SPI receive buffer IP_TCD->TCD0_SADDR = IP_LPSPI_1->RDR; // Destination address IP_TCD->TCD0_DADDR = rxBuffer; // Source Address Offset IP_TCD->TCD0_SOFF = 4; // Destination Address Offset IP_TCD->TCD0_DOFF = 4; // Source size: 32-bit IP_TCD->TCD0_ATTR |= DMA_TCD_TCD0_ATTR_SSIZE(0b10); // Destination size: 32-bit IP_TCD->TCD0_ATTR |= DMA_TCD_TCD0_ATTR_DSIZE(0b10); // 4 byte transfer IP_TCD->NBYTES0.TCD0_NBYTES_MLOFFNO = 4; // Current Major Loop Count IP_TCD->CITER0.TCD0_CITER_ELINKNO = 1; // Beginning Major Loop Count IP_TCD->BITER0.TCD0_BITER_ELINKNO = 1; // Interrupt after transfer is complete IP_TCD->TCD0_CSR |= DMA_TCD_TCD0_CSR_INTMAJOR_MASK; // Enable interrupt __NVIC_ClearPendingIRQ(DMATCD0_IRQn); __NVIC_SetPriority(DMATCD0_IRQn, 0); __NVIC_EnableIRQ(DMATCD0_IRQn); // 5. Enable any hardware service requests via the CHn_CSR[ERQ] registers. IP_TCD->CH0_CSR |= DMA_TCD_CH0_CSR_ERQ_MASK; } void DMATCD0_Handler(void) { // Print rxBuffer printf("rxBuffer: %ld", rxBuffer); // Clear interrupt request IP_TCD->CH0_INT = 1; } Re: S32K344 ベアメタル DMA の初期化 助けてくれてありがとう、それは動作します Re: S32K344 ベアメタル DMA の初期化 こんにちは ソース アドレス オフセットを無効にしましたが、何も変更されていません。EDMA にはエラー フラグはありません。キャッシュ不可能な SRAM にバッファがあります。 NVIC->ISER[0] = 0x10;NVIC->ISER[5] = 0x40;NVIC->ICER[0] = 0x10;NVIC->ICER[5] = 0x40 EDMA->CSR = 0x300000 EDMA および NVIC の他のレジスター・フィールドはヌルです。
View full article
音频通过 I2S 从外部 SoC 传输到 iMX8MP 模块 - 捕获失败 我正在使用 imx-audio-card,它使用 sai1 snd-soc-dummy-dai-0 我有一个通过 I2S 连接到 iMX8MP 模块的外部 SoC,没有可供我使用的公开编解码器,因此我使用虚拟编解码器。 我可以在 aplay -L 中查看它们,它将显示: hw:CARD=imxaudiocard,DEV=0 imx-audio-card, sai1 snd-soc-dummy-dai-0 Direct hardware device without any conversions plughw:CARD=imxaudiocard,DEV=0 imx-audio-card, sai1 snd-soc-dummy-dai-0 Hardware device with all software conversions default:CARD=imxaudiocard imx-audio-card, sai1 snd-soc-dummy-dai-0 Default Audio Device sysdefault:CARD=imxaudiocard imx-audio-card, sai1 snd-soc-dummy-dai-0 Default Audio Device dmix:CARD=imxaudiocard,DEV=0 imx-audio-card, sai1 snd-soc-dummy-dai-0 Direct sample mixing device 我可以通过它播放音频并且它可以工作。 aplay -D default:CARD=imxaudiocard music.wav 上面的代码片段中使用 arecord -L 可得到类似的结果。我可以使用以下方式进行录制: arecord -D default:CARD=imxaudiocard -r 32000 -c 2 -d 20 -f S24_3LE test.wav 但是,test.wav 是空白的;我似乎无法录制声音。仅供参考 - 没有 amixer 控件,所以我似乎无法设置为 CAPTURE。 当我已经可以通过 I2S 播放音频时,知道如何通过 I2S 接受音频吗? 回复:音频通过 I2S 从外部 SoC 传输到 iMX8MP 模块 - 捕获失败 解决了! 在开发板上,该模块物理连接到编解码器。我们需要断开线路以阻止电压泄漏。 因此,禁用设备树中的编解码器是不够的,还需要进行硬件工作。 感谢@Manuel_Salas和@jamesbone——我确实在这次旅程中学到了很多东西,否则我不会学到这些。再次感谢! 回复:音频通过 I2S 从外部 SoC 传输到 iMX8MP 模块 - 捕获失败 进一步测试: 引脚 36 问题? 我想知道引脚 36 是否存在问题,因此我们将其设为 TX 线: ; /* SODIMM 36 */ 它的行为与 RX 线相同(连接时拉低) 所以也许 imx8mp 模块有问题,而且我还有一个多余的模块,所以我更换了该模块。同样的问题。所以... RXD1数据线 所以我们认为引脚 36 可能存在一些硬件问题或损坏,所以我想使用另一条 RX 线,该线位于引脚 220,使用以下线路: ; /* SODIMM 220 */ 突然,音频卡不可用,所以我无法发送/接收信号来测试它是否拉高/拉低。aplay -L 没有显示这一点,它也不存在于 /proc/asound/cards 中。我还尝试禁用一个 pinctrl,因为它使用 pin 220: &pinctrl_gpio7{ status = "disabled"; }; 问题: 您是否知道为什么无论引脚键盘配置如何或将其 pixmux 到什么位置,引脚 36 总是被拉低? 为什么将 RX 线从引脚 36 更改为引脚 220 无法识别 imx-audio-card(声卡)? 回复:音频通过 I2S 从外部 SoC 传输到 iMX8MP 模块 - 捕获失败 抱歉,我已将位 8(拉选)设置为禁用,即 0x0d6,我已经尝试过了。 回复:音频通过 I2S 从外部 SoC 传输到 iMX8MP 模块 - 捕获失败 您可以使用示波器测试处于记录模式时的时钟信号,如果未设置时钟,则可以在设备树中更改它。 pcm_write 是 alsa 驱动程序中的函数,你可以使用 Dmesg 命令获取内核日志,让我分享一个关于如何 https://www.linuxfoundation.org/blog/blog/classic-sysadmin-viewing-linux-logs-from-the-command-line 回复:音频通过 I2S 从外部 SoC 传输到 iMX8MP 模块 - 捕获失败 你好,詹姆斯, 谢谢您的回复。我目前已将其设置为,带有 imx8mp 的模块是从属模块,而外部 SOC 是主模块。我没有修改它,因为我认为 I2S 是双向的(我同时连接了数据输入和数据输出)。 我该如何检查 pcm_write 错误?或者产生了位时钟? 最后,如何检查内核日志中的任何消息? 回复:音频通过 I2S 从外部 SoC 传输到 iMX8MP 模块 - 捕获失败 由于您使用的是虚拟编解码器,因此问题在于主/从模式的设置。 pcm_write 返回 EIO 错误,这意味着 I/O 未设置。主模式可以工作,但从模式则不行。 他们能否检查位时钟是否通过您的虚拟模式和从属模式生成?检查内核日志中是否有任何消息。 回复:音频通过 I2S 从外部 SoC 传输到 iMX8MP 模块 - 捕获失败 您能分享一下您使用的编解码器吗?BSP 版本也是如此。 没有编解码器 - 因此是虚拟的。我只是有直接来自 I2S 的音频流,没有 I2C 线。 BSP-不确定如何获得它...我执行了 uname -r,得到了:5.15.148-6.8.1+git.1cbf48124747 如果可能的话,您的设备树与编解码器相关。 至于设备树 - 我手头没有,但它会创建一个新节点来使用 fsl、imx-audio-card 有时,当 i.MX 和“MAX98357A”等设备之间存在非“编解码器”的连接时,就会发生这种情况,这些是数字放大器,最终会出现问题。 至于您对数字放大器的评论,您能详细说明一下吗?
View full article
S32G3 GMAC and PFE pin assignment Hello, I am using S32DS pin tools to configure GMAC0, PFE0/1/2 interfaces. However, I am encountering numerous pin conflicts between GMAC0 and PFE1, as well as between PFE0 and PFE2. According to the "S32G-VNP-RDB3 Ethernet Enablement Guide," it seems that all four interfaces are able to be configured simultaneously, and supports multiple combinations. The dts/dtsi patch files do not provide sufficient information regarding the pin assignments when attempting to use all four interfaces together. My questions are as follows: Can all four interfaces (GMAC0, PFE0, PFE1, and PFE2) be used together? If so, are there any restrictions? If it is possible to use all four interfaces simultaneously, can you provide an example of the correct pin assignment? I am struggling to find enough available pins for all of them using S32DS. Thank you for your assistance. XD  Re: S32G3 GMAC and PFE pin assignment Hello, @XD  Thanks for the update. Yes, the PFE0 and PFE2 could be used simultaneously. Because on RDB3 with the BSP, the PFE0 is working on SGMII mode by default, the pins you listed are not actually used by PFE0, but by PFE2, so that no pin conflicts existed from my understanding. Best Regards Chenyin Re: S32G3 GMAC and PFE pin assignment Hi Chenyin, I appreciate your support, and the files you provided are very helpful. According to the S32g.dtsi file, I noticed that PFE0 and PFE2 are using almost the same pin groups. Below are the PFE0/2 TX pin groups I found: pfe0_pins: pfe0 { pfe0_grp0 { pinmux = , , , , ; output-enable; slew-rate = ; }; pfe2_pins: pfe2 { pfe2_grp0 { pinmux = , , , , ; output-enable; slew-rate = ; }; Given this overlap, could you please clarify how we can use PFE0 and PFE2 simultaneously? Thank you for your assistance. XD Re: S32G3 GMAC and PFE pin assignment Hello, @XD  It is my pleasure to support. You may reference the dts file in TF-A’s source code, under fdts/, with the name s32xxx.dts/dtsi Hope it helps Best Regards Chenyin Re: S32G3 GMAC and PFE pin assignment Hi Chenyin, Thank you for your quick response. Regarding item 2, are the files in the kernel source code? Could you please point me to the DTS file name or the folder name of TF-A? Thanks, XD Re: S32G3 GMAC and PFE pin assignment Hello, @XD  Thanks for the questions. Yes, all four interfaces (GMAC0, PFE0, PFE1, and PFE2) could be used together; for combinations, you may reference the chapter 53 of S32G3RM for the details of serdes working modes.(Page2756-2757 of S32G3 Reference Manual, Rev 3.1) With the default settings of BSP, for example, BSP41, the four interfaces could be used simultaneously, you may reference the dts files in TF-A for the details. Best Regards Chenyin
View full article
RT1170 パーシステント アクロス リセット RAM? RT1170 には、リセット後も内容を保持する (小さな) 内部 RAM 領域がありますか? 日時:RT1170パーシステントクロスリセットRAM? はい、しかし、ハードウェアのリセットの結果として内部RAMブロックの電源がオフになっていますか?(RT1170に十分に精通していないことをお詫びします-内部RAMブロックには個別の電源イネーブルがありますか?
View full article
比较仅 WFI 与 VLSR 过渡方法 我正在开发使用S32K311的功率优化裸机应用程序。 我们的系统每10ms运行一次周期性任务,其余时间保持空闲。 目前,我正在评估两种不同的减少空闲期间功耗的策略:   选项 1 – 仅限 WFI: 让 MCU 保持在运行模式,当没有什么可做时,只需在主循环结束时使用 __WFI():   while (1) { if (task_ready) { DoSomething(); } __WFI(); // Sleep during idle }​ 这种方法使 PLL 和高速时钟保持活动状态,但在空闲时间对 CPU 内核进行门控。   选项 2 – 动态 VLSR/运行模式切换: 空闲时将 MCU 切换到VLSR 模式(FIRC 3MHz),任务就绪时切换回RUN 模式(PLL):   while (1) { if (task_ready) { ChangeToRunMode(); DoSomething(); } else { ChangeToVLSRMode(); } } 这会降低空闲期间的时钟域频率,但会引入频繁的 MC_ME 和时钟域切换。   我的问题: 每隔几毫秒在 RUN 和 VLSR 模式之间切换是否实用且安全? 频繁模式转换的开销是否会超过节能效益? 对于 10ms 周期任务调度,NXP 是否会推荐一种方法? 我的主要目标是实现最大程度的节能,同时不导致系统不稳定或过度延迟。 我非常感谢您对此的技术意见。 提前感谢! 回复:比较仅 WFI 与 VLSR 转换方法 你好, 我想问一下是否有任何 RTD 支持在运行模式和待机模式之间转换。 如果存在这样的支持,是否可以收到一个示例项目或配置,演示如何使用 PIT 正确实施这种转变? 提前感谢您的帮助!
View full article
ImxRT 1176 LPSPI blocking function issue Hello, I’m working with LPSPI and using LPSPI_MasterTransferBlocking. Since this is a blocking function, I expect the LPSPI peripheral to be free once the transfer is complete. However, I observed something different. After the blocking transfer, I read the SR (Status Register) using LPSPI_GetStatusFlags, and the returned value was 0x1001101. Do you have any suggestions? Ideally, after the blocking transfer, the LPSPI should be idle. I’m sharing a code snapshot below for reference.  if((staus_flag & kLPSPI_ModuleBusyFlag) == kLPSPI_ModuleBusyFlag) { ret = STATUS_BUSY; PRINTF("SPI Busy, %x, %d\r\n", staus_flag, count); } else { masterXfer.txData = SpiTxData; masterXfer.rxData = SpiRxData; masterXfer.dataSize = spiTransferSize; masterXfer.configFlags = kLPSPI_MasterPcs0 | kLPSPI_MasterPcsContinuous; status = LPSPI_MasterTransferBlocking(LPSPI1, &masterXfer); ret = STATUS_SUCCESS; staus_flag = LPSPI_GetStatusFlags(IMU_SPI_IF); PRINTF("staus_flag: %x\r\n", staus_flag); count++; //sw_asm_delay_us(2U); } Re: ImxRT 1176 LPSPI blocking function issue Hi @chandan_uv , Thank you so much for your interest in our products and for using our community. Question:  After the blocking transfer, I read the SR (Status Register) using LPSPI_GetStatusFlags, and the returned value was 0x1001101. Answer: I check your LPSPI SR register value is 0x1001101, that is 0b0001 0000 0000 0001 0001 0000 0001, the TCF (Transfer Complete Flag) is 0,which means Transfer  Not complete. From IMXRT1170RM,  we can see the detail SR status TCF  description. In Master mode, indicates that all transfers have completed and that LPSPI has returned to Idle state and the transmit FIFO is empty. Question: Do you have any suggestions? Ideally, after the blocking transfer, the LPSPI should be idle. I’m sharing a code snapshot below for reference.  Answer: I suggest you can develop your project based on SDK demo. Please Verify the frame format configuration:  Make sure that the LPSPI settings (For example: Data Length, CPOL, CPHA) of the master device are exactly same to the slave device. Wish it helps you. If you still have question about it, please kindly let me know. Wish you a nice day! Best Regards MayLiu Re: ImxRT 1176 LPSPI blocking function issue BTW LPSPI1 and IMU_SPI_IF is same.
View full article
ERR050481 on S32G platform Hi, I know that there implemented workaround for ERR050481 erratum in ATF and linux kernel, but I do not know where can get accessible file for this erratum to describe the detail of the issues like ERR050481. So would you please help to tell the erratum file for S32G platform? Thanks, Zhantao Re: ERR050481 on S32G platform Hi Depending on the S32G product you are using, you should be able to find the ERRATA documentation under the specific product page under the "Documentation" section similar to the one shown below: Please, let us know.
View full article
i.MX7D RS485 problems Hi, I'm trying to get RS485 running on our custom i.MX7D based board. I can write some data to RS485 correctly, but when any data is received, there are some random data automatically generated to the line probably by imx.c driver. I have tried to interconnect 2 RS485 lines, open them from C++ code and just write few bytes to one of them and it results in endless pinging of random data on the line. Both RS485 are working in half-duplex mode with SN65HVD1780 chip, direction control using RTS as GPIO. Devicetree (UARTS are aliased to ports 2,3): &uart4 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart4>; assigned-clocks = <&clks IMX7D_UART4_ROOT_SRC>; assigned-clock-parents = <&clks IMX7D_OSC_24M_CLK>; rts-gpios = <&gpio3 21 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //DIR control linux,rs485-enabled-at-boot-time; rs485-rts-delay = <1 1>; // in milliseconds status = "okay"; }; &uart6 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart6>; assigned-clocks = <&clks IMX7D_UART6_ROOT_SRC>; assigned-clock-parents = <&clks IMX7D_OSC_24M_CLK>; rts-gpios = <&gpio3 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //DIR control linux,rs485-enabled-at-boot-time; rs485-rts-delay = <0 1>; // in milliseconds status = "okay"; }; Part of testing code: bool InitRS485(int fd) { struct serial_rs485 rs485conf; rs485conf.flags |= SER_RS485_ENABLED; //Enable RS485 mode rs485conf.flags |= SER_RS485_RTS_ON_SEND; //Set logical level for RTS pin equal to 1 when sending rs485conf.flags &= ~(SER_RS485_RTS_AFTER_SEND); //Set logical level for RTS pin equal to 0 after sending rs485conf.delay_rts_before_send = 1; //Set rts delay before send rs485conf.delay_rts_after_send = 1; //Set rts delay after send if(ioctl(fd, TIOCSRS485, (void*)&rs485conf) == 0) { struct termios tty; //Get current settings if(tcgetattr(fd, &tty) == 0) { tty.c_cflag &= ~PARENB; //No Parity tty.c_cflag &= ~CSTOPB; //1 Stop Bit tty.c_cflag &= ~CSIZE; tty.c_cflag |= CS8; //8 Bits cfsetspeed(&tty, 19200); //Set baudrate if(tcsetattr(fd, TCSANOW, &tty) == 0) //Set settings to port { return true; } } } return false; } void rs485TaskTest1() { int fd = open("/dev/ttymxc2", O_RDWR); if (InitRS485(fd)) { const uint8_t data[] = { 0x11, 0x01, 0x02, 0x32, 0x00}; write(fd, data, sizeof(data)); } close(fd); } void rs485TaskTest2() { int fd = open("/dev/ttymxc3", O_RDWR); if (InitRS485(fd)) { while (1) { std::this_thread::sleep_for(100ms); } } close(fd); } As you can see, I'm writing on first RS485 and just opening port on second with sleeping. Result caught on analyzer (1 - DIR, 2 - RX, 3 -TX): As you can see, there is also problem, that on first transition with normal data, RTS delay before send (delay_rts_before_send) is not applied. On randomly generated transitions it is applied correctly. Any ideas, what am I doing wrong, or I have hit some kind of bug? I'm running kernel version 5.15.52. I have tried to backport changes in imx.c from 6.x kernel, but with same results. Thanks in advance, Michal Špánik Re: i.MX7D RS485 problems Hi, I found call to cfmakeraw() in second test code, which seems to solve the issue. It was caused by ISIG flag, which is set by default and probably triggers on transferred data in our protocol/my test scenario. Thank you very much for your support, Michal Špánik Re: i.MX7D RS485 problems Hello, Have you tried usin latest kernel instead of backporting? Also, you may try using test code we have available under unit_test: https://github.com/nxp-imx/imx-test/blob/lf-6.6.3_1.0.0/test/mxc_mcc_tty_test/mxc_mcc_tty_test.c https://github.com/nxp-imx/imx-test/blob/lf-6.6.3_1.0.0/test/mxc_uart_test/mxc_uart_test.c Best regards/Saludos, Aldo. Re: i.MX7D RS485 problems To simplify the usecase, this happens, when I echo "12345" > /dev/ttymxc3 with interconnected port 2 and 3 (port 2 is with connected analyzer) It seems OK. But when I run cat /dev/ttymxc2 and echo "12345" > /dev/ttymxc3 which opens the receiving port (but does not process data in any way), it looks like this: It seems, that data is automatically echoed back to transmit after receive (even with correct RTS). If I disable DMA, First byte is echoed immediately and rest of data is cut (because of direction change).
View full article
LPC865, I3C HDR模式 SDA和SCL边沿相位间隔太短. 在波形解析HDR数据时, 看到HDR模式下SCL双边沿采集SDA过于极限, 请问是否有软件配置可以修改SDA相位的? 在SDR下发送CCC进入HDR模式后, 在HDR的 Preamble 及之后的HDR数据中, 采样太极限了. 这里用 Preamble 示例:   这就导致许多示波器都不能正确的解码I3C协议. Re: LPC865, I3C HDR模式 SDA和SCL边沿相位间隔太短. Hi @Zahi  在 LPC865 的 I3C 外设中,SDA 的采样相位是由硬件控制的,不允许直接通过软件调整 SDA 的相位。 BR Harry
View full article
MIMXRT1170-EVKBマルチコアの例の質問... これは、低レベルの(Linuxではない)マルチコアデバイスでの私の最初の経験なので、これは愚かな質問かもしれません... 「Getting Started with MCUXpresso SDK for MIMXRT1170-EVKB」のセクション 6.4 と 6.5 (Rev.0 — 31 December 2022)、これはSDKTOP/boards/evkbmimxrt1170/multicore_examples/hello_worldを指します。私はSDK-2-16-100_MIMXRT1170-EVKBを使用しています。また、EVKBの20ピンヘッダーにJLinkプログラマーを取り付けています。 私は初めてcm4 / cm7アプリケーションをビルド/ロード/実行することができましたが、指示が私には意味をなさないため、指示に完全には従わなかった(両方のコアでgdb / loadを実行する必要がありました)。 セクション 6.4 では、各アプリケーションを "ビルド" すると述べています。いいです;しかし、セクション6.5には次のように書かれています。プライマリ コア デバッガーは、プライマリ コア アプリケーションと補助コア アプリケーションの両方の SoC フラッシュ メモリへのフラッシュ処理を処理します。".それでよろしいですか。私は、何かを動作させるために、各コアに対して「ロード」操作(gdbを使用)を実行する必要があることがわかりました。 また、CM4のコードにマイナーチェンジをしてみましたが、プログラミングにはなっていないようです。gdbの "load"もプログラミング前にすべてを消去しますか? ここでのご意見はいただければ幸いです。 ありがとうございます Re:MIMXRT1170-EVKBマルチコアの例の質問... さて、今はわかったと思います... @Pavel_Hernandez、PDFは非常に便利でしたが、スレッドはIDEで押すべきボタンを指示する一連の命令にすぎません。物事を本当に理解しようとすると、あまり良くありません。 CM4の画像は、実際には「.core1_code」と呼ばれるセクションとしてCM7の画像に組み込まれていることがわかりました。CM7 のビルドは、以前にビルドされた CM4 イメージに依存するため、CM7 のビルド手順の 1 つは、CM4 イメージを CM7 のメモリ マップに組み込むことです。これは、cm4を使用してgdbで「ロード」を行うときに、実際のSPIフラッシュスペースにプッシュされていなかった理由を説明しています。私はこれが行われる方法があまり好きではありませんが、それは問題ありません。少なくとも今は理解しています。 どうもありがとう、大きな助け! Re:MIMXRT1170-EVKBマルチコアの例の質問... こんにちは、私の名前はPavelです、そして私はあなたのケースをサポートします、私はこれがデュアルコアプロセスについての詳細を理解するのに役立つことができるこのアプリのノートを見つけました、章2.1.2を参照してください詳細なブートフロー。 似たような議論がいくつかあり、理解するのに役立つかもしれません。 "..プライマリ コア デバッガーは、プライマリ コア アプリケーションと補助コア アプリケーションの両方の SoC フラッシュ メモリへのフラッシュ処理を処理します。" i.MX RT1170 デュアルコアアプリケーション たぶん、この他のスレッドはあなたがIDEでそれをテストするのを助けるかもしれません。 JLINKを使用してRT1170デュアルコアをデバッグする方法 - NXP Community よろしくお願いいたします パベル Re:MIMXRT1170-EVKBマルチコアの例の質問... まあ、これで問題が解決したとは言いたくありませんが、両方のコアでコードを実行することができました... 私はgdbがJLINKにフラッシュに書き込むように指示する方法に疑問を持っていたので、jlink gdbサーバーにフックされたgdbを使用する代わりに、各セクションを手動でロードする単純なjlinkスクリプトを作成しました(下記参照)。そのためには、 .elf から読み込み可能な各セクションを抽出する必要がありましたファイルを独自のバイナリファイルに入れます。 作成された各ファイルで、次のスクリプトを実行することができました。 EOEの1 デバイス=MIMXRT1176DVMAA_cm7 スピード4000 si SWDの r h ロードビン elfsect_.flash_config.bin,0x30000400 ロードビン elfsect_.ivt.bin,0x30001000 ロードビン elfsect_.core1_code.bin,0x33fc0000 ロードビン elfsect_.interrupts.bin,0x30002000 ロードビン elfsect_.text.bin,0x30002400 loadbin elfsect_。ARM.bin,0x30008d00 ロードビン elfsect_.init_array.bin,0x30008d08 ロードビン elfsect_.fini_array.bin,0x30008d0c ロードビン elfsect_.data.bin,0x30008d10 行く 出口 CM7をロードすると、うまくいきました。jlinkサーバーはダウンロードを確認したと言っていましたが、検証は失敗していたようです。 誰かが(NXPサポート)これを説明できますか? Re:MIMXRT1170-EVKBマルチコアの例の質問... 詳細情報... gdbで「load」を実行した後、JLinkGDBServerCLExeウィンドウに次のエラーが表示されることに気づきました... エラー:ターゲットの準備中にタイムアウトしました。RAMCodeは時間内に応答しませんでした。 RAMCode 側の Prepare() を実行できませんでした フラッシュ情報の決定中にエラーが発生しました (Bank @ 0x30000000)
View full article
TI AM62x の 88W9098 ARM64 AM62x-Boardで使用するためにnxp-imx / mwifiexリポジトリをコンパイルしようとしており、次の手順に従いました https://community.nxp.com/t5/Wireless-Connectivity/Wifi-Driver-Build-for-Generic-ARM64/td-p/1598321 ドライバは問題なくコンパイルされ、私は moal.ko と mlan.ko を /lib/modules/[...]/extra フォルダと .confそして.bin firmware/nxpフォルダにあります。 モジュールをロードしようとすると、次のエラーが表示されます。 modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf [ 108.554822] moal: 不明な記号 cfg80211_sched_scan_results (err -2) [ 108.561485] moal: 不明な記号 cfg80211_mgmt_tx_status_ext (err -2) [ 108.568052] moal: 不明な記号 cfg80211_rx_assoc_resp (err -2) [ 108.574271] moal: 不明な記号 regulatory_set_wiphy_regd_sync (エラー-2) [ 108.581153] moal: 不明な記号 cfg80211_scan_done (err -2) [ 108.586943] moal: 不明な記号 cfg80211_sched_scan_stopped (err -2) [ 108.593461] moal: 不明な記号 cfg80211_remain_on_channel_expired (err -2) [ 108.600515] moal: 不明な記号 cfg80211_cac_event (err -2) [ 108.606188] moal: 不明な記号 cfg80211_register_netdevice (err -2) [ 108.612695] moal: 不明な記号 regulatory_hint (err -2) [ 108.618160] moal: 不明な記号 cfg80211_new_sta (err -2) [ 108.623655] moal: 不明な記号 cfg80211_disconnected (err -2) [ 108.629651] moal: 不明な記号 wiphy_new_nm (err -2) [ 108.634794] moal: 不明な記号 cfg80211_ready_on_channel (err -2) [ 108.641077] moal: 不明な記号 cfg80211_classify8021d (err -2) [ 108.647089] moal: 不明な記号 cfg80211_rx_mlme_mgmt (err -2) [ 108.653038] moal: 不明な記号 wiphy_register (err -2) [ 108.658365] moal: 不明な記号 __cfg80211_alloc_reply_skb (err -2) [ 108.664735] moal: 不明な記号 __cfg80211_alloc_event_skb (err -2) [ 108.671107] moal: 不明な記号 cfg80211_put_bss (err -2) [ 108.676602] moal: 不明な記号 cfg80211_roamed (err -2) [ 108.682002] moal: 不明な記号 cfg80211_ch_switch_notify (err -2) [ 108.688296] moal: 不明な記号 ieee80211_get_channel_khz (err -2) [ 108.694565] moal: 不明な記号 __cfg80211_radar_event (err -2) [ 108.700582] moal: 不明な記号 cfg80211_tdls_oper_request (err -2) [ 108.706961] moal: 不明な記号 cfg80211_find_elem_match (err -2) [ 108.713148] moal: 不明な記号 __cfg80211_send_event_skb (err -2) [ 108.719472] moal: 不明な記号 cfg80211_michael_mic_failure (err -2) [ 108.726012] moal: 不明な記号 wiphy_apply_custom_regulatory (err -2) [ 108.732657] moal: 不明な記号 cfg80211_del_sta_sinfo (err -2) [ 108.738678] moal: 不明な記号 wiphy_unregister (err -2) [ 108.744218] moal: 不明な記号 cfg80211_get_bss (エラー-2) [ 108.749740] moal: 不明な記号 ieee80211_freq_khz_to_channel (err -2) [ 108.756357] moal: 不明な記号 cfg80211_pmksa_candidate_notify (err -2) [ 108.763144] moal: 不明な記号 cfg80211_vendor_cmd_reply (err -2) [ 108.769416] moal: 不明な記号 cfg80211_cqm_beacon_loss_notify (err -2) [ 108.776286] moal: 不明な記号 cfg80211_unregister_wdev (err -2) [ 108.782482] moal: 不明な記号 cfg80211_rx_mgmt_ext (エラー-2) [ 108.788361] moal: 不明な記号 ieee80211_channel_to_freq_khz (err -2) [ 108.794986] moal: 不明な記号 ieee80211_hdrlen (err -2) [ 108.800499] moal: 不明な記号 cfg80211_report_wowlan_wakeup (err -2) [ 108.807111] moal: 不明な記号 cfg80211_ft_event (err -2) [ 108.812721] moal: 不明な記号 cfg80211_inform_bss_data (err -2) [ 108.818951] moal: 不明な記号 ieee80211_bss_get_elem (err -2) [ 108.824983] moal: 不明な記号 cfg80211_connect_done (err -2) [ 108.830903] moal: 不明な記号 cfg80211_unlink_bss (err -2) [ 108.836660] moal: 不明な記号 wiphy_free (err -2) [ 108.841648] moal: 不明な記号 cfg80211_cqm_rssi_notify (err -2) [ 108.847851] moal: 不明な記号 cfg80211_auth_timeout (err -2) modprobe: エラー: 'moal' を挿入できませんでした: モジュール内の不明なシンボル、または不明なパラメータ (dmesg を参照) これをどのように解決できるかのヒントはありますか?コンパイルには、Yocto SDK、tmp/work/のKERNELDIRを使用します[...]/build (カーネルビルドファイル、NXP-BSP のビルドファイルに類似) と mwifiex の最も近いブランチ (linux-ti-staging 6.1.46 で使用するための lf-6.1.55_2.2.0) 日時:TI AM62xの88W9098 もちろん、これは閉じます。 よろしくお願いいたします ドミニク 日時:TI AM62xの88W9098 こんにちは @Christine_Li、 他の仕事で忙しかったので、休日に気づかなかった 😉 88W9098 はまだ動作しませんが、これはおそらく SDIO 部分の設定ミスが原因です。 ドライバーは cfg80211.ko が存在する状態で正常に読み込まれていますが、何らかの理由でイメージにインストールされていません。私が成功した場合、または他の困難に直面した場合は、あなたを投稿し続けます! よろしくお願いいたします ドミニク
View full article