你好,恩智浦社区:
我使用 IAR 编译器将 S32K3 SAF(版本 1.0.5)集成到 S32K312 板中。
然而,当我运行 sCheck 时却有很多问题。可能的原因是 .icf 配置错误文件和 startup_cm7.s锉刀因此,能否共享 IAR 编译器的 .icf 文件和 startup_cm7.s 文件?文件 ?
谢谢您!
注意: 1. 当我运行 sCheck_CacheL1_EccTest() 时,结果是 FaultHard。
2.当我运行 sCheck_Flash_Test() 时,目标内存将被改为拒绝访问。
HI
SAF 是一款高级软件。由于这是一个公共频道,我们建议直接联系当地的恩智浦代表/FAE。
中国FAE今年举办了SAF培训,其中提到了一些可能有用的集成注意事项:AMCU28-将功能安全与S32功能安全软件框架(SAF)集成.pptx
此致敬礼,
Robin