2173592_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2173592_zh-CN

2173592_zh-CN

MIMXRT1166-EVK 板的 LVGL v9.2 示例不存在

您好,

我想在 GUI Guider 中为我的 MIMXRT1166 或 MIMXRT1170 EVK 板运行 LVGL v9.2.1 示例。但是,我的 EVK 板在那里不存在。见下图;

burhanhagi_0-1758548451254.png


我想评估 LVGL v9,因为 LVGL GUI 文档建议使用 LVGL v9 以获得更高的性能,如下所示;

burhanhagi_1-1758548665844.png


我尝试在不同的 EVK 板下为不同的示例编译和生成输出文件。之后,我将把"生成的" & " 自定义" 文件夹复制到 MCUXPresso IDE 中用于 IMXRT1166 的 LVGL v9.2.1 项目中。不过,任何示例都无法编译。它给出了不同的错误。

burhanhagi_3-1758550712575.png

但是,在打开这个项目后,我看到的是空屏幕页面(没有出现屏幕仪表),并伴有错误。见下图;

burhanhagi_4-1758550812903.png

下面是我想打开&修改的另一个项目;

burhanhagi_5-1758551190780.png

然而,汇编失败了,见下文;

burhanhagi_6-1758551485991.png



Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist

嗨,@burhanhagi

GUI Guider 团队已收到有关此问题的通知,并打算在该工具的未来版本中修复该问题。不过,他们也提到,出现这些问题是由于屏幕的纵向特性。这些示例最初是为在横屏上使用而设计的。但是,在720x1280 下使用默认的RK055MHD 液晶屏时,会出现尺寸拉伸和资源错误等问题。

如果您选择"自定义显示" 选项,并将分辨率设置为 1280x720,"屏幕过渡" 模板就可以在模拟器中正常编译和运行。

BR,
Edwin.

Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist

嗨,@burhanhagi

我已经向 GUI Guider 团队报告了这些错误的图形用户界面示例,一旦收到他们的回复,我将立即返回。

感谢您的耐心等待。

BR,
Edwin.

Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist

你好@EdwinHz

我知道 MusicPlayer 示例运行正常,但它对 LVGL v9 VGLite 的改进并无多大帮助。我尽量选择包含移动部件、快速动画部件的示例,而不是静态屏幕。因此,我直接专注于这些示例。

Re: LVGL v9.2 examples for MIMXRT1166-EVK Board not exist

嗨,@burhanhagi

我能够在 ScreenTransition 示例和 DigitalCluster 中复制您所看到的问题(均在 RT1170-EVKB 的 GUI Guider v1.9.1 和 LVGL v9.2.1 上运行)。我将向 GUI Guider 团队报告这些发现,以便他们可以在将来的版本中修复它们。你认为只有这两个例子不起作用吗?如果您看到任何其他无法使用"out of the box" 的示例,请告诉我。

据我所知,MusicPlayer 示例能生成代码并成功编译(在相同的硬件和软件设置下),因此我建议在此期间使用该示例。

BR,
Edwin.

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:31 PM
Updated by: