Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
仅通过 I²C 引脚排列使用 PN7160。 对于我们的产品,我们只有 2 个可用引脚可用于 PN7160 NFC 板。一个SDA和一个SCL。作为概念证明,我尝试使用仅通过 I²C(以及电源)连接的评估套件运行轮询示例(nfcDemoApp poll)。有可能这样做吗?到目前为止,我已经测试过使用和不使用接口板的情况,但均未成功。我只需要证明我不需要中断引脚,据我所知,轮询时我不需要它。非常感谢您的建议! 此外,入门指南并非 100% 正确,示例在安装了 Bookworm 的 Raspberry Pi 5 上不起作用。 接触式智能卡读卡器芯片 回复:仅通过 I²C 引脚排列使用 PN7160。 你好@Jansch ,祝你有个愉快的一天! 请考虑我们的建议是遵循参考文档中描述的处理这些引脚的指南,因为采用任何其他处理方式我们都无法确保设备的正常功能。 但是,如果您不需要为 PN7160 的 EEPROM 下载升级,您可以考虑不处理 DWL_REQ 引脚而只是将其连接到 GND,因为该引脚仅在进行此类升级时使用。请参阅PN7160/PN7161 数据表的第 11.5.4 节。 另一方面,建议对 VEN 复位引脚进行动态处理,因为在可能的上电序列中,它需要保持低电平至少 10 μs,然后才能拉高并启动启动过程,以使主机通信成为可能(参见同一文档中的表 36)。 请确保您进行的任何测试都是基于我们提供的文档进行的。您可以参考上面提到的部分和图 20 至 25来更深入地了解可能的上电序列。 谨致问候, 丹尼尔。 回复:仅通过 I²C 引脚排列使用 PN7160。 你好@Jansch ,祝你有个愉快的一天! 非常感谢您对我们的产品感兴趣。 值得一提的是, PN7160 评估套件快速入门指南中描述的一些软件设置步骤仅适用于 OM27160A1HN 版本的电路板,其中一些适用于 OM27160B1HN 版本。请确保您使用的是OM27160A1EVK板,因为这是嵌入 PN7160 的 I²C 变体的板。 我想问一下您是否可以提供有关您正在使用的电源引脚名称的更多详细信息,以及 GND 引脚是否已连接? 请记住,在所有情况下都应处理 VEN 复位引脚,以使主机通信成为可能。还要考虑到,诸如 DWL_REQ 之类的引脚(它提供了固件升级的可能性)和 IRQ 同样重要,以确保 PN7160 和主机之间的数据流控制。 请参阅PN7160/PN7161 数据表的第 11.5 节,以更深入地了解如何处理这些引脚以确保系统的整体健康。 谨致问候, 丹尼尔。
記事全体を表示
PN7160はI²Cピン配置でのみ使用します。 私たちの製品では、PN7160 NFCボードに使用できる2つの空きピンしかありません。1 つの SDA と 1 つの SCL。概念実証として、I²C(および電源)を介してのみ接続されたevalキットを使用して、ポーリングの例(nfcDemoAppポーリング)を実行しようとしています。その可能性はありますか?私はこれまでにインターフェースボードの有無にかかわらずテストしましたが、成功しませんでした。私の知識では、ポーリング時に必要ないはずの割り込みピンが不要であることを証明する必要があります。アドバイスをいただければ幸いです! さらに、スターターガイドは100%正しいわけではなく、この例はBookwormがインストールされているRaspberry Pi 5では動作しません。 接触型スマートカードリーダーIC Re:PN7160をI²Cピン配置でのみ使用します。 こんにちは @Jansch、こんにちは! 他の取り扱い方法ではデバイスの適切な機能を確保できないため、参照されたドキュメントに記載されているピンの取り扱いに関するガイドラインに従うことをお勧めします。 ただし、PN7160 の EEPROM のアップグレードをダウンロードする必要がない場合は、DWL_REQ ピンを扱わずに GND に接続することを検討できます。これは、このピンがアップグレードが行われる場合にのみ使用されるためです。PN7160 / PN7161データシートのセクション11.5.4を参照してください。 一方、可能な電源投入シーケンスでは、ホスト通信を可能にするためにプルアップしてブートプロセスを開始する前に、少なくとも10μsの間LOWにする必要があるため、VENリセットピンの動的処理が推奨されます(同じドキュメントの表36を参照)。 テストを行う場合は、提供されたドキュメントに基づいて行うようにしてください。上記のセクションと 図20から図25 を参照して、可能な電源投入シーケンスについてより深く理解することができます。 よろしくお願いします。 ダニエル書。 Re:PN7160をI²Cピン配置でのみ使用します。 こんにちは @Jansch、こんにちは! この度は、弊社製品にご興味をお持ちいただき、誠にありがとうございます。 PN7160評価キットのクイックスタートガイドに記載されているソフトウェアセットアップの手順の一部は、ボードのOM27160A1HNバージョンでのみ実行することを意図しており、一部はOM27160B1HNバージョンを対象としていることに言及することが重要です。PN7160のI²Cバリアントを埋め込むボードである OM27160A1EVK ボードを使用していることを確認してください。 使用している電源ピンの名前と、GNDピンが接続されているかどうかについて詳しく教えていただければ幸いです。 すべての場合において、ホスト通信を可能にするためにVENリセットピンを処理する必要があることに注意してください。また、ファームウェアのアップグレードを可能にするDWL_REQやIRQなどのピンは、PN7160とホスト間のデータフロー制御を確保するために同様に重要であることも考慮してください。 PN7160/PN7161データシートのセクション11.5を参照して、システムの全体的な健康状態のためにこれらのピンをどのように処理するかについて理解を深めてください。 よろしくお願いします。 ダニエル書。
記事全体を表示
M7 boot with secure boot feature enabled on RDB3 SDK BSP43 Hi, I noticed that SDK BSP43 has been released, and I am testing M7 boot with secure boot enabled on RDB3 v1.1 silicon, but the board boot failed after excuting hse-secboot command and rebooting, command is following: hse-secboot -s -d /dev/mmcblk0 -b sd --bl2_bin bl2_w_dtb.bin --bl2_key /etc/keys/secboot/bl2_rsa2048_public.pem /etc/keys/secboot/bl2_rsa2048_public.pem --bl31_key -:0x010700 --bl33_key -:0x010700 --bl2_sign bl2-signature.bin The HSE firmware version is 0.2.51.0 for Gen3 v1.1 SOC, so would you please help to tell how to test this case, is there any other settings or configures? Thanks, Zhantao Re: M7 boot with secure boot feature enabled on RDB3 SDK BSP43 Hello, @hittzt  Thanks for the reply. Yes, from my understanding, the secure boot example shown in BSP UM is for default settings. BR Chenyin Re: M7 boot with secure boot feature enabled on RDB3 SDK BSP43 Hi @chenyin_h, Thanks for your reply. It is reasonable that the default command: “hse-secboot -s -d /dev/mmcblk0 --bl2_key /etc/keys/secboot/bl2_rsa2048_public.pem --bl31_key -:0x010700 --bl33_key -:0x010700 --bl2_sign /etc/keys/secboot/bl2-signature.bin-sdcard --bl2_bin /etc/keys/secboot/bl2_w_dtb.bin-sdcard” is only for normal secure boot, not for m7 case. So it is to say that we can not enable m7 and secure boot at same time currently, or else, the issue will show, right? Thanks, Zhantao Re: M7 boot with secure boot feature enabled on RDB3 SDK BSP43 Hello, @hittzt  Thanks for your confirmation. I tested it without m7boot added to the local.conf, and seems there are no issues, the possible reason for the issue you met seems to be secure boot verification fail. While you added m7boot to the local.conf, then a small m7 bootloader would be appended, the boot image could be changed to the bl2_w_dtb.s32-sdcard.m7 instead of the original one, but when booted to Linux, while enabling secure boot, the command is like: hse-secboot -s -d /dev/mmcblk0 --bl2_key /etc/keys/secboot/bl2_rsa2048_public.pem --bl31_key -:0x010700 --bl33_key -:0x010700 --bl2_sign /etc/keys/secboot/bl2-signature.bin-sdcard --bl2_bin /etc/keys/secboot/bl2_w_dtb.bin-sdcard Which does not match the boot image specified. From my understanding, the default secboot operation steps are only reference for default settings, if there are some additional configurations added, there may be issues. BR Chenyin Re: M7 boot with secure boot feature enabled on RDB3 SDK BSP43 Hi @chenyin_h, I followed the steps in SDK BSP43 user manual section "3.1.6 Building Images with M7 as Boot Target" to test the m7 boot, and there seems no other commands or settings when booting the board with the output image. For this test, I just add the following lines in project conf/local.conf: DISTRO_FEATURES:append = " m7boot secboot" NXP_FIRMWARE_LOCAL_DIR = "<0.2.51.0 hse firmware path>" And then I used the output image "fsl-image-auto-s32g399ardb3.sdcard" to boot up the board and test as the log shows. If I missed something please tell me. Thanks, Zhantao Re: M7 boot with secure boot feature enabled on RDB3 SDK BSP43 Thanks, @hittzt  I have checked the log, and do not see M7 bootloader information, which version M7 bootloader is used? any applications running on M7 side? And, may I know if you have tested it with A53 standalone boot without M7 involved? I just tested it only with BSP, and found no issues on my local RDB3. BR Chenyin Re: M7 boot with secure boot feature enabled on RDB3 SDK BSP43 Yes, I tested it using the command in reference manual: /etc/keys/secboot/secboot_script.sh sd /dev/mmcblk0 \ > /etc/keys/secboot/bl2_w_dtb.bin-sdcard \ > /etc/keys/secboot/bl2-signature.bin-sdcard And the whole test log is attached. Thanks, Zhantao Re: M7 boot with secure boot feature enabled on RDB3 SDK BSP43 Hello, @hittzt  Thanks for your post. Would you mind testing it with the following command on your board to check if it is correct? "/etc/keys/secboot/secboot_script.sh sd /dev/mmcblk0  /etc/keys/secboot/bl2_w_dtb.bin-sdcard /etc/keys/secboot/bl2-signature.bin-sdcard" BR Chenyin
記事全体を表示
KM34Z75M Maintenance Mode Hi I have TWR-KM34Z75M board and it goes under Maintenance mode. Can you please guide to resolve it.  I tried and logs of that  "Type "connect" to establish a target connection, '?' for help J-Link>connect Please specify device / core. : MKM34Z256XXX7 Type '?' for selection dialog Device>? Please specify target interface: J) JTAG (Default) S) SWD T) cJTAG TIF>S Specify target interface speed [kHz]. : 4000 kHz Speed> Device "MKM34Z256XXX7" selected. Connecting to target via SWD InitTarget() SWD selected. Executing JTAG -> SWD switching sequence. Connect Under Reset SWD selected. Executing JTAG -> SWD switching sequence. Readout protection is set and mass erase is disabled. J-Link cannot unprotect the device. Found SW-DP with ID 0x2BA01477 Failed to power up DAP InitTarget() SWD selected. Executing JTAG -> SWD switching sequence. Connect Under Reset SWD selected. Executing JTAG -> SWD switching sequence. Readout protection is set and mass erase is disabled. J-Link cannot unprotect the device. Found SW-DP with ID 0x2BA01477 Failed to power up DAP Cannot connect to target." Thankyou Re: KM34Z75M Maintenance Mode Hello, my name is Pavel, and I will be supporting your case, I reviewed your information, and the mode of Maintenance Mode sometimes is when the MK20 (debugger) of the frdm is prepared to update the firmware. *So, this thread could help you the debugger on the board, to get out of the maintenance mode. OpenSDA Serial and Debug Adapter | NXP Semiconductors *The other part of the message from the JLink Commander mentioned is not possible to communicate via SWD with the target because is locked. Readout protection is set, and mass erase is disabled. J-Link cannot unprotect the device. The JLink commander cannot establish the communication, the MCU is lock, to get more details about the level of this will need to read the FSEC register, notice if the back door key is available to recovery the MCU, the other way the MCU could be stay in brick mode. Here you can read more about the FSEC register. Using Kinetis Security and Flash Protection Features (nxp.com) Best regards, Pavel
記事全体を表示
S32K3xx SpiBaudrateConfigRef 設定 こんにちは、 SDKs ペリフェラル ドライバの構成コンポーネント - LPSPI: 1. Lpspi → SpiExternalDevice → SpiUseBaudrateConfig → SpiBaudrateConfigRef? この設定の目的は何ですか?また、どのように設定しますか? 2. SPI ボーレート選択における SpiUseBaudrateConfig と SpiCalculatedBaudRate の違いは何ですか? 3. SPI ボーレートを設定するためのユーザーフレンドリーな方法が必要です。どうすればそれがCANますか? よろしくお願いいたします。 カルメガン C Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは@daniel_ll 、 この件に関してプライベートメッセージをお送りしました。 Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは、ジュリアン Jira のバグへのリンクはありますか? また、どの RTD リリースでこのバグが修正されるのか、詳しい情報はありますか?RTD 5.0.0でも同じ問題に直面している Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは@karmegancjk 社内チームに確認したところ、これはバグです。次の RTD リリースで修正される予定です。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは@karmegancjkさん、 どうやら、MCAL Spi コンポーネントのみが有効な SpiBaudRateConfigRef 値を生成します。私はプロジェクトを IP ではなく MCAL に基づいていたため、これに気づきませんでした。 これは意図されたものではないと思うSO、現時点では、SPI コンポーネントを「UseBaudrateConfig」パラメータなしで構成するか、MCAL コンポーネントを使用して参照を生成する必要があります。これが想定された動作であるかどうかを社内で確認してみます。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは、 Lpspi ドライバで SpiBaudrateConfig_0 を SpiBaudrateConfigRef に割り当てることができません。 IDEs: S32DS 3.5.13。 RTD: R22_11 V4.0.0。 SpiBaudrateConfigRef で SpiBaudrateConfig_0 のパスを設定するにはどうすればよいですか? Re: S32K3xx SpiBaudrateConfigRef set こんにちは@karmegancjkさん、 すべての構成パラメータについては、それぞれのドライバのユーザー マニュアルに記載されています。「C:\NXP\S32DS.3.6.1\S32DS\ソフトウェア\PlatformSDK_S32K3\RTD\Spi_TS_T40D34M50I0R0\doc」の下RTD_SPI_UM.pdfが見つかります。 1. SpiBuadrateConfigRef は、Spi ボー レートを計算するために使用される参照ノードです。 2. SpiUseBaudrateConfig は参照ノードを使用し、SpiCalculatedBaudRate は次の式を使用します。 SpiCalculatedBaudrate = 関数クロック / (SpiPrescalerValue * (SpiScaler + 2)) 3. 既存の例「Spi_Transfer_S32K344」をベースとしてCAN使用できます。また、前述のファイルの第 3.6.13 章では、ボー レートを設定する方法が示されています。 よろしくお願いします、 ジュリアン
記事全体を表示
Tresos studio 模块无许可证错误 您好,我们在 Tresos Studio 28.2.0 中打开了恩智浦的 S32K14X_MCAL4_2_RTM_1_0_0_Sample_Application。Tresos 载入配置成功加载,无错误。但是,当我想访问任何模块配置税务摊销收益时,我遇到了问题。错误信息截图附后。 Re: Tresos studio no license for module error 您好,我也遇到了同样的问题。EB 处于活动状态,但在使用 EB 导入 RTD 例程时,会导致“no License”错误。您能告诉我如何解决这个问题吗? Re: Tresos studio no license for module error 你好,格迪兹、 当你下载代码包时,你是否尝试保存许可证文件? 在安装过程中,有一个许可证文件导入,您已经选择了该许可证文件,对吗? 您是否已经添加了 EB Tresos 的许可证文件? 谢谢! 南。
記事全体を表示
为运行 Zephyr 的 MIMXRT1180-EVK 版本 Gen AVB TSN 堆栈 目标: 我正在尝试在运行 Zephyr 的 CM7 目标上为 MIMXRT1180-EVK 板构建 AVB TSN 堆栈。 https://github.com/NXP/GenAVB_TSN 它有 FreeRTOS 的配置文件:config_freertos_rt1189_cm7.cmake 但泽菲尔不一样。它为 Zephyr 提供了以下内容: config_zephyr_imx8mm_ca53.cmake config_zephyr_imx8mn_ca53.cmake config_zephyr_imx8mp_ca53.cmake config_zephyr_imx93_ca55.cmake 需要在以下位置输入内容: 有人能分享如何为上面提到的 Zephyr 目标之一构建它以供我作为参考。 另外,如果有人能看看我的方法是否正确,那就太好了。 我尝试过的: 我正在采取的方法是尝试版本包括GEN AVB TSN堆栈在内的Zephyr应用程序作为库。在我的工作空间里我从 github 中提取了源代码: |-工作空间 | |-genavb_TSN | |-rtos-抽象层 | |-zephyrproject | |-mcux_sdk_main | |-zephyr-genavb-demo--> — > Zephyr 应用程序 | | |-local_config_mimxr t1189_evk_mimxrt1189 _cm 7.cmake CMakeLists.txt | |- src | | | |- main.c 请注意,Zephyr 设置已经完成,我可以使用以下命令为 CM7 目标版本 hello_world 应用程序:cd ~/ zephyrproject/zephyr west 版本-p-b mimxrt1180_evk/mimxrt1189/cm7 samples/hello_worl d GenAVB_TSN 位于 7_1 分支,我添加了 config_zephyr_imxrt1189_cm7.cmake: Zephyr 应用程序有两个主要文件。CMakeLists.txt 和 local_config_mimxrt1180_evk_mimxrt1189_cm7.cmake 我用来版本化的命令: cd ~/zephyrproject/zephyr west build -p -b mimxrt1180_evk/mimxrt1189/cm7 ~/zephyr-genavb-demo/ --sysbuild Re: Build Gen AVB TSN stack for MIMXRT1180-EVK running Zephyr 你好@SDC 感谢您的耐心等待,我已经在内部进行了咨询,请允许我在下面分享我们的意见。 目前:我们还没有任何正式的、经过测试的方法,可以在 Zephyr 下编译针对任何 MCU 的 GenAVB/TSN 堆栈。 如 README 中的表格所示,目前只支持 i.MX 8M 变体和 i.MX 93。(支持的硬件目标和配置)恩智浦指南既不支持您的开发流程,也不支持从我方添加支持的时间表。 我们无法准确区分为 FreeRTOS 和 Zephyr 编译的 i.MX 93 栈之间的差异。也许用户自己成功编译 i.MX RT1180 在技术上是可行的(需要付出很大努力),但我们强烈建议不要这样做。 我们很抱歉这次不能为您提供支持。 迪亚戈 Re: Build Gen AVB TSN stack for MIMXRT1180-EVK running Zephyr 你好@SDC 感谢您的联系。 对于 i.MX MPU 目标来说,唯一的参考可以在 Harpoon 项目中看到 https://github.com/NXP/GenAVB_TSN?tab=readme-ov-file#zephyr 关于 i.MX RT1180 的 AVB TSN Zephyr 集成,我正在检查这个问题,请允许我给您回复。 迪亚戈
記事全体を表示
如何在 imx8mp 板或电脑上使用 eiq 训练的物体检测模型? 你好 我根据"eIQ_Toolkit_UG.pdf" 按照以下步骤训练了一个模型。 import my dataset -> select model -> detection -> balanced -> npu -> trainer -> validate -> deploy -> export model -> tensorflow lite model saved. 以下是验证结果。 下面是出口模式 sumarry。 样板房如下。 在上部属性显示中,该模型的输出名称是StatefulPartitionedCall,类型是 float32[1,2034,7] ,但我从哪里可以获得 output_data 的定义? 如何在推理程序中使用该模型? 在我的推理程序中,我用下面的代码得到了推理结果,但似乎并不正确。 输出数据= 解释器.get_tensor(output_details[0]['索引]) 打印(输出数据) 为 i 在 范围(输出数据.shape[1]): 得分= 输出数据[0][i][0] class_id= 输出数据[0][i][1] x_min= 输出数据[0][i][2] y_min= 输出数据[0][i][3] x_max= 输出数据[0][i][4] y_max= 输出数据[0][i][5] 其他= 输出数据[0][i][6]   请给我一些关于 eiq 检测模型推理实现的建议。   谢谢您! 王涛涛 Re: How to use the object detection model trained by eiq on imx8mp board or pc? 你好@刘志明 在eIQ 文档中找不到这一信息。 我们使用 eiqtool 在 imx8mp NPU 上使用 mobilenet ssd v3 训练对象检测模型。 eIQ_Toolkit_v1.16.0\workspace\models\mobilenet_ssd_v3\mobilenet_ssd_v3.ipynb 中给出的示例 推理是通过使用 RTview 和 tensorflow 来完成的,而我们的 imx8mp 并不想包含这些功能。我们希望使用 tensorflow lite 推理。 我们将得到张量的输出结果(因为我有 1 个类别) 名称:StatefulPartitionedCall:0 张量: float32[1,2034,6] 地点: 392   通过对每个 (1, 2034, 2), (1, 2034, 4) 分割成分数和边界框 然后按照 mobilenet_ssd_v3.ipynb 中的输出处理、我们没有得到预期的边界框和分数。 我想知道输出格式签名是什么? 我们可以猜测(来自 https://community.nxp.com/t5/eIQ-Machine-Learning-Software/How-to-interpret-the-output-from-a-mobilenet-V3-correctly/) 该模型预测每类有 2034 次检测。1,2034,4]张量对应于以像素表示的方框位置[...上、左、下、右] 的方框位置。 而 [1,2034,2] 张量则对应于我们班级和背景的分数。 我们无法从 eiq 工具训练的模型中获得有意义的正确输出,它似乎遵循一种独特的方式来组合输出边框,而这种方式只能由 rtview 引擎来解释。但我们能否得到有关输出的详细解释。不使用 rtview 或 tensorflow 库的示例? 谢谢。 Re: How to use the object detection model trained by eiq on imx8mp board or pc? 请参阅 eIQ文档(带HELP)-->eIQ文档
記事全体を表示
LS1028ARDB I2C eeprom:如何加载 RCW 和引导加载程序 你好,我想知道如何在 I2C eeprom 中加载 RCW 和 BL,以便从这个源头启动主板。 我找到了这个主题:https://community.nxp.com/t5/QorIQ/LS1028-RCW-generation-to-boot-from-I2C-EEPROM-to-NOR-Flash/m-p/1455702、但我也被卡住了。 我想知道需要加载哪个版本的 BL2,bl2_emmc、bl2_sd......但在我的 Yocto 编译中,并没有出现 bl2_i2c。 我需要修改什么才能生成这个吗?还是没有必要? 谢谢! 伊穆古鲁扎 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 我知道这是个老话题,但我遇到的问题与这张票类似。 我按照步骤使用可启动的 SD 卡中的 u-boot 将 rcw 和 bl2 垃圾箱编程到 eeprom 中,并验证了数据存在于 EEPROM 中。当我将交换机重新配置为从 EEPROM 启动并捕获 j26 上的 i2c 流量时,我看到了: 看来 EEPROM 没有响应。 您能帮我弄明白如何让它像宣称的那样工作吗? Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 又见面了 我已经很久没有试过这个了,但它不起作用。 我一直在检查连接器 J26 上的 I2C 信号。当我启动板时,我只看到一个 I2C 命令。该命令是对 0x50 地址的写入请求。它没有来自 EEPROM 的 ACK: 这意味着 I2C 多路复用器的配置不正确,它没有连接到连接 EEPROM 的总线 0... 我相信 CPLD 应该配置这个设备以启用从 LS 到 EEPROM 的路径。 有什么变通办法可以让它正常工作吗?这是一个已知的问题吗? 谢谢! 伊穆古鲁扎 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 请检查能否将 RCW 映像写入 i2c eeprom。 => tftp 0xa0000000 nxa22585/ls1028ardb/rcw_1500_gpu600.bin => i2c 写 0xa0000000 0x50 0.2 0x10c = > 重置 => i2c read 0x50 0.2 0x10c 0xc0000000 => md 0xc0000000 c0000000: aa55aa55 80100000 3c004010 00000030 U.U......@.<0... c0000010:00000000 00000000 00000000 018f0000 ................ c0000020: 0030c000 00000000 020031a0 00002580 ...0......1...%... c0000030: 00000000 00003296 00000000 00000010 .....2.......... c0000040: 00000000 00000000 00000000 ................ c0000050: 00000000 00000000 00000000 ................ c0000060: 00000000 00000000 00000000 ................ c0000070: 200e705a 00000000 bb580000 00000000 Zp.......X..... c0000080: 00000000 00000000 458ca4b5 334008bc ...........E..@3 c0000090: 00000001 33400154 47474747 33400158 ....T.@3GGGGX.@3 c00000a0: 47474747 334008bc 00000000 335008bc [email protected] c00000b0: 00000001 33500154 47474747 335008bc ....T.P3GGGG..P3 c00000c0: 00000000 33400890 00800401 33500890 [email protected] c00000d0: 00800401 33400098 00000000 33500098 [email protected] c00000e0: 00000000 31e00900 00000004 31e00400 .......1.......1 c00000f0: 1800d000 8000000a 00000400 1800d000 ................ => Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders ping@yipingwang Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 你好@yipingwang 在编写 bl2.bin 的过程中,板被冻结了,我相信加载不正确... 以下是捕获: 查看 LS1028ARDB 原理图,我认为 sw_cfg_wp 引脚应为 "0",以允许写入 eeprom: 我也设置了,但是写入过程冻结了,之后,一旦我切换到eeprom的启动选项,我就看不到任何打印的字符。 知道可能出了什么问题吗? 此致, 伊穆古鲁扎 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 请尝试 https://community.nxp.com/t5/QorIQ/LS1028-RCW-generation-to-boot-from-I2C-EEPROM-to-NOR-Flash/m-p/1455702中所附 i2c_ls1028a.zip 中的图像。 => tftp 0xa0000000 rcw_1500_gpu600.bin => i2c 写 0xa0000000 0x50 0.2 10c => tftp 0xa0000000 bl2.bin => i2c 写 0xa0000000 0x50 0x400.29431 请在与非闪存器上以 0x100000 的速度闪烁 fip 图像。 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 平@yipingwang,知道发生了什么吗? 此致, 伊穆古鲁扎 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 您好, 感谢你的支持 看起来就像我执行时的样子: => i2c 写 0xa0000000 0x50 0x400.20x13431 处理器挂机了,所以我不确定 eeprom 中是否正确刷新了 bl2 二进制文件... 我已经在i2c写入命令中以十六进制格式写了大小。看起来已经完成了,我已经更换了启动开关,但在串行会话中什么也没打印... 我还有一个问题,是否需要重新刷新 fip?就我而言,我想用与非作为存储 uboot/kernel/rtfs 的地方。 谢谢! 伊穆古鲁扎 Re: LS1028ARDB I2C eeprom: how to load the RCW and the bootloaders 以下是更新后的步骤: $ bitbake rcw -c cleansstate $ bitbake rcw -c patch 进入 RCW 源代码文件夹 build_ls1028ardb/tmp/work/ls1028ardb-fsl-linux/rcw/git-r0/git/ls1028ardb/R_SQPP_0x85bb/,在 rcw_1500_gpu600.rcw 文件 .pbi的末尾添加以下命令 写 0x01e00400,0x1800d000 blockcopy 0xa,0x400,0x1800d000,0x9435 .结束 CCSR 写入命令: 在 DCFG 中存在的 启动位置指针低阶地址 (BOOTLOCPTRL) 寄存器中将启动位置指针 设置为 0x1800d000 。 区块复制命令: blockcopy 0x0a,0x400,0x00100000,0x9400 来源: I2C EEPROM = 0xa 源地址:0x400 目标地址:OCRAM (0x100000) 区块大小:B L2 二进制文件的大小(以字节为单位) $ bitbak rcw $ bitbake atf -c cleansstate $ bitbake atf 获取 build_ls1028ardb/tmp/deploy/images/ls1028ardb/atf/ 中的 atf 映像 bl2_flexspi_nor.pbl 和 fip_uboot.bin。 在 LS1028ARDB 的 U-Boot 启动上使用 I2C 编程 EEPROM = > i2c 探测器 有效芯片地址:00 50 52 53 57 66 67 77 7C = > i2c 写入 0xa0000000 0x50 0.2 0x11c = > i2c 读取 0x50 0.2 0x114 0x114 0x0000000 = > i2 c 写入 0xa0000000 0x50 0x400.2
記事全体を表示
EB RTD 许可证 对不起,我在使用 eb 时遇到了一些问题。如下图所示,当我点击 mcal 模块时,显示我没有该模块的许可证。除了激活 eblicense 和安装相应的 rtd exe 软件包之外,我还需要执行其他操作吗? Re: EB RTD license 你好、 RTD 本身不需要任何许可证。您可能缺少 EB tresos 的许可证。您可以在恩智浦账户中找到当前的 EB Tresos 激活密钥。
記事全体を表示
PLL calculation for S32k312 hello team, i am using the S32K312 microchip in our design. can please help me to calculate the PLL output frequency. We are using 40 MHz external crystal oscillator. can you provide one example calculation? is it okay if you we are using 40 MHz crystal oscillator?  please provide the clock calculator for S32K312. Re: PLL calculation for S32k312 Hi @mogilipuri_harish , were you able to resolve this issue. i am also dealing with same issue. i do have exactly same configuration , using MCAL 6.0.0 for S32K312. facing error with "PLL ODIV2 = 2 " out of range Re: PLL calculation for S32k312 Hi@mogilipuri_hari sh Apart from the data sheet, there is no more guidance document for clock configuration As shown in the figure,the version RTD 2.0.1 and above have routines for S32K312 Re: PLL calculation for S32k312 hi  i am trying do this PLL clock calculation. can you given some notes how to do this calculation? like reference document. and i didn't find S32k312 example in tools, can you please share that it will be helpful to me. Re: PLL calculation for S32k312 Hi, for your reference,for example: PLL output frequency must be in range:640MHz~1,28GHz. Re: PLL calculation for S32k312 Hi, Didn't fully understand your question, do you mean which divider values can be changed? these parameters in the picture can be changed, you can view these clock tree configuration in S32 DS. Re: PLL calculation for S32k312 here what are the variable values we can change?? Re: PLL calculation for S32k312 thanks for reminding In S32K312, CORE_CLK=160Mhz can still run, but it is not recommended for customers to use this way, there will be unknown risks Re: PLL calculation for S32k312 hello senlent, actually core clock frequency for S32k312 is 120Mhz. Re: PLL calculation for S32k312 Hi@mogilipuri_harish The FXOSC can be from 8MHz to40MHz,so the 40MHz crystal oscillator should be ok. you can use "S32 Design Studio for S32 Platform" to set the clock tree. for example: PS:The S32K312EVB we provide uses a 16MHz external crystal oscillator
記事全体を表示
S32K14x プロジェクトを S32DS 2018.R1 および SDK 0.8.6 から S32DS 3.6.1 および RTD 3.0 に移行するにはどうすればよいでしょうか? S32K 146 チップを使用して、プロジェクトを S32DS 2016.R1 から S32DS3.6.1 に移行し、SDK 0.8.6 から RTD 3.0 に切り替えようとしています。 S32DS 3.6.1でプロジェクト設定を手動で新しいプロジェクトに転送しています。しかし、ペリフェラルの設定に問題があります。 また、NXP の Web サイトでは、S32DS 3.6.1 および RTD 3.0 用の非 AUTOSAR サンプル プロジェクトは見つかりませんでした。AUTOSAR なしで RTD 3.0 を使用するサンプル プロジェクトがあれば、共有していただけますか?ペリフェラルがどのように構成されているかを確認したいと思います。 これらはDS2018.R1にあったコンポーネントです また、ピンを設定した後、次のエラーが発生しました。 「Ftfc_Fls_Ip_Types.h と StandardTypes.h の AUTOSAR バージョン番号が異なります。」 この問題を解決するにはどうすればCANますか? S32K1 Re: How to migrate S32K14x project from S32DS 2018.R1 and SDK 0.8.6 to S32DS 3.6.1 and RTD 3.0? こんにちは、 SDKs/MCAL から RTD への移行は手動のプロセスであり、残念ながら、それを容易にする自動化ツールはありません。ユーザーは以下を行う必要があります。 1. RTD フレームワークを使用して新しいプロジェクトを作成します。 2. 必要なコンポーネントを追加し、構成ツールを使用して構成します。 3. RTD 構造に合わせて、元のプロジェクトのコードを手動で調整または書き換えます。 参照できる SDK/MCAL から RTD への移行ガイドがあります。 https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN13435.pdf RTD がインストールされている場合は、S32 Design Studio (S32DS) 内に AUTOSAR 以外のサンプル プロジェクトがいくつか見つかります。 これらのサンプルは S32K146 専用のものではないかもしれませんが、参考資料として役立ちます。 BR、ペトル
記事全体を表示
S32G: FreeRTOS SMP サポートに関する質問 こんにちは、チームの皆さん お客様: クアンタ プラットフォーム: S32G3 モジュール: FreeRTOS SMP サポート Quanta は、 FreeRTOS_4_0_3_CD3パッケージに SMP サポート付きの FreeRTOS v11 の例を投資しており、S32G3 Cortex-M7 プラットフォームでの SMP サポートの実装の詳細を知りたいと考えています。 1. S32G3 の Cortex-M7 コアで SMP を有効にして管理する方法。 2. SMP サポートの実際の範囲はどの程度ですか (例: タスクのスケジュール設定、同期、コア間通信)。 3. キャッシュ コヒーレンスがハードウェアでサポートされているか、または実装でキャッシュを完全に無効にする必要があるかどうか。 どうぞよろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 レオ RTOS Re: S32G: Questions about FreeRTOS SMP support こんにちは@congnguyenhuu @lequana2 サポートありがとうございます。これらの回答をお客様にフィードバックします。 BR、 レオ Re: S32G: Questions about FreeRTOS SMP support こんにちは@LeoLiAPこの情報はあなたの質問に対する解決策であるとマークしておきます。不明な点があればフィードバックしていただければマークを外します。 Re: S32G: Questions about FreeRTOS SMP support こんにちは@LeoLiAP 、 1.リリース4.0.3CD3 には、SMP の組み込みサポートを提供する S32DS サンプルFreeRTOS_SMP_Example_S32G399が含まれています。SMP を有効にするために追加の構成は必要ありません。S32DS構成で SMP の有効化と管理が実行され、すぐに使用できます。 2. S32G SMP は、タスク スケジューラ、キュー、セマフォなどの API をサポートします。 コア間通信では、コア間の信号伝達、コアの再スケジュールのトリガーにコア間割り込みを使用しますが、ストリーム バッファー、メッセージ バッファー API はまだサポートされていません。 上記に記載されていない残りの API については、まだテストが行われておらず、動作が保証されていません。 3. キャッシュを有効にすると、S32G SMP CAN が動作します。 FPU が有効になっている場合はサポートされません。 ご質問がありましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。 よろしくお願いします、 コング
記事全体を表示
如何更改默认 U-Boot 启动画面 (Yocto 电路板支持包 imx-6.12.20-2.0.0) 我使用的是 Yocto 电路板支持包 imx-6.12.20-2.0.0。在当前版本中,U-Boot 在启动时显示默认的 4 企鹅启动画面。 你能告诉我这个默认 U-Boot 启动映像是从哪里挑选的吗? 另外,作为 Yocto 版本的一部分,我怎样才能用自定义启动画面替换这个图像? 如果能就哪些源文件或 Yocto 配方需要修改提供任何指导,我们将不胜感激。 图形与显示 i.MX 8 系列 | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Linux Yocto Project Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 您好, 您的应用程序没有现成的修补程序,但需要您参照之前的提交修改源代码。 致敬, Zhiming Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu 在提交中只提到要显示"logo_linux_clut224.ppm", ,但我的要求是在全屏(1920 x1080)中以单张图片而不是 4 张图片的形式显示logo_linux_clut224.ppm。 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 你好, ,请参考此提交: https://github.com/varigit/linux-2.6-imx/commit/1a3d71c1c38b058daa0d29140a9cff747e5a7f51 Best Regards, Zhiming Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu 谢谢,我可以更改默认日志, ,但像 4 张企鹅图片一样,它将我的自定义图片显示为 4 张图片 ,我们能否将其显示为 1920x1080 的单张图片? Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu 谢谢,我可以更改默认日志, ,但像 4 张企鹅图片一样,它将我的自定义图片显示为 4 张图片 ,我们能否将其显示为 1920x1080 的单张图片? Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 您好, 您的内核不包含此提交:https://github.com/varigit/linux-2.6-imx/commit/1a3d71c1c38b058daa0d29140a9cff747e5a7f51,因此不会使用logo.ppm。 您可以将logo.ppm重命名为 log_linux_clut224.ppm,这样就可以替换原来的 logo_linux_clut224.ppm ,谢谢您的支持, Zhiming。 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) @Zhiming_Liu 仍然可以看到 logo_linux_clut224.ppm 显示原始企鹅图像。 我正在尝试替换 Yocto 映像上内核启动时显示的默认企鹅启动徽标。 根据https://variwiki.com/index.php/Yocto_Linux_logo的指示 , 我创建了一个 linux-imx_%.bbappend文件位于: > meta-freescale/recipes-kernel/linux/ 在那个 bbappend 里面,我添加了我的自定义 logo.ppm 并将图像放在 bbappend 旁边的文件目录下。 然后我重建了内核和镜像: $bitbake-c cleanall linux-imx $bitbake linux-imx $bitbake imx-imx $bitbake imx-image-full 但是,即使在重建之后,企鹅徽标仍在 启动时显示。 我查看了内部版本: > 内核源代码/驱动程序/视频/徽标/ 注意:在构建之前,我手动从驱动程序/视频/徽标中删除了 logo_linux_clut224.ppm,希望它能被替换——但它仍然会回来并且徽标没有改变。 Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 你好@binil 更换徽标需要修改内核源代码,徽标文件是 .ppm在此存档。您可以参考本指南。 https://github.com/nxp-imx/linux-imx/tree/lf-6.12.y/drivers/video/logo 对于 yocto 层,请参阅 yocto 指南来创建自定义层。 https://docs.yoctoproject.org/next/dev-manual/layers.html 致敬, Zhiming Re: How to change the default U-Boot splash screen (Yocto BSP imx-6.12.20-2.0.0) 我找到了 "sources/meta-openembedded/meta-oe/配方-kernel/linux/linux.inc" if [ -e${UNPACKDIR}/logo_linux_clut224.ppm ]; then install -m 0644${UNPACKDIR}/logo_linux_clut224.ppm drivers/video/logo/logo_linux_clut224.ppm 我认为"logo_linux_clut224.ppm " 显示的是默认的企鹅图像, 如果是这样,能否请你帮我用我的"logo_linux_clut224.ppm" 文件修改一下?
記事全体を表示
复制: S32K314_324 RTD FLS 和 MemInFLS 有关读取和写入参数验证的问题 本帖复制自 此处 K3 团队, 我们的客户(SWS)希望恩智浦审查并验证以下 4 种闪存驱动程序参数的配置值是否在 CPU 负载和处理速度之间实现了最佳平衡。 因为该评估对于确保当前配置不会导致性能瓶颈或不必要的 CPU 开销非常重要。 Q1。您能检查一下吗? 我认为这很难估计性能...... 1.flsMaxRead 快速模式 — 256 字节 2. flsmaxReadNormalMode — 128 字节 3. flsmaxWrite 快速模式 — 256 字节(默认)4. flsmaxWriteNormalMode — 128 字节 他们使用的是 RTD2.0.1 D2207 但它们将更新到 RTD 5.0.0D2410 很快就到了。 -S32K3 实时驱动程序版本 2.0.1_D2207 -s32k3_s32m27x 实时驱动程序 ASR R21-11 版本 5.0.0_D2410 尽管这些参数是 AUTOSAR 规范,但我无法在使用 RTD 2.0.1 和 5.0.0 的 S32DS 和 EB-Tresos 上找到这些参数... Q2.这些参数(包括正常和快速模式参数)在恩智浦 RTD(图 1)上可用吗? Q3.该 FlsTotalSize 参数在恩智浦 RTD(图 2)上可用吗? 我在 2025/09/10th 的客户&评审会议上获得了以下信息。 图 1.Davinch 展示了这一点。 图 2.Davinch 展示了这一点。 亲切的问候, Fumi 优先级:高 RTD 来源:恩智浦内部来源:恩智浦内部 Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 您好@Nhi_Nguyen, 非常感谢! 真诚的, Fumi Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 你好@Fumihikoo_Sato、 1.驱动程序不使用FlsTotalSize。 2。因为这个代码包 4.0.0P24 遵循 AUTOSAR 4.4,使用 Fls,因此存在这些参数,且与 201 相同。 顺祝商祺! Nhi Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 你好@Nhi_Nguyen, 非常感谢你的快速支持! 即使 FlsTotalSize 在 RTD 2.0.1 中作为"只读",RTD 是否使用该值? 因为客户告诉我们该值不正确。 你能内部检查一下吗? Q2.对不起,我犯了一个错误... 客户将升级 S32m27x 实时驱动程序 AUTOSAR 4.4 版本 4.0.0P24. 据我查看,FLS DRV 有 5 种参数。 您能否再检查一下 RTD4.4 P24 上是否存在这些参数? 问候您, Fumi Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 你好@Fumihikoo_Sato、 如果用户将 RTD2.0.1 切换为 RTD5.0.0,则 RTD5.0.0 不存在这些参数(图 1-1)。 1.FlsMaxRead快速模式 2.FlsMaxReadNormalMode(最大读取正常模式 3.FlsMaxWrite快速模式 4.FlsMaxWriteNormalMode(最大正常写入模式 5.FlsTotalSize 总大小 => 是,因为 RTD500 只支持 Mem 驱动程序,不支持 Fls。这些参数只是在 ASP 规范中为 Fls 定义的。因此,这些参数不存在于 RTD500 中,也不会对 RTD500 中的 Mem 驱动程序产生影响。 如果用户将 FlsTotalSize 的值设置为 RTD 2.0.1,则不会产生影响(图 1-2) => 实际上,该节点是只读节点,因此用户无法对其进行配置。 顺祝商祺! Nhi Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 您好@Nhi_Nguyen, 非常感谢您的支持! 如果用户将 RTD2.0.1 切换为 RTD5.0.0,则 RTD5.0.0 不存在这些参数(图 1-1) 1.FlsMaxReadFastMode 2.FlsMaxReadNormalMode 3.FlsMaxWriteFastMode 4.FlsMaxWriteNormalMode 5. FlsTotalSize 如果用户在 RTD 2.0.1 中设置了 FlsTotalSize 的值,则不会对其产生影响(图 1-2)。 是否正确? 图 1.Nhi Ans 致以最诚挚的问候, Fumi Re: Copy: S32K314_324 RTD FLS and MemInFLS Question about validation of Read and Write Parameters 你好@Luis_Garabo、 关于 4 个参数 FlsMaxReadFastMode 、FlsMaxReadNormalMode、 FlsMaxWriteFastMode 、FlsMaxWriteNormalMode 的 说明 如下: 在快速/正常模式下,闪存驱动程序的任务处理功能在一个周期内读取/写入的最大字节数。 因此,如果 4 个参数的值越大,在长度相同的情况下,主函数的循环次数就越少。这也有助于提高性能。 如果我们将 Fls_u32MaxRead/Write 称为闪存驱动程序一个周期内要读取/写入的最大字节数,则它是根据这 4 个参数和默认模式计算得出的。例如 如果 Fls 默认模式为MEMIF_MODE_SLOW,则从FlsMaxReadNormalMode、FlsMaxWriteNormalMode获取 Fls_u32MaxRead/Write。 如果 Fls 默认模式为 MEMIF_MODE_FAST,则会从FlsMaxWriteFastMode、FlsMaxReadFastMode获取 Fls_u32MaxRead/Write。 在 S32K3 实时驱动 版本 2.0.1_D2207 的代码包中,支持 Fls 驱动程序。 在 S32K3_S32M27x 实时驱动 ASR R21-11 版本 5.0.0_D2410 的代码包中,支持 Mem 驱动程序。 它们遵循不同的 ASR 规范。因此,这些参数只存在于 RTD201 中,而不是 RTD500 中。 Q1. 在 2.0.1 中,是的。 Q2.是,但无法配置 顺祝商祺! Nhi
記事全体を表示
有关 NXP RT1010 SDK 中的 flexspi_nor_flash_read 示例的问题。 你好,恩智浦、 如前所述,我发现 flexspi_nor_flash_read 示例使用了写入启用命令。但如果之后没有写入或擦除,写入使能锁存器就会保持高电平,这可能会导致闪存意外写入或其他问题。 SDK 这样做有什么特殊原因吗?如果我直接删除该命令,会不会有风险?
記事全体を表示
mc145010 图 8.MC145010 数据表中典型的电池供电应用。 腔室内部没有反射,但是突然间 LED 开始闪烁几次,但输出 I/O 没有触发信号。 哪些条件会使发光二极管出现这种行为? 在哪里可以获得这些信息? Re: mc145010 亲爱的fpgiovanini 在与烟雾检测无关的几种情况下,LED 会闪烁: 低供电电压状态: 该芯片使用来自 LED 引脚的脉冲负载电流定期检查电源电压。 如果电压下降至阈值以下(由外部电阻器设定),LED 会与蜂鸣音或线性调频一起闪烁,表示电池电量不足。 箱体灵敏度降低: 集成电路会定期检查腔室灵敏度是否下降。 LED 指示灯闪烁到一半时发出 "嘟嘟 "声,表示出现这种情况。 按钮测试模式: 如果按下测试按钮,集成电路将进入高增益模式,并可能导致 LED 指示灯闪烁,作为测试序列的一部分。 上电复位或内部监控: 开机或待机时,集成电路可能会执行内部检查,从而瞬间激活 LED。 致以最崇高的敬意 约瑟夫
記事全体を表示
iMX8MPLUS - Android BSP こんにちは、 私は i.MX プラットフォームと Android BSP を初めて使用します。 NXP Android BSPでi.MX8M Plusを使用し、CANバスと通信するディスプレイシステム(デジタルクラスター)を開発しています。 プロセスに関する私の理解が正しいかどうか確認したいのですが:- -> NXP から Android BSP イメージ (Linux カーネルと CAN ドライバを含む) をダウンロードしてフラッシュします。 ->BSP はすでに SocketCAN をサポートしているため、CAN HAL またはカーネル コードを変更する必要はありません。 -> Android Studio から、次のようなアプリを構築 CAN。 -NDK/JNI経由でC/C++を使用してSocketCANインターフェース(例:can0)を開きます -バスからCANフレームを受信する -それらをデコードし、Android アプリ (Java/Kotlin レイヤー) の UI 変数 (速度、RPM など) を更新します。 ->FUTUREには、カメラ機能とナビゲーション機能を追加する予定で、これらも同じ Android Studio アプリに実装する予定です。 ご確認いただけますでしょうか: -> Android BSP 環境で CAN 通信を使用する場合、この全体的なアプローチは正しいでしょうか? -> Android Studio (JNI 経由) を使用してアプリから SocketCAN データを開いて読み取るのは正しい方法ですか? -> カメラやナビゲーションの統合については、Android Studio(アプリケーション層)で直接開発しても問題ありませんか? ->このプロセスが正しくない場合、従うべき適切な方法またはアーキテクチャを説明していただけますか? 私はこのプラットフォームに非常に不慣れなので、CAN を使用した Android BSP 開発の正しいフローを説明する明確な説明や公式ドキュメントの参照をいただければ幸いです。 Re: iMX8MPLUS - ANDROID BSP こんにちは、 ほとんどの場合、その通りです。Android Studio を使用して Android 用アプリを作成するのが最善の方法です。そのためには、Android のドキュメントを確認する必要がありますが、Android 開発者の Web ページほど適切な場所はありません。 https://developer.android.com/studio/intro また、まず Linux で数回テストを行って、ボードと CAN インターフェースに慣れてから、Android の世界に切り替えることをお勧めします。 よろしくお願いいたします。 アルド。
記事全体を表示
有些 Udisk 无法在 MCIMX6ULL-EVK 评估板中枚举 我们有两个 128GB 和 64GB 的 Udisk。两者都可以在 MX8MP-EVK 评估板中列出。64GB 可以在 MCIMX6ULL-EVK 评估板中列出,但是 64GB 不能。 恩智浦在 MCIMX6ULL-EVK 评估板中的两个演示固件 L4.1.15_2.0.0 和 L5.4.24-2.1.0_images_mx6UL7D 都可以重现这个问题。 以下是 MCIMX6ULL-EVK 评估板上的测试日志: 恩智浦 i.MX 版本 5.4-zeus imx6ul7d ttymxc0 imx6ul7d 登录: root 最后登录Thu May 28 16:05:12 UTC 2020 on tty7 root@imx6ul7d:~# root@imx6ul7d:~# root@imx6ul7d:~# 尝试 64GB udisk,但总是失败 -sh: change: command not found root @imx6ul7d:~# ro ot @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~#[33.127440] VSD_3V3:禁用 [33.130571] can-3v3:禁用 [33.977402] usb 1-1:使用 ci_ hdrc [34.030526] usb 1-1:找到了新 USB 设备,idvendor=346D,idProduct=567 8,bProduct=5678 CDDevice= 3.20 [34.038928] usb 1-1:新 USB 设备字符串:Mfr=1,产品 = 2,序列号 = 3 [34.046215] usb 1-1:产品:磁盘 20 [34.056 993] usb 1-1: 制造商:USB[34.064009] usb 1-1:序列号:FC31114725D35 [34.081397] usb-storage 1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备 [34.105046] sc si host0:usb-storage 1-1:1.0 [35.129674] scsi 0:0:0:0:直接访问供应商产品代码 3.20 PQ:0 ANSI:4 [35.154632] sd 0:0:0:0:[sda] 122880000 512 字节逻辑块:(62.9 GB/58.6 GiB) [35.170574] sd 0:0:0:[sda] 122880000 512 字节逻辑块:(62.9 GB/58.6 GiB) [35.170574] sd 0:0:0:[sda] 122880000] 写入保护已关闭 [35. 190603] sd 0:0:0:0:[sda] 未找到缓存模式页面 [35.195948] sd 0:0:0:[sda] 假设驱动器缓存:通过 [35.236559] 写入 sda:sda1 [35.252883] sd 0:0:0:0:[sda] 连接的 SCSI 可移动磁盘 [35.2739 42] usb 1-1:断开 USB 连接,设备编号 2 [35.284399] sd 0:0:0:0:[sda] 标签 #0 失败结果:hostByte=did_Error driverbyte=driver_OK [35.292811] sd 0:0:0:[sda] 标签 #0 CDB:读取 (10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00 [35.300184] blk_update_request:I/O 错误,dev sda,扇区 122879872 op 0x0 😞 READ) 标志 0x80700 phys_seg 1 pri o class 0 [35.320469] scsi 0:0:0:0:[sda] 标签 #0 失败结果:hostByte=did_Error driverByte=driver_OK [35.329034] scsi 0:0:0:0:[sda] da] 标签 #0 CDB:阅读 (10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 00 08 00 [35.336534] blk_update_request:I/O 错误,dev sda,扇区 122879872 op 0x0 😞 读取) 标志 0x0 prio class 0 [35 .347154] dev sda 出现缓冲区 I/O 错误,逻辑块 15359984,异步页面读取 [35.727532] usb 1-1:使用 ci_3 的新高速 USB 设备 3 hdrc [46.307351] usb 1-1:设备不接受地址 3,错误 -110 [46.457428] usb 1-1:使用 ci_hdrc [51.967329] usb 1-1:设备不接受地址 4,错误 -71 [51.973421] ] usb usb1-port1:尝试重启电源 [52.467402] usb 1-1:使用 ci_hdrc [52.637376] usb 1-1:设备无响应,设备描述符读取/64,错误 -71 [57.927378] usb 1-1:设备无响应,设备描述符读取/64 ,错误 -71 [58.197409] usb 1-1:使用 ci_hdrc [58.367365] usb 1-1:设备无响应,设备描述符读取/6 4,错误 -71 [63.687362] usb 1-1:设备无响应,设备描述符读取/64,错误 -71 [63.807378] usb usb1-port1:无法枚举 USB 设备 root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~#[76.317394] usb 1-1:使用 ci_hdrc [76.370177] usb 1-1:找到新的 USB 设备,idvendor=346D,idProduct=5678,bcdDevice= 3.20 [76.378577] usb 1-1:新 USB 设备字符串:Mfr=1,产品 = 2,序列号 = 3 [76.385854] usb 1-1:产品:磁盘 20 [76.3970 14] usb 1-1:制造商:USB [76.403918] usb 1-1:制造商:USB [76.403918] USB 1-1: 序列号:FC31114725D35[76.422972] usb-storage 1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备 [76.445697] scsi host0:usb-storage 1-1:1.0 [77.529821] scsi 0:0:0:直接访问供应商产品代码 3.20 PQ:0 ANSI:4 [77.554400] sd 0:0:0:0:[sda] 122880000 512 字节逻辑块:(62.9 GB/58.6 GiB)[77.570541] sd 0:0:0:[sda] 写入保护已关闭 [77.587488] sd 0:0:0:0:[sda] 未找到缓存模式页面 [77.592898] sd 0:0:0:[sda] 假设驱动器缓存:通过 [77.648590] sd 0:0:0 写入 sda:sda 1 [77.662782] sd 0:0:0:0:[sda] 附加 SC S SI 可移动磁盘[77. 683719] usb 1-1:断开 USB 连接, 设备编号 7[77.694214] sd 0:0:0:0:[sda] 标签 #0 失败结果:hostByte=did_error driverbyte=driver_OK [77.702615] sd 0:0:0:[sda] 标签 #0 CDB:阅读 (10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00 [77.709992] blk_update_request:I/O 错误,开发人员,扇区 122879872 op 0x0 😞 读取) 标志 0x80700 phys_seg 1 pri o class 0 [77.730370] scsi 0:0:0:0:[sda] 标签 #0 失败结果:hostByte=did_Error driverByte=driver_OK [77.738932] scsi 0:0:0:0:[sda] 标签 #0 CDB:阅读 (10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 00 08 00[77.746434] blk_update_request:I/O 错误,dev sda,扇区 122879872 op 0x0 😞 读取) 标志 0x0 prio class 0 [77.757035] dev sda 出现缓冲区 I/O 错误,逻辑块 15359984,异步页面读取 [78.147306] usb 1-1:使用 ci_8 的新高速 USB 设备编号 8 h drc [86.837348] usb 1-1:设备不接受地址 8,错误 -71 [87.947309] usb 1-1:使用 ci_hdrc [88.397411] usb 1-1:设备 不接受地址 9,错误 -71 [8 8.403501] usb usb1-port1 :尝试重启电源 root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# ro ot @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# roo t @imx6ul7d:~# 更改 128GB udisk,总是成功的 -sh:更改:找不到命令 @imx6ul7d:~# ro ot @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d: ~# root:~#[134.957400] usb 1- 1: 使用 ci 的新高速 USB 设备编号 11 _hdrc [135.010205] usb 1-1: 全新 USB @imx6ul7d 设备已找到,idvendor=346D,idProduct=5678,bcdDevice= 3.20[135.018605] usb 1-1:新 USB 设备字符串:Mfr=1,产品=2,序列号=3 [135.025887] usb 1-1:产品:磁盘 20 [135.037000] usb 1-1:制造商:USB [135.043977] usb 1-1:序列号:FC2900B1485C4 [135.062849] usb-storage 1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备 [135.085469] scsi ho st0:usb-storage 1-1: 1. 0 [136.169604] scsi 0:0:0:直接访问供应商产品代码 3.20 PQ:0 ANSI:4 [136.194433] sd 0:0:0:0:[sda] 245760000 512 字节逻辑块:(126 GB/117 GiB) [136.210578] sd 0:0:0:[sda] 写入保护已关闭 [136.22784 8] sd 0:0:0:0:[sda] 未找到缓存模式页面 [136.233 272] sd 0:0:0:[sda] 假设驱动器缓存:通过 [136.289093] 写入 sda:sda1 [136.310555] sd 0:0:0:0:[sda] 已连接 SCSI 可拆卸磁盘 [138. 115645] ext4-FS (sda1) :已挂载 采用有序数据模式的文件系统。选项:(空) root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# df 文件系统 1K 块已使用百分比安装在 /dev/ root 上 1215192 746488 387904 66%/devtmpfs 168088 4 168084 1% /dev tmpfs 250520 0 0% /d ev/shm tmpfs 250520 8972 241548 4% /run tmpfs 250520 250520 0% /run tmpfs 250520 8972 241548 4% /run tmpfs 250520 250520 0% /run tmp0 250520 0% /sys/fs/cgrou p tmpfs 250520 4 250516 1% /tmp tmpfs 250520 148 250372 1% /var/valitle /dev /mmcblk1p 1 27 130 10722 16408 40% /run/media/mmcblk1p1 tmpfs 50104 4 50100 1% /run/user/0/ dev/sda1 120819424 61452 114592 1% /run/media/sda1 root @imx6ul7d:~# [161.140099] usb 1-1:USB 1-1:USB 断开连接,设备编号 11 [164.677402] usb 1-1:全新使用 ci_hdrc [164.730130] usb 1-1 的编号 12 的高速 USB 设备:找到了新的 USB 设备,idvendor=346D,idProduct=5 678,bcdDevice= 3.20 [164.738530] usb 1-1:新 USB 设备字符串:Mfr=1,产品=2,序列号 =3[16 4.745816] us b 1-1: 产品:磁盘 20[164.756858] usb 1-1:制造商:USB [164.763932] usb 1-1:序列号:FC2900B1485C4 [164.790406] us b-storage 1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备 [164.822090] scsi host0: usb-存储 1-1:1.0 [165.849535] scsi 0:0:0:直接访问供应商产品代码 3.20 PQ:0 ANSI:4 [165.874608] sd 0:0:0:0:[sda] 245760000 512 字节逻辑块:(126 GB/117 GiB) [165.887981] sd 0:0:0:[sda] 245760000 512 字节逻辑块:(126 GB/117 GiB) [165.887981] sd 0:0:0:[sda] 写入保护已关闭 [165.907494] sd 0:0:0:0:[sda] 未找到缓存模式页面 [165.912 845] sd 0:0:0:[sda] 假设驱动器缓存:通过 [165.958829] 写入 sda:sda1 [165.979338] sd 0:0:0:0:[sda] 连接的 S CSI 可移动磁盘 [16 7.820051] ext4-FS (sda1):已安装 采用有序数据模式的文件系统。选项:(空) root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~#[178.797249] usb 1-1:USB 断开连接,设备编号 12 root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# roo t @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# 重试 64GB udisk,总是失败 -sh:更改:找不到命令 ro ot @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# [206.277395] usb 1-1: 使用 ci_hdrc [206. 330256] usb 1-1:找到新 USB 设备,idvendor=346D,idProduct=5678,bcdDevice= 3.20 [206.338667] usb 1-1:新 USB 设备字符串: Mfr=1,产品 = 2,序列号 = 3[206.345948] usb 1-1:产品:磁盘 20 [206.356882] usb 1-1:制造商:USB[206.363925] usb 1-1:序列号:FC31114725D35 [206.381244] usb-存储 1-1:1.0:检测到 US B 大容量存储设备 [206.403761] scsi 主机 0:usb-存储 1-1: 1. 0 [207.449663] scsi 0:0:0:0:直接访问供应商产品代码 3.20 PQ:0 ANSI:4 [207.474740] sd 0:0:0:0:0:[sda] 122880000 512 字节逻辑块:(62.9 GB/58.6 GiB) [207.487973] sd 0:0:0: 0:[sda] 122880000 512 字节逻辑块:(62.9 GB/58.6 GiB) [207. 487973] sd 0:0:0:[s da] 写入保护已关闭 [207.510688] sd 0:0:0:0:[sda] 未找到缓存模式页面 [207.516111] sd 0:0:0:[sda] 假设驱动器缓存:通过 [207.558710] 写入 sda:sda1 [207.579364] sd 0:0:0:0:[sda] 附加 S CSI 可移动磁盘[20 7.596929] usb 1-1:USB 断开连接,设备编号 13[207.602671] sd 0:0:0:[sda] 标签 #0 失败结果:hostByte=did_error driverbyte=driver_OK [207.611076] sd 0:0:0:[sda] 标签 #0 CDB:读取 (10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 00 08 00 [207.618463] blk_update63 _request:I/O 错误,开发人员,扇区 122879872 op 0x0 😞 读取) 标志 0x80700 phys_seg 1 pri o class 0 [207.643260] scsi 0:0:0:0:[sda] 标签 #0 失败结果:hostByte=did_Error driverByte=driver_OK [207.651824] scsi 0:0:0:0:0:0:0:[sda] 标签 #0 CDB:阅读 (10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00[207.659379] blk_update_request:I/O 错误,dev sda,扇区 122879872 op 0x0 😞 读取) 标志 0x0 prio class 0[207.669949] dev sda 出现缓冲 I/O 错误,逻辑块 15359984,异步页面读取 [208.067342] usb 1-1:使用的新高速 USB 设备编号 14 ci_h drc root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# roo t @imx6ul7d:~#[218.627329] usb 1-1:设备不接受地址 14,错误 -110 [218.777517] usb 1-1: 使用 ci_hdrc [224.287335] usb 1-1:设备不接受地址 15,错误 -71 [224.293525] usb usb1-port1:尝试重启电源 [224.787394] usb 1-1:使用 ci_hdrc[224.957376] usb 1- 1:设备无 响应,设备 描述符读取/64,错误 -71[230.247424] usb 1-1:设备无响应,设备描述符读取/64,错误 -71 [230.517415] usb 1-1:使用 ci_hdrc [230.687 412] usb 1-1:设备无响应,设备描述符读取/64,错误 -71 [236.007405] usb 1-1:设备无响应,设备描述符读取/64,错误- 71 [236.127474] usb usb 1-port1:无法枚举 USB 设备 root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~#[1177.397394] usb 1-1: 使用 ci_hdrc [1177.450285] usb 1-1:找到了新的 USB 设备,idvendor=346D,idProduct=5678,bcdDevice= 3.20 [1177.458688] usb 1-1:新的 USB 设备字符串:Mvendor=346D,idProduct=5678,bcdDevice= 3.20 [1177.458688] usb 1-1:新 USB 设备字符串:Mvendor=346D,idProduct=fr=1,产品=2,序列号 =3 [1177.465961] usb 1-1:产品:磁盘 20[1177.476789] usb 1-1:制造商:USB [1177.483826] usb 1-1: 序列号:FC31114725D35[1177.503847] usb-storage 1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备[ 1177.525431] scsi host0:usb -storage 1-1:1.0 [1178.569560] scsi 0:0:0:0:直接访问供应商产品代码 3.20 PQ:0 ANSI:4 [1178.595649] sd 0:0:0:0:[sda] 122880000 512 字节逻辑块:(62.9 GB/58.6 GiB) [1178.612255] sd 0:0:0:[sda] 122880000 512 字节逻辑块:(62.9 GB/58.6 GiB) [1178.612 255] sd 0:0:0:[sda] 122880000] 写入保护已关闭 [1178.634376] sd 0:0:0:0:[sda] 未找到缓存模式页面 [1178.639860] sd 0:0:0:[sda] 假设驱动器缓存:通过 [1178.667061] 写入 sda:sda1 [1178.683380] sd 0:0:0:0:[sda] 已连接 S CSI 可拆卸磁盘 [1178.70 4463] usb 1-1:USB 断开连接,设备编号 18 [1178.713191] sd 0:0:0:[sda] 标签 #0 失败结果:hostByte=did_error driverbyte=driver_OK [1178.721585] sd 0:0:0:[sda] 标签 #0 CDB:读取 (10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 00 08 00 [1178.728953] blk_update53 _request:I/O 错误,开发人员,扇区 122879872 op 0x0 😞 READ) 标志 0x80700 phys_seg 1 pri o class 0 [1178.753859] scsi 0:0:0:0:0:[sda] 标签 #0 失败结果:hostByte=did_Error driverByte=driver_OK [1178.762423] scsi 0:0:0:0:0:[sda] 标签 #0 CDB:阅读 (10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00 [1178.769993] blk_update_request:I/O 错误、dev sda、扇区 122879872 op 0x0 😞 读取) 标志 0x0 prio class 0 [1178.780566] dev sda 出现缓冲区 I/O 错误,逻辑块 15359984,异步页面读取 [1179.167312] usb 1-1:新高速 USB 设备编号 19 使用 ci_hdrc [1179.747351] usb 1-1:设备不接受地址 19,错误 -71 [1231.457317] usb 1-1:使用 ci_hdr c [1231.509890 ] usb 1-1:找到新 USB 设备,id vendor= 346d,idProduct=5678,bcdDevice= 3.20 [1231.518295] usb 1-1:新 USB 设备字符串:Mfr=1,产品 = 2,序列号 = 3 [1231.525582] usb 1-1:产品:磁盘 20 [1231.536329] usb 1-1:制造商:USB [123 1.543336] usb 1-1: 序列号:FC31114725D35 [1231.561890] usb-storage 1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备 [1231.584731] scsi host0:usb-storage 1-1:1.0 [1232.649677] scsi 0:0:0:直接访问供应商产品代码 3.20 PQ:0 ANSI:4 [1232.674366] sd 0:0:0:0:[sda] 122880000 512 字节逻辑块:(62.9 GB/58.6 GiB)[1232.687983] sd 0:0:0:0:[sda] 写入保护已关闭 [1232.710654] sd 0:0:0:0:0:[sda] 未找到缓存模式页面 [1232.716076] sd 0:0:0:[sda] 假设驱动器缓存:通过 [1232.768537] sd 0:0:0 写入 sda:sda 1 [1232.790606] sd 0:0:0:0:[sda] 已附上 SCSI 可移动磁盘 [1232.809177] usb 1-1:USB 断开连接,设备编号 21[1232.820341] sd 0:0:0:[sda] 标签 #0 失败结果:hostByte=did_error driverbyte=driver_OK [1232.828769] sd 0:0:0:[sda] 标签 #0 CDB:读取 (10) 28 00 07 52 ff 80 00 00 08 00 [1232.836102] blk_102 update_request:I/O 错误,dev sda,扇区 122879872 op 0x0 😞 读取) 标志 0x80700 phys_seg 1 pri o class 0 [1232.858688] scsi 0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0 0: [sda] 标签 #0 CDB:阅读 (10) 28 00 07 52 ff 80 #0 00 00 08 00[1232.874768] blk_update_request:I/O 错误,开发人员,扇区 122879872 op 0x0 😞 读取) 标志 0x0 phys_seg 1 prio class 0 [12 32.885360] dev sda 出现缓冲区 I/O 错误,逻辑块 15359984,异步页面读取 [1233.277349] usb 1-1:使用的新高速 USB 设备编号 22 ci_h drc root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# root @imx6ul7d:~# df 文件系统 1K 个区块已使用百分比安装在 /dev/ root 1215192 746488 387904 66%/devtmpfs 168088 4 168084 1% /dev tmpfs 250520 0 250520 0 0% /dev/shm tmpfs 250520 241568 4% /run tmpfs 250520 0 250520 0% /run tmpfs 250520 0 250520 0% sys/fs/cgrou p tmpfs 250520 4 250516 1% /tmp tmp fs 250520 184 250336 1% /var/var/volatile /dev/mmcblk1p1 27130 107 22 16408 40% /run/ mmcblk1 p1 tmpfs 50104 4 50100 1% /run/user/0 root @imx6ul7d:~# [1243.827330] us b 1-1:设备不接受地址 22,错误 -110 [1243.977433] usb 1-1:使用 ci_hdrc 的新高速 USB 设备 编号 23 root @imx6ul7d:~# [1249.487330] usb 1-1:设备不接受地址 23,错误 -71 [1249.493511] usb usb1-port1:尝试重启电源 [1249.987 411] usb 1-1:使用 ci_hdrc [1250.157372] usb 1-1: 设备无响应,设备描述符读取/64,错误 -71 [1255.372]] usb 1-1:设备无响应,设备描述符读取/64,错误 -71 [1255.717429] usb 1-1:使用 ci_hdrc [1255.887415] usb 1-1:使用 ci_hdrc[1255. 887415] usb 1-1:设备 编号 响应,设备描述符读取/64,错误 -71[1261.207667] usb 1-1:设备无响应,设备描述符读取/64,错误 -71 [1261.327356] usb usb1-port1:无法枚举 USB 设备 除 Udisk 外,硬件和软件均来自恩智浦。造成这一问题的根本原因是什么? i.MX6UL Re: Some Udisks fail to be enumerated in the MCIMX6ULL-EVK evaluation board 问题的根本原因是这款 64GB Udisk 无法向后兼容 USB 2.0。 Re: Some Udisks fail to be enumerated in the MCIMX6ULL-EVK evaluation board 更正错字:128GB 的 Udisk 可以在 MCIMX6ULL-EVK 评估板中枚举,而 64GB 的 Udisk 不能。   其他信息: 上述两款 Thinkplus Udisk 均为 联想品牌产品。如下图所示:
記事全体を表示
frdmrw612_fmstr_example_wifi 通过向导导入 WIFI 示例项目。执行以下操作: 1.etwork_wifi.c 修改 AP SSID 和密码以版本项目。 2.使用 CMD 将映像写入闪存,"loadbin D:NXP_V24frdmrw612_fmstr_example_wificomponentconn_fwloaderfw_binrw61x_sb_ble_15d4_combo_a2.bin,0x085e0000" 。 3.运行 IDE 调试项目后,请在此处停留。 我不知道问题出在哪里? Re: frdmrw612_fmstr_example_wifi 你好@沈先生,希望你一切都好。 请注意,如适用于 RW61x 的 UM11799-恩智浦 Wi-Fi 和蓝牙演示应用程序第 4.1.1 节所述,您的 Wi-Fi 应用程序所需的固件是同一路径中标记为 " rw61x_sb_wifi_a2.bin " 的固件( /元器件/conn_fwloader/fwloader/fw_bin/)。 请在加载该固件后尝试该示例,并告诉我问题是否已解决。
記事全体を表示