Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
FlexCAN0 RXFIFO DMA nonSDK S32K144 S32DS13の例 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** 詳細な説明: FlexCAN 0 を RXFIFO にメッセージを送受信するように設定します。 LOOPBACK モードが有効になっています。 RXFIFO IDテーブルには2つのIDが設定されます。 DMA は、RXFIFO からメッセージを読み取るように構成されています。 DMA メジャー割り込み内では、新しいメッセージは次のように送信されます。 どの Identifier 受け入れフィルターがヒットしましたか。 ------------------------------------------------------------------------------ テストHW:S32K144 EVB-Q100 MCU:PS32K144HFVLL 0N77P Fsys:160MHzの デバッガー: Lauterbach 対象:internal_FLASH ******************************************************************************** 改訂履歴: 1.0 Sep-4-2017 Petr Stancik 初期バージョン ******************************************************************************* 全般 Re: 例 S32K144 FlexCAN0 RXFIFO DMA nonSDK S32DS13 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 上記のコードをどこに追加しましたか..私も同じ問題に直面しています Re: 例 S32K144 FlexCAN0 RXFIFO DMA nonSDK S32DS13 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CANソフトウェアバッファメモリをアライメントした後に解決しました。 組合 { uint8_tバッファ[64]; 構造 体 { uint32_tバフ1; uint32_tバフ2; uint32_tデータ1; uint32_tデータ2; }MBS[8]; }CAN_RxData __attribute__((整列(64)));; Re: 例 S32K144 FlexCAN0 RXFIFO DMA nonSDK S32DS13 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 私もあなたと同じ問題を抱えています。もう解決しましたか
查看全文
ADAS:恩智浦汽车雷达解决方案简介 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将探讨制造具有成本竞争力的、现代化的、快速啁啾的汽车雷达传感器所需的半导体器件。我们将审查每个基本 IC 构建模块的特性和功能,并确定其关键属性/规格。我们将检查并解释 IC 之间的典型互连。我们将简要回顾雷达的工作原理,重点介绍每个硬件模块如何支持雷达传感器的运行。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将探讨制造具有成本竞争力的、现代化的、快速啁啾的汽车雷达传感器所需的半导体器件。我们将审查每个基本 IC 构建模块的特性和功能,并确定其关键属性/规格。我们将检查并解释 IC 之间的典型互连。我们将简要回顾雷达的工作原理,重点介绍每个硬件模块如何支持雷达传感器的运行。
查看全文
HoverGames 挑战 1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 用传单灭火 无论是人为还是自然火灾,都很难预测和控制。火灾造成数十亿美元的损失,摧毁整个城镇和森林,并使无数生命处于危险之中,其中包括前线的急救人员。 HOVERGAMERS 是您提供帮助的机会 本次比赛的目标是构建一个解决方案,让您的 HoverGames 无人机能够以您能想到的任何方式协助消防员执行任务,从野火到城市火灾。恩智浦HoverGames 无人机开发套件包含您开发飞行机器人所需的一切。 您将让您的 HoverGames 无人机做什么? 你的无人机能帮助协调消防队伍吗?它能运送物资,或将通讯或物流网络扩展到难以到达的地区吗?它能扫描燃烧的建筑物以精确定位热点吗?它能在火灾发生前就探测到并预防火灾吗? 为了激发你的头脑风暴,这里有一些想法: 将通信延伸至难以到达的地区 精确定位热点 监测新出现的火灾和潜在的火灾重新开始 跟踪和监控处于危险中的资源、动物和人员 带领某人走出荒野 提供态势感知方面的见解 向受困人员提供资源,例如防毒面具、照明弹或民用无线电 仅允许授权访问无人机 识别和批准无人机操作员 识别不应出现在该区域的其他无人机 挑战1“用传单灭火”
查看全文
新しい超低消費電力BLEシステム・オン・チップによる設計 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、小型コイン型電池で複数年にわたって動作可能な豊富な機能セットを備えた小型フォームファクタ製品向けの QN9080 BLE SoC ポートフォリオの機能と設計上の利点に焦点を当てます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このセッションでは、小型コイン型電池で複数年にわたって動作可能な豊富な機能セットを備えた小型フォームファクタ製品向けの QN9080 BLE SoC ポートフォリオの機能と設計上の利点に焦点を当てます。
查看全文
偽造防止アプリケーションのためのセキュア認証 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ほぼすべての市場で、ブランドオーナーは自社製品の偽造品による脅威の増大に直面しています。偽造された電子アクセサリーは、多くの場合、品質が劣って製造されており、企業の収益源に影響を与えるだけでなく、製品の信頼性と安全性の問題、および企業ブランドへの損害を引き起こす可能性があります。NXPのA1006セキュアオーセンティケータが、偽造、ハッキング、攻撃を防止し、システムを安全に保つ堅牢なセキュリティソリューションを提供する方法をご覧ください。低消費電力、小型フットプリント、柔軟なインターフェースを備えたA1006は、電子偽造者の一般的なターゲットであるさまざまな電子機器に簡単に統合できる優れたセキュリティを提供します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ほぼすべての市場で、ブランドオーナーは自社製品の偽造品による脅威の増大に直面しています。偽造された電子アクセサリーは、多くの場合、品質が劣って製造されており、企業の収益源に影響を与えるだけでなく、製品の信頼性と安全性の問題、および企業ブランドへの損害を引き起こす可能性があります。NXPのA1006セキュアオーセンティケータが、偽造、ハッキング、攻撃を防止し、システムを安全に保つ堅牢なセキュリティソリューションを提供する方法をご覧ください。低消費電力、小型フットプリント、柔軟なインターフェースを備えたA1006は、電子偽造者の一般的なターゲットであるさまざまな電子機器に簡単に統合できる優れたセキュリティを提供します。
查看全文
Hands-On Workshop: MQX Application Builder The MQX Application Builder is the most recent addition to the MCUXpresso Config Tools. In this session you will use this powerful tool to rapidly create a sophisticated IoT application without requiring detailed knowledge of the protocols used, or how to configure them. By the end of the session you will have created an application that serves up customized web pages, uses the REST and MQTT protocols to remotely access key application parameters, interfaces with a cloud server, synchronize with a time server, remotely control your application with Lua Scripting Language, and more. Learn the power of using the MQX platform over other operating system such as FreeRTOS. The MQX Application Builder is the most recent addition to the MCUXpresso Config Tools. In this session you will use this powerful tool to rapidly create a sophisticated IoT application without requiring detailed knowledge of the protocols used, or how to configure them. By the end of the session you will have created an application that serves up customized web pages, uses the REST and MQTT protocols to remotely access key application parameters, interfaces with a cloud server, synchronize with a time server, remotely control your application with Lua Scripting Language, and more. Learn the power of using the MQX platform over other operating system such as FreeRTOS. Software & Tools
查看全文
安全与IVN:恩智浦汽车网络安全 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车行业正在快速发展,汽车正在从简单的交通工具转变为个性化的移动信息中心。所有这些新的电子功能都为驾驶员带来了巨大的好处,提高了舒适性、便利性、安全性和效率。但这些功能也伴随着新的风险。现代车辆具有无线接口,可将这些“联网汽车”的车载系统连接到外部网络,这为黑客提供了切入点。本次会议将介绍一种分层汽车安全架构的提案,该架构提供一种纵深防御方法来保护车辆安全,包括安全的外部接口、安全的域隔离、安全的内部通信和安全的软件执行。此外,会议还将描述如何在设计、制造、使用和报废的整个车辆生命周期中支持所有这些安全层。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 汽车行业正在快速发展,汽车正在从简单的交通工具转变为个性化的移动信息中心。所有这些新的电子功能都为驾驶员带来了巨大的好处,提高了舒适性、便利性、安全性和效率。但这些功能也伴随着新的风险。现代车辆具有无线接口,可将这些“联网汽车”的车载系统连接到外部网络,这为黑客提供了切入点。本次会议将介绍一种分层汽车安全架构的提案,该架构提供一种纵深防御方法来保护车辆安全,包括安全的外部接口、安全的域隔离、安全的内部通信和安全的软件执行。此外,会议还将描述如何在设计、制造、使用和报废的整个车辆生命周期中支持所有这些安全层。
查看全文
MPC5777M TSENS 温度计算示例 GHS616 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** 详细描述: 示例展示了借助 TSENS 进行 MCU 的温度测量。 TSENS0 的校准常数从测试闪存中读取, SARADC_B 设置为测量 Vbg 和 TSENS 输出。 计算出的内部温度可以显示在终端上。 EVB连接: 母板 J14-SCI_RX开启 J13-SCI_TX开启 J25——SCI_PWR开启 查看 PC 终端上的结果(19200、8N1、无)。您应该看到以下文本 (肯定有不同的值) TSENS——温度测量 按任意键继续... 从测试闪存读取的TSENS校准常数 TSCA = 184 TSCB = 21   T = (232 + TSCA * 2^-6) * TSENS_code / VBG_code - (273 + TSCB * 2^-4) [摄氏度] ---------------------------------------------------------------------------- VBG_code = 251 TSENS_code = 339 TSENS温度=42.91摄氏度 ------------------------------------------------------------------------------ 测试硬件:MPC5777M 面罩组:0N50N 目标:RAM、internal_FLASH Fsys:600 MHz PLL1,带 40 MHz 晶振参考 终端:19200波特,8N1 ******************************************************************************** 概述
查看全文
使用 MCUXpresso 软件和工具优化 FreeRTOS ™ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本课程展示如何使用 MCUXpresso SDK 和 IDE(包括 Segger SystemView 和 Percepio Tracealizer 等工具)优化 FreeRTOS ™应用程序。会议涵盖使用配置设置优化 RTOS、使用 NXP Kernel Awareness 检查堆栈和运行时、使用 Segger RTT 和 SystemView 传输实时数据,以及使用 RTOS 和应用程序跟踪分析和优化系统性能。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本课程展示如何使用 MCUXpresso SDK 和 IDE(包括 Segger SystemView 和 Percepio Tracealizer 等工具)优化 FreeRTOS ™应用程序。会议涵盖使用配置设置优化 RTOS、使用 NXP Kernel Awareness 检查堆栈和运行时、使用 Segger RTT 和 SystemView 传输实时数据,以及使用 RTOS 和应用程序跟踪分析和优化系统性能。
查看全文
システムコントローラファームウェア101 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これは、システムコントローラーユニット(SCU)/システムコントローラーファームウェア(SCFW)の概念を理解するのに役立つことを目的とした一連のドキュメントです。   はじめに 電力管理サービス リソース管理サービス パッド設定サービス タイマーサービス その他のサービス   その他の有用なリソース: https://community.nxp.com/docs/DOC-344684 (2019) i.MX 8 システムコントローラーユニットとシステムコントローラーファームウェアオーバーview (2018) Clusters & Infotainment: Introduction to the i.MX 8 System Controller Unit (2017 少し古いですが、正しいブートシーケンスについてはリファレンスマニュアルの第5章「システムブート」を参照してください) QNX および Linux 用のシステム コントローラ ファームウェア コマンド ライン ユーティリティ 最新のシステムコントローラーファームウェアポーティングキットは、から入手できます i.MX ソフトウェアおよび開発のWebページ: ポーティングキットにはドキュメントが含まれており、ソースからSCFWをビルドし、ボード依存パーツに変更を加えることができます。 API ドキュメントでは、システム コントローラー ファームウェア API 構文について説明し、システムの概要と一般的な概要のセクションがあります。 ポートドキュメントには、各ボードコンポーネントの機能と、SCFWを移植する全体的なプロセスに関する情報が含まれています。 i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus
查看全文
ビークルダイナミクス:IGBTゲートドライブ統合ドライバーの進歩により、高電圧/高電流インバーターを簡素化 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコースでは、高電圧(HV)電気の詳細なシステム分析を提供し、MCU、GDIC、およびIGBTが個別に、またはシステムとしてどのように機能するかを確認します。高効率で安全なHVモータ駆動を実現するためのEV/HEV用動力システム・部品について解説します。NXPの新しいHV IGBT GDIC、GD3100、Fuji GEN 7 IGBTモジュールのシステムブロック図とオシロスコープのスクリーンショットを使用して、より小さく、より効率的で、低コストのHVインバータ設計を実現する方法を検討します。IGBTの効率を最大にするためのチューニングを可能にするSPIインターフェースのプログラマビリティ、熱設計の考慮事項、レイアウトの考慮事項、パワーバジェットの評価、電源投入シーケンス、短絡障害の管理、温度監視、および高度な機能がシステムASILレベルDおよびISO26262認証を取得することを確認します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このコースでは、高電圧(HV)電気の詳細なシステム分析を提供し、MCU、GDIC、およびIGBTが個別に、またはシステムとしてどのように機能するかを確認します。高効率で安全なHVモータ駆動を実現するためのEV/HEV用動力システム・部品について解説します。NXPの新しいHV IGBT GDIC、GD3100、Fuji GEN 7 IGBTモジュールのシステムブロック図とオシロスコープのスクリーンショットを使用して、より小さく、より効率的で、低コストのHVインバータ設計を実現する方法を検討します。IGBTの効率を最大にするためのチューニングを可能にするSPIインターフェースのプログラマビリティ、熱設計の考慮事項、レイアウトの考慮事項、パワーバジェットの評価、電源投入シーケンス、短絡障害の管理、温度監視、および高度な機能がシステムASILレベルDおよびISO26262認証を取得することを確認します。
查看全文
The i.MX8MM suspend power test on the modified boards with 4.14.98 post GA release After rework the board, enable two OTG controllers in Linux DTB file and disable VBUS valid comparator when in suspend mode by clear USB_OTGx_PHY_CTL2 bit 16.  Then we get the following power data on suspend mode  Suspend Mode     ****  The page is under internal check **** i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano
查看全文
例 S32R274 FlexCAN_with_Interrupts S32DS_1.1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: *アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数に設定します。 *周辺機器のセットアップクロック、 * * FlexCANペリフェラルを含むMCUを初期化します。 * FlexCANがCANメッセージを送受信するように設定します。 * * この例の前のバージョンに個別の RX マスキングが追加されました。 * IDの異なる3つのメッセージは、MB0、MB1、MB2 FlexCAN_0送信されます。 * これらのメッセージは、マスキングに従って MB0、MB1、MB2 FlexCAN_1受信されます *設定を登録します。 * ※MB0データ受信は割り込みを使用します。 * * * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:S32R274RRUEVB、MPC57xxマザーボード ※MCU:S32R274KAMMM 1N58R * Fsys:PLL0 240MHz * Z4コア120MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * PeMicroのUSB-ML-PPCNEXUS ※対象:internal_FLASH(デバッグモード、debug_ram、リリースモード) * EVB接続: * ※J35ジャンパーは両方とも取り外す必要があります。 * * * J35.2をPA14に接続します(CAN_1 TX) * J35.4をPA15(CAN_1 RX)に接続します * * CAN0はJ37に内部で接続されています(このピンはドーターカードに配置されます) * * CAN P5.2 を J37.2 (CAN_1 および CAN_0 CANL に接続) * CAN P5.1をJ37.1(CAN_1およびCAN_0 CANH)に接続します * *この接続は観察する必要があり、そうでない場合は正しい通信が行われます。 ※CANモジュールは保証対象外です。 * * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: *アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数に設定します。 *周辺機器のセットアップクロック、 * * FlexCANペリフェラルを含むMCUを初期化します。 * FlexCANがCANメッセージを送受信するように設定します。 * * この例の前のバージョンに個別の RX マスキングが追加されました。 * IDの異なる3つのメッセージは、MB0、MB1、MB2 FlexCAN_0送信されます。 * これらのメッセージは、マスキングに従って MB0、MB1、MB2 FlexCAN_1受信されます *設定を登録します。 * ※MB0データ受信は割り込みを使用します。 * * * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:S32R274RRUEVB、MPC57xxマザーボード ※MCU:S32R274KAMMM 1N58R * Fsys:PLL0 240MHz * Z4コア120MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * PeMicroのUSB-ML-PPCNEXUS ※対象:internal_FLASH(デバッグモード、debug_ram、リリースモード) * EVB接続: * ※J35ジャンパーは両方とも取り外す必要があります。 * * * J35.2をPA14に接続します(CAN_1 TX) * J35.4をPA15(CAN_1 RX)に接続します * * CAN0はJ37に内部で接続されています(このピンはドーターカードに配置されます) * * CAN P5.2 を J37.2 (CAN_1 および CAN_0 CANL に接続) * CAN P5.1をJ37.1(CAN_1およびCAN_0 CANH)に接続します * *この接続は観察する必要があり、そうでない場合は正しい通信が行われます。 ※CANモジュールは保証対象外です。 * * ******************************************************************************** 全般
查看全文
Source for the Wigo Interface for the Sensor Fusion Toolbox for Android As requested in a prior posting... SensorFusion Re: Source for the Wigo Interface for the Sensor Fusion Toolbox for Android Thanks, this is the code from Android Fusion Toolbox.
查看全文
克服将U-Boot和Linux® OS移植到QorIQ P5系列开发系统的挑战 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 将最新版本的u-boot和Linux移植到最新QorIQ P5系列器件带来了全新的挑战。 面向Linux实现对UART、USB、闪存等外设的支持和使用扁平器件树结构,需要在u-boot与内核之间进行协调。 P5系列器件包含面向网络处理的数据通路加速架构(DPAA)和RAID引擎。 除此之外,通过管理程序可实现系统分区,基于内核的虚拟机支持资源共享和访问控制。 在本课程中,您将学习如何克服这些挑战,应使用哪些工具,如何使存储控制器支持DDR3,这些多核器件上的多重PCI Express®和DPAA,并了解管理程序和用户空间数据通路加速架构(USDPAA)等其他SDK组件。
查看全文
NET-N1866は、ラインレートネットワーキングと64ビット性能を備えたバッテリ駆動アプリケーションを実現 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ポータブルストレージ、IoTゲートウェイ、組み込み制御など、通信プロセッサの最新のイノベーションによって可能になった、低電力またはバッテリ駆動のスペースに制約のある新しいタイプのアプリケーションを見てみましょう。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ポータブルストレージ、IoTゲートウェイ、組み込み制御など、通信プロセッサの最新のイノベーションによって可能になった、低電力またはバッテリ駆動のスペースに制約のある新しいタイプのアプリケーションを見てみましょう。 スマートネットワーク
查看全文
DES-N2001 配電が簡単に <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このプレゼンテーションでは、PCB上の配電ネットワークを設計するための簡単なEM物理学と幾何学ベースのアプローチを紹介します。入力電源接続からICダイまで、説明した簡単なルールを使用して、電源ノイズを低減し、EMCを改善することができます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> このプレゼンテーションでは、PCB上の配電ネットワークを設計するための簡単なEM物理学と幾何学ベースのアプローチを紹介します。入力電源接続からICダイまで、説明した簡単なルールを使用して、電源ノイズを低減し、EMCを改善することができます。 デザイン |ソフトウェア&サービス
查看全文
例 MPC5775K DSPI_with_interrupts S32DS_1.0 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: * * アプリケーションはSPI0モジュールをマスターとして、SPI2モジュールをスレーブとして初期化します。 *データはマスターからスレーブへ、スレーブからマスターへ送信されます。データの後 ※受信後、モジュールごとの割り込みを処理し、データをグローバルに保存 *変数。 * * * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:MPC5775K-356DS、MPC57xxマザーボード ※MCU:PPC5775KMMY3A 0N76P * Fsys:PLL0 266MHz * Z4コア133MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * PeMicroのUSB-ML-PPCNEXUS ※対象:internal_FLASH(デバッグモード、リリースモード) * EVB接続:P18.0〜P18.5(CS_0) * P18.2からP18.7(SCK) * P18.3 から P18.9 (SIN - SOUT) * P18.4〜P18.8(SOUT-SIN) * * ******************************************************************************** <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** *詳細な説明: * * アプリケーションはSPI0モジュールをマスターとして、SPI2モジュールをスレーブとして初期化します。 *データはマスターからスレーブへ、スレーブからマスターへ送信されます。データの後 ※受信後、モジュールごとの割り込みを処理し、データをグローバルに保存 *変数。 * * * ------------------------------------------------------------------------------ *テストHW:MPC5775K-356DS、MPC57xxマザーボード ※MCU:PPC5775KMMY3A 0N76P * Fsys:PLL0 266MHz * Z4コア133MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * PeMicroのUSB-ML-PPCNEXUS ※対象:internal_FLASH(デバッグモード、リリースモード) * EVB接続:P18.0〜P18.5(CS_0) * P18.2からP18.7(SCK) * P18.3 から P18.9 (SIN - SOUT) * P18.4〜P18.8(SOUT-SIN) * * ******************************************************************************** 全般
查看全文
DES-N1853 QorIQ LS1043A 应用解决方案套件(物联网、NAS、RGW) <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次课程中,教师将演示如何使用面向QorIQ LS1043A处理器的应用解决方案套件(ASK)开发终端产品。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次课程中,教师将演示如何使用面向QorIQ LS1043A处理器的应用解决方案套件(ASK)开发终端产品。 观看视频演示 设计 | 软件与服务
查看全文
如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> CodeWarrior Development Studio for HCS12(X) 微控制器(经典 IDE)v5.2 已经发布几个月了。   最近,自 v5.2 发布以来,我收到了许多来自客户的问题。这些问题几乎相似:如何将丢失的设备添加回我的 CodeWarrior v5.2?   从我的角度来看,我认为如果特定设备有服务包,则有一种解决方法。 详情请参阅附件。 概述 回复:如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 请参阅步骤 D,了解处理器专家步骤 如何向 CodeWarrior Classic HCS12(X) 5.2 添加缺失的衍生产品(非官方方法) 回复:如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 你好 我必须为我的芯片 MC9S12G64 添加服务包,但Processor Expert 不起作用。 回复:如何将丢失的设备安装到CodeWarrior for HCS12 v5.2 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 这里发布了一种不同的非官方(不受支持)解决方法,可以重新添加所有设备。 向 CodeWarrior 5.2 添加缺失的衍生产品(非官方方法)
查看全文