Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
KW45 Sb3 ファイル こんにちは、皆さん。 Localization SDKs バージョン SDK_25_06_00_KW45B41Z-LOCをダウンロードし、キーを使用して sb3 ファイルを生成できました。新しいカスタム PCB に sb3 をフラッシュすると、正常に動作します。 ここで、 SDK_25_09_00_KW45B41Z-LOCに更新するために、このバージョンに固有の新しい sb3 ファイルを生成しました。この新しい sb3 ファイルをフラッシュしようとすると、次のエラーが発生します。 SB ファイルの送信中 [################################ ----] 91% 00:00:04 エラー:spsdk.mboot.mcuboot:RX: Mboot: 送信者 によって データが中止されました ( 開始 から 47860 ミリ秒、mcuboot.py: 253 ) 応答ステータス = 10203 ( 0x27db ) メモリ累積書き込み。   興味深いことに、古い SDK (ローカライズされていないもの) を使用して sb3 を生成し、フラッシュすると、問題なく動作します。 SDK_25_09_00_KW45B41Z-LOCで同様の問題に遭遇した人はいますか? このリリースでは sb3 生成プロセスに変更はありますか? あるいは、25_06_00 と 25_09_00 のローカリゼーション SDKs 間で、メモリ レイアウト/ブートローダーの互換性に既知の違いがあるのでしょうか? ご意見やご指導をいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします! 乾杯 キリスト教徒 RD-KW45-ローカリゼーションKW45 Re: KW45 Sb3 file 問題は解決しました。このリンクをたどる https://github.com/nxp-appcodehub/dm-kw45-secure-boot-scripts Re: KW45 Sb3 file こんにちは@luis_maravilla 、 残念ながら、一括消去コマンドは役に立ちませんでした。 私は**SPSDKバージョン3.2.0**を使用しています以下のファイルも含まれています: 必要な変更があるかどうか確認していただくか、更新バージョンをご提供いただけますでしょうか。 AN13883では、zip ファイルが利用可能であると記載されていますが、そのような添付ファイルは見つかりませんでした。 さらに、その場所に行くと: C:\nxp\spsdk\examples\jupyter_examples kw45_load_NBU_imageを開くと、コンパイル エラーが発生します。これは 2023 年のものです。 このサンプル ファイルが NXP によって更新されているかどうか確認していただけますか? ありがとう、よろしく。 キリスト教徒。 Re: KW45 Sb3 file こんにちは、クリスチャン。 はい、それがコマンドです。それが機能するかどうか確認していただけますか? また、非互換性を回避するためにSPSDKツールを最新バージョンに更新してください。情報はAN13883の第3章に記載されています。 よろしくお願いいたします。 ルイス Re: KW45 Sb3 file こんにちは@luis_maravilla 、 キーを使用して安全なバイナリを生成するために AN13883 を使用しています。 sb3 ファイルをフラッシュする前に、通常は次のコマンドでメモリを消去します。 blhost -p COMx flash-erase-all 、これで大量消去が実行されると思いますか? ありがとう、よろしく キリスト教徒。 Re: KW45 Sb3 file こんにちは、クリスチャン。 SB ファイルを更新および生成するために実装する方法について説明し、詳細を教えていただけますか?アプリケーションノートや NXP の投稿、情報をフォローしていますか? 累積書き込みエラーは、通常、最初に一括消去または領域消去を実行せずに同じフラッシュ領域に複数回書き込むと発生します。一括消去と再試行を手伝っていただけますか? SDKバージョン間で実装された変更に関する詳細情報が必要な場合は、 コネクティビティ Framework CHANGELOG — MCUXpresso SDK ドキュメント]の[コネクティビティ Framework関連]およびMCUXpresso SDK リリースノート — MCUXpresso SDK ドキュメントを参照してください。 よろしくお願いいたします。 ルイス
View full article
如何在 UART FIFO 模式下访问 FIFO 内容 专家们,你们好、 客户:Zoox 芯片S32G399A 客户希望在 QNX 中启用 UART DMA 模式。他们遇到的问题是,一个额外的字符会定期出现。客户怀疑这个额外字符是由 DMA 和 UART RX FIFO 之间的交互作用造成的。他们认为,(先进先出未清空)标志不能准确反映 BDRL 和 BDRM 中的实际数据。当我使用调试工具监测 BDRL 和 BDRM 寄存器时,我发现这两个寄存器不可访问。因此,是否有其他方法可以准确反映 UART RX FIFO 中的内容? 顺祝商祺! 潘茂林 RTD Re: How to access FIFO contents in UART FIFO mode 嗨,@Maolin_Pan、 使用 DMA 时,寄存器 BDRL(Tx 数据)和 BDRM(Rx 数据)为先进先出寄存器。除了从寄存器 BDRM 读取 Rx 外,我没有找到任何反映 FIFO 内容的方法。 顺祝商祺! Nhi
View full article
frdmrw612_fmstr_example_wifi 通过向导导入 WIFI 示例项目。执行以下操作: 1.etwork_wifi.c 修改 AP SSID 和密码以版本项目。 2.使用 CMD 将映像写入闪存,"loadbin D:NXP_V24frdmrw612_fmstr_example_wificomponentconn_fwloaderfw_binrw61x_sb_ble_15d4_combo_a2.bin,0x085e0000" 。 3.运行 IDE 调试项目后,请在此处停留。 我不知道问题出在哪里? Re: frdmrw612_fmstr_example_wifi 你好@沈先生,希望你一切都好。 请注意,如适用于 RW61x 的 UM11799-恩智浦 Wi-Fi 和蓝牙演示应用程序第 4.1.1 节所述,您的 Wi-Fi 应用程序所需的固件是同一路径中标记为 " rw61x_sb_wifi_a2.bin " 的固件( /元器件/conn_fwloader/fwloader/fw_bin/)。 请在加载该固件后尝试该示例,并告诉我问题是否已解决。
View full article
请让我知道当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 尊敬的恩智浦支持团队, 我目前正在使用 88W8887 并需要接入点模式的帮助。 当连接到接入点的 STA 设备断开连接时,STA 设备会发出“解除关联”。 有没有办法在发出“解除关联”时发出通知? 此外,当 AP 和 STA 之间的连接通过发出此“解除关联”时,是否有办法发出断开连接通知? 我正在使用“SD-WLAN-UART-BT-8887-U16-MMC-W15.87.19.p64-15.100.19.p64-C4X15704_A2-MGPL”。 ・Linux 内核版本 v3.18.24 ・hostapd 版本:2.10 ・wpa_supplicant 版本:2.10 我将非常感激您对以下几点的指导: TCC8971(Telechips)是否需要特定的配置或设置才能与 Marvell 88W8887 WiFi 设备一起在 AP 模式下有效运行? 是否有任何固件更新或特定版本可以更可靠地支持 AP 模式? 我可以使用任何其他故障排除步骤或工具来诊断和解决连接问题吗? 感谢您的时间和帮助, 此致, 高地宏之 协议:Wi-Fi 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 非常感谢您的解决方案。 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 你好, @Pioneer 感谢您的反馈,我们随时欢迎您。 如果对此案没有其他担忧,您介意将我之前的回复标记为解决方案吗?这样我们就可以结案了。 如果您将来有任何其他问题,请随时向我们创建新案例。 祝你有美好的一天~ 顺祝商祺! 克里斯汀。 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 亲爱的克里斯汀, 非常感谢您的详细回复和指导。非常感谢您对当前系统限制的解释,以及对应用层日志分析和实现的建议。 针对 Linux 和 Android 平台的建议以及有关最新固件版本的信息非常有用。我将继续更新固件并查看推荐的故障排除文档。 也感谢您提供有关日志捕获和诊断连接问题的说明。我一定会参考它们。 再次对各位的鼎力支持表示感谢。如果将来我需要进一步的帮助,我期待您能继续提供帮助。 此致, 高地宏之 回复:请告诉我当连接的设备发出“解除关联”时如何通知。 你好, @Pioneer 感谢您为我们创建案例。 请参阅我的内联回复: 1. 发出“解除关联”命令时,有什么方法可以发出通知吗?当 AP 和 STA 之间的连接因发出“解除关联”命令而断开时,有什么方法可以发出断开连接通知吗? ==>很抱歉造成不便。目前,从控制器方面来看,我们还没有这样的策略,当连接的 STA 与以 AP 模式工作的 88W8887 断开连接时,可以自动向最终用户报告/通知。您可以查看相关的 dmesg 日志、journal 日志,或者 Wi-Fi OTA 日志,并根据日志内容自行实现应用层的需求。 TCC8971(Telechips)是否需要特定的配置或设置才能与 Marvell 88W8887 Wi-Fi 设备一起在 AP 模式下有效运行? ==>对于 Linux 平台,您可以参考《在运行 Linux 操作系统的 i.MX 8M Quad EVK 上开始使用基于 NXP 的无线模块 - 用户手册》 对于Android平台,您可以参考: 在运行Android 14操作系统的i.MX 8M Quad EVK上使用基于NXP的无线模块入门指南 是否有任何固件更新或特定版本可以更可靠地支持 AP 模式? ==>我们的最新版本是: SD-WLAN-UART-BT-8887-U16-MMC-W15.87.19.p69-15.100.19.p69-CS4X15711_A2-MGPL 您可以通过上面的链接下载并更新您的 FW。我们始终建议客户使用最新版本,因为它包含一些已知的修复并具有更好的兼容性。 我可以使用任何其他故障排除步骤或工具来诊断和解决连接问题吗? ==>您可以参考i.MX 8M Quad EVK 上基于 NXP 的无线模块的功能配置指南 - 用户手册。 第 3 节 Wi-Fi 驱动程序调试包含一些 Wi-Fi 调试的指导步骤。 特别是对于连接问题,我们通常会捕获 dmesg、wpa_supplicant 日志和 Wi-Fi OTA 日志来查看发生了什么。 如何捕获 dmesg 日志: 在Linux终端上,直接执行:dmesg > log.log 它会将 dmesg 日志保存到 log.log 文件中并保存在您的主机平台上。 如何捕获 wpa_supplicant 日志: 您可以使用以下步骤启用请求者日志: 1. 启动开发板 2. 终止 wpa_supplicant 3.打开“vi /lib/systemd/system/wpa_supplicant.service” 4. 在末尾添加 -ddd “ExecStart=/usr/sbin/wpa_supplicant -u -ddd” 5.重启开发板 6. 使用 nmcli 运行场景 7. 运行 journalctl -a -b 来捕获请求者日志 如何捕获 Wi-Fi OTA 日志使用 wireshark 或 Ominipeek 和支持监控模式的 Wi-Fi 卡来捕获 Wi-Fi OTA 日志。 为了解决连接问题,我们需要确定根本原因是来自我们这边还是来自远程那边。从驾驶员侧或 FW 侧。我们的Wi-Fi芯片端或者您的应用程序端。无论如何,一旦我们发现任何证据表明问题出在我们的 Wi-Fi 方面,我们就会尝试解决它。除了验证之外您不需要做任何事情。 如果需要我们的 Wi-Fi 芯片支持,请随时创建案例。 顺祝商祺! 克里斯汀。
View full article
Trouble implementing ios app using Taplinx SDK Hi, i'm trying to follow UG10045.pdf - Starting development with TapLinx iOS SDK. Below is excerpt from that guide: 3.4 Implementing the delegate method for APDU communication To communicate with the TapLinx iOS Library and the Tag (or Card), a delegate method which is created inside the MIFAREApduHandler must be implemented in your class. Below is the delegate method. However i do not understand where i should implement that TapLinxApduHandlerProtocol, on what class? Where/how should i pass my class to something in Taplinx SDK to indicate where i implemented that hander? Is there a ios sample app like for Android? It would be very helpful. In case there is no such app, could someone share a code sample with full sdk initialization on ios? Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK Hello @DamianD  Since your problem involves the level of code debugging, we do not have such a test environment as yours, so your problem needs to be debugged by you, say sorry for that. Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK hi @KaiLi  - unfortunately there is only swiftsourceinfo file inside Project folder and it is of no use to me. When i add libTapLinxLibrary.a to xcode app project (and set up search paths) during compilation i get error: /Users/xxx/Projects/xcodeproj/facilityapp/SampleTaplinxApp/SampleTaplinxApp/ContentView.swift:9:8 Compiled module was created by a different version of the compiler '5.10.0.13'; rebuild 'TapLinxLibrary' and try again: /Users/xxx/Projects/xcodeproj/facilityapp/SampleTaplinxApp/TapLinxLibrary2/TapLinxLibrary.swiftmodule/arm64-apple-ios.swiftmodule\ Could you hint me at what to do? Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK thanks, i will give it a try and let you know Re: Trouble implementing ios app using Taplinx SDK Hello @DamianD  Unfortunately, there is not the dedicated sample for ios, but I think there should be something in SDK could refer to, like sdk_TapLinx_Library_iOS\TapLinxv1.0.1\TapLinxiOSSDK\TapLinxiOSSDK\TapLinxLibrary\TapLinxLibrary.swiftmodule\Project. Please try it.
View full article
imx8MP swupdateのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) 私の環境は、以下の通りです。 i.MX Linux Yocto Project BSP 6.1.22_2.0.0 リリース NXP i.MX 8MPlus EVK (imx8mpevk) imx8MP で swupdate を使用するには、SWUpdate OTA i.MX8MM EVK_rev3.pdf を参照してください。 「画像組み立て」の内容には、以下の内容があります。 06-imx-image-multimedia --> ../slota/imx-image-multimedia-imx8mmevk.ext4 bitbake の出力に ext4 形式の画像はありません。(wic.zst と tar.zst があります) ext4形式の画像を取得するにはどうすればよいですか?あるいは、wic.zstを使用して「画像の組み立て」に進むことはできますか? ブートROM|ブート|フラッシュ Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) ご指摘のドキュメントによると、ext4を作成できるようです。 最初からドキュメントがあれば難しくはなかったのですが、グーグルで得られる断片的な知識には限界がありました。 ありがとうございます。 Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) ドキュメントを参照できます Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) ご返信ありがとうございます 以下を作りました。 06-IMX-イメージ-マルチメディア -> ../slota/imx-image-multimedia-imx8mp-lpddr4-evk.wic.zst そして、readme.txtの内容に合わせ、以下を実行しました。 切り捨てる -S 3000M 06-IMX-イメージ-マルチメディア e2fsck -f 06-imx-image-multimedia resize2fs 06-imx-image-multimedia その後、以下のようなエラーが発生します。 e2fsck 1.45.5 (2020 年 1 月 7 日) ext2fs_open2:スーパーブロックの魔法の数字が悪い e2fsck:スーパーブロックが無効です。バックアップブロックを試みています... e2fsck: 06-imx-image-multimedia を開こうとしているときに、スーパーブロックに不正なマジックナンバーが表示されます スーパーブロックを読み取れなかったか、有効な ext2/ext3/ext4 を記述していません ファイルシステム。デバイスが有効で、実際に ext2/ext3/ext4 が含まれている場合 ファイルシステム (スワップや UFS などではない)、次にスーパーブロック が破損している場合は、別のスーパーブロックを指定して e2fsck を実行してみてください。 e2fsck -b 8193 又は e2fsck -b 32768 どうすればよいですか? Re:imx8MPスワプアップデートのお問い合わせ(ext4イメージの入手方法) あるいは、wic.zstを使用して「画像の組み立て」に進むことはできますか? はい、お使いいただけます、問題ありません。
View full article
EB:如何在EB中设置优先级分组? 当我在平台模块中使能Isr的时候,发现最大优先级只能到15,如果优先级设置的大于15的话,EB就会报优先级超出范围的错误。我怎样才能将优先级设置为大于 15?我想知道是否可以在EB中设置优先级组。 这里我使用s32k344和RTD 4.0.0.0
View full article
新手该使用哪个 IDE? 当为 iMXRT1010 或 iMXRT1064 板启动新项目时,哪个 IDE 最适合新手? 这是 MCUXpress 还是 VSCode(带有 MCUXpress 用于 VSCode 扩展)。 或者它们是一样的?我尝试了一段时间来找出答案,但仍然不确定。 MCUXpress for VSCode 是否基于 Zephyr? 对于新手来说 Zephyr 是否更容易学习? 与 Zephyr 相比,MCUXpress 是否对外设提供更好的支持? 我不介意学习新的环境。但我不想在学习了几个小时之后才发现我需要学习不同的课程。 回复:新手应该使用哪个 IDE? 非常感谢 Diego 的详细回答!我现在终于明白了其中的区别。 在我看来,VSCode 路线是一种新的工作方式。MCUXpresso SDK 会在未来 10 年左右继续存在吗?那么使用 MCUXpresso SDK 启动新项目仍然明智吗?
View full article
MC EDAC を Linux EDAC サブシステムに登録します NXP が提供する BSP 40 を使用して Linux を実行している S32G-VNP-EVB3 ボードがあります。LinuxカーネルのEDACシステムを有効にしてsbesとdbesを監視しましたが、ファイルシステムに表示されません。このボードでEDACが実際に有効になっているのかどうか疑問に思いますか?使用可能なメモリの量は、そうであることを示しているようです。ただし、デバイスツリーで再確認するメモリノードが見つかりませんでした。私が確認する方法はありますか? ここにedacの情報が見られることを期待してください、 /sys/devices/system/edac/mc # ls power subsystem uevent システムメモリ、 /sys/devices/system/edac/mc # cat /proc/meminfo MemTotal: 3500312 kB MemFree: 3442776 kB MemAvailable: 3442020 kB Buffers: 1724 kB Cached: 9168 kB SwapCached: 0 kB Active: 7532 kB Inactive: 3924 kB Active(anon): 64 kB Inactive(anon): 640 kB Active(file): 7468 kB Inactive(file): 3284 kB Unevictable: 0 kB Mlocked: 0 kB SwapTotal: 0 kB SwapFree: 0 kB Dirty: 24 kB Writeback: 0 kB AnonPages: 724 kB Mapped: 2116 kB Shmem: 60 kB KReclaimable: 25168 kB Slab: 33908 kB SReclaimable: 25168 kB SUnreclaim: 8740 kB KernelStack: 1376 kB PageTables: 192 kB NFS_Unstable: 0 kB Bounce: 0 kB WritebackTmp: 0 kB CommitLimit: 1750156 kB Committed_AS: 2520 kB VmallocTotal: 259653632 kB VmallocUsed: 1872 kB VmallocChunk: 0 kB Percpu: 656 kB CmaTotal: 262144 kB CmaFree: 260576 kB HugePages_Total: 0 HugePages_Free: 0 HugePages_Rsvd: 0 HugePages_Surp: 0 Hugepagesize: 2048 kB Hugetlb: 0 kB Re: MC EDAC を Linux EDAC サブシステムに登録する これは、このボードがインラインドラムを使用しているため、スクラバーがMCからの結果を難読化しているため、ARMがこの情報にアクセスできないためですか?
View full article
s32k 中 SPI 的 IB 与 EB(RTD 3.0.0.0) 我们正在使用 EBtresos 工具 autosar 包 RTD 3.0.0.0 配置 SPI。有两种类型的缓冲区可配置:内部缓冲区和外部缓冲区。 1.这个内部缓冲区是我们软件中Spi驱动文件定义的数组吗?就速度而言,它与用户定义的数组有何不同? 2. 哪个更好/更高效?IB或EB 3. 对于 IB,我们必须首先使用 Spi_WriteIB 将用户定义数组写入 IB,然后执行 Spi_SyncTransmit....而在 EB 中,我们可以使用 Spi_SetupEB() 将此用户定义数组设置为缓冲区,然后执行 Spi_SyncTransmit 进行同步传输。哪个更快/更好,我认为只有 Eb。 4. 请说出两者的优缺点 回复:s32k 中 SPI 的 IB 与 EB(RTD 3.0.0.0) 但是在 IB 中,我们设置了数组之后,必须使用 Spi_WriteIB 将其写入 IB,我们不能直接访问 IB,对吗?我们可以设置与 EB 相同的数组并修改和传输数据? 那么,从逻辑上来说 EB 更快,对吗?
View full article
リンカが noneexistend crt0 オブジェクトを含めようとするのはなぜですか。 ここでは、リンカが存在しない crt0.o の暗号化を試みていることを示すログ ファイルの一部を示します。オブジェクト: 建物対象:DiagnosticsTest_CM7.elf 起動時:標準S32DS Cリンカ arm-none-eabi-gcc -o "DiagnosticsTest_CM7.elf" "@DiagnosticsTest_CM7.args" c:/nxp/s32ds.3.5/s32ds/build_tools/gcc_v9.2/gcc-9.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exeに追加します。crt0.o が見つかりません:該当するファイルやディレクトリはありません c:/nxp/s32ds.3.5/s32ds/build_tools/gcc_v9.2/gcc-9.2-arm32-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/9.2.0/../../../../arm-none-eabi/bin/real-ld.exeに追加します。-LC が見つかりません collect2.exe:エラー: ld が 1 つの終了ステータスを返しました make: *** [makefile:76: DiagnosticsTest_CM7.elf] エラー 1 "make -j12 TOOLCHAIN=linaro" が終了コード 2 で終了しました。ビルドが不完全である可能性があります。 明らかに調整が必要なS32DSツールオプションに案内してください。 ところで、私はまた、オプションの-lcがツールで設定される場所を見ていません Re: なぜリンカは noneexistend crt0 オブジェクトを含めようとするのですか? ところで、2023年11月頃、私はNXP SWチームのメンバーと、この診断コードの将来について話し合いました。その時点では、すでにコンパイルされていませんでした。そして、NXPチームは知っていました。では、どうやってコンパイルしたのでしょう。とにかく。。。問題は、S32DSで適切なコンパイラを選択して再度コンパイルするにはどうすればよいかだと思います。
View full article
使用安全引擎生成 CRC 我正在一个新项目中使用 LS1028A 处理器。我们需要非常快速地生成/验证 CRC。我已经看到可以使用安全引擎(SEC)来执行此操作。 我担心的是,我们将支持那些因为美国出口法而要求禁用加密的客户。处理器的部件号指定是否启用或禁用加密。 我们是否能够使用 SEC 在加密关闭的处理器上生成/验证 CRC? 回复:使用安全引擎生成 CRC NXP 社区论坛似乎讨论了在 Layerscape 平台中使用安全引擎进行 CRC 生成,其中涉及安全数据处理和加密过程。探索此类系统的安全功能可以为优化数据完整性和验证过程提供有价值的见解,特别是在敏感应用中。如果您深入研究这个领域,可能会有各种最佳实践和实施考虑值得进一步探索。 回复:使用安全引擎生成 CRC 我们关注出口管制,因此第 2 点是适用的情况。 因此,我们能够通过烧断保险丝来使该部件可导出并保留 CRC 引擎。这是个好消息。 哪个文档有SFP_OSPR0的寄存器定义?我好像找不到它。 谢谢
View full article
RT1061は、SPIやフラッシュでプログラムを実行することはできませんが、RAMでうまくデバッグできます。 私は初心者で、RT1061でI2C経由でLEDドライバーチップを駆動することに取り組んでいます。RAM デバッグ モード (LED が点灯) では正常に動作しますが、flexspi_flash_nor_debug を使用すると、IAR シミュレーションでも jflash で点滅してもハードウェアの初期化が失敗します。フラッシュの内容を読み取ることができるので、コードが読み込まれます。広範囲にチェックしましたが、原因は見つかりません。助けてもらえますか?感謝。 私はflexspi1を使用しており、コードはhello worldの例から部分的に移植されています。 ブートROM|ブート|フラッシュ Re:RT1061は、spiでもフラッシュでもプログラムを実行できませんが、RAMでうまくデバッグできます。 RT1021を使用して通常のGPIOでLEDを点灯させるときにも同じ問題が発生しました。サンプルコードをほとんど変更せず、IOポートを変更しただけです。Keilを使用しましたが、デバッグモードではLEDが問題なく点灯します。ただし、flexspi_flash_nor_debugを使用すると、LEDは点灯しません。
View full article
S32K312的重置原因 你好呀。 我们在现场测试中使用 S32K312 芯片。 没想到,测试过程中芯片竟然重置了好几次。 到目前为止,我们读到的重置原因是 15 和 30。但我们无法弄清楚到底发生了什么,我们渴望解决意外重置问题。 15:MCU_F_EXR_重置 我们知道,检测到 RESET_B 上的下降沿可能会导致外部复位。这可能是原因之一,但我们尚未看到任何迹象。 还有其他原因会导致 MCU_F_EXR_RESET 吗? 30:MCU_多次复位_原因 注释为<除“开机事件”外,还记录了多个重置事件>。 你能进一步解释一下吗? 谢谢。 #重置原因
View full article
i.MX系列处理器库存相关 大家好, 我目前正在从事一个需要大量 i.MX 系列处理器的项目。不幸的是,我在获取必要的库存方面遇到了一些困难。虽然我知道 NXP 不直接销售这些处理器而是通过授权分销商销售,但我发现这些分销商网站上的库存非常有限。 我将非常感谢有关如何批量获取 i.MX 系列处理器的任何建议或意见。 回复:i.MX系列处理器库存相关 我正在寻找 i.MX93 处理器 (MIMX9352CVVXMAB) 谢谢 回复:i.MX系列处理器库存相关 i.MX系列处理器具体型号是什么?告诉我,以便论坛管理员能够帮助您
View full article
为什么开始调试时总是 LVRF = 1? MCU 的 CodeWarrior 版本:10.7 版本号:160721 MC9S12ZVCA
View full article
MemAcc 在数据闪存中工作,但在代码闪存中不工作 各位聪明人,大家好, 我们目前正在为 S32K324 开发引导加载程序,并将MemAcc与S32K3_S32M27x 实时驱动程序 ASR R21-11 版本 4.0.0 P19驱动程序包中的底层Mem_43_INFLS驱动程序一起使用。 我注意到,只要我将数据写入 Data-Flash 部分,MemAcc_Write() 函数就能完美运行。一旦我有想要写入驱动器的代码闪存部分,就会写入 16 字节到 128 字节之间的数据,然后才导致硬故障。 我已经检查了 HFSR 并且它指出了 FORCED Hardfault 并且 BFSR 确实显示了IMPRECISERR 。 我尝试写入的内存地址是 0x440000 - 0x442000。与 8k 扇区边界对齐的代码闪存部分,在闪存之后仍未初始化。所以它只包含 0xFF。 我尝试切换到 C40 驱动程序进行测试运行,但当驱动程序返回 STATUS_SUCCESS 时,Flash 没有接受任何数据。但这里并没有发生硬故障。 有人知道我该如何进一步调试我的问题吗? 回复:MemAcc 在数据闪存中有效,但在代码闪存中无效 我确实找到了仅在 ISR 期间发生的错误的解决方案。 将写入功能加载到 SRAM 中时,驱动程序设置没有问题。问题是,当我写入 C-Flash 块 0 时,触发了 ISR。ISR 的代码被放置在这个 C-Flash Block 0 内,导致 RWW 错误。 这解释了为什么它可以在其他 Flashblock 内工作,并且在中断被禁用时可以工作,但在中断启用时却不能工作。 回复:MemAcc 在数据闪存中有效,但在代码闪存中无效 我刚刚再次测试检查所有状态寄存器。 BFSR 没有显示不精确的错误,它显示 IBUSERR。 DFSR 也显示 9,表示部分出现域故障。
View full article
最近デバッグが失敗した(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) 最近、独自のPCBでLPC11U68を デバッグすることに失敗しました 。症状は、プログラムをダウンロードして実行できるが、ブレークポイントによって中断が発生しなくなることです。シングルステップ、ステップリターン、ステップオーバーなどの「実行」コマンドの多くは効果がありません。実行(ショートカットキーf8)は正常に機能します。一時停止アイコンは正常に機能します。 これまでに、1)ターゲットのPCBを変更しましたLPC11U68、2)LPC-Link2インターフェースを変更しました、3)MCUXpressoを再起動しました、4)ホストコンピューターを再起動しました。 どんな提案でもいただければ幸いです。 jドラム コアとメモリ Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) こんにちは。 デバッガーは、最初の (そして唯一の) エラー以来、正常に動作しています。すでに述べたように、 修正 は コンソールからgdbデバッガを使用することでした。 IDEデバッガがロックアップした理由(設定されたブレークポイントに到達しなかったり、1ステップも実行しなかったりする)については、まだ答えがありません。再起動、再コンパイル、または再起動を行っても問題は解決しませんでした。そのインシデントの間、プログラムはまだ正常に実行されており、一時停止することができましたが、IDE タイプのデバッグは可能ではありませんでした。 2週間後に解決済みボタンを設定しています。 jドラム Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) ありがとうございました@Pavel_Hernandez  LPCopenを MCUXpresso IDE v11.8.0 [ビルド 1165] [2023-07-26]。MCU と SDK は LPC11U68 には適用されません。 gdb を使用してデバッガーを再び機能させたため、ブレークポイントは以前と同様に設定できます。チップは最大3つのブレークポイントを受け入れます。 jドラム Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) こんにちは、プロジェクトをクリーンアップし、更新して再度ビルドすることをお勧めします。私の側でこれをリプレイする方法はありますか?使用しているMCUは何ですか? IDEのバージョンとSDKについて教えてください。 よろしくお願いいたします パベル Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用) こんにちは。さらなるアップデート gdb デバッガを使用することで、sprintf() のアセンブラコードの奥深くにブレークポイントを設定することができました。マシン語のウィンドウを探していたところ、プログラムがついにブレークポイントにヒットして停止しました。 おそらく、コードが無限ループに陥り、設定されたブレークポイントのいずれにも到達しなかったのでしょうが、だからといって、デバッガがプログラムの開始時にも 1 ステップも実行しない理由を説明できません。 IDE添付のスクリーンショット。 jドラム まだ疑問に思っています。
View full article
检测S32K358锁步对 你好。我正在研究 S32K3X8EVB-Q289 开发套件,并试图找出正确的方法来确定哪些核心配置为 S32K358 的锁步核心? 我转储了DCM_GPR.DCMROF19寄存器并得到: 0x60000000 ,这表明: - DCM 完成 - M7_Core0 和 M7_Core1 上的 LOCKSTEP EN 为了验证,我转储了 MSCM 的寄存器 -核心 0,Cfg2 @ 0x40260034 返回 0x09080000,这表明 DTCM 和 ITCM 大小与锁步相对应。 核心 1,Cfg2 @ 0x4026054 返回 0x08070000,可以忽略,因为 DCMROF19 表示 Lockstep 已启用。 核心 2,Cfg2 @ 0x4026074 返回 0x09080000,这表明 DTCM 和 ITCM 大小与锁步相对应。 我预计Core 2、Cfg2寄存器包含 0x08070000,但我看到的却是一个指示锁步配置的值。那么,这是否意味着 Core0 和 Core2 是组成锁步核心的对?如果是这样,这与 S32K3XX 参考手册中描述的DCM_GPR.DCMROF19内容不一致。 如果有人能指出我根据参考手册理解中的缺陷,或者提供检测哪些核心处于锁步配置的万无一失的方法来,我将不胜感激。 先行致谢。 回复:检测S32K358锁步对 不幸的是,我不知道,但每个文档中总会有一些错误。 回复:检测S32K358锁步对 感谢您的快速回复和澄清。 修复文档肯定有助于避免任何此类混乱。我想知道参考手册中是否有类似的误导信息? 再次感谢。 回复:检测S32K358锁步对 听起来不错。感谢您如此迅速地确认。 回复:检测S32K358锁步对 我可以确认在我这边它的行为也是同样的。让我进一步调查。 回复:检测S32K358锁步对 感谢您的快速回复。 该开发套件包括: SoC:恩智浦 S32K358HVS、0P14E、CTZE2233A - 其他标签:SCH-54870 Rev B2、700-54870 Rev X2 此致问候 回复:检测S32K358锁步对 我明天会在 HW 上测试它,然后通知你。 同时,您能否指定安装在 EVB 上的 MCU 部件编号?请所有线路
View full article
使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 Re: 使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 如果使用的是MCAL里的Sbc_fs23 component, 那么这些都是MCAL里的Spi component自动生成的: Sbc_fs23_example_HLD_S32K344\RTD\include\Spi.h Sbc_fs23_example_HLD_S32K344\generate\include\Spi_Cfg.h 但是你这个例子使用的是Drivers里的Sbc_fs23_Ip,Drivers里的Lpspi component没生成这些文件。 Re: 使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 hi 我使用的是FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0 + S32K3 RTD 4.0.0. 我没有使用官网提供的示例,使用的是第三方的示例,但是显示缺少Spi.h、Spi_Cfg.h等等,我想知道这个是工具自动生成的还是我需要指定头文件目录才能链接。 Re: 使用S32K312调试FS23示例,编译时报错文件未找到,是否因为缺少配置 Hi 这在之前有讨论过: https://community.nxp.com/t5/S32K/fs23/td-p/1986550 1.  Sbc_fs23_Ip在 S32K3xx FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 0.9.0里没法用,推荐使用FS23 SBC AUTOSAR R21-11 Version 1.0.0 + S32K3 RTD 4.0.0.  2. Sbc_fs23_Ip的例子没有提供。 抱歉给你带来不便。 Best Regards, Robin ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "ACCEPT AS SOLUTION" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article