2062431_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2062431_ja-JP

2062431_ja-JP

RT1061は、SPIやフラッシュでプログラムを実行することはできませんが、RAMでうまくデバッグできます。
私は初心者で、RT1061でI2C経由でLEDドライバーチップを駆動することに取り組んでいます。RAM デバッグ モード (LED が点灯) では正常に動作しますが、flexspi_flash_nor_debug を使用すると、IAR シミュレーションでも jflash で点滅してもハードウェアの初期化が失敗します。フラッシュの内容を読み取ることができるので、コードが読み込まれます。広範囲にチェックしましたが、原因は見つかりません。助けてもらえますか?感謝。
私はflexspi1を使用しており、コードはhello worldの例から部分的に移植されています。
ブートROM|ブート|フラッシュRe:RT1061は、spiでもフラッシュでもプログラムを実行できませんが、RAMでうまくデバッグできます。

RT1021を使用して通常のGPIOでLEDを点灯させるときにも同じ問題が発生しました。サンプルコードをほとんど変更せず、IOポートを変更しただけです。Keilを使用しましたが、デバッグモードではLEDが問題なく点灯します。ただし、flexspi_flash_nor_debugを使用すると、LEDは点灯しません。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:06 PM
更新者: