Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
FreeMASTER 3.2 - 发布公告 NXP FreeMASTER 工具 3.2 版刚刚在线发布。 这是新 3.2.x 的第一个版本发布线。它向后兼容以前的 3.x 和 2.x 版本(请参阅以前的版本 公告)。最新版本带来了本文描述的新功能和错误修复。 更新后的安装程序以及文档和其他资源可在http://www.nxp.com/freemaster上获取。 发布说明 FreeMASTER是 NXP 开发和提供的一款强大的数据可视化工具,可帮助用户监视和控制在 NXP 目标上运行的嵌入式应用程序。它可与边缘处理和汽车业务线的几乎所有 NXP Arm ® Cortex ® -M 微控制器以及 DSC 和传统 Power Architecture、ColdFire 和 HCS12/Z 平台配合使用。请注意,许可条款和条件不允许将 FreeMASTER 与其他供应商的未经授权的系统一起使用。 3.2.0 版本是新 3.2.x 的第一个版本发布线。该安装程序不会取代系统中的旧安装,3.2 版本可能会与旧版本同时共存。 3.2 版完全向后兼容所有以前的版本,并添加了此处描述的新功能。传统上,它支持嵌入式应用程序的运行时监控,显示变量值、示波器实时图表、快速瞬态记录器图表,并支持与第三方应用程序的连接。此版本引入的主要新功能是支持 Microsoft Edge WebView2 浏览器组件,该组件可用于呈现在 FreeMASTER 主应用程序窗口中嵌入运行的仪表板和其他控制应用程序。 总的来说,现在有三种在 FreeMASTER 内部托管活动 HTML 内容的选项:版本 1.x 和 2.x 中引入的传统 Microsoft Internet Explorer 组件;版本 3.0 中引入的 Chromium CEF 组件和新的 Microsoft Edge WebView2 组件。 新的 Edge WebView2 也基于 Chromium 引擎,因此它与 FreeMASTER 的 JSON-RPC 客户端界面完全兼容。此外,Edge 还部分支持 COM+ 主机对象嵌入,从而可以访问“传统” FreeMASTER ActiveX 接口。这种多功能性使得最初为 Internet Explorer 创建的旧仪表板和控制页面能够顺利迁移到现代浏览器框架中。请注意,Microsoft 正在逐步淘汰 Internet Explorer 浏览器和相关技术,并且基于 IE 的应用程序在不久的将来可能无法再正常运行。 请在 FreeMASTER 欢迎页面上阅读 IE 迁移白皮书以了解更多信息。 FreeMASTER Lite服务是 FreeMASTER 安装包的一部分,为 Windows 和 Linux 系统提供通信核心。它可以通过 JSON-RPC 接口以类似 FreeMASTER 桌面应用程序的方式进行访问。FreeMASTER Lite 还嵌入了流行的Node-RED框架用于图形编程,并提供了许多使用 FreeMASTER 工具的示例。在专门的培训视频中查找与 Node-RED 相关的更多信息。 注意:安装 FreeMASTER Lite 将需要您输入激活码。在 许可证信息页面 的“许可证密钥” 选项卡上获取免费代码。 FreeMASTER Node.js 可安装模块支持在由“npm”包管理器管理的 Node.js 应用程序中方便地使用 FreeMASTER JSON-RPC 组件。 新增功能 关键的新功能是支持 Microsoft Edge WebView2 浏览器组件,该组件可用于将在 FreeMASTER 中运行的旧仪表板和其他 HTML 应用程序从 Internet Explorer 迁移到现代浏览器,而对 HTML 和 JScript 代码的更改却很少。 此外,ActiveX 和 JSON-RPC 接口已通过新方法进行了扩展,可以从脚本环境以编程方式访问项目内容和项目选项。 发布的目标受众群体 FreeMASTER 和 FreeMASTER Lite 主要针对希望在运行时监控和控制其应用程序的工业、物联网和汽车领域的 NXP 嵌入式应用程序的客户、工程师和开发人员。FreeMASTER 也是一个强大的框架,可用于创建交互式演示和用户界面,帮助更广泛的目标受众使用嵌入式应用程序。 前提条件 FreeMASTER 工具在主机上运行,并使用串行、CAN、以太网/WiFi 网络、JTAG、BDM 或其他物理接口与目标微控制器应用程序通信。微控制器通信驱动程序可作为 MCUXpresso SDK、S32 Design Studio 的一部分或独立安装包提供。在使用 FreeMASTER 工具之前,请熟悉通信协议和微控制器驱动程序 API。 许可条款和条件仅允许在基于NXP微处理器或微控制器系统的系统上使用FreeMASTER。 封装 包含 FreeMASTER 桌面应用程序和新 FreeMASTER Lite 服务的单个自解压安装包可用于 Windows 平台。带有 FreeMASTER Lite 服务的软件包也适用于 Linux。 访问 FreeMASTER 主页https://www.nxp.com/freemaster 上的安装和文档。
查看全文
使用 Kinetis 设备中的 DMA 模块 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 各位 Kinetis 爱好者,大家好, 微控制器编程是我们所有关注这个社区的人所热衷的事情,但有时,试图了解微控制器的外围设备并不是一件容易的事,特别是当我们第一次接触一个新模块或设备时。 在这篇文章中,您将找到一份详细解释 Kinetis 设备的 DMA 模块的文档,以及使用 DMA 和其他外设的 CodeWarrior 和 Kinetis Design Studio 的一些示例。 此处找到的文档是: 在 Kinetis 设备中使用 DMA 模块(完整):包含 DMA 模块说明的文档:使用 DMA 时需要了解的所有信息以及理解所含代码所需的信息(CW 的 K20_DMA 或 KDS 的 K20D72_DMA)。 在 Kinetis 设备中使用 DMA 模块(示例):包含理解所含代码所需信息的文档(用于 CW 的 K20_DMA 或用于 KDS 的 K20D72_DMA)。 附件是两个文件夹,名称如下: CW 的 DMA 示例:包括 CW 的 DMA 示例项目 KDS 的 DMA 示例:包括 KDS 的 DMA 示例项目。 每个文件夹包含 5 个示例: 请随意修改示例;我希望这对您有用。 非常感谢manuelrodriguez对开发和编辑这个项目提供的宝贵帮助。 :smileyinfo:对于 SPI 示例,有必要在 MOSI 和 MISO 引脚之间建立桥接(示例中使用主环路模式)。为此,使用了 TWR 电梯。 在附件中,您可以找到使用 SPI 和 DMA 时的一些额外信息。 顺祝商祺! 阿德里安·桑切斯·卡诺 技术支持工程师 Freedom开发平台 Kinetis K系列MCU Kinetis L系列MCU 回复:在Kinetis设备中使用DMA模块 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 使用 DMA-ADC-PIT 的示例可以在这里找到: FRDM-KL25z、FRDM-K64F、TWR-K60D100 和 TWR-K70 的 PIT-ADC-DMA 示例 此致, 阿德里安
查看全文
パワートレイン&ビークルダイナミクス:NXPのxEVエネルギーマネジメントソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この地域では、各OEMが2020年までに生産台数の12%をZEVとして製造・販売すると予想しており、大都市では従来のICE車が禁止され、自動車メーカーは新しいEVを発表する頻度が増加しています。このセッションでは、EV市場に影響を与える主な力の概要を説明し、主なアーキテクチャアプローチとシステムコンポーネント、およびこれがNXPにどのような成長の可能性をもたらすかについて説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> この地域では、各OEMが2020年までに生産台数の12%をZEVとして製造・販売すると予想しており、大都市では従来のICE車が禁止され、自動車メーカーは新しいEVを発表する頻度が増加しています。このセッションでは、EV市場に影響を与える主な力の概要を説明し、主なアーキテクチャアプローチとシステムコンポーネント、およびこれがNXPにどのような成長の可能性をもたらすかについて説明します。
查看全文
面向采购/买家的汽车半导体 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 许多从事电子行业的人员需要具备半导体元件的基本知识,以便理解制造周期、半导体工厂整合和故障分析结果等问题。本次会议面向非技术受众,并对半导体器件及其制造方法进行了高层次的概述。讲座首先简要概述了半导体器件的工作原理。演示的大部分内容描述了半导体器件的通用制造流程,重点强调了所用设备/设施的复杂性和所需的处理时间。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 许多从事电子行业的人员需要具备半导体元件的基本知识,以便理解制造周期、半导体工厂整合和故障分析结果等问题。本次会议面向非技术受众,并对半导体器件及其制造方法进行了高层次的概述。讲座首先简要概述了半导体器件的工作原理。演示的大部分内容描述了半导体器件的通用制造流程,重点强调了所用设备/设施的复杂性和所需的处理时间。
查看全文
NFC 基本功能及更多! <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将向参与者简要介绍 NFC 是什么、哪些产品属于产品组合的一部分以及如何在多个垂直领域的不同用例中使用它们。它还引导参与者快速了解可用于原型设计的开发套件和 SW 资源。简而言之,这是您开始使用 NFC 的最佳速成课程。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将向参与者简要介绍 NFC 是什么、哪些产品属于产品组合的一部分以及如何在多个垂直领域的不同用例中使用它们。它还引导参与者快速了解可用于原型设计的开发套件和 SW 资源。简而言之,这是您开始使用 NFC 的最佳速成课程。 接口和连接 传感器
查看全文
パワートレイン&電動化:先進のH/EVおよびセーフティドメインコントローラー向けの次世代プロセッサーソリューション <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> AMPは、安全性、電動化、パワートレイン市場向けに、市場をリードする新しいMCUソリューションを開発しています。このプレゼンテーションでは、製品の詳細と、対象アプリケーションにおけるその価値について説明します。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> AMPは、安全性、電動化、パワートレイン市場向けに、市場をリードする新しいMCUソリューションを開発しています。このプレゼンテーションでは、製品の詳細と、対象アプリケーションにおけるその価値について説明します。 ARM®プロセッサ
查看全文
示例 MPC5676R-eQADC_DECFILTER_integrator_eTPU CW210 ******************************************************************************** * Detailed Description: * Initializes eQADC module, performs calibration and cyclically converts PMC * internal channel as specified by macros CHOOSEN_PMC_ADC_CHNL, * CHOOSEN_PMC_ADC_SCALE and CHOOSEN_PMC_ADC_COMMAND to check particular voltage * level, displaying it into terminal window. * Example configures decimation filter to scale signal down by 1/16, this is * achieved by FIR filter (user could choose real filter by proper coeficient * selection). * Example also sums filtered samples by integrator that is configured to be * triggered and zeroed by eTPU signal (for simplicity it uses general purpose * outputs). Integrated values are displayed in terminal window as well. * No external connection required excluding terminal via eSCI. * ------------------------------------------------------------------------------ * Test HW:         XPC567XKIT516 - MPC567xADAT516 Rev.D, MPC567XEVBFXMB Rev.C * MCU:             PPC5676RDMVY1 3N23A * Terminal:        19200-8-no parity-1 stop bit-no flow control on eSCI_A * Fsys:            180MHz * Debugger:        Lauterbach Trace32 *                  PeMicro USB-ML-PPCNEXUS * Target:          RAM, internal_FLASH * EVB connection:  default ******************************************************************************** ******************************************************************************** * 详细说明: * 初始化 eQADC 模块,执行校准并循环转换 PMC * 由宏 CHOOSEN_PMC_ADC_CHNL 指定的内部通道, * CHOOSEN_PMC_ADC_SCALE 和 CHOOSEN_PMC_ADC_COMMAND 用于检查特定电压 * 级别,并将其显示到终端窗口中。 * 示例配置抽取滤波器将信号缩小 1/16,这是 * 由 FIR 滤波器实现(用户可以通过适当的系数选择实际滤波器 * 选择)。 * 示例还通过配置为 * 由 eTPU 信号触发并归零(为简单起见,它使用通用 * 输出)。积分值也显示在终端窗口中。 * 除通过 eSCI 的终端外,无需任何外部连接。 * ---------------------------------------------------------------------------------------------- * 测试硬件:XPC567XKIT516 - MPC567xADAT516 Rev.D、MPC567XEVBFXMB Rev.C * 微控制器: PPC5676RDMVY1 3N23A * 终端:19200-8-无奇偶校验-1 停止位-eSCI_A 上无流量控制 *系统频率:180MHz * 调试器:Lauterbach Trace32 * PeMicro USB-ML-PPCNEXUS * 目标:RAM、internal_FLASH * EVB连接:默认 ********************************************************************************
查看全文
安全 CAN 通信——基于软件的方法和基于硬件的简单解决方案对系统的影响 借助安全的 CAN 收发器,恩智浦为 CAN 网络提供了非常高效的基于硬件的安全解决方案,补充了整体 恩智浦 4+1 分层安全方法。本课程阐明了不同的用例以及 TJA115x 安全 CAN 系列如何在系统级别上帮助实现高效的解决方案。 借助安全的 CAN 收发器,恩智浦为 CAN 网络提供了非常高效的基于硬件的安全解决方案,补充了整体 恩智浦 4+1 分层安全方法。本次会议阐明了不同的用例以及 STINGER 如何在系统层面上帮助提供高效的解决方案。
查看全文
MCUXpresso 软件和工具概述实验 1 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 开始使用 MCUXpresso SDK、IDE 和配置工具。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 开始使用 MCUXpresso SDK、IDE 和配置工具。 软件和工具
查看全文
Type-C端到端解决方案_Connect China <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP 的 USB Type-C 端到端解决方案可轻松集成到客户设计中,包括用于电源的 AC/DC 转换器、PD PHY 和 CC 逻辑控制器、直接充电、信号转驱动器、信号开关、负载开关和身份验证。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NXP 的 USB Type-C 端到端解决方案可轻松集成到客户设计中,包括用于电源的 AC/DC 转换器、PD PHY 和 CC 逻辑控制器、直接充电、信号转驱动器、信号开关、负载开关和身份验证。
查看全文
Yoctoでイメージのパッケージ管理サービスを設定する <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> tmp/deploy/rpmで生成されたさまざまなrpmをどのように管理およびインストールするか疑問に思っていますか? smart は、apt-get を置き換えるためにターゲット上で必要なアプリケーションです local.conf を次のように設定してください。 # また、パッケージバージョンにいくつかのサニティチェックを追加するビルド履歴を、以下のサーバーと組み合わせて使用することもお勧めします。 # は PR サービスを実行しています。ビルド履歴を有効にするには、各ビルドシステムの # PR サービスをテストするために "buildhistory" を有効にすることをお勧めします 継承 += "ビルド履歴" BUILDHISTORY_COMMIT = "1" PRSERV_HOST = "localhost:0" # これにより、ホストコンピュータがパッケージリビジョンサーバーとして設定されます PACKAGE_FEED_URIS = "http://10.170.96.7/imx7rpm" #please 任意のサーバーIP addrを配置すると、これは私のものです。 パッケージ管理 (SMART) を有効にするには、以下も追加します。 EXTRA_IMAGE_FEATURES += "パッケージ管理" 独自のhttpサーバーをセットアップし、サーバーリポジトリをtmp / deploy / rpmリポジトリにリンクします(お好みのhttpサーバーを自由に使用できます)。 Morty (yocto 2.4) 以降、smart は非推奨となり、現在は dnf (Debian 製) でパッケージ管理を行っています。 dnfの詳細については、dnfのドキュメントを確認してください。 依存関係の制御はまだ不十分です。 pkg をコンパイルした後、最も簡単な残りの部分: dnf install package.rpm 例えば: root@imx8mmevk:~# dnf install libfuse2-2.9.7-r0.aarch64.rpm リポジトリ 'oe-remote-repo-imx8m-imx8mqevk-arm' のキャッシュを同期できませんでした。無効になっています。 依存関係が解決されました。 =============================================================================================================== パッケージ Arch バージョンのリポジトリ サイズ =============================================================================================================== 装着: libfuse2 aarch64 2.9.7-r0 @commandline 56 k 取引概要 =============================================================================================================== 1パッケージのインストール 合計サイズ:56 k 設置サイズ:212 k これは大丈夫ですか[y / N]:y パッケージのダウンロード: トランザクションチェックの実行 トランザクション チェックが成功しました。 トランザクションテストの実行 トランザクション テストが成功しました。 実行中のトランザクション 準備中 : 1/1 インストール : libfuse2-2.9.7-r0.aarch641/1 スクリプトレットの実行: libfuse2-2.9.7-r0.aarch641/1 /sbin/ldconfig: /usr/lib/libOpenVG.so はシンボリックリンクではありません 確認中 : libfuse2-2.9.7-r0.aarch641/1 インストール: libfuse2.aarch64 2.9.7-r0 完成! Re:イメージのYoctoでのパッケージ管理サービスの設定 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> これは、パッケージフィードを適切に設定する方法ではありません。これは、国内の目的、ハッキング、開発に使用できる方法です。 有料/プロフェッショナルなパッケージフィードを実際に設定する必要がある場合は、バージョンを制御し、ログインを追跡する必要があります。 注意してご使用ください!
查看全文
MHW-N1964 NXPによるヘルスケアアプリケーションの設計 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ヘルスケアデバイスはますます多くのテクノロジーを採用しており、NXPはこのトレンドの中心にあります。最も革新的なヘルスケア製品に使用されているMCU、MPU、センサ、ワイヤレス製品についてご紹介します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ヘルスケアデバイスはますます多くのテクノロジーを採用しており、NXPはこのトレンドの中心にあります。最も革新的なヘルスケア製品に使用されているMCU、MPU、センサ、ワイヤレス製品についてご紹介します。 ビデオプレゼンテーションを見る セキュアモバイル |ヘルスケア&ウェアラブル
查看全文
LAT-DES-T2445 - PCB 布局技巧与窍门 – 稳健性之旅 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 加入我们,了解如何开发各种类型的 PCB 以及在恶劣环境下表现良好的复杂性。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 加入我们,了解如何开发各种类型的 PCB 以及在恶劣环境下表现良好的复杂性。
查看全文
AUT-N1781 コネクテッドカー用NFC <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NFCは、自動車のアクセスと始動、車両のパーソナライゼーション、迅速で簡単な接続、安全な支払いなど、自動車分野での新しいインターフェースとユースケースを可能にします。このセッションでは、NFCの動作原理、スマートフォンの車両アクセスやセキュアでシンプルなペアリングなどのNFC対応のユースケース、および車載アプリケーションにおけるNFCの課題について説明します。デモでは、NFCベースのカーアクセスの動作原理を説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NFCは、自動車のアクセスと始動、車両のパーソナライゼーション、迅速で簡単な接続、安全な支払いなど、自動車分野での新しいインターフェースとユースケースを可能にします。このセッションでは、NFCの動作原理、スマートフォンの車両アクセスやセキュアでシンプルなペアリングなどのNFC対応のユースケース、および車載アプリケーションにおけるNFCの課題について説明します。デモでは、NFCベースのカーアクセスの動作原理を説明します。 ビデオプレゼンテーションを見る セキュアなコネクテッド&自動運転車
查看全文
DES-N1989 ハンズオンワークショップ:SCM-i.MX 6Dual6Quadクイックスタートボードのハンズオン <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> SCM-i.MX 6Dual/6Quadに内蔵されたSPI-NORフラッシュを効果的に使用する方法をご紹介します。取り上げるトピックには、16 MB の SPI-NOR に完全に収まる Linux イメージの特性や、SPI-NOR を eMMC などの外部ブート ソースと共に活用する方法の例が含まれます。また、参加者はクイックスタートボードを使用して複数のシナリオを試すことができます。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> SCM-i.MX 6Dual/6Quadに内蔵されたSPI-NORフラッシュを効果的に使用する方法をご紹介します。取り上げるトピックには、16 MB の SPI-NOR に完全に収まる Linux イメージの特性や、SPI-NOR を eMMC などの外部ブート ソースと共に活用する方法の例が含まれます。また、参加者はクイックスタートボードを使用して複数のシナリオを試すことができます。 デザイン |ソフトウェア&サービス
查看全文
DES-N1939 教你看东西:i.MX 8 视觉架构简介 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 深入了解 i.MX 8 系列的视觉处理架构。了解如何访问 i.MX 8 处理器支持的高级处理功能、视觉 SDK 和基于视觉的应用程序。本课程将介绍 i.MX 8 处理机器视觉的独特方式。它形成了一个基本的介绍课程,是更高级的“Call Your Shot!”台球桌演示课程的先导。 观看视频演示 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 深入了解 i.MX 8 系列的视觉处理架构。了解如何访问 i.MX 8 处理器支持的高级处理功能、视觉 SDK 和基于视觉的应用程序。本课程将介绍 i.MX 8 处理机器视觉的独特方式。它形成了一个基本的介绍课程,是更高级的“Call Your Shot!”台球桌演示课程的先导。 观看视频演示 设计 | 软件与服务
查看全文
LAT-DES-T2441 - 揭秘 MPU 设计:如何利用现有文档和工具简化基于复杂 i.MX 应用处理器的电路板的开发流程 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将介绍 NXP 提供的所有可用工具和文档,以使用 i.MX 应用处理器加速您的设计,从硬件设计清单到 DDR 启动工具,从 IOMUX 辅助工具到 Yocto BSP 定制。了解恩智浦可以提供哪些服务来简化开发过程。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 本次会议将介绍 NXP 提供的所有可用工具和文档,以使用 i.MX 应用处理器加速您的设计,从硬件设计清单到 DDR 启动工具,从 IOMUX 辅助工具到 Yocto BSP 定制。了解恩智浦可以提供哪些服务来简化开发过程。
查看全文
示例 MPC5744P SWT 短路复位 GHS614 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 版本:1.0 * 日期: 2014年10月22日 * 分类:一般商业信息 * 简介:此示例演示了 SWT 功能。 * SWT 超时时,它向 FCCU 发送信号,其中 * 配置了 SWT 超时时的功能重置反应 * FCCU 随后向 RGM 模块发送信号,触发短路 * 功能重置。 ******************************************************************************** * 测试硬件:MPC57xx * 掩模组:1N65H * 目标:internal_FLASH * Fsys: 200 MHz PLL,带 40 MHz 晶振参考 ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2014年10月22日 b21190(Vlna Peter)初始版本 1.1 2015 年 3 月 24 日 b21190(Vlna Peter)添加了 SWT 短复位 ********************************************************************************************/ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ******************************************************************************** * 版本:1.0 * 日期: 2014年10月22日 * 分类:一般商业信息 * 简介:此示例演示了 SWT 功能。 * SWT 超时时,它向 FCCU 发送信号,其中 * 配置了 SWT 超时时的功能重置反应 * FCCU 随后向 RGM 模块发送信号,触发短路 * 功能重置。 ******************************************************************************** * 测试硬件:MPC57xx * 掩模组:1N65H * 目标:internal_FLASH * Fsys: 200 MHz PLL,带 40 MHz 晶振参考 ******************************************************************************** 修订历史: 1.0 2014年10月22日 b21190(Vlna Peter)初始版本 1.1 2015 年 3 月 24 日 b21190(Vlna Peter)添加了 SWT 短复位 ********************************************************************************************/ 概述
查看全文
APF-DES-T2297 - LPC MCUを使用した次世代組み込みアプリケーションに有線接続およびグラフィックス機能を追加 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LPCXpressoエコシステムを使用してアプリケーションを開発するための詳細なセッション(USBおよびイーサネットスタック、組み込みエンジニアがUSBアプリケーション開発を成功させるために必要な無料のemWinライブラリなど)。 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> LPCXpressoエコシステムを使用してアプリケーションを開発するための詳細なセッション(USBおよびイーサネットスタック、組み込みエンジニアがUSBアプリケーション開発を成功させるために必要な無料のemWinライブラリなど)。
查看全文
NAND坏块标记 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 即使是新的,NAND 设备也可能有坏块。坏块可能是某个位发生故障或无法正确擦除的块。供应商通常会为每个部件提供已知现有坏块的预建地图。工厂坏块在每个块的第一页上的工厂坏块标记偏移量中用非 0xFF 值进行标记。 对于小页设备,此工厂偏移量通常为页面中的字节 516 和 517。对于大页面设备,此工厂偏移量通常为 2048。您可以通过扫描 NAND 设备上每个块的第一页并检查数据中的工厂坏块标记偏移量中的值是否为非 0xFF 值来获取坏块列表。 SLC NAND 控制器和所有 NXP 为 SLC NAND 控制器开发的软件(Linux、WinCE 或独立软件)使用与工厂标记相同的位置进行坏块标记和检测。因此,NAND 设备不需要对坏块进行特殊处理或重新定位。 MLC NAND 控制器只能以 528 字节的块读取和写入带有 ECC 的数据。因此,数据和 ECC 值在 NAND 页面中交错。此方案的工厂坏块标记无法使用。如果必须将 MLC NAND 控制器用于芯片启动以外的任何用途,则需要在将数据写入设备之前记录并移动工厂坏块标记。对于使用 MLC 控制器在 LPC32x0 上进行 NAND 启动的块 0,任何 NXP 软件均不使用坏块检测或标记。这是因为 NAND 设备制造商通常只保证有限次数(即 1000 次)写入周期内块 0 的数据可靠性。
查看全文