1954444_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1954444_ja-JP

1954444_ja-JP

最近デバッグが失敗した(LPC-Link.2でLPC11U68を使用)

最近、独自のPCBでLPC11U68を デバッグすることに失敗しました 。症状は、プログラムをダウンロードして実行できるが、ブレークポイントによって中断が発生しなくなることです。シングルステップ、ステップリターン、ステップオーバーなどの「実行」コマンドの多くは効果がありません。実行(ショートカットキーf8)は正常に機能します。一時停止アイコンは正常に機能します。

これまでに、1)ターゲットのPCBを変更しましたLPC11U68、2)LPC-Link2インターフェースを変更しました、3)MCUXpressoを再起動しました、4)ホストコンピューターを再起動しました。

どんな提案でもいただければ幸いです。

jドラム

コアとメモリRe:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用)

こんにちは。

デバッガーは、最初の (そして唯一の) エラー以来、正常に動作しています。すでに述べたように、 修正コンソールからgdbデバッガを使用することでした。

IDEデバッガがロックアップした理由(設定されたブレークポイントに到達しなかったり、1ステップも実行しなかったりする)については、まだ答えがありません。再起動、再コンパイル、または再起動を行っても問題は解決しませんでした。そのインシデントの間、プログラムはまだ正常に実行されており、一時停止することができましたが、IDE タイプのデバッグは可能ではありませんでした。

2週間後に解決済みボタンを設定しています。

jドラム

Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用)

ありがとうございました@Pavel_Hernandez 

LPCopenを

MCUXpresso IDE v11.8.0 [ビルド 1165] [2023-07-26]。MCU と SDK は LPC11U68 には適用されません。

gdb を使用してデバッガーを再び機能させたため、ブレークポイントは以前と同様に設定できます。チップは最大3つのブレークポイントを受け入れます。

jドラム

Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用)

こんにちは、プロジェクトをクリーンアップし、更新して再度ビルドすることをお勧めします。私の側でこれをリプレイする方法はありますか?使用しているMCUは何ですか?

IDEのバージョンとSDKについて教えてください。

よろしくお願いいたします
パベル

Re:最近デバッグが失敗しました(LPC-Link.2でLPC11U68を使用)

こんにちは。さらなるアップデート

gdb デバッガを使用することで、sprintf() のアセンブラコードの奥深くにブレークポイントを設定することができました。マシン語のウィンドウを探していたところ、プログラムがついにブレークポイントにヒットして停止しました。

おそらく、コードが無限ループに陥り、設定されたブレークポイントのいずれにも到達しなかったのでしょうが、だからといって、デバッガがプログラムの開始時にも 1 ステップも実行しない理由を説明できません。

IDE添付のスクリーンショット。

jドラム

まだ疑問に思っています。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 11:21 AM
Updated by: