1874807_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1874807_ja-JP

1874807_ja-JP

MC EDAC を Linux EDAC サブシステムに登録します

NXP が提供する BSP 40 を使用して Linux を実行している S32G-VNP-EVB3 ボードがあります。LinuxカーネルのEDACシステムを有効にしてsbesとdbesを監視しましたが、ファイルシステムに表示されません。このボードでEDACが実際に有効になっているのかどうか疑問に思いますか?使用可能なメモリの量は、そうであることを示しているようです。ただし、デバイスツリーで再確認するメモリノードが見つかりませんでした。私が確認する方法はありますか?

ここにedacの情報が見られることを期待してください、

/sys/devices/system/edac/mc # ls
power      subsystem  uevent

システムメモリ、

/sys/devices/system/edac/mc # cat /proc/meminfo 
MemTotal:        3500312 kB
MemFree:         3442776 kB
MemAvailable:    3442020 kB
Buffers:            1724 kB
Cached:             9168 kB
SwapCached:            0 kB
Active:             7532 kB
Inactive:           3924 kB
Active(anon):         64 kB
Inactive(anon):      640 kB
Active(file):       7468 kB
Inactive(file):     3284 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                24 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:           724 kB
Mapped:             2116 kB
Shmem:                60 kB
KReclaimable:      25168 kB
Slab:              33908 kB
SReclaimable:      25168 kB
SUnreclaim:         8740 kB
KernelStack:        1376 kB
PageTables:          192 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     1750156 kB
Committed_AS:       2520 kB
VmallocTotal:   259653632 kB
VmallocUsed:        1872 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:              656 kB
CmaTotal:         262144 kB
CmaFree:          260576 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
Hugetlb:               0 kB

Re: MC EDAC を Linux EDAC サブシステムに登録する

これは、このボードがインラインドラムを使用しているため、スクラバーがMCからの結果を難読化しているため、ARMがこの情報にアクセスできないためですか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:31 PM
更新者: