2044934_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2044934_zh-CN

2044934_zh-CN

检测S32K358锁步对

你好。我正在研究 S32K3X8EVB-Q289 开发套件,并试图找出正确的方法来确定哪些核心配置为 S32K358 的锁步核心?

我转储了DCM_GPR.DCMROF19寄存器并得到: 0x60000000 ,这表明:

  • - DCM 完成
  • - M7_Core0 和 M7_Core1 上的 LOCKSTEP EN

为了验证,我转储了 MSCM 的寄存器

  • -核心 0,Cfg2 @ 0x40260034
    • 返回 0x09080000,这表明 DTCM 和 ITCM 大小与锁步相对应。
  • 核心 1,Cfg2 @ 0x4026054
    • 返回 0x08070000,可以忽略,因为 DCMROF19 表示 Lockstep 已启用。
  • 核心 2,Cfg2 @ 0x4026074
    • 返回 0x09080000,这表明 DTCM 和 ITCM 大小与锁步相对应。

我预计Core 2、Cfg2寄存器包含 0x08070000,但我看到的却是一个指示锁步配置的值。那么,这是否意味着 Core0 和 Core2 是组成锁步核心的对?如果是这样,这与 S32K3XX 参考手册中描述的DCM_GPR.DCMROF19内容不一致。

如果有人能指出我根据参考手册理解中的缺陷,或者提供检测哪些核心处于锁步配置的万无一失的方法来,我将不胜感激。

先行致谢。

回复:检测S32K358锁步对

不幸的是,我不知道,但每个文档中总会有一些错误。

回复:检测S32K358锁步对

感谢您的快速回复和澄清。

修复文档肯定有助于避免任何此类混乱。我想知道参考手册中是否有类似的误导信息?

再次感谢。

回复:检测S32K358锁步对

听起来不错。感谢您如此迅速地确认。

回复:检测S32K358锁步对

我可以确认在我这边它的行为也是同样的。让我进一步调查。

回复:检测S32K358锁步对

感谢您的快速回复。

该开发套件包括:
SoC:恩智浦 S32K358HVS、0P14E、CTZE2233A
- 其他标签:SCH-54870 Rev B2、700-54870 Rev X2

此致问候

回复:检测S32K358锁步对

我明天会在 HW 上测试它,然后通知你。

同时,您能否指定安装在 EVB 上的 MCU 部件编号?请所有线路

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 10:52 AM
更新者: