2178098_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2178098_ja-JP

2178098_ja-JP

KW45 Sb3 ファイル

こんにちは、皆さん。

Localization SDKs バージョン SDK_25_06_00_KW45B41Z-LOCをダウンロードし、キーを使用して sb3 ファイルを生成できました。新しいカスタム PCB に sb3 をフラッシュすると、正常に動作します。

ここで、 SDK_25_09_00_KW45B41Z-LOCに更新するために、このバージョンに固有の新しい sb3 ファイルを生成しました。この新しい sb3 ファイルをフラッシュしようとすると、次のエラーが発生します。

SB ファイルの送信中 [################################ ----] 91% 00:00:04 エラー:spsdk.mboot.mcuboot:RX: Mboot: 送信者 によって データが中止されました ( 開始 から 47860 ミリ秒、mcuboot.py: 253 )
応答ステータス = 10203 ( 0x27db ) メモリ累積書き込み
 

興味深いことに、古い SDK (ローカライズされていないもの) を使用して sb3 を生成し、フラッシュすると、問題なく動作します。

SDK_25_09_00_KW45B41Z-LOCで同様の問題に遭遇した人はいますか?

  • このリリースでは sb3 生成プロセスに変更はありますか?

  • あるいは、25_06_00 と 25_09_00 のローカリゼーション SDKs 間で、メモリ レイアウト/ブートローダーの互換性に既知の違いがあるのでしょうか?

ご意見やご指導をいただければ幸いです。

よろしくお願いいたします!

乾杯
キリスト教徒

RD-KW45-ローカリゼーションKW45

Re: KW45 Sb3 file問題は解決しました。このリンクをたどる
https://github.com/nxp-appcodehub/dm-kw45-secure-boot-scripts
Re: KW45 Sb3 file

こんにちは@luis_maravilla

残念ながら、一括消去コマンドは役に立ちませんでした。

私は**SPSDKバージョン3.2.0**を使用しています以下のファイルも含まれています:

chris123951_0-1759739369978.png

必要な変更があるかどうか確認していただくか、更新バージョンをご提供いただけますでしょうか。

AN13883では、zip ファイルが利用可能であると記載されていますが、そのような添付ファイルは見つかりませんでした。

chris123951_1-1759739455428.png

さらに、その場所に行くと:
C:\nxp\spsdk\examples\jupyter_examples
kw45_load_NBU_imageを開くと、コンパイル エラーが発生します。これは 2023 年のものです。

このサンプル ファイルが NXP によって更新されているかどうか確認していただけますか?

ありがとう、よろしく。

キリスト教徒。

Re: KW45 Sb3 file

こんにちは、クリスチャン。

はい、それがコマンドです。それが機能するかどうか確認していただけますか?

また、非互換性を回避するためにSPSDKツールを最新バージョンに更新してください。情報はAN13883の第3章に記載されています。

よろしくお願いいたします。

ルイス

Re: KW45 Sb3 file

こんにちは@luis_maravilla


キーを使用して安全なバイナリを生成するために AN13883 を使用しています。
sb3 ファイルをフラッシュする前に、通常は次のコマンドでメモリを消去します。
blhost -p COMx flash-erase-all 、これで大量消去が実行されると思いますか?


ありがとう、よろしく
キリスト教徒。

Re: KW45 Sb3 file

こんにちは、クリスチャン。

SB ファイルを更新および生成するために実装する方法について説明し、詳細を教えていただけますか?アプリケーションノートや NXP の投稿、情報をフォローしていますか?

累積書き込みエラーは、通常、最初に一括消去または領域消去を実行せずに同じフラッシュ領域に複数回書き込むと発生します。一括消去と再試行を手伝っていただけますか?

SDKバージョン間で実装された変更に関する詳細情報が必要な場合は、 コネクティビティ Framework CHANGELOG — MCUXpresso SDK ドキュメント]の[コネクティビティ Framework関連]およびMCUXpresso SDK リリースノート — MCUXpresso SDK ドキュメントを参照してください。

よろしくお願いいたします。

ルイス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 05:45 PM
Updated by: