Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
i.MX8MP EVKのToFセンサー VL53L8CX SPI通信を有効にする 私たちは、Yocto Linuxを使用したNXP i.MX8MP LPDDR4 EVKにST VL53L8CX ToF(飛行時分)センサーをSPI経由で統合しようとしています。 最初の目的は、基本的なSPI通信を実現し、カスタムLinuxカーネルドライバからVL53L8CXデバイスを正常に検出することです。現段階では、完全な測距機能は必要ありません。 ハードウェア ボード: NXP i.MX8MP LPDDR4 EVK センサー: VL53L8CX ToFセンサー インターフェース: SPI EVKコネクタ: J21拡張コネクタ SPIコントローラー: ECSPI2 チップセレクト: ECSPI2 SS0 CSに使用されるGPIO: GPIO5_IO13 SPIデバイス: spi1.0 SPI速度: 1MHz SPIモード:モード0 デバイスツリー構成は現在以下を使用しています。   &ecspi2 { pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi2 &pinctrl_ecspi2_cs>; cs-gpios = <&gpio5 13 GPIO_ACTIVE_LOW>; status = "okay"; stmvl53l8cx: spi@0 { reg = <0>; compatible = "st,stmvl53l8cx"; spi-max-frequency = <1000000>; }; }; meta-vl53l8cx_8mp/ ├── conf/ │ └── layer.conf ├── レシピズカーネル/ │ ├── Linux/ │ │ ├── ファイル/ │ │ │ └― 0001-add-vl53l8cx-spi-node.patch │ │ └── Linux-imx_%.bbappend │ │ │ └── VL53L8CX/ │ ├── ファイル/ │ │ ├── メイクファイル │ │ └── driver.c │ └── vl53l8cx.bb SPIデバイスが正常に作成されました。   root@imx8mp-lpddr4-evk:~# ls -l /sys/bus/spi/devices/ spi0.0 spi1.0   カスタムドライバーは以下も登録されています:   root@imx8mp-lpddr4-evk:~# ls -l /sys/bus/spi/drivers/ stmvl53l8cx   ドライバープローブ()関数は正常に呼び出されています。 i.MX8MP EVK ECSPI2/J21ハードウェアとデバイスツリーの設定で、VL53L8CXがSPI上で正しく通信していることを確認するために何を検証すべきか、どなたかアドバイスをいただけませんか? 特に、以下の点を確認したいと思います。 ECSPI2 / spi1.0はi.MX8MP LPDDR4 EVKのJ21拡張コネクターで正しいSPIコントローラー/デバイスでしょうか? GPIO5_IO13 / ECSPI2_SS0はJ21の正しいチップセレクトですか? このコネクタにおけるECSPI2のSCK、MOSI、MISO、およびCSピン多重化設定は正しいですか? VL53L8CXには、以下のような追加のデバイスツリー構成が必要ですか? spi-cpol spi-cpha GPIO1/割り込み LPn/リセット/電源GPIO 電源/レギュレータの特性? VL53L8CXは、デバイスIDを読み取る前に、特定のSPIモード、タイミング、または初期化シーケンスを必要としますか? i.MX8MP ECSPIコントローラーでVL53L8CX向けに設定しなければならないことはありますか? spi_write()とspi_read()が0を返すため、 実際のMOSI/MISO電気通信 (例えばロジックアナライザーなど)を検証し、センサーが応答しているかどうかを判断する推奨方法はありますか? また、参考用に カスタムのdriver.cドライバーとカーネルログ も添付しています。 i.MX8MP EVK + J21 + ECSPI2 + VL53L8CX の正しいSPI構成に関するご助言をいただければ幸いです。 カスタムドライバーファイルを添付しました driver.c また、ログも添付しています よろしくお願いします。 Re: Enable SPI Communication for VL53L8CX ToF Sensor on i.MX8MP EVK こんにちは、 @Manuel_Salas さん ご返信ありがとうございます。 さらなる設定作業を進める前に、デバイスIDの読み取りを試みました。しかし、デバイスIDを正常に読み取ることができませんでした。 SPIドライバーは正しくプローブしていますが、チップIDのレジスタ読み取りは期待値を返しません。そのため、VL53L8CXとの通信を確認できず、センサの初期化を進めることができません。 現在、問題の原因を特定するために、SPI構成、デバイスツリー、およびハードウェア接続を確認しています。 また 、ドライバ、ログ、モジュールイメージも添付 しますので、ご覧いただけます。VL53L8CXとの基本的なSPI通信に関して、他に確認すべき点があれば、ぜひご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします、 ヨギ96 Re: Enable SPI Communication for VL53L8CX ToF Sensor on i.MX8MP EVK こんにちは、@yogi96さん お元気でお過ごしのことと思います。 概して、あなたの手順はすべて問題ないようです。 次に試してみるのは、例えばプローブ()関数でチップのIDを読み取るなど、センサのレジスタを読み取ることです。 IDが正しく読み取れた場合は、設定処理を続行します。 また、ドライバが取り付けられているのも見えませんでした。 可能であれば添付してください。 よろしくお願いいたします。 サラス。
查看全文
S32K3X4EVB-T172 无法使用 OpenSDA 进行编程 我有一块全新的S32K3X4EVB-T172评估板。S32处理器似乎运行的是出厂默认代码,但是当我尝试使用板载调试器(通过USB连接到我的电脑)进行调试/重新编程时,S32处理器和板载调试器都会进入复位状态。 我已按照S32K3X4EVB-T172快速入门指南中的说明,正确执行了开机/插电步骤。我也已安装了指南中提到的软件和插件。 我用同事的S32K3X4EVB-Q172 试了同样的方法,结果一切正常。 提前感谢! 托比亚 Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 1. 请参阅讨论: S32K3X4EVB-T172 上的 PEmicro 连接助手问题。红色 LED 指示灯D15 (RST_OSDA) 和D3 (RESET_K3) 是常亮还是周期性闪烁?您的主板是否也遇到了与这位客户相同的问题?   2. FS26(U12) 是否热门? 3. 你是否按照步骤“ 3.2 连接电源”和“3.3”进行操作?连接调试器电缆“?” 4. 插入 J40 micro-USB 连接线,观察D14状态 OSDA LED 指示灯。 如果D14橙色 LED 不亮:检查 USB 电缆是否为数据电缆,验证 PC 是否枚举 OpenSDA 设备,并确保 USB 端口和驱动程序正常工作。不建议通过 USB 集线器将 USB 线缆连接到电脑。 5. 板载调试器由 PEMicro 提供,建议 从“支持与下载”类别下的“ 多链路调试探针”页面下载最新的“ USB 多链路资源安装程序” 。安装完成后,打开 位于 C:\PEMicro\Multilink_Resources 目录下的 PEFirmwareConfig.exe 文件 ,查看固件版本。我的板载调试器固件版本为 10.98 。您的板载调试器固件版本是多少?如果版本过旧,建议更新。如果更新失败,建议联系 PEMicro 技术支持。 check the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.png检查 S32K3X4EVB-T172.png 上的固件版本 6. 请使用电压模式的万用表或示波器观察P3V3_SDA (J34 ) 的电压。 S32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.png 7. SDA_RST_TGTMCU由板载调试器 K26 的输出控制。如果SDA_RST_TGTMCU输出低电平,则红色 LED D15和D3都会亮起。 请使用示波器观察SDA_RST_TGTMCU (J36)电平。它一直都很低,还是会周期性地降低? 通常情况下,当通过板载调试器下载程序或 RESET S32K3 时, SDA_RST_TGTMCU中应该观察到 10ms 的低电平,导致红色 LED D15和D3短暂亮起。 8. 是否可以通过 J12 连接外部调试器来调试板载 S32K3 芯片? 此致敬礼, Robin Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 请检查跳线设置是否与“ 3.1 设置 S32K3X4EVB-T172 评估板中的跳线”中描述的设置相符。 J14的输入电压是12V吗? 你调试的是哪个项目?您能否录制一段调试过程的视频并与我分享? Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 如何确定示例项目的版本? 我把J31换成了2-3。情况相同。 谢谢, 托比亚 Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 我不确定您目前正在测试的是哪个版本的 RTD Port_Example_S32K344 。 不过,我建议将J31设置为位置2-3 ,然后再试一次。 Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 跳线设置完全匹配。 J16 显示 12V(这似乎比直接测量插孔更容易)。 我正在使用快速入门指南中推荐的项目 Port_Example_S32K344。我觉得我可能无法录制视频。 托比亚 Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 你好,罗宾, 1. 当我尝试调试/编程时,两个 LED(D15 和 D3)都保持亮着。它们不会闪光。我认为我的主板遇到了与https://community.nxp.com/t5/S32K/PEmicro-Connection-Assistant-Issue-on-S32K3X4EVB-T172/mp/2252525 中客户相同的问题,但很遗憾,他似乎通过购买另一台EVB主机来绕过了这个问题。 2.否 3. 是的 4. 当我插入micro-USB数据线时,D14指示灯会亮起。设备管理器显示“OpenSDA - CDC 串行端口 ( http://www.pemicro.com/opensda )”。系统中没有USB集线器,我的电脑和连接线可以使用S32DS软件对其他S32K344 EVB进行编程。这个问题似乎只与这个电路板有关。 5-7. 请给我点时间把这些都过一遍。我会尽快回复。 8. 我还没有尝试直接使用 JTAG,因为我正在等待一个适配器,以便与 J12 连接。 感谢您的详细回复。 托比亚 Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 经过更多测试后: 5.我使用PEFirmwareConfig.exe成功更新了板载调试器固件。但是,当我尝试调试/编程时,情况仍然一样。 6. 当插入 USB 时,J34 电压为 3.25V。 7. J36 一直处于高电平,直到我尝试调试/编程。此时电压会降低,并保持低电压状态,直到 micro USB 连接断开为止。 还在等第8点的适配器。应该今天就能到。 谢谢! 托比亚 Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 请将外部 12V 电源连接到 J14 并插入 USB 电缆后,拍摄 S32K3X4EVB-T172 板的照片;图像必须足够清晰,以显示跳线设置和哪些 LED 灯亮起。 请录制一段 S32DS 界面的视频,从您点击调试按钮开始,一直录制到出现错误屏幕为止。这样我就可以清楚地看到发生了什么,并有助于快速排除故障。如果您无法录制 S32DS 屏幕上操作的视频,能否截取一些屏幕截图来显示错误? Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 终于找到一个能用于J12的JTAG适配器了。我可以使用外部调试器调试 S32K344 芯片。OpenSDA 仍然无法正常工作。 Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 早上好, 00_evb.jpg  ^ 上电并连接 USB 后电路板的初始状态 00_dashboard.png  ^ 项目仪表板示例 03_debug3.png 01_debug1.png 02_debug2.png 调试配置 04_error1.png  ^调试后的第一个错误 04_evb.jpg  ^ EVB 在尝试调试后出现错误(与上述错误同时发生) 05_error2.png 点击“中止”后出现错误   Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 给您带来的不便,敬请谅解! 根据我的经验,你开发板上的D15 LED 工作异常。   以下两个链接包含我们的退货和退款政策。保修期内可更换产品,期限为 12 个月;退款期限仅为 30 天。一旦提交了请求,直接团队会将其转发给负责此流程的人员,该人员将直接联系客户,提供下一步操作的说明。 开发工具保修退货申请表 退货和质保信息
查看全文
LWIP TCP/IPサーバー・クライアント実践演習 こんにちは。S32K358 用の TCP クライアントハンドシェイクのサンプルはありますか?以前のスレッドに投稿したように、いくつか問題が発生しています。以前、S32K148 の問題解決に関する投稿(LWIP TCP/IP Server-Client Hands-On - NXP Community)を見ましたが、それが役に立つかもしれません。 もしお持ちでしたら、コピーを送っていただけないでしょうか。私のメールアドレスは[email protected]です。よろしくお願いいたします! Re: LWIP TCP/IP Server-Client Hands-On こんにちは、@sunshine88 さん。 S32K358には、lwip_s32k148_HandsOnワークショップのような参考プロジェクトはありません。lwip_s32k148_HandsOn_Server と lwip_s32k148_HandsOn_Client の両方をプライベートメッセージでお送りしました。 よろしくお願いします、 ジュリアン
查看全文
S32K322 和 S32K312:关于 CMU 中断、RESET 响应和检测延迟的查询 请 提供 故障 事件 与 相应 CMU 实例 ( CMU0 、 CMU1 和 CMU2) 的 映射 关系 ? 中断 文档 列出 了 总共 七个 中断 , 但 并不 清楚 每个 CMU 实例 处理 哪些 故障 事件 以及 它们 相应 的 故障 操作 。 请查看附件图片 系统时钟监控.png 中断映射.png What is the exact meaning of the "RESET Reaction Interrupt"? 该 中断 是否 会 在 破坏性 RESET 之前 产生 , 从而允许 软件 在 RESET 发生 之前 进行干预 ? 时钟 监控 延迟 可 配置 为 1 µs 至 1 ms 。 选择 较低 的 延迟 是否能 有效 减少 消 抖/滤波 时间 , 并使 时钟 故障 检测 更加 灵敏 或 更快? Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency 您好@WadkarY 1. 请问 能否 提供 故障 事件 与 相应 CMU 实例 ( CMU0、 CMU1 和 CMU2) 的 映射关系 ? image.png image.png 从图中可以看出,只有 CMU_FC_0、CMU_FM_1、CMU_FM_2 可以配置为中断;其他中断默认应视为破坏性复位源,而不是标准 CMU 中断。 CMU_FC_0->CMU0 CMU_FM_1->CMU1 CMU_FM_2->CMU2 CMU_FC_3->CORE_CLK_FAIL CMU RESET 复位反应中断 CMU_FC_4->AIPS_PLAT_CLK_FAIL CMU RESET 反应中断 CMU_FC_5->HSE_CLK_FAIL CMU 复位反应中断 CMU_FC_6->CM7_CORE_CLK_FAIL CMU 复位反应中断 2. 此 中断 是否 在 破坏性 RESET 之前 产生 , 从而允许 在 RESET 发生 之前 进行 软件 干预 ? 不,除非特意配置了 MC_RGM/DCM 破坏性 RESET 中断旁路,否则不会出现破坏性 RESET 行为。 例如: 1. CMU_FC_4 检测到 AIPS_PLAT_CLK 频率超过阈值 ↓ 破坏性复位已钳位 + 同时发出 IRQ 215 ↓ 几乎瞬间 MCU RESET → 从 RESET Vector 重启 ↓ 软件读取 MC_RGM.DES[AIPS_PLAT_CLK_FAIL] 以识别 RESET 原因 3.选择较低的延迟是否能有效减少消抖/滤波时间,并使时钟故障检测更加灵敏或更快? 该参数与 REF_CNT 相关。 •RCCR[REF_CNT] 值越高,测量窗口越长,从而在监测的时钟检查中实现更高的精度。 • RCCR[REF_CNT] 值越低,测量窗口越短,导致 FHH 和 FLL 事件响应越快,但报告结果的准确性越低。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency 感谢你的回复。 您能否帮忙解释一下PLL时钟的最大可能偏差是多少? 从数据表中我们得到 FIRC 和 SIRC 的最大允许偏差分别为 5% 和 10%。 请您解释一下PLL的偏差,因为DS中没有提到。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency 您好@WadkarY “CMU RESET reaction interrupt”不应被解释为破坏性 RESET 之前的预警中断。对于这些 CMU 故障源,当配置了破坏性 RESET 反应时,RESET 请求和相应的 MC_RGM RESET 反应中断基本上是同时生成的。因此,软件不能依赖于在破坏性重置发生之前进入中断服务例程 (ISR) 并完成恢复操作。 中断是 MC_RGM 复位反应机制的一部分,与可以将适用的复位反应重定向/绕过到中断的配置相关。如果源仍然配置为破坏性复位,则正常的软件策略是允许复位发生,并在重新启动后检查相应的 MC_RGM.DES 状态标志以确定复位原因。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency 您好@WadkarY 由于锁相环 (PLL) 不适用,因此没有单独的大偏差规范。PLL 输出频率精度等于参考晶体精度,加上一个很小的抖动贡献,数据手册在 PLL 特性表中将其量化为“JPLL_acc”。 Re: S32K322 and S32K312 : Queries Regarding CMU Interrupts, Reset Reaction, and Detection Latency 各位同事好, 谢谢你的回复。 但我不太理解“重置反应中断”的含义及其用途? CMU_FC_3->CORE_CLK_FAIL CMU RESET 复位反应中断 CMU_FC_4->AIPS_PLAT_CLK_FAIL CMU RESET 反应中断 CMU_FC_5->HSE_CLK_FAIL CMU 复位反应中断 CMU_FC_6->CM7_CORE_CLK_FAIL CMU 复位反应中断 请问这些中断是否为软件干预提供了机会,以便在产生破坏性RESET之前进行干预? 如果答案是肯定的,软件如何介入并阻止或处理重置? 如果没有,那么在破坏性复位之后立即发生的情况下,产生这些中断的目的是什么?
查看全文
HseFwInstall 我下载了官方的HSE安装示例,运行后发现HSE没有安装成功,程序会一直卡在while ( FALSE == HSE_CheckStatus(HSE_STATUS_INIT_OK) );我现在没有什么方向,求帮助,如何才能成功安装HSE。附件是官方的例子,我下载后修改了.project为S32K312,屏蔽了链接脚本中的baf文件,其他没有修改了。 Re: HseFwInstall Hi 我建议你通过代理商FAE获取最新的s32k3_hse_lib_rtd400hf01_20260427.7z 再测试一次。新版本修复了一些老版本发现的bug. 根据SBAF_S32K312_0_0_15_0_ReleaseNotes.pdf的“2.2 Version Number Details”章节以及你截图显示 0x4039C020 - - 0x4039C027 处的值是010D0000 000F0005。看起来曾经安装过 AB_SWAP 固件? 如果安装FULL_MEM 的话,0x4039C020 - - 0x4039C027 处的值应该是 000D0000 000F0006 但我在你附件工程里看到的是 S32K312_0_2_40_0_HSE_FULL_MEM。 我有些困惑你到底需要安装FULL_MEM还是AB_SWAP的HSE FW? 请检查你为HseLib_HseFwInstall_Rtd400工程选择的哪种Build选项。 请注意无法从AB_SWAP退回FULL_MEM。 你提供的截图里看出 0x4039C028=0xC0 bit0=0意味着SBAF没有将HSE FW启动起来。看起来HSE FW固件被破坏了。恐怕需要参考MU Restore FW_EN.pdf 使用MU恢复HSE FW。 另外请参考s32k3_hse_lib_rtd400hf01_20260427\Doc\S32K3_HSE_LIB_UserGuide.pdf手册。我没理解"屏蔽了链接脚本中的baf文件" ,请问是指该文档 19/51页 "3.3 .3 Build configuration - Settings of Linker"章节的 s32k3xx_flash_full_mem_0_2_40_0.ld ? 安装SBAF_S32K312_0_0_15_0.exe后路径是 C:\NXP\SBAF_S32K312_0_0_15_0\bin\s32k312_Secure_Baf_0.13.0_0.15.0.6_pb230804.bin.pink 不用屏蔽该文件。 Best Regards, Robin
查看全文
HseFwInstall 公式のHSEインストール例をダウンロードして実行しましたが、HSEのインストールに失敗しました。プログラムは`while ( FALSE == HSE_CheckStatus(HSE_STATUS_INIT_OK) );`ループで停止してしまいます。どうすればよいか分からず困っています。HSEを正常にインストールする方法を教えてください。添付ファイルは公式の例です。ダウンロード後、`.project`ファイルを`S32K312`に変更し、リンカースクリプト内の`baf`ファイルを無効にしました。それ以外は何も変更していません。 Re: HseFwInstall こんにちは 販売代理店のFAEから最新版のs32k3_hse_lib_rtd400hf01_20260427.7zを入手して、再度テストすることをお勧めします。この新バージョンでは、旧バージョンで見つかったいくつかのバグが修正されています。 SBAF_S32K312_0_0_15_0_ReleaseNotes.pdfの「 2.2 バージョン番号の詳細」セクションと、スクリーンショットに表示されている 0x4039C020 - 0x4039C027 の値から判断すると、以前に AB_SWAP ファームウェアがインストールされていたようです。FULL_MEM がインストールされていた場合、0x4039C020 - 0x4039C027 の値は 000D0000 000F0006 になるはずです。 しかし、添付のプロジェクトを見ると、S32K312_0_2_40_0_HSE_FULL_MEM となっています。AB_SWAP には FULL_MEM をインストールする必要があるのか、それとも HSE FW をインストールする必要があるのか、少し混乱しています。HseLib_HseFwInstall_Rtd400 プロジェクトで選択したビルドオプションを確認してください。 AB_SWAPからFULL_MEMに戻すことはできませんのでご注意ください。 ご提供いただいたスクリーンショットには、0x4039C028=0xC0 bit0=0と表示されています。これは、SBAFがHSE FWの起動に失敗したことを意味します。HSE FWファームウェアが破損しているようです。MUを使用してHSE FWを復元するには、 MU Restore FW_EN.pdfを参照する必要があるでしょう。 マニュアル s32k3_hse_lib_rtd400hf01_20260427\Doc\ S32K3_HSE_LIB_UserGuide.pdfも参照してください。「リンカースクリプトで baf ファイルをブロックした」という部分が理解できませんでした。これは、そのドキュメントの 19/51 ページ、セクション 3.3 を指しているのでしょうか?.3「ビルド構成 - リンカーの設定」セクションで、ファイル s32k3xx_flash_full_mem_0_2_40_0.ld はどうなりますか? SBAF_S32K312_0_0_15_0.exe をインストールした後、パスは C:\NXP\SBAF_S32K312_0_0_15_0\bin\s32k312_Secure_Baf_0.13.0_0.15.0.6_pb230804.bin.pink になります。このファイルはコメントアウトする必要はありません。 よろしくお願いします、 ロビン
查看全文
S32K3X4EVB-T172 OpenSDAを使用してプログラムできません 私は新品の S32K3X4EVB-T172 Eval ボードを持っています。S32 プロセッサは工場出荷時のデフォルトコードを実行しているようですが、USBでパソコンに接続したオンボードのデバッガでデバッグや再プログラムを試みると、S32もオンボードのデバッガもリセットされてしまいます。 S32K3X4EVB-T172クイックスタートガイドに記載されている正しい電源オン/接続手順を使っています。また、そこに記載されているソフトウェアやアドオンもインストールしています。 同僚のS32K3X4EVB-Q172で同じ手順を試したところ、問題なく動作しました。 よろしくお願いいたします。 -トビア Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 1. 議論を参照してください: S32K3X4EVB-T172 での PEmicro Connection Assistant の問題。赤色LED D15 (RST_OSDA)とD3 (RESET_K3)は点灯したままですか、それとも定期的に点滅しますか?あなたのボードもこのお客様と同じ問題を抱えていますか?   2. FS26(U12)はホットですか? 3. 「 3.2 電源を接続する」の手順、そして「3.3デバッガーケーブルを接続しますか? 4. J40マイクロUSBケーブルを接続し、 D14 STATUS OSDA LEDを確認します。 D14のオレンジ色LEDが点灯しない場合は、USBケーブルがデータケーブルかどうか、PCがOpenSDAデバイスを列挙しているか、USBポートとドライバが正しく動作しているか確認してください。USBケーブルをUSBハブ経由でPCに接続することは推奨されません。 5. オンボードデバッガはPEMicroが提供しており、「 Multilink Debug Probes 」の 「サポート & Downloads」カテゴリから 最新の 「USB Multilink Resources Installer 」をダウンロードすることをお勧めします 。インストール後、 C:\PEMicro\Multilink_Resourcesの中からPEFirmwareConfig.exeを開き、ファームウェアのバージョンを確認してください。私のオンボードデバッガーのファームウェアバージョンは 10.98 です。あなたのボードのバージョンは何ですか?バージョンが古すぎる場合は、アップデートを推奨します。アップデートが失敗した場合は、PEMicroの技術サポートに お問い合わせ することをお勧めします。 check the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngS32K3X4EVB-T172.pngのファームウェアのバージョンを確認してください。 6. マルチメーターを電圧モードで使用するか、オシロスコープを使用してP3V3_SDA(J34 )の電圧を観察してください。 S32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.png 7. SDA_RST_TGTMCUは、オンボードデバッガK26の出力によって制御されます。SDA_RST_TGTMCUが低レベルを出力すると、赤色LED D15とD3の両方が点灯します。 オシロスコープを使用して、 SDA_RST_TGTMCU(J36)レベルを監視してください。常に低い値を示すのか、それとも定期的に低い値を示すのか? 通常、オンボードデバッガを使用してプログラムをダウンロードしたり、S32K3をリセットしたりすると、 SDA_RST_TGTMCUに10msのローレベルが観測され、赤色LED D15とD3が短時間点灯します。 8. J12経由で接続した後、外部デバッガを使用してオンボードのS32K3チップをデバッグすることは可能ですか? よろしくお願いいたします ロビン Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 外部12V電源をJ14に接続し、USBケーブルを差し込んだ後、S32K3X4EVB-T172ボードの写真を撮影してください。写真は、ジャンパー設定と点灯しているLEDがはっきりとわかるように撮影してください。 デバッグボタンをクリックしたところからエラー画面が表示されるまで、S32DSのインターフェースの動画を録画してください。これにより、何が起こっているのかを正確に把握し、問題を迅速に解決することができます。もしS32DSで行われた操作の動画を画面に録画できない場合、エラーを示すためにスクリーンショットをいくつか撮ってもらえますか? Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA さらにテストを重ねた結果: 5.PEFirmwareConfig.exeを使用して、オンボードデバッガーのファームウェアをアップデートすることができました。しかし、デバッグやプログラミングを試みても同じ動作が続きます。 6. USBを接続すると、J34の電圧は3.25Vになります。 7. デバッグ/プログラミングを試みるまでは、J36 はハイレベルです。その時点で電圧は低下し、マイクロUSBケーブルが抜かれるまで低いままになります。 8番目の部品用のアダプターはまだ届いていません。今日届くはずです。 ありがとうございました。 -トビア Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA ジャンパーの設定が「S32K3X4EVB-T172評価ボードの3.1セットアップジャンパー」に記載されているものと一致しているかご確認ください。 J14の入力電圧は12Vですか? どのプロジェクトのデバッグを担当しましたか?デバッグ作業の様子を動画に録画して、私と共有していただけませんか? Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA ジャンパー設定は一致しています。 J16には12Vが表示されています(ジャックを直接測定するよりも簡単そうでした)。 クイックスタートガイドで推奨されているプロジェクトPort_Example_S32K344を使用しています。動画撮影はできないと思います。 -トビア Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA こんにちは、ロビンさん。 1. デバッグ/プログラミングを試みると、両方のLED(D15とD3)が点灯したままになります。それらは点滅しない。私のボードも https://community.nxp.com/t5/S32K/PEmicro-Connection-Assistant-Issue-on-S32K3X4EVB-T172/m-p/2252525 のお客様と同じ問題を抱えていると思います。 しかし、彼は別のEVBを購入することで問題を回避したようで、それは残念なことだ。 2. いいえ 3. はい 4. マイクロUSBケーブルを接続すると、D14のランプが点灯します。デバイスマネージャーには「OpenSDA - CDC シリアルポート(http://www.pemicro.com/opensda)」と表示されます。システムにはUSBハブがなく、PC+ケーブルはS32DSを使って他のS32K344 EVBをプログラムできます。この問題は、特にこの掲示板に関係しているようです。 5~7番。これらについて少し時間をください。すぐに返信いたします。 8. J12とインターフェースできるアダプターを待っているため、まだ直接JTAGを試していません。 詳細なご回答ありがとうございます。 -トビア Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA 現在テストされているRTD Port_Example_S32K344のバージョンがどれなのか分かりません。 ただし、 J31 を 2〜3 のポジションに設定して、もう一度試してみることをおすすめします。 Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA サンプルプロジェクトのバージョンはどうやって判別すればいいですか? J31を2-3に切り替えました。同じ挙動。 ありがとう、 -トビア Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA おはよう、 00_evb.jpg00_evb.jpg  ^ 電源投入後およびUSB接続後の基板の初期状態 00_dashboard.png00_ダッシュボード.png  ^ プロジェクトダッシュボードの例 03_debug3.png03_debug3.png 01_debug1.png01_debug1.png 02_debug2.png02_debug2.png    ^デバッグ設定 04_error1.png04_error1.png ^ デバッグ後の最初のエラー 04_evb.jpg04_evb.jpg ^ デバッグ試行後にEVBエラーが発生する(上記のエラーと同時に発生) 05_error2.png05_error2.png ^中止をクリックした後にエラーが発生しました   Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA ついにJ12に対応したJTAGアダプターを入手しました。外部デバッガを使ってS32K344チップをデバッグできます。OpenSDAは依然として動作しません。 Re: S32K3X4EVB-T172 Unable to Program using OpenSDA ご迷惑をおかけして申し訳ございません! 私の経験では、あなたの開発ボードの D15 LEDが異常な挙動をしています。   以下の2つのリンクに、返品および返金に関する当社のポリシーが記載されています。保証交換の期間は12ヶ月間ですが、返金の期間は30日間のみです。リクエストが提出されると、直接チームはこのプロセスを担当する担当者に転送し、担当者はお客様に直接お問い合わせして次に何をすべきか指示を行います。 開発ツールの保証返品リクエスト・フォーム 返品および保証について
查看全文
使いやすい8ビットのマイクロコントローラやアセンブリ言語はありますか? 実際の16進/バイナリコードが見られる8ビットのマイクロコントローラを探しています。大学で8051アセンブリ言語を学んでいるのですが、メモリ内の命令や値の一つ一つを見て理解できることが本当に大好きです。しかし、それらのマイクロコントローラは時代遅れで互換性のために多くの「ハック」が必要です。少なくとも、自分のコードを実際のハードウェアに書き込むたびに、そんな風に感じるんです。では、シンプルな8ビットアセンブリ言語で実際のチップを使った簡単な電子工学プロジェクトをプログラムできるものはありますか? Re: Is there a simple 8 bit microcontroller/assembly language that is nice to work with? こんにちは; アセンブリを学ぶなら、良い出発点はS08PTデバイスです。 S08PT|8ビット5V EEPROMとTSIを備えたフル機能MCU |NXP Semiconductors。 使用可能なソフトウェアツールは、Windows 10/11向けに利用可能な CodeWarrior for MCUS (Eclipse IDE) v11.1 です。このツールではアセンブリコードでテストできます。アセンブリ内のデバッグビューが表示され、メモリを確認してコードの機能を理解することができます。 このデバイスには評価ボードS08PT60-EVK、[MC9S08PT60]、[興味があれば]、[S08PT60-EVK製品情報]と様々な周辺機器が搭載されており、コードから実際のハードウェアへの異なる構成をテストできます。 オンボードインターフェースにはRGB LED、6軸デジタル加速度計と磁力計、周囲温度センサ、2つの静電容量式タッチパッド、ポテンショメーター、2つのユーザープッシュボタン、IRDAトランシーバが含まれます。また、拡張ボード用のArduinoピン配列にも対応しています。 詳細はメインページでご覧いただけます: S08P MCUs 評価キット | NXP Semiconductors 敬具、ルイス
查看全文
使用 Green Hills 工具链的 S32k344 如何重新定位向量段,使其将向量表存储在闪存的 0x00400000 地址处,但在运行时复制到 DTCM 内存并从那里运行?我该如何在 Greenhills 链接器文件中实现这一点? Re: S32k344 using green hills toolchain 嗨@XRen_Parker 由于这个问题与 Green Hills 工具链及其集成密切相关,我建议您直接联系 Green Hills。他们应该能够提供适当的指导和资源。 https://support.ghs.com/ 此致, Lukas
查看全文
DSPの使い方MPC5644A こんにちは、MPC5644AでDSPの使い方と設定方法を知りたいです Re: How to use DSP for MPC5644A こんにちは、 MPC5644A専用のDSPペリフェラルやDSPコプロセッサは搭載されていません。DSP機能は、e200z4 CPUコアに統合された信号処理拡張(SPE)を通じて提供されます。個別のDSP設定は必要ありません。DSP機能を活用するには、アプリケーションをSPEサポートを有効にしてコンパイルし、SIMDやMAC操作などのSPE命令を使えるようにする必要があります。 よろしくお願いいたします。 ピーター
查看全文
Is there a simple 8 bit microcontroller/assembly language that is nice to work with? I'm searching for an 8 bit microcontroller where I can look at the actual hex/binary code. I've been learning 8051 assembly in university and I absolutely love seeing and understand every single instruction and value in the memory. But those microcontrollers are antiquated and need a bunch of "hacks" for compatibility. At least that's what it feels like everytime I put my code onto real hardware. So is there a simple 8 bit assembly language with actual chips I can program simple electronics projects with ? Re: Is there a simple 8 bit microcontroller/assembly language that is nice to work with? Hello; If you are learning assembly a good start point could be the S08PT device; S08PT|8-bit 5V Full-featured MCU with EEPROM and TSI | NXP Semiconductors. The software tool to use it is CodeWarrior for MCUs (Eclipse IDE) v11.1 available for windows 10/11.; in this tool you can test with assembly code as it have the tools view for debug in assembly and review the memory to understand the functionality of your code. This device have an evaluation board S08PT60-EVK, [MC9S08PT60] if you are interested, [S08PT60-EVK Product Information] with various peripherals, for you to test different configurations from your code onto real hardware. The onboard interfaces include an RGB LED, a 6-axis digital accelerometer and magnetometer, an ambient temperature sensor, two capacitive touch pads, a potentiometer, two user push-buttons, and IRDA transceiver. Also is compatible with the Arduino pin layout for expansions boards. You can read more about the features in the main page: S08P MCUs Evaluation Kit | NXP Semiconductors Best Regards, Luis
查看全文
在 i.MX8MP EVK 上启用 VL53L8CX ToF 传感器的 SPI 通信 我们正在尝试使用 Yocto Linux 将ST VL53L8CX ToF(飞行时间)传感器通过SPI集成到NXP i.MX8MP LPDDR4 EVK上。 最初的目标是实现基本的 SPI 通信,并从自定义 Linux 内核驱动程序中成功检测到 VL53L8CX 设备。现阶段不需要全部功能。 硬件 板: NXP i.MX8MP LPDDR4 EVK 传感器: VL53L8CX ToF传感器 接口: SPI EVK 连接器: J21 扩展连接器 SPI 控制器: ECSPI2 片选: ECSPI2 SS0 用于 CS 的 GPIO: GPIO5_IO13 SPI 设备: spi1.0 SPI速度: 1 MHz SPI模式:模式0 当前设备树配置使用:   &ecspi2 { pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi2 &pinctrl_ecspi2_cs>; cs-gpios = <&gpio5 13 GPIO_ACTIVE_LOW>; status = "okay"; stmvl53l8cx: spi@0 { reg = <0>; compatible = "st,stmvl53l8cx"; spi-max-frequency = <1000000>; }; }; meta-vl53l8cx_8mp/ ├── conf/ │ └── 层.conf ├── recipes-kernel/ │ ├── linux/ │ │ ├── 文件/ │ │ │ └── 0001-add-vl53l8cx-spi-node.patch │ │ └── linux-imx_%.bbappend │ │ │ └── vl53l8cx/ │ ├── 文件/ │ │ ├── Makefile │ │ └── driver.c │ └── vl53l8cx.bb SPI设备创建成功:   root@imx8mp-lpddr4-evk:~# ls -l /sys/bus/spi/devices/ spi0.0 spi1.0   自定义驱动程序也已注册:   root@imx8mp-lpddr4-evk:~# ls -l /sys/bus/spi/drivers/ stmvl53l8cx   驱动程序 probe() 函数已成功调用。 请问有人可以指导一下,为了确保 VL53L8CX 通过 SPI 正确通信,我们应该检查i.MX8MP EVK ECSPI2/J21 硬件和设备树配置中的哪些内容吗? 我们尤其想确认以下几点: ECSPI2 / spi1.0是否是 i.MX8MP LPDDR4 EVK 上J21 扩展连接器的正确 SPI 控制器/设备? GPIO5_IO13 / ECSPI2_SS0是否是 J21 的正确片选信号? 此连接器的ECSPI2 SCK、MOSI、MISO 和 CS 引脚复用设置是否正确? VL53L8CX 是否需要任何其他设备树配置,例如: spi-cpol spi-cpha GPIO1/中断 LPn/RESET/电源 GPIO 电源/稳压器的特性? VL53L8CX 在读取其设备 ID 之前是否需要特定的SPI 模式、时序或初始化序列? 对于 VL53L8CX,i.MX8MP ECSPI 控制器是否需要进行任何特殊配置? 由于 spi_write() 和 spi_read() 返回 0,是否有推荐的方法来验证实际的 MOSI/MISO 电通信(例如使用逻辑分析仪),并确定传感器是否响应? 我们还附上了自定义的 driver.c 驱动程序和内核日志供您参考。 任何关于i.MX8MP EVK + J21 + ECSPI2 + VL53L8CX SPI 配置的正确指导都将不胜感激。 我已附上自定义驱动程序文件driver.c 另外,我还附上了日志。 谢谢! Re: Enable SPI Communication for VL53L8CX ToF Sensor on i.MX8MP EVK 你好@Manuel_Salas 感谢您的反馈, 在进行任何进一步配置之前,我们尝试读取设备 ID。但是,我们无法成功读取设备 ID。 我们的 SPI 驱动程序探测正常,但读取芯片 ID 的寄存器没有返回预期值。因此,我们无法验证与 VL53L8CX 的通信,也无法继续进行传感器初始化。 我们目前正在检查 SPI 配置、设备树和硬件连接,以确定问题所在。 我们还会附上驱动程序、日志和模块镜像,以便您查看。如果您对我们应该验证 VL53L8CX 基本 SPI 通信的哪些方面有任何建议,我们将非常感谢您的指导。 此致, yogi96 Re: Enable SPI Communication for VL53L8CX ToF Sensor on i.MX8MP EVK 你好@yogi96 希望你一切都好。 总的来说,你采取的所有步骤看起来都不错。 下一步你可以尝试读取传感器的任何寄存器,例如,在你的 probe() 函数中,读取芯片的 ID。 如果读取的 ID 正确,则继续配置。 另外,我没能看到连接的驱动器。 如果可以,请附上附件。 顺祝商祺! 萨拉斯。
查看全文
MIMXRT700-EVK フラッシュエラー こんにちは、 NXP LinkServerを使って MIMXRT700-EVK にアプリケーションをフラッシュできません。 ハードウェア/ソフトウェア: ボード: MIMXRT700-EVK MCU:MIMXRT798S デバッガ:搭載MCU-Link MCU-Linkファームウェア:V3.172 リンクサーバー: 26.6.137 OS:Ubuntu Linux 電源はJ54から供給されます。 フラッシュ処理中、LinkServerは以下を報告します。 Error: Wire Ack Fault - target connected? Error: Wire not connected Failed on connect: Ee(42). Could not connect to core. No connection to chip's debug port Flash operation exited with code 1 MCU-LinkはPCによって正しく検出され、LinkServerはプローブを検出できます。 重要なハードウェアの観察点は、D4の赤いLEDが点灯していないことです。MIMXRT700-EVKのドキュメントによると、D4はMCU/リセットの状態を示し、ONは通常のプロセッサ活動、OFFはプロセッサがリセット中であることを示します。 RT700のプリコネクトスクリプトも実行しましたが、SWD接続は依然として以下のエラーで失敗します。 Error: Wire Ack Fault - target connected? Error: Wire not connected サポートリクエスト 何かアドバイスをいただけますか: 基板がJ54から電源供給されているのに、 D4 LEDが消灯しているのはなぜですか? RT700プロセッサをリセット状態からどうやって解除 できますか? リセット、起動、またはハードウェア構成の確認が必要な項目はありますか? アプリケーションをフラッシュするためにLinkServerのコネクティビティを復元するには、どのような復旧手順を使えばよいでしょうか? 評価ボード Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error こんにちは、@Aparna1 さん。 おそらく、電力がMCUや基板全体に適切に分配されておらず、搭載デバッガにだけ送られている可能性が高いです。 緑色のD10 LEDも消灯していますか? J2のジャンパー位置がピン7と8をショートさせていることを確認してください。 BR、 エドウィン。 Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error これはUSB接続後の状態です Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error こんにちは、 はい、以下の点を確認しました。 緑色のD10 LEDが点灯しています。 J2はピン7と8を短絡させている。 私の方で追加の確認が必要な場合はお知らせください。 よろしくお願いいたします。 アパルナ Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error こんにちは、 チケットの状況を教えていただけますか?まだ返答を待っています。   よろしくお願いします。    
查看全文
The TCP client in S32K358 is not receiving the handshake packet. I've created a TCP client thread. When the handshake function is executed, I can see the messages sent by the client to the server and the messages sent by the server to the client using Wireshark. However, in the final step, the TCP client doesn't return a frame. I've been monitoring the GMAC receive interrupt and found it's stuck in a loop. The MCU TCP client hasn't received the final acknowledgment frame, so it hasn't sent the final handshake acknowledgment frame. What could be the reason? Re: S32K358 中TCP 客户端握手包接收不到 Hello @sunshine88, Are you using the lwip example provided inside the RTD package? If yes, could you share your RTD version?  Can you also share which status is being returned to RxStatus?  As requested on your other community post (LWIP TCP/IP Server-Client Hands-On), I've sent you a private message with the Lwip_HandsOn project for S32K148. Best regards, Julián
查看全文
MIMXRT700-EVK 刷写错误 你好, 我无法使用 NXP LinkServer 将我的应用程序刷写到MIMXRT700-EVK上。 硬件/软件: 电路板:MIMXRT700-EVK MCU:MIMXRT798S 调试器:板载 MCU-Link MCU-Link固件版本:V3.172 链接服务器:26.6.137 操作系统:Ubuntu Linux 电源通过 J54 提供 刷写过程中,LinkServer 报告: Error: Wire Ack Fault - target connected? Error: Wire not connected Failed on connect: Ee(42). Could not connect to core. No connection to chip's debug port Flash operation exited with code 1 PC 可以正确检测到 MCU-Link,LinkServer 可以检测到探针。 重要的硬件观察结果是D4红色LED指示灯不亮。根据MIMXRT700-EVK文档,D4指示MCU/RESET状态,其中ON表示处理器正常活动,OFF表示处理器处于RESET状态。 我还执行了RT700预连接脚本,但SWD连接仍然失败,并显示以下错误: Error: Wire Ack Fault - target connected? Error: Wire not connected 支持请求 请问您能否提供以下建议: 为什么 当电路板通过 J54 供电时, D4 LED 灯不亮 ? 如何使RT700处理器退出RESET状态? 是否需要检查任何RESET、启动或硬件配置? 我应该使用哪种恢复程序来恢复LinkServer 的连接,以便我可以刷写应用程序? 评估板 Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error 嗨@Aparna1 , 电源很可能没有正确分配给 MCU/电路板的其他部分,而是只分配给了板载调试器。 绿色的D10 LED指示灯也熄灭了吗? 请确保 J2 的跳线位置将引脚 7 和 8 短接。 BR, 埃德温。 Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error 您好, 是的,我已经核实了以下内容: 绿色D10 LED指示灯亮起。 J2 将引脚 7 和 8 短接。 如果还需要我进行任何额外的检查,请告知。 问候, 阿帕娜 Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error 这是连接 USB 后的状态 Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error 您好, 请问我的工单有什么最新进展吗?我仍在等待回复。   谢谢!    
查看全文
如何使用 DSP 控制 MPC5644A 您好,我想了解如何在MPC5644A中使用和配置DSP。 Re: How to use DSP for MPC5644A 你好, MPC5644A 不包含专用 DSP 外设或 DSP 协处理器。DSP 功能是通过集成到 e200z4 CPU 内核中的信号处理扩展 (SPE) 提供的。无需单独配置DSP。要利用 DSP 功能,必须在编译时启用 SPE 支持,允许编译器或应用程序代码使用 SPE 指令,例如 SIMD 和 MAC 操作。 顺祝商祺! Peter
查看全文
S32K358のTCPクライアントはハンドシェイクパケットを受信していません。 TCPクライアントスレッドを作成しました。ハンドシェイク関数が実行されると、Wiresharkを使用してクライアントからサーバーに送信されたメッセージとサーバーからクライアントに送信されたメッセージを確認できます。しかし、最終ステップでTCPクライアントはフレームを返しません。GMAC受信割り込みを監視していたところ、ループに陥っていることがわかりました。MCU TCPクライアントは最終確認フレームを受信していないため、最終ハンドシェイク確認フレームを送信していません。原因は何でしょうか? Re: S32K358 中TCP 客户端握手包接收不到 こんにちは、@sunshine88 さん。 RTDパッケージ内のlwip例を使っていますか?もしそうなら、RTDのバージョンを教えていただけますか? RxStatusに返却されるステータスも教えてもらえますか? 他のコミュニティ投稿(LWIP TCP/IP サーバー・クライアント・実践形式)でのご要望通り、Lwip_HandsOnプロジェクトのプライベートメッセージを送りました。S32K148。 よろしくお願いします、 ジュリアン
查看全文
Is i.MX 9 "there yet"? I started a project in a few years ago and NXP's i.MX 9 line of MPUs were beginning to be released but they were largely unobtainable so I went with a beefy i.MX 8. At this stage, it's way more power than I need and I'd like to move to a much smaller MPU. I was planning on getting the smallest i.MX 8 but the i.MX91 is the smallest cpu they have. I was wondering if I would be better off with the 91 instead of a more mature 8. Thermals are my primary concern so I would assume new is always better, but I just don't know if they are "there yet" since they are still fairly new. A more apples to apples port moving to an 8 could also be a motivator. Re: Is i.MX 9 "there yet"? Hi @ceva156  What is the main purpose of your project? Which IMX8 series product are you currently using? B.R Re: Is i.MX 9 "there yet"? Hello, Don’t need the heavier multimedia GPU capabilities of the i.MX8, the i.MX91 could be a much better fit and give you a simpler, lower-power design. Re: Is i.MX 9 "there yet"? Hello, I’d lean toward the i.MX91 if thermals and size are your main priorities. 
查看全文
i.MX 9 准备好了吗? 几年前我开始了一个项目,当时 NXP 的 i.MX 9 系列 MPU 开始发布,但它们基本上无法获得,所以我选择了性能强大的 i.MX 8。现阶段,它的性能远远超过我的需求,我想换用性能小得多的微处理器。我原本打算买最小的 i.MX 8,但他们最小的 CPU 是 i.MX91。我一直在想,如果选择91型而不是更成熟的8型,会不会更好。散热是我最关心的问题,所以我认为新的总是更好,但我不知道它们是否已经“达到标准”,因为它们还比较新。更公平的比较,例如将港口升级到 8 级,也可能是一个激励因素。 Re: Is i.MX 9 "there yet"? 你好@ceva156 您的项目的主要目的是什么?您目前使用的是哪款IMX8系列产品? BR Re: Is i.MX 9 "there yet"? 你好, 如果不需要 i.MX8 的强大多媒体 GPU 功能,i.MX91 可能更合适,并且能提供更简单、更低功耗的设计。 Re: Is i.MX 9 "there yet"? 您好,如果您最看重散热性能和尺寸,我会推荐 i.MX91。
查看全文
How to use DSP for MPC5644A Hello, I would like to know how to use and configure DSP in MPC5644A Re: How to use DSP for MPC5644A Hello, MPC5644A does not contain a dedicated DSP peripheral or DSP coprocessor. DSP functionality is provided through the Signal Processing Extension (SPE) integrated into the e200z4 CPU core. There is no separate DSP configuration required. To utilize DSP features, the application must be compiled with SPE support enabled, allowing the compiler or application code to use SPE instructions such as SIMD and MAC operations. Best regards, Peter
查看全文