2395200_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2395200_zh-CN

2395200_zh-CN

i.MX 9 准备好了吗?

几年前我开始了一个项目,当时 NXP 的 i.MX 9 系列 MPU 开始发布,但它们基本上无法获得,所以我选择了性能强大的 i.MX 8。现阶段,它的性能远远超过我的需求,我想换用性能小得多的微处理器。我原本打算买最小的 i.MX 8,但他们最小的 CPU 是 i.MX91。我一直在想,如果选择91型而不是更成熟的8型,会不会更好。散热是我最关心的问题,所以我认为新的总是更好,但我不知道它们是否已经“达到标准”,因为它们还比较新。更公平的比较,例如将港口升级到 8 级,也可能是一个激励因素。

Re: Is i.MX 9 "there yet"?

你好@ceva156

您的项目的主要目的是什么?您目前使用的是哪款IMX8系列产品?

BR

Re: Is i.MX 9 "there yet"?

你好,

如果不需要 i.MX8 的强大多媒体 GPU 功能,i.MX91 可能更合适,并且能提供更简单、更低功耗的设计。

Re: Is i.MX 9 "there yet"?

您好,如果您最看重散热性能和尺寸,我会推荐 i.MX91。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: