2415344_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2415344_ja-JP

2415344_ja-JP

MIMXRT700-EVK フラッシュエラー


こんにちは、
NXP LinkServerを使って MIMXRT700-EVK にアプリケーションをフラッシュできません。

ハードウェア/ソフトウェア:

  • ボード: MIMXRT700-EVK
  • MCU:MIMXRT798S
  • デバッガ:搭載MCU-Link
  • MCU-Linkファームウェア:V3.172
  • リンクサーバー: 26.6.137
  • OS:Ubuntu Linux
  • 電源はJ54から供給されます。

フラッシュ処理中、LinkServerは以下を報告します。

Error: Wire Ack Fault - target connected?
Error: Wire not connected
Failed on connect: Ee(42). Could not connect to core.
No connection to chip's debug port
Flash operation exited with code 1

MCU-LinkはPCによって正しく検出され、LinkServerはプローブを検出できます。

重要なハードウェアの観察点は、D4の赤いLEDが点灯していないことです。MIMXRT700-EVKのドキュメントによると、D4はMCU/リセットの状態を示し、ONは通常のプロセッサ活動、OFFはプロセッサがリセット中であることを示します。

RT700のプリコネクトスクリプトも実行しましたが、SWD接続は依然として以下のエラーで失敗します。

Error: Wire Ack Fault - target connected?
Error: Wire not connected

サポートリクエスト

何かアドバイスをいただけますか:

  1. 基板がJ54から電源供給されているのに、 D4 LEDが消灯しているのはなぜですか?
  2. RT700プロセッサをリセット状態からどうやって解除 できますか?
  3. リセット、起動、またはハードウェア構成の確認が必要な項目はありますか?
  4. アプリケーションをフラッシュするためにLinkServerのコネクティビティを復元するには、どのような復旧手順を使えばよいでしょうか?

評価ボードRe: MIMXRT700-EVK Flashing Error

こんにちは、@Aparna1 さん。

おそらく、電力がMCUや基板全体に適切に分配されておらず、搭載デバッガにだけ送られている可能性が高いです。

緑色のD10 LEDも消灯していますか?

J2のジャンパー位置がピン7と8をショートさせていることを確認してください。


BR、
エドウィン。

Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error

Image2.jpeg


これはUSB接続後の状態です

Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error

こんにちは、

はい、以下の点を確認しました。

  • 緑色のD10 LEDが点灯しています。
  • J2はピン7と8を短絡させている。

私の方で追加の確認が必要な場合はお知らせください。

よろしくお願いいたします。
アパルナ

Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error

こんにちは、

チケットの状況を教えていただけますか?まだ返答を待っています。

 

よろしくお願いします。

 
 
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: