2415344_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2415344_zh-CN

2415344_zh-CN

MIMXRT700-EVK 刷写错误

你好,
我无法使用 NXP LinkServer 将我的应用程序刷写到
MIMXRT700-EVK上。

硬件/软件:

  • 电路板:MIMXRT700-EVK
  • MCU:MIMXRT798S
  • 调试器:板载 MCU-Link
  • MCU-Link固件版本:V3.172
  • 链接服务器:26.6.137
  • 操作系统:Ubuntu Linux
  • 电源通过 J54 提供

刷写过程中,LinkServer 报告:

Error: Wire Ack Fault - target connected?
Error: Wire not connected
Failed on connect: Ee(42). Could not connect to core.
No connection to chip's debug port
Flash operation exited with code 1

PC 可以正确检测到 MCU-Link,LinkServer 可以检测到探针。

重要的硬件观察结果是D4红色LED指示灯不亮。根据MIMXRT700-EVK文档,D4指示MCU/RESET状态,其中ON表示处理器正常活动,OFF表示处理器处于RESET状态。

我还执行了RT700预连接脚本,但SWD连接仍然失败,并显示以下错误:

Error: Wire Ack Fault - target connected?
Error: Wire not connected

支持请求

请问您能否提供以下建议:

  1. 为什么 当电路板通过 J54 供电时, D4 LED 灯不亮 ?
  2. 如何使RT700处理器退出RESET状态?
  3. 是否需要检查任何RESET、启动或硬件配置?
  4. 我应该使用哪种恢复程序来恢复LinkServer 的连接,以便我可以刷写应用程序?

评估板Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error

嗨@Aparna1 ,

电源很可能没有正确分配给 MCU/电路板的其他部分,而是只分配给了板载调试器。

绿色的D10 LED指示灯也熄灭了吗?

请确保 J2 的跳线位置将引脚 7 和 8 短接。


BR,
埃德温。

Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error

您好,

是的,我已经核实了以下内容:

  • 绿色D10 LED指示灯亮起。
  • J2 将引脚 7 和 8 短接。

如果还需要我进行任何额外的检查,请告知。

问候,
阿帕娜

Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error

Image2.jpeg


这是连接 USB 后的状态

Re: MIMXRT700-EVK Flashing Error

您好,

请问我的工单有什么最新进展吗?我仍在等待回复。

 

谢谢!

 
 
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期二
更新人: