私は新品の S32K3X4EVB-T172 Eval ボードを持っています。S32 プロセッサは工場出荷時のデフォルトコードを実行しているようですが、USBでパソコンに接続したオンボードのデバッガでデバッグや再プログラムを試みると、S32もオンボードのデバッガもリセットされてしまいます。
S32K3X4EVB-T172クイックスタートガイドに記載されている正しい電源オン/接続手順を使っています。また、そこに記載されているソフトウェアやアドオンもインストールしています。
同僚のS32K3X4EVB-Q172で同じ手順を試したところ、問題なく動作しました。
よろしくお願いいたします。
-トビア
2. FS26(U12)はホットですか?
3. 「 3.2 電源を接続する」の手順、そして「3.3デバッガーケーブルを接続しますか?
4. J40マイクロUSBケーブルを接続し、 D14 STATUS OSDA LEDを確認します。
D14のオレンジ色LEDが点灯しない場合は、USBケーブルがデータケーブルかどうか、PCがOpenSDAデバイスを列挙しているか、USBポートとドライバが正しく動作しているか確認してください。USBケーブルをUSBハブ経由でPCに接続することは推奨されません。
5. オンボードデバッガはPEMicroが提供しており、「 Multilink Debug Probes 」の 「サポート & Downloads」カテゴリから 最新の 「USB Multilink Resources Installer 」をダウンロードすることをお勧めします 。インストール後、 C:\PEMicro\Multilink_Resourcesの中からPEFirmwareConfig.exeを開き、ファームウェアのバージョンを確認してください。私のオンボードデバッガーのファームウェアバージョンは 10.98 です。あなたのボードのバージョンは何ですか?バージョンが古すぎる場合は、アップデートを推奨します。アップデートが失敗した場合は、PEMicroの技術サポートに お問い合わせ することをお勧めします。
check the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngcheck the version of firmware on S32K3X4EVB-T172.pngS32K3X4EVB-T172.pngのファームウェアのバージョンを確認してください。
6. マルチメーターを電圧モードで使用するか、オシロスコープを使用してP3V3_SDA(J34 )の電圧を観察してください。
S32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.pngS32K3X4EVB-T172_PackRevB2_Schematic P3V3_SDA J34.png
7. SDA_RST_TGTMCUは、オンボードデバッガK26の出力によって制御されます。SDA_RST_TGTMCUが低レベルを出力すると、赤色LED D15とD3の両方が点灯します。
オシロスコープを使用して、 SDA_RST_TGTMCU(J36)レベルを監視してください。常に低い値を示すのか、それとも定期的に低い値を示すのか?
通常、オンボードデバッガを使用してプログラムをダウンロードしたり、S32K3をリセットしたりすると、 SDA_RST_TGTMCUに10msのローレベルが観測され、赤色LED D15とD3が短時間点灯します。
8. J12経由で接続した後、外部デバッガを使用してオンボードのS32K3チップをデバッグすることは可能ですか?
よろしくお願いいたします
ロビン
外部12V電源をJ14に接続し、USBケーブルを差し込んだ後、S32K3X4EVB-T172ボードの写真を撮影してください。写真は、ジャンパー設定と点灯しているLEDがはっきりとわかるように撮影してください。
デバッグボタンをクリックしたところからエラー画面が表示されるまで、S32DSのインターフェースの動画を録画してください。これにより、何が起こっているのかを正確に把握し、問題を迅速に解決することができます。もしS32DSで行われた操作の動画を画面に録画できない場合、エラーを示すためにスクリーンショットをいくつか撮ってもらえますか?
さらにテストを重ねた結果:
5.PEFirmwareConfig.exeを使用して、オンボードデバッガーのファームウェアをアップデートすることができました。しかし、デバッグやプログラミングを試みても同じ動作が続きます。
6. USBを接続すると、J34の電圧は3.25Vになります。
7. デバッグ/プログラミングを試みるまでは、J36 はハイレベルです。その時点で電圧は低下し、マイクロUSBケーブルが抜かれるまで低いままになります。
8番目の部品用のアダプターはまだ届いていません。今日届くはずです。
ありがとうございました。
-トビア
ジャンパーの設定が「S32K3X4EVB-T172評価ボードの3.1セットアップジャンパー」に記載されているものと一致しているかご確認ください。
J14の入力電圧は12Vですか?
どのプロジェクトのデバッグを担当しましたか?デバッグ作業の様子を動画に録画して、私と共有していただけませんか?
ジャンパー設定は一致しています。
J16には12Vが表示されています(ジャックを直接測定するよりも簡単そうでした)。
クイックスタートガイドで推奨されているプロジェクトPort_Example_S32K344を使用しています。動画撮影はできないと思います。
-トビア
こんにちは、ロビンさん。
1. デバッグ/プログラミングを試みると、両方のLED(D15とD3)が点灯したままになります。それらは点滅しない。私のボードも https://community.nxp.com/t5/S32K/PEmicro-Connection-Assistant-Issue-on-S32K3X4EVB-T172/m-p/2252525 のお客様と同じ問題を抱えていると思います。 しかし、彼は別のEVBを購入することで問題を回避したようで、それは残念なことだ。
2. いいえ
3. はい
4. マイクロUSBケーブルを接続すると、D14のランプが点灯します。デバイスマネージャーには「OpenSDA - CDC シリアルポート(http://www.pemicro.com/opensda)」と表示されます。システムにはUSBハブがなく、PC+ケーブルはS32DSを使って他のS32K344 EVBをプログラムできます。この問題は、特にこの掲示板に関係しているようです。
5~7番。これらについて少し時間をください。すぐに返信いたします。
8. J12とインターフェースできるアダプターを待っているため、まだ直接JTAGを試していません。
詳細なご回答ありがとうございます。
-トビア
現在テストされているRTD Port_Example_S32K344のバージョンがどれなのか分かりません。
ただし、 J31 を 2〜3 のポジションに設定して、もう一度試してみることをおすすめします。
おはよう、
00_evb.jpg00_evb.jpg
^ 電源投入後およびUSB接続後の基板の初期状態
00_dashboard.png00_ダッシュボード.png
^ プロジェクトダッシュボードの例
03_debug3.png03_debug3.png
01_debug1.png01_debug1.png
02_debug2.png02_debug2.png
^デバッグ設定
04_error1.png04_error1.png
^ デバッグ後の最初のエラー
04_evb.jpg04_evb.jpg
^ デバッグ試行後にEVBエラーが発生する(上記のエラーと同時に発生)
05_error2.png05_error2.png
^中止をクリックした後にエラーが発生しました