Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
EB tresos 错误“无法验证许可证”和“文件签名无效” 我使用 EB tresos 配置 S32K344 基本 RTD 版本 SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19。 但是生成时,EB 报告如下错误:“无法验证许可证”和“文件签名无效”: zyt_1-1784099845447.png 我没有修改RTD文件,那么可能是什么原因导致的呢?该如何解决? zyt_0-1784099845443.png Re: EB tresos error "Failed to verify license" and "The signature of file is invalid& HI 请确保您没有修改软件包中的任何文件,否则修改将导致违反许可协议。您也可以尝试卸载后再重新安装。另外,请确保您使用的是EB Tresos Studio 29.0.0 版本。 S32K3 标准软件-> 汽车软件 - S32K3/S32M27x - Cortex-M 实时驱动程序 -> S32K3_S32M27x 实时驱动程序 ASR R21-11 版本 4.0.0 P19 S32K3 标准软件-> 汽车软件 - EB tresos Studio / AUTOSAR 配置工具 -> EB tresos Studio 29.0.0 导入 Hse_Ip_AesEncAsyncIrq_S32K344 和 Wdg_Example_S32K344 时,我没有遇到任何问题。 请检查 EBTresos 安装路径下的links文件夹中是否存在文件SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19.link 。我之前遇到过存在多个 S32K3 RTD .link 版本的情况。某些 EBTresos 版本中links文件夹中的文件可能会导致错误。 此致敬礼, Robin
View full article
edge ai How can go first step with edge AI?
View full article
参考知识 64/5000 寻求有关 M 的刷机工具和固件包的技术帮助 我是一名IT技术员,最近在网上购买了一台过时的工业平板电脑。处理器型号为 MCIMX6Q5EYM10AD QKM1715 5N55D MSIA GOkMOH。我现在想在这台工业平板电脑上重新安装操作系统,要么安装标准的安卓系统,要么安装Windows 10。然而,尽管我在网上进行了广泛的搜索,我仍然一头雾水。我想请问是否有技术专家可以帮帮我?我需要一款刷机工具或软件,以及适用于这款特定型号设备的刷机包,无论是安卓系统还是Windows 10系统都可以。希望你一切安好。愿善良的人们蒙受和平与繁荣的祝福。谢谢你! Re: 参考知识 64/5000 Seeking technical assistance regarding the flashing tool and firmware package for t 谢谢,祝您生活愉快 Re: 参考知识 64/5000 Seeking technical assistance regarding the flashing tool and firmware package for t 你好@huansensky 希望你一切都好。 实际上,你应该联系你的平板电脑供应商。 我们有评估板的电路板支持包。此外,我们还有安卓系统。 但是,特定硬件的软件应该由供应商提供。 顺祝商祺! 萨拉斯。
View full article
S32K144 MCUの設定問題 こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、 私はEB Tresos / NXP MCAL AUTOSAR 4.2.2を使って、S32K144プロジェクトに取り組んでいます。MCUの設定を生成しフラッシュした後、ボードはデバッガに応答しなくなりました。 問題の概要: 生成されたMCU構成をフラッシュした後: デバッガーがボードを検出しなくなりました。 デバッグ接続に失敗しました。 LEDは点灯し続けます。 デバッガー接続を再度試みても、ボードは復旧しないようです。 MCUがリセット、クロック障害、PLLロック障害、またはクロックモニターリセットループに陥っているのではないかと疑っています。 私の EB tresos の確認を手伝ってもらえますか。.xdm設定と確認: S32K144に対してSOSC構成が正しいかどうか。 SPLL構成が有効かどうか。 SOSC/SPLLクロックモニターリセットを有効にすると、このような回復不能なデバッグ問題を引き起こす可能性があるのか。 私のRUN/SYS/CORE/BUS/FLASHクロックのリファレンス設定が正しいかどうか。 FIRC 48 MHzのみを使用した安全な復旧構成には、具体的にどのようなEBトレソ設定を使用すべきでしょうか。 デバッグアクセスが失敗した場合、基板を復元する方法。 デバッガーを再接続してみましたが、ボードは復旧しません。S32K144の正確な回復手順を教えてください。例えば: -リセット中に接続 -マス消去 -セキュアデバイス回収 - 接続時にユーザーコードの実行を無効にする -PEMicro / OpenSDA / J-Link 復旧ステップ よろしくお願いいたします。 アイシュワリヤー
View full article
关于 MIFARE SAM AV3 评估板的 RFIDDiscover 设置的问题 你好, 我正在使用 MIFARE SAM AV3 评估板 (UM11316)。根据第 7.4.1 节,RFIDDiscover 需要使用 Ashling IN-CLA7816 适配器和兼容的 PC/SC 阅读器,通过 ISO7816 接口连接电路板。 请问您能否澄清一下: Ashling IN-CLA7816 适配器是必需的吗?还是可以使用其他 ISO7816 适配器? 哪些 PC/SC 阅读器已经过验证或获得评估板和 RFIDDiscover 的官方支持? 您能推荐一款目前市面上可以买到的阅读器吗? 谢谢! Re: Question Regarding RFIDDiscover Setup for MIFARE SAM AV3 Evaluation Board 你好@boussihak , 希望你一切都好。 MIFARE SAM AV3 开发套件应该已经包含一个您可以使用的 ISO/IEC 7816 智能卡读卡器适配器。 另外,我建议您使用PEGODA 免接触式智能卡读卡器;该设备可在 PC/SC 模式下使用,并集成了一个接触式卡槽。 问候, 爱德华多。
View full article
参考知识 64/5000 Mのフラッシュツールおよびファームウェアパッケージに関する技術支援を求めています 私はIT技術者で、最近オンラインで古いインダストリアルタブレットを購入しました。プロセッサモデルは5N55D MSIA GOkMOH MCIMX6Q5EYM10AD QKM1715です。今、この産業用タブレットにOSを再インストールしたいと考えています。標準のAndroidシステムかWindows 10のいずれかに。しかし、インターネットで徹底的に検索してみたものの、いまだに解決策が見つからない。技術的な専門家で助けてくれる方がいれば教えていただけますか?この特定のデバイスモデル(Android向けでもWindows 10用でも)向けのフラッシュツールやソフトウェア、そしてフラッシュパッケージが必要です。この投稿があなたにとって良い知らせとなることを願っています。善良な人々が平和と繁栄に恵まれますように。ありがとう! Re: 参考知识 64/5000 Seeking technical assistance regarding the flashing tool and firmware package for t ありがとうございます。どうぞ楽しい人生をお過ごしください。 Re: 参考知识 64/5000 Seeking technical assistance regarding the flashing tool and firmware package for t こんにちは、 @huansensky さん。 お元気でお過ごしのことと思います。 実際には、タブレットの販売業者に連絡したほうがいいですよ。 評価ボードには BSP があります。それに、 Androidもあります。 ただし、特定のハードウェア用のソフトウェアはベンダーが提供すべきです。 よろしくお願いいたします。 サラス。
View full article
MIFARE SAM AV3評価ボードのRFIDDiscoverセットアップに関する質問 こんにちは、 私はMIFARE SAM AV3評価ボード(UM11316)を使っています。セクション7.4.1によると、RFIDDiscoverでは、ボードをAshling IN-CLA7816アダプターと対応PC/SCリーダーを用いてISO7816インターフェース経由で接続する必要があります。 もう少し詳しく教えていただけますか: Ashling IN-CLA7816アダプターは必須ですか?それとも別のISO7816アダプターも使えますか? どのPC/SCリーダーが評価ボードやRFIDDiscoverで検証済み、または公式にサポートされているのでしょうか? 現在購入可能なリーダーをおすすめしてもらえますか? よろしくお願いします。 Re: Question Regarding RFIDDiscover Setup for MIFARE SAM AV3 Evaluation Board こんにちは、 @boussihak さん、 あなたの調子が良いといいのですが。 MIFARE SAM AV3開発キット には、すでに使用可能なISO/IEC 7816スマートカードリーダーアダプターが含まれているはずです。 また、 PEGODAのコンタクトレススマートカードリーダーの使用をおすすめします。このデバイスはPC/SCモードで使用可能で、接点カードスロットを統合しています。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。
View full article
FS26 PMICのSN29500に基づくFIT率 FS26 PMICについてですが、SN29500-2に基づくFITレート値と、SN92500-2からどのテーブルが使われているかの詳細、部品カテゴリ+参照仮想Tj値などを教えていただけますか? 機能安全 Re: FIT rate based on SN29500 for FS26 PMIC これは公開されたドキュメントではありません。以下のリンクからチケットを提出してください: 家庭用
View full article
EB tresos error "Failed to verify license" and "The signature of file is invalid" I use EB tresos to config S32K344 base RTD version SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19. But when generate, EB report error like below, about "Failed to verify license" and "The signature of file is invalid": zyt_1-1784099845447.png I didn't modify the RTD files, so what might be the reason, how to solve that? zyt_0-1784099845443.png Re: EB tresos error "Failed to verify license" and "The signature of file is invalid& Hi Please make sure that you didn't modify any file in the package, otherwise the modification will lead to license violation. You can also try to uninstall and install again. Also, make sure that you  are using EB Tresos Studio 29.0.0. S32K3 Standard Software -> Automotive SW - S32K3/S32M27x - Real-Time Drivers for Cortex-M -> S32K3_S32M27x Real-Time Drivers ASR R21-11 Version 4.0.0 P19 S32K3 Standard Software -> Automotive SW - EB tresos Studio / AUTOSAR Configuration Tool -> EB tresos Studio 29.0.0 I haven't encountered any problems importing Hse_Ip_AesEncAsyncIrq_S32K344 and Wdg_Example_S32K344. Please check if the file SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19.link exists in the links folder under your EBTresos installation path. I have previously encountered cases where the presence of multiple versions of S32K3 RTD .link files in the links folder of certain EBTresos versions could cause errors. Best Regards, Robin
View full article
Developing a Dual-Motor EV Control System with Model-Based Design Toolbox 1 Introduction This article series presents the Motor Control System (MCS) within an electric vehicle (EV) architecture. It introduces the end-to-end development flow, from controller and plant modeling to simulation, code generation, hardware deployment, and integration with the rest of the vehicle network. This opening article establishes the technical foundation for a series focused on the architecture, implementation, and integration of a dual-motor control system for EV traction applications. The series also shows how MathWorks tools can be used together with NXP software and hardware to support a Model-Based Design workflow. This approach helps engineers develop, verify, and deploy motor control applications more efficiently while maintaining traceability across the development cycle. RoleOfMCS.jpg Figure 1-1. Role of the Motor Control System within the EV traction domain 2 Table of Contents • Introduction • Overview • Context • References • Conclusion 3 Overview 3.1. What will this series of articles cover? The articles in this series define the development roadmap for the Motor Control System within a broader EV architecture. The series covers the following topics: Software and Hardware Environment - Overview of the MathWorks and NXP tools used to develop, test, and validate a dual-motor control system. Architecture and Model Description - Description of the model architecture, signal interfaces, and core control algorithms implemented in the Motor Control System. Model-in-the-Loop Development - Simulation of the controller and plant in Simulink to validate algorithms before code generation. Software-in-the-Loop Validation - Code generation for the validated controller and comparison of the generated software against the Model-in-the-Loop baseline. Processor-in-the-Loop Validation - Execution of the controller on NXP hardware while the plant remains simulated on the host system. Deployment and Validation on Real Hardware - Integration with physical hardware, scaling from single-motor to dual-motor operation, and configuration of the NXP MCU peripherals required for motor control. CAN Integration - Definition of the CAN communication interface, including database design and integration on the target NXP platform. Results and System Validation - Presentation of the final implementation results and validation of the complete system behavior. 3.2. What is the Motor Control System? Electric vehicles depend on traction systems that deliver efficient propulsion, accurate torque control, and safe operation. At the center of this functionality is the Motor Control System (MCS), which combines real-time control software, power electronics, sensing, actuation, and communication interfaces into a tightly coordinated embedded system. PMSM.jpg Figure 3-1. PMSM motor and controller as core elements of the traction system In modern EVs, the traction system delivers the torque and power needed to propel the vehicle. It is typically composed of the following elements: Electric motor - converts electrical energy from the battery into mechanical power at the wheels. Inverter system - converts DC energy from the battery into the controlled AC waveforms required by the motor. Transmission system - transfers the generated torque from the motor to the wheels. At its core, the Motor Control System regulates motor torque, speed, and position by controlling the voltage and current applied to the motor phases. A typical MCS includes the following functional layers: Control Algorithm - implements torque and current control strategies such as Field-Oriented Control (FOC). Sensing and Feedback - measures motor currents, voltages, rotor position, and temperature. Power Electronics - inverter circuitry that switches DC power into AC waveforms for motor drive. Embedded Processor - microcontroller executing real-time control loops. Communication Interfaces - CAN, LIN, or Ethernet for integration with other system modules. Together, these layers form a closed-loop control system that operates at high switching frequencies and under strict real-time constraints. FOC.png Figure 3-2. Field-Oriented Control (FOC) architecture EV traction systems can be implemented using different architectures depending on the required balance of efficiency, performance, cost, and system complexity. A single-motor architecture uses one traction motor to drive either the front or rear axle. This approach reduces hardware complexity and cost, and it often improves vehicle range because of lower mass and lower overall energy consumption. A dual-motor architecture uses two independent traction machines that can be arranged in several drivetrain topologies. This configuration enables higher total power, better traction, improved vehicle dynamics, and stronger acceleration. The tradeoff is increased electrical and mechanical complexity, together with higher system cost. DualMotor.png Figure 3-3. Example dual-motor traction architecture Advantages & Disadvantages of Dual Motor: Acceleration faster due to torque from both motors Superior traction and handling, especially in snow, rain or off-road conditions Slightly lower range due to increased weight and power consumption More expensive but can include AWD and performance benefits Advantages & Disadvantages of Single Motor: Slightly better range due to less energy consumption More affordable Moderate traction, suitable for most road conditions Slower acceleration Note: The example used throughout this series is based on a dual-motor rear-axle architecture, where each rear wheel is driven by its own motor. 3.3. Target Audience This series is intended for engineers and technical stakeholders involved in the development, integration, and evaluation of electric drive systems, including the following audiences: Embedded Software Engineers Motor Control & Power Electronics Engineers System Architects & Vehicle Architecture Engineers Hardware Engineers Model-Based Design and Simulink Developers Academic and Research Communities 4 Context In the electric vehicle architecture presented in this series, the Motor Control System is located in the rear zone of the vehicle. Each rear wheel is driven by an independent Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM). The Motor Control System ECU coordinates both motors and exchanges real-time data with the rest of the vehicle over the CAN network. DemoArch.png Figure 4-1. Motor Control System highlighted within the EV architecture The traction ECU is built around NXP's S32K396 microcontroller, which supports both single 6-phase motor control and dual 3-phase motor configurations. The inverter stage is driven by the MC33937 pre-driver, which provides three high-side and three low-side FET pre-drivers for automotive motor control applications. Note: The inverter receives DC power from the vehicle battery, while battery operation and safety are supervised by the Battery Management System. The Motor Control System communicates over CAN with the Zone Node controller, which in turn exchanges commands and status information with the main vehicle control node responsible for speed and torque requests. 5 References PMSM Control Workshop BLDC Control Workshop A Model-Based Design (MBDT) Environment for Motor Control Algorithm Development Deploy Motor Control Algorithms on NXP S32K3 from Simulink Motor Control Rapid Prototyping on NXP S32M2 with MathWorks and Model-Based Design Toolbox Next Generation of NXP EV Traction Inverter with S32K39 MCU and FS26 SBC AN14326: 3-phase Motor Control Kit with S32K396 Application Note AN13884: 3-phase Sensorless PMSM Motor Control Kit with S32K344 using RTD AUTOSAR API Application Note Advancing Motor Control Performance with Digital Twins Extended Range Dual-Motor Electric Vehicle Model 6 Conclusion This article introduced the Motor Control System within an EV architecture and established the technical context for the rest of the series. It explained the role of the Motor Control System, compared single-motor and dual-motor traction topologies, and outlined how a Model-Based Design workflow can be applied using MathWorks tools together with NXP software and hardware. The next article will focus on the software and hardware environment required to develop, simulate, and deploy the Motor Control System using MathWorks and NXP solutions.
View full article
SE050E2HQ1/Z01Z3Z所需的热数据 各位同事好, 我正在寻找以下零件编号的热阻数据和工作结温信息: SE050E2HQ1/Z01Z3Z 谢谢,此致敬礼。 残酷的 Smart Card Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z 你好@Harsh_Bhavsar , 详情请参阅https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SE051.pdf 。它们几乎相同。 真挚地, 坎 Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z 你好 Kan_Li, 感谢您的回复,数据手册很有帮助。 你能帮我查一下这个器件的最大允许结温吗?或者我可以考虑一下它的工作温度吗? 谢谢,此致敬礼。 残酷的 Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z 你好 kan, 这真是非常有用的信息。 谢谢,此致敬礼。 残酷的 Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z 你好@Harsh_Bhavsar , 工作时的最大结温仅比工作温度略高,因为内部温度传感器在110°C左右开始触发信号。 祝你有美好的一天, 坎 ------------------------------------------------------------------------------- 笔记: - 如果此回复解答了您的问题,请点击“标记为正确答案”按钮。谢谢你! - 我们会持续关注帖子,从最后一条回复发出后持续7周,之后的回复将被忽略。 如果您之后有相关问题,请另开新帖并引用已关闭的帖子。 -------------------------------------------------------------------------------
View full article
找不到 FRDM MCX A266 的引脚配置工具 找不到现场引脚配置工具。 FRDM 培训 Re: Can't find pin configuration tool for FRDM MCX A266 你好, 如果您是该工具的初学者,以下信息或许对您有所帮助。 MCUXpresso 配置工具的快速入门指南 MCUXpresso 配置工具用户指南(IDE) 如果您需要查找某些信息或工具,与我们联系。 此致敬礼,路易斯 Re: Can't find pin configuration tool for FRDM MCX A266 找到https://www.nxp.com/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-/mcuxpresso-config-tools-pins-clocks-and-peripherals:MCUXpresso-Config-Tools Re: Can't find pin configuration tool for FRDM MCX A266 感谢您的回复。 如果可以的话,请您提供这些工具的逐步配置示例,我将不胜感激。 Re: Can't find pin configuration tool for FRDM MCX A266 你好, 这取决于您想要达成的目标,如果您能确认或描述一下您需要协助完成哪个流程,那就太好了。 此外, MCUXpresso 配置工具用户指南(IDE)第 3 章是引脚配置说明,其中包含步骤和照片,可引导您了解工具功能并匹配您的配置。 此致敬礼,路易斯 Re: Can't find pin configuration tool for FRDM MCX A266 好的,谢谢。我现在想做的是一件很简单的事。 定义 4 个 DAC 通道和 4 个 ADC 通道。 将它们内部路由到 4 个 ADC 通道,以形成闭合回路。 测试这些信号是否到达,然后乘以输入的数量。 再次乘以该数并衡量其性能。 定义通过 USB 串口输出日志信息的功能,用于调试和结果展示。
View full article
ARM 2018.R1用S32 Design Studioのライセンス延長申請 現在、私たちの製品の一つには ARM 2018.R1(Windows)用のS32 Design Studio を使用しています 。ライセンスは最近期限切れとなり、ソフトウェアのアクティベートができません。 アクティベーションコードを使ってアクティベーションキーを生成しようとすると、生成されたキーも期限切れと報告され、IDEの使用ができません。 当社の認証コードは以下のとおりです。 アクティベーションコード: FF6A-EDA4-CDF0-7186 このアクティベーションコードに関連するライセンスの延長または更新、またはソフトウェアへのアクセスを取り戻すための適切な手順についてアドバイスをいただけますか? このプロジェクトはこの開発環境に依存しているため、皆様のご協力は大変ありがたいです。 よろしくお願いします。 Re: Request to Extend License for S32 Design Studio for ARM 2018.R1 こんにちは、 お客様のS32DSライセンスが延長されました。 Re: Request to Extend License for S32 Design Studio for ARM 2018.R1 ありがとう。しかし、まだソフトウェアを有効化できません。オンラインとオフラインの両方でアクティベーションを試しましたが、どちらも失敗しました。エラーメッセージは以下のとおりです。 kasundinesh_0-1784003465339.png
View full article
NXPパートナーズ ウェブ検索の結果、TimeskeyはNXPのパートナー企業であることが分かった。Amazonで購入したNTAG213枚のRFIDタグステッカーは動作していましたが、NXP TagInfoのAndroidアプリでスキャンしたところ、IC製造元の情報は偽物で、おそらく偽物の製品であることが判明しました。私は使っているテクノロジの所有者をサポートしたいのです。NFCタグステッカーのような商品を購入する際、どうやって本物のNXP製品を確実に手に入れられますか? Re: NXP Partners お世話になります。 お元気でお過ごしでしょうか。偽造タグを受け取られたとのこと、大変申し訳ございません。 製品の真正性と品質を確保するために、NFCタグはNXPの認定パートナーを通じてのみ購入することを強くお勧めします。NTAG製品については、 NTAG 213/215/216 | NXP Semiconductors。 製品ページでは、エンジニアリングサービスのセクションまでスクロールすると、当社の認定パートナーおよび代理店のリストが見られます。 タグは、提携パートナーの公式ウェブサイトから直接ご購入いただくことをお勧めします。
View full article
Which USB to power the FRDM-MCXA153 when using external MCU Link Debug Probe? Hello, I am new to NXP microcontrollers and the MCUxpresso IDE. I have purchased the FRDM-MCXA153 and also the MCU-Link Debug Probe. I want to use the external debug probe because that is what I will use on my custom printed circuit board. I have gotten the Blinky LED example code working and with using the external debug port J18 with the MCU-Link Debug Probe. My question is which USB connector on the FRDM board should I use to power the board J18 or J8 while I an using the external debugger? Thank you Development Board Re: Which USB to power the FRDM-MCXA153 when using external MCU Link Debug Probe? Hi @joe1652  I recommend using J8 as the power supply input. Thank you.  BR Alice
View full article
AW-CM276NF Wi-Fi/Bluetoothモジュールが廃止に 私たちは、PICe およびシリアル インターフェイスを介して iMX8mp と AW-CM276NF を使用していくつかのボードを作成しました。 AW-CM276NF モジュールは廃止されつつあり、現在では生産のために入手することが困難になっていると認識しています。 PCIe/シリアルで動作し、NXP Linux/Yocto をサポートする交換用モジュールを推奨してもらえますか? Re: AW-CM276NF Wifi/Bluetooth Module becoming obsolete ありがとうございます。確認させていただきます。AW-XM729 も勧められていますが、AW-693 と比べるとどう違うのかはまだわかりません... Re: AW-CM276NF Wifi/Bluetooth Module becoming obsolete こんにちは、 最新のパブリックSWを搭載した PCIe チップセットは次のとおりです。 88W8997 88W9098 AW693 AW693をご覧になることをお勧めします。SDIO への切り替えを検討している場合は、IW612 をお勧めします。 よろしくお願いいたします。 ダニエル。 Re: AW-CM276NF Wifi/Bluetooth Module becoming obsolete こんにちは、 IW623 ( AW-XM729 ) はまだ試作段階です。 Re: AW-CM276NF Wifi/Bluetooth Module becoming obsolete こんにちは、テリーさん。 AW-CM276NFモジュールが時代遅れだという情報をどこで得たのか教えてもらえますか? AzureWaveもNXPも、AW-CM276NFまたはW8997チップセットに関する廃止通知を現在一切掲載していません。 もう一つ質問です。AW-CM276NFの仕様が後の改訂版で変更されたことをご存知ですか? PCIe + UART構成の場合、モジュールはCON[2:0]設定=011を必要とします。以前の改訂版では最大 8種類のインターフェースの組み合わせをサポートしていました。 新しいモジュールは以下の構成のみをサポートしています: SDIO(無線LAN)+UART(Bluetooth) PCIe(無線LAN)+UART(Bluetooth) PCIe + UART モードの場合、設定をCON[2:0] = 011に設定する必要があります。 よろしくお願いします、 マイケル・ハッパーツ Re: AW-CM276NF Wifi/Bluetooth Module becoming obsolete こんにちは、テリーさん。 迅速なご返信ありがとうございます。 現在、CompuLabのSO-DIMM SoMを置き換える製品の一つの後継基板の評価を進めています。AW-CM276NFの旧型化に関する情報は、弊社の評価プロセスにおいて非常に役立ちます。 よろしくお願いします、 マイケル・ハッパーツ Re: AW-CM276NF Wifi/Bluetooth Module becoming obsolete この情報は、お客様からモジュールが時代遅れになりつつあると言われた後、AzureWaveから得ました。 マーティン様、 AW-CM276NFの最終購入日は2026年2月28日です。 代替品として、AW-CM276NFとピン配置が互換性のあるAW-XM729をお勧めします。 添付のDSファイルをご確認ください。 よろしくお願いいたします。 ...... ...... (MS。) AzureWave Technologies Inc AW-XM729はピン機能の互換性はありますが、フットプリントの互換性は完全ではありませんのでご注意ください。 CON設定については、はい、問題となっている2枚の基板では約3年間その設定を使用してきました。
View full article
外部MCUリンクデバッグプローブを使う場合、FRDM-MCXA153に電源を入れるUSBはどれですか? こんにちは、私はNXPのマイクロコントローラとMCUxpresso IDEは初心者です。FRDM-MCXA153とMCU-Linkデバッグプローブも購入しました。外部デバッグプローブを使用したいのは、自作のプリント基板でそれを使用する予定だからです。Blinky LEDの例コードを動作させ、外部デバッグポートJ18とMCU-Link Debug Probeを使って動作させました。 私の質問は、外部デバッガを使用している間、FRDMボードのJ18またはJ8に電源を供給するために、FRDMボード上のどのUSBコネクタを使用すればよいかということです。 よろしくお願い申し上げます。 開発ボード Re: Which USB to power the FRDM-MCXA153 when using external MCU Link Debug Probe? こんにちは、@joe1652さん 電源入力にはJ8を使用することをお勧めします。 ありがとう。 BR アリス
View full article
恩智浦合作伙伴 网络查询结果显示,Timeskey 是 NXP 的合作伙伴。我在亚马逊上购买的 NTAG213 RFID 标签贴纸虽然可以正常工作,但用 NXP TagInfo 安卓应用程序扫描时显示 IC 制造商并非正品,很可能是假冒产品。我想支持我所使用的技术的拥有者。如何确保我购买的是正品 NXP 产品,例如 NFC 标签贴纸? Re: NXP Partners 您好,先生, 希望你一切都好。得知您收到了假冒标签,我深感遗憾。 为确保产品真实性和质量,我们强烈建议您仅通过恩智浦半导体授权合作伙伴购买NFC标签。有关NTAG产品,请访问NTAG 213/215/216 | 恩智浦半导体。 在产品页面上,向下滚动到“工程服务”部分,您将在那里找到我们授权合作伙伴和代理商的列表。 建议仅从我们合作伙伴的官方网站直接购买标签。
View full article
Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z Hello Team,  I am looking for the thermal resistance data and operating junction temperature information for the part number:  SE050E2HQ1/Z01Z3Z Thanks and Regards Harsh Smart Cards Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z Hi @Harsh_Bhavsar , You may refer to https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SE051.pdf for details. They are almost the same. Sincerely, Kan Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z Hello Kan_Li, Thank you for the response, the datasheet is very helpful. can you help me to get the maximum allowable junction temperature for the same OR can i consider the operating for it. Thanks and Regards Harsh Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z Hello kan, That is really helpful information. thanks and regards Harsh Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z Hi @Harsh_Bhavsar , The maximum junction temp for operation is only slightly higher than operation, as internal temp sensors start to trigger around 110°C .  Have a great day, Kan ------------------------------------------------------------------------------- Note: - If this post answers your question, please click the "Mark Correct" button. Thank you! - We are following threads for 7 weeks after the last post, later replies are ignored Please open a new thread and refer to the closed one, if you have a related question at a later point in time. -------------------------------------------------------------------------------
View full article
申请延长 S32 Design Studio for ARM 2018.R1 的许可 我们目前在一款产品中使用S32 Design Studio for ARM 2018.R1 (Windows)版本。该软件的许可证最近已过期,我们无法激活它。 当我们尝试使用激活码生成激活密钥时,生成的密钥也被报告为已过期,导致我们无法使用 IDE。 我们的激活码是: 激活码: FF6A-EDA4-CDF0-7186 请您延长或续订与此激活码关联的许可证,或者告知我们如何才能重新获得软件访问权限? 您的协助将不胜感激,因为本项目依赖于此开发环境。 谢谢! Re: Request to Extend License for S32 Design Studio for ARM 2018.R1 你好, 您的S32DS许可证已延期。 Re: Request to Extend License for S32 Design Studio for ARM 2018.R1 谢谢。但我仍然无法激活该软件。我尝试了线上和线下激活,都失败了。这是我收到的错误信息: kasundinesh_0-1784003465339.png
View full article