2395230_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2395230_zh-CN

2395230_zh-CN

EB tresos 错误“无法验证许可证”和“文件签名无效”

我使用 EB tresos 配置 S32K344 基本 RTD 版本 SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19。

但是生成时,EB 报告如下错误:“无法验证许可证”和“文件签名无效”:

zyt_1-1784099845447.png

我没有修改RTD文件,那么可能是什么原因导致的呢?该如何解决?


zyt_0-1784099845443.png


Re: EB tresos error "Failed to verify license" and "The signature of file is invalid&

HI

请确保您没有修改软件包中的任何文件,否则修改将导致违反许可协议。您也可以尝试卸载后再重新安装。另外,请确保您使用的是EB Tresos Studio 29.0.0 版本。

S32K3 标准软件-> 汽车软件 - S32K3/S32M27x - Cortex-M 实时驱动程序 -> S32K3_S32M27x 实时驱动程序 ASR R21-11 版本 4.0.0 P19

S32K3 标准软件-> 汽车软件 - EB tresos Studio / AUTOSAR 配置工具 -> EB tresos Studio 29.0.0

导入 Hse_Ip_AesEncAsyncIrq_S32K344 和 Wdg_Example_S32K344 时,我没有遇到任何问题。

请检查 EBTresos 安装路径下的links文件夹中是否存在文件SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_4.0.0_P19.link 。我之前遇到过存在多个 S32K3 RTD .link 版本的情况。某些 EBTresos 版本中links文件夹中的文件可能会导致错误。

此致敬礼,
Robin

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-16-2026 02:28 AM
Updated by: