2389933_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2389933_ja-JP

2389933_ja-JP

外部MCUリンクデバッグプローブを使う場合、FRDM-MCXA153に電源を入れるUSBはどれですか?

こんにちは、私はNXPのマイクロコントローラとMCUxpresso IDEは初心者です。FRDM-MCXA153とMCU-Linkデバッグプローブも購入しました。外部デバッグプローブを使用したいのは、自作のプリント基板でそれを使用する予定だからです。Blinky LEDの例コードを動作させ、外部デバッグポートJ18とMCU-Link Debug Probeを使って動作させました。

私の質問は、外部デバッガを使用している間、FRDMボードのJ18またはJ8に電源を供給するために、FRDMボード上のどのUSBコネクタを使用すればよいかということです。

よろしくお願い申し上げます。

開発ボードRe: Which USB to power the FRDM-MCXA153 when using external MCU Link Debug Probe?

こんにちは、@joe1652さん


電源入力にはJ8を使用することをお勧めします。

ありがとう。


BR

アリス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-15-2026 04:33 AM
更新者: