2395309_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2395309_ja-JP

2395309_ja-JP

MIFARE SAM AV3評価ボードのRFIDDiscoverセットアップに関する質問

こんにちは、

私はMIFARE SAM AV3評価ボード(UM11316)を使っています。セクション7.4.1によると、RFIDDiscoverでは、ボードをAshling IN-CLA7816アダプターと対応PC/SCリーダーを用いてISO7816インターフェース経由で接続する必要があります。

もう少し詳しく教えていただけますか:

  1. Ashling IN-CLA7816アダプターは必須ですか?それとも別のISO7816アダプターも使えますか?
  2. どのPC/SCリーダーが評価ボードやRFIDDiscoverで検証済み、または公式にサポートされているのでしょうか?
  3. 現在購入可能なリーダーをおすすめしてもらえますか?

よろしくお願いします。

Re: Question Regarding RFIDDiscover Setup for MIFARE SAM AV3 Evaluation Board

こんにちは、 @boussihak さん

あなたの調子が良いといいのですが。

MIFARE SAM AV3開発キット には、すでに使用可能なISO/IEC 7816スマートカードリーダーアダプターが含まれているはずです。

また、 PEGODAのコンタクトレススマートカードリーダーの使用をおすすめします。このデバイスはPC/SCモードで使用可能で、接点カードスロットを統合しています。

よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-16-2026 02:27 AM
Updated by: