2395077_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2395077_ja-JP

2395077_ja-JP

NXPパートナーズ

ウェブ検索の結果、TimeskeyはNXPのパートナー企業であることが分かった。Amazonで購入したNTAG213枚のRFIDタグステッカーは動作していましたが、NXP TagInfoのAndroidアプリでスキャンしたところ、IC製造元の情報は偽物で、おそらく偽物の製品であることが判明しました。私は使っているテクノロジの所有者をサポートしたいのです。NFCタグステッカーのような商品を購入する際、どうやって本物のNXP製品を確実に手に入れられますか?

Re: NXP Partners

お世話になります。

お元気でお過ごしでしょうか。偽造タグを受け取られたとのこと、大変申し訳ございません。

製品の真正性と品質を確保するために、NFCタグはNXPの認定パートナーを通じてのみ購入することを強くお勧めします。NTAG製品については、 NTAG 213/215/216 | NXP Semiconductors

製品ページでは、エンジニアリングサービスのセクションまでスクロールすると、当社の認定パートナーおよび代理店のリストが見られます。

タグは、提携パートナーの公式ウェブサイトから直接ご購入いただくことをお勧めします。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-15-2026 04:33 AM
Updated by: