Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
RT1064 在线升级计划 下图是我们产品的硬件扩展示意图: 1. PC 和主板通过 TCP 连接。 2.主板通过四条SPI总线与四个子板连接,各子板的功能相同。 3.主板上的UART4可以通过串口切换芯片切换到4个子板的UART1。 foreverwlh2025_0-1789970732170.png 由于项目需要, PC需要通过TCP升级四块RT1064子板的固件程序。基于硬件扩展情况,能否提供最简单的子板固件升级方案(考虑到上位机开发、主板开发和子板开发的工作量)? i.MX RT106x Re: RT1064 Online Upgrade Plan 亲爱的@foreverwlh2025 , 谢谢你的提问。 推荐方法 PC通过TCP协议与主板通信。主板充当 TCP 服务器,并实现 UART 透明桥接。主板上的 UART4 通过串行切换芯片路由到所选子板的 UART1 接口。子板运行 RT1064 ROM 引导加载程序,因此子板端不需要额外的引导加载程序或固件开发。 单个子板的逐步升级流程: 对子板 N 施加 RESET 信号;设置 BOOT_MODE[1:0] = 01(串行下载器模式) 将串口切换芯片切换为连接 UART4 和子板 N 的 UART1。 释放 RESET 按钮——子板 N 进入 RT1064 ROM 引导加载程序并等待 UART 命令。 启用 TCP↔UART4 字节转发 切换 RESET 开关并将 BOOT_MODE 恢复为正常模式——子板 N 将使用新固件启动。 将串行选择器切换到下一个子板并重复上述步骤。 硬件先决条件 请在实施前确认以下硬件条件已具备: 主板对每个子板的BOOT_MODE[1:0]引脚具有独立的 GPIO 控制。 主板对每个子板的RESET引脚具有独立的 GPIO 控制。 该串行切换芯片可通过主板GPIO控制,并支持在所有4个子板之间进行切换。 如有任何疑问或想进一步讨论实施细节,请随时联系我们。 Re: RT1064 Online Upgrade Plan 亲爱的@foreverwlh2025 , 以下是针对您的固件升级场景推荐的解决方案概要。 1. 电脑工具 在 PC 端,我们提供了blhost——一个开源的命令行客户端,它实现了 NXP 的 MCU 引导加载程序私有帧协议(BSD/MIT 许可证)。设备端协议由MCU片上ROM引导加载程序实现。它们共同实现了固件下载和设备配置。 该工具支持 USB 和 UART1,不支持 TCP。 开源仓库: https://github.com/nxp-mcuxpresso/spsdk blhost 和 ROM 引导加载程序使用专有的帧数据包协议进行通信,请参阅: MCU 引导加载程序 v2.5.0 参考手册 (MCUBOOTRM) 对于固件映像的生成和打包,请使用 NXP 的SPSDK(安全配置 SDK)中包含的nxpimage工具。 2. 推荐方案:通过主板实现 TCP 透明转发 对于你的场景(PC→主板→子板),最省力的方法是让主板充当透明的 TCP 到 UART 桥接器,只需对 blhost 进行少量修改,将串行数据封装在 TCP 中即可: 建筑学: PC (modified blhost) ↓ TCP packet (include original UART byte stream) Main Board (TCP Server) ↓ Unpack and forward to sub-board via UART Sub-board (ROM Bootloader) 关键修改点: 修改 blhost 传输层:在 blhost 源代码中添加一个新的 TCP 传输模块。现有的UART字节流(帧数据包)在发送路径上直接封装成TCP数据包,在接收路径上解封装。 主板实现了一个 TCP 服务器:从 PC 接收 TCP 数据,通过 UART1 将有效载荷逐字节地转发到子板;子板的响应以同样透明的方式通过 TCP 转发回 PC。 子板无需任何更改:子板 MCU 只需处于 ISP 模式,ROM 引导加载程序正在运行,等待标准 UART 命令即可。 Re: RT1064 Online Upgrade Plan 4.启用TCP↔UART4字节转发 -----请问,数据传输的这一步骤是否需要额外开发一台上位计算机?例如,PC应该以什么格式传输图像数据?它应该如何解析子板返回的响应数据?以及它应该如何与子板交互? Re: RT1064 Online Upgrade Plan 以下是一些问题: 1. 能否使用直接从 mcuXpressIDE 编译的 bin 固件?我必须使用 nxpimage 吗? 2. 看来要完成子板的升级,我们需要使用我们自己的上位机软件切换MCU的启动模式和切换通道。换句话说,我们必须将我们自己的上位机和 blhost 软件一起使用。如果我们升级四个子板,频繁切换可能会有点麻烦。 3. 主板 TCP 需要先进入透明模式,BLhost 才能与子板交互。交互完成后,如何触发主板从透明模式切换到TCP接收模式,从而使子板能够进入正常启动模式? 4. 在 blhost 源代码中添加一个新的 TCP 传输模块——您有示例吗? 5. 对于在主板上实现串口透明传输,是否有任何建议,例如使用DMA或实现中断和阻塞机制 Re: RT1064 Online Upgrade Plan 亲爱的@foreverwlh2025 , 1. MCUXpresso IDE 直接生成的 BIN 文件无法启动。nxpimage 可以将 MCUXpresso IDE 生成的 BIN 文件转换为可启动的镜像文件。 2. 是的,您需要自行修改主机软件。采用这种方法,四个子板一次只能升级一个。 3. 主板应用程序需要处理这个问题。固件升级完成后,主板应自动切换回 TCP 接收模式,控制子板的启动模式切换为 QSPI 启动模式,然后重置子板。子板随后将正常启动。 4. 不,我们没有这方面的例子。 5. 无具体建议。接收到所有 TCP 数据后,通过 UART 将其发送到子板。我们建议使用轮询方式进行 UART 传输。 顺祝商祺! 雪莉 Re: RT1064 Online Upgrade Plan 亲爱的@ShellyZhang 您能否对今天上次提出的问题作出回应?谢谢你!! PS:本项目升级计划是全新的,可能需要您的大力支持。 Re: RT1064 Online Upgrade Plan 亲爱的@ShellyZhang 固件升级完成后,主板应自动切换回 TCP 接收模式。 1.在透明传输模式下,主板无法检测到子板升级已经结束,对吗? 2.虽然这个方案在设备端的代码量似乎较少,但在主机端有很多事情要做,升级所有这些事情会使操作更加复杂。还有其他解决办法吗? Re: RT1064 Online Upgrade Plan 亲爱的@foreverwlh2025 , 1.blhost 通过 UART1 将固件编程到板子后,引导加载程序将在完成对已编程映像的验证后返回响应。 就您的使用场景而言,PC 可以监测此响应,然后命令主板切换到 TCP 接收模式。 2. 主板可以不作为透明转发设备,而是作为服务器,直接在其固件中实现 MCU Bootloader 协议(主机)。这样一来,主板就可以自行管理固件升级过程以及与子板的通信。 顺祝商祺! 雪莉
View full article
i.MX6ULL以太网接口在接头温度高于95℃时断开连接 您好,NXP, 我们使用 i.mx6ull 08AB 版本设计了我们的产品,并发现了一个如下所示的问题。 1>零件编号: MCIMX6Y2CVM08AB 2>问题: 当接头温度高于 95℃ 时,部分板会出现以太网断开连接的问题。 您有什么建议可以帮助我们解决这个问题吗? 非常感谢。 i.MX6UL Re: i.MX6ULL ethernet disconnect when joint temperature is higher than 95℃ 您的客户中有多少家主板存在这个问题?他们测试的是哪个版本的BSP? Re: i.MX6ULL ethernet disconnect when joint temperature is higher than 95℃ 测试1 相同条件:环境温度 65 摄氏度,6 个板处于空闲状态。 第一板:93.82摄氏度 第二块板:91.88摄氏度 板3:96.35摄氏度 第四块板:91.92摄氏度 第五块板:91.81摄氏度 第六块板:93.46摄氏度 测试 2 室温25摄氏度时: 3号板显示温度为65摄氏度,其他板都显示温度在60摄氏度左右。 测试 3 运行一些任务后,板 3 和板 6 失去了以太网连接(ENET1 使用外部 YT8512H PHY,ping 失败)。 当时,板 3 的温度为 99 摄氏度,板 6 的温度为 97.2 摄氏度。 ABA交叉验证 我们将 MCIMX6Y2CVM08AB 从热板 3 换到了另一块载板上。高温随芯片转移到了新的板上。 问题 为什么这款 MCIMX6Y2CVM08AB 在相同条件下读数比其他型号高出约 5°C? 当温度超过 97 摄氏度时,3 号和 6 号板出现以太网 ping 失败的情况,请问对此有什么建议吗?
View full article
LPCScrypt 无法在 Windows 11 25H2 上运行 [LPCScrypt版本2.1.3_83] 为了启动和刷新旧的 LPC1857,我们使用 lpcsCrypt 来更新设备固件。 自 Windows 11 25H2 起,LPCScrypt 就坏了:在命令行(即 PowerShell)上调用它会导致"错误:来自 CreateProcess 的错误:系统无法找到指定的文件" Sysinternal 的 Process 监测 假设 LpcsCrypt 正在使用 " wmic 路径 win32_pnPentity 执行 wmi 查询,其中(像 '%usbser%' 这样的服务,像 '%lpc%' 这样的名称)get.exe "。 但是,wmic 已于 2016 年宣布弃用,并已于 25H2 起从 Windows 11 中 移除 (请参阅 Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC) removal from Windows - Microsoft Support) 。 请求恩智浦开发团队解决:这个问题是否已被发现?如何让它在未来发挥作用? Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 你好,ErichStyger,你说得没错。从 Windows 10 升级后,wmic 将保留在 Windows 11 中。 但我不得不重新安装 Windows 11 系统,结果遇到了这个问题。 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 感谢您提供的信息。 我的解决办法是在 Windows 11 中添加 wmic 支持,具体如下 以管理员身份打开系统设置,进入可选功能(... 更多功能...)并添加 wmic 或使用" DISM/Online /Add-Capability /CapabilityName:WMIC" [请参阅将 WMIC 安装到 Windows 11 计算机 - Microsoft Q& A] 。 此致, 马蒂亚斯 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 可能是因为我已经从 Win10 升级到了 Win11,我的机器上仍然有 WMIC: Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 我最近从 Win10 升级到了 Win11 25H2。 但到目前为止,我还没有看到 LPCScrypt 出现问题(尚未)。使用 LinkServer v25.9.134 中代码包的那个(见下文) 用 LPCScrypt 更新我的 LPC-Link2 运行正常。 我不是 WMIC 方面的专家,但根据信息,它在 25H2 中消失了,chatGTP 建议将旧版本 Windows 中的 wmic.exe 和 wmic.exe.mui 复制到 25H2。 恩智浦已经意识到了这个问题,下一个LinkServer版本中可能会有更新的LPCsCrypt。 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 你好@mathiasmonse 感谢您的提问。 如果 WMIC 支持被移除,可以尝试安装。或者使用早期的 Windows 版本,或者在 Linux 或 macOS 上运行 LPCScrypt。 BR 爱丽丝 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 这个问题已通过 LPCScrypt 2.1 解决,该版本似乎包含在 LinkServer 的最新版本中。
View full article
RT1064 Online Upgrade Plan The following figure is the hardware expansion diagram of our product: 1.The PC and mainboard are connected via TCP 2.The mainboard is connected to four subboards through four SPI buses, and the functions of the subboards are the same 3.The uart4 of the mainboard can be switched to UART1 of 4 sub boards through a serial port swtich chip foreverwlh2025_0-1789970732170.png Due to project requirements, the PC needs to upgrade the firmware program of four sub boards RT1064 through TCP. Based on hardware expansion, can you help provide the simplest solution for upgrading the sub board firmware (considering the workload of upper computer development, mainboard development, and sub board development) i.MXRT 106x Re: RT1064 Online Upgrade Plan Dear @foreverwlh2025 , Thank you for your questions. Recommended Approach The PC communicates with the mainboard over TCP. The mainboard acts as a TCP server and implements a UART transparent bridge. UART4 on the mainboard is routed through a serial switch chip to the UART1 interface of the selected sub-board. The sub-board runs the RT1064 ROM Bootloader, so no additional bootloader or firmware development is required on the sub-board side. Step-by-step upgrade flow for a single sub-board : Assert RESET on sub-board N; set BOOT_MODE[1:0] = 01 (Serial Downloader mode) Switch the serial switch chip to connect UART4 to sub-board N's UART1 Release RESET — sub-board N enters the RT1064 ROM Bootloader and waits for UART commands Enable TCP↔UART4 byte forwarding Toggle RESET and restore BOOT_MODE to normal — sub-board N boots with the new firmware Switch the serial selector to the next sub-board and repeat Hardware Prerequisites Please confirm the following hardware conditions are in place before implementation: Mainboard has independent GPIO control over each sub-board's BOOT_MODE[1:0] pins Mainboard has independent GPIO control over each sub-board's RESET pin The serial switch chip is controllable by mainboard GPIO and supports switching among all 4 sub-boards Please feel free to reach out if you have any questions or would like to discuss implementation details further. Re: RT1064 Online Upgrade Plan 4.Enable TCP↔UART4 byte forwarding -----Excuse me, do we need to develop an additional upper computer for this step of data transmission? For example, what format should the PC transmit image data in, how should it parse the response data returned by the sub board, and how should it interact Re: RT1064 Online Upgrade Plan Dear @foreverwlh2025 , Please find below a summary of our recommended solution for your firmware upgrade scenario. 1. PC Tool  On the PC side, we provides blhost — an open-source command-line client that implements NXP's MCU Bootloader private framing protocol (BSD/MIT license). The device-side protocol is implemented by the MCU on-chip ROM Bootloader. Together, they enable firmware download and device configuration.  The tool supports USB and UART1, doesn't support TCP. Open-source repository: https://github.com/nxp-mcuxpresso/spsdk blhost and the ROM Bootloader communicate using a proprietary framing packet protocol, please refer to: MCU Bootloader v2.5.0 Reference Manual (MCUBOOTRM) For firmware image generation and packaging, please use the nxpimage tool included in NXP's SPSDK (Secure Provisioning SDK). 2. Recommended Solution: TCP Transparent Forwarding via Mainboard For your scenario (PC→ Mainboard → Sub-board), the minimum-effort approach is to have the mainboard act as a transparent TCP-to-UART bridge, with a small modification to blhost to wrap serial data in TCP: Architecture: PC (modified blhost) ↓ TCP packet (include original UART byte stream) Main Board (TCP Server) ↓ Unpack and forward to sub-board via UART Sub-board (ROM Bootloader) Key modification points: Modify blhost transport layer: Add a new TCP transport module in the blhost source code. The existing UART byte stream (Framing Packets) is wrapped into TCP packets as-is on the send path, and unwrapped on the receive path.  Main board implements a TCP Server: Receives TCP data from the PC, forwards the payload byte-for-byte to the sub-board via UART1; sub-board responses are forwarded back to the PC via TCP in the same transparent manner. Sub-board requires no changes: The sub-board MCU simply needs to be in ISP mode with the ROM Bootloader running, waiting for standard UART commands. Re: RT1064 Online Upgrade Plan Here are a few questions: 1. Can't the bin firmware compiled directly from mcuXpressIDE be used? Do I have to use nxpimage? 2. It seems that to complete the upgrade of the sub board, we need to switch the MCU's startup mode and switch channel using our own upper computer software. In other words, we must use our own upper computer and blhost software together. If we upgrade four sub boards, frequent switching can be a bit troublesome 3. The motherboard TCP needs to enter transparent mode first in order for the BLhost to interact with the subboard. After the interaction is complete, how can the motherboard be triggered to switch from transparent mode to TCP receiving mode, so that the subboard can enter normal startup mode 4. Add a new TCP transmission module to the blhost source code - do you have an example 5. Is there any suggestion for implementing serial port transparent transmission on the motherboard, such as using DMA or implementing interrupt and blocking Re: RT1064 Online Upgrade Plan Dear  @ShellyZhang  Can you provide a response to the issue raised last time today? Thank you!! PS:The upgrade plan for this project is brand new and may require a lot of your support Re: RT1064 Online Upgrade Plan Dear @foreverwlh2025 , 1. The BIN file generated directly by MCUXpresso IDE cannot boot.  nxpimage converts the BIN file generated by MCUXpresso IDE into a bootable image. 2. Yes, you need to modify your host PC software yourself. With this approach, the four sub -boards can only be upgraded one at a time. 3. The main-board application needs to handle this. After the firmware upgrade is completed, the main-board should switch back to TCP receive mode by itself, control the sub-board's boot mode to switch to QSPI boot mode, and then reset the sub-board. The sub-board will then boot normally. 4. No, we do not have an example for this. 5. No specific recommendation. After all the TCP data has been received, send it to the sub-board through UART. We recommend using a polling method for the UART transmission. Best Regards, Shelly Re: RT1064 Online Upgrade Plan Dear @foreverwlh2025 , 1. After blhost completes programming the firmware to the board via UART1, the bootloader will return a response after it finishes verification of the programmed image. For your use case, the PC can monitor this response and then command the main board to switch to the TCP received mode. 2. Instead of acting as a transparent forwarding device, the main board can function as a server and implement the MCU Bootloader protocol (host) directly in its firmware. This allows the main board to manage the firmware upgrade process and communication with the sub-boards itself. Best Regards, Shelly Re: RT1064 Online Upgrade Plan Dear @ShellyZhang  After the firmware upgrade is completed, the main-board should switch back to TCP receive mode by itself 1.In transparent transmission mode, the mainboard cannot detect that the sub board upgrade has ended, right? 2.It seems that this solution has some less coding on the device side, but there are many things to do on the host side, and upgrading all of them makes the operation more complicated. Is there any other solution?
View full article
LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 [LPCScrypt version 2.1.3_83] For booting and flashing an old LPC1857 we use LPCScrypt for updating device firmware. Since Windows 11 25H2 LPCScrypt is broken: calling it on the command line (ie PowerShell) leads to "Error: Error from CreateProcess: The system cannot find the file specified" Sysinternal's Process Monitor leads to the assumption that LPCScrypt is performing a wmi query by using "wmic path Win32_PnPEntity where (service like '%usbser%' and name like '%lpc%') get.exe". But wmic is declared deprecated since 2016 and had been removed from Windows 11 since 25H2 (see Windows Management Instrumentation Command-line (WMIC) removal from Windows - Microsoft Support) Request to NXP dev team: Is this issue known yet? How to get it to work in the future? Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 Hi ErichStyger, you are right. By upgrading from Windows 10 wmic is kept in Windows 11. But I had to setup a fresh Windows 11 system and came accross that issue. Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 Thank you for the information. My workaround was to add wmic support to Windows 11 as follows open system settings as an administrator, go to optional features (...further features...) and add wmic  or by using "DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:WMIC" [see Install WMIC to a Windows 11 computer - Microsoft Q&A] Regards, Mathias Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 Probably because I have upgraded from Win10 to Win11, I still have WMIC on my machine: Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 I recently upgraded from Win10 to Win11 25H2. But so far, I have not seen an issue with LPCScrypt (yet). Using the one packaged with LinkServer v25.9.134 (see below) Updating my LPC-Link2 with LPCScrypt worked fine. Not an expert on WMIC, but according to the information it is gone in 25H2, chatGTP suggested to copy wmic.exe and wmic.exe.mui from an older Windows version to 25H2. NXP is aware of the issue, and there might be an updated LPCScrypt in a next LinkServer release. Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 Hello @mathiasmonse  Thanks for your question. If WMIC support is removed, yes, you can try to install it. Or  use an earlier Windows version or to run LPCScrypt on Linux or macOS. BR Alice Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 This has been resolved with LPCScrypt 2.1 which appears to be in the latest release of LinkServer.
View full article
i. MX6ULLのイーサネット切断は、接合温度が95°Cを超えると切断されます こんにちは、NXPさん、        弊社はi.mx6ull 08ABバージョンで製品を設計しましたが、以下の問題が見つかりました。 1>部品番号: MCIMX6Y2CVM08AB        2>質問: 接合温度が95°Cを超えると、一部の基板でイーサネット切断の問題が発生します。 この問題を解決するためのヒントはありますか? どうもありがとうございました。 i.MX6UL Re: i.MX6ULL ethernet disconnect when joint temperature is higher than 95℃ お客様は何台のボードでこの問題を感じていますか?彼らはどのBSPバージョンをテストしたのですか? Re: i.MX6ULL ethernet disconnect when joint temperature is higher than 95℃ テスト1 同じ条件:周囲温度65℃、ボード6枚がアイドル状態。 ボード1:93.82℃ ボード2:91.88℃ ボード3:96.35℃ ボード4:91.92 C ボード5:91.81 C ボード6:93.46℃ テスト2 室温25℃の場合: ボード3は65℃を示しており、その他はすべて60℃前後である。 テスト3 いくつかのタスクを実行した後、ボード3とボード6がイーサネット接続を失いました(ENET1は外部YT8512H PHYでping失敗)。 その時、3番ボードの温度は99℃、6番ボードの温度は97.2℃だった。 ABAクロスバリデーション ホットボード3からMCIMX6Y2CVM08ABを別のキャリアボードに交換しました。高温はチップから新しい基板に伝わりました。 質問 なぜこの特定のMCIMX6Y2CVM08ABは、同じ条件下で他のものよりも約5℃高い温度を示すのでしょうか? 温度が97°Cを超えるときに基板3と6で観察されるイーサネットpingの故障について何かアドバイスはありますか?
View full article
i.MX6ULL ethernet disconnect when joint temperature is higher than 95℃ Hi NXP,        We has designed our production with i.mx6ull 08AB version, and found a question shown below.        1>Part No.: MCIMX6Y2CVM08AB        2>Question:             When the joint temperature is higher than 95℃, some boards will occur the ethernet disconnection issue.         Do you have some tips for us to fix this problem ?         Thanks very much. i.MX6UL Re: i.MX6ULL ethernet disconnect when joint temperature is higher than 95℃ how many boards do your customer find this issue? any what bsp version did they test?  Re: i.MX6ULL ethernet disconnect when joint temperature is higher than 95℃ Test 1 Same condition: 65C ambient, 6 boards idle. Board 1: 93.82 C Board 2: 91.88 C Board 3: 96.35 C Board 4: 91.92 C Board 5: 91.81 C Board 6: 93.46 C Test 2 At 25C room temperature: Board 3 shows 65C, all others around 60C. Test 3 After running some tasks, Board 3 and Board 6 lost Ethernet connectivity (ENET1 with external YT8512H PHY, ping failed). At that moment, Board 3 temperature was 99C, Board 6 was 97.2C. ABA cross-validation We swapped the MCIMX6Y2CVM08AB from the hot Board 3 onto another carrier board. The high temperature followed the chip to the new board. Questions Why does this specific MCIMX6Y2CVM08AB read about 5C higher than others under identical conditions? Any suggestion for the Ethernet ping failure observed on Boards 3 and 6 when temperature rises above 97C?
View full article
LPCScrypt が Windows 11 25H2 で動作しない [LPCScrypt バージョン 2.1.3_83] 古い LPC1857 を起動してフラッシュするには、デバイスのファームウェアを更新するために LPCScrypt を使用します。 Windows 11 25H2 以降、LPCScrypt は壊れています。コマンド ライン (PowerShell など) で呼び出すと、「エラー: CreateProcess からのエラー: 指定されたファイルが見つかりません」というエラーが発生します。 Sysinternal のプロセス モニターでは、LPCScrypt が「wmic path Win32_PnPEntity where (service like ' %usbser% ' and name like ' %lpc% ') get.exe」を使用して WMI クエリを実行していると推測されます。 しかし、wmic は 2016 年から非推奨と宣言されており、25H2 以降 Windows 11 から削除されています ( Windows マネジメント Instrumentation コマンドライン (WMIC) の Windows からの削除 - Microsoft サポートを参照) NXP 開発チームへのリクエスト: この問題はすでに認識されていますか?FUTUREどのように機能させるのでしょうか? Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 こんにちは、ErichStygerさん。おっしゃる通りです。Windows 10 からアップグレードすると、wmic は Windows 11 でも保持されます。 しかし、新しい Windows 11 システムをセットアップする必要があり、その問題に遭遇しました。 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 情報ありがとうございます。 私の回避策は、次のようにWindows 11にwmicサポートを追加することでした。 管理者としてシステム設定を開き、オプション機能(...さらなる機能...)に移動してwmicを追加します。 または、「 DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:WMIC 」を使用します [ Windows 11 コンピューターに WMIC をインストールする - Microsoft Q&A を参照] よろしくお願いいたします。 マティアス Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 おそらく Win10 から Win11 にアップグレードしたため、私のマシンにはまだ WMIC が残っています。 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 最近、Win10 から Win11 25H2 にアップグレードしました。 しかし、これまでのところ、LPCScrypt に関する問題は発生していません (まだ)。LinkServer v25.9.134にパッケージされているものを使用する(下記参照) LPCScrypt を使用して LPC-Link2 を更新すると正常に動作しました。 WMIC の専門家ではありませんが、情報によると 25H2 では削除されているため、chatGTP は、古いバージョンの Windows から wmic.exe と wmic.exe.mui を 25H2 にコピーすることを提案しました。 NXP はこの問題を認識しており、次の LinkServer リリースでは LPCScrypt が更新される可能性があります。 Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 こんにちは@mathiasmonse ご質問ありがとうございます。 WMIC サポートが削除されている場合は、インストールを試みることができます。または、以前の Windows バージョンを使用するか、Linux または macOS で LPCScrypt を実行します。 BR アリス Re: LPCScrypt not running on Windows 11 25H2 この問題は、LinkServerの最新リリースに含まれていると思われるLPCScrypt 2.1で解決されています。
View full article
Add MCP to directly connect to CodeX for collaboration. Could you add an MCP to support direct use of CodeX or other agents to operate the IDE? The current method using Figma has Figma quota limitations, which is not very convenient. 回复: 增加MCP,直连codex进行协作 Hi @ALVAN  Thank you for your suggestion. I will share your feedback with the GUI Guider team for their consideration. BR Harry
View full article
MWCT2016 HSE 2.40.0 セキュアブート構成エラー - ImportPlainSymKeyReqMuChannel 環境 MCU:MWCT2016Sベースのワイヤレス充電コントローラー 動作環境設定(従来型) : HSE FW バージョン: 2.6.0 (アプリケーション+セキュアブート)16進をマージします。 新規設定(失敗) : HSE FW バージョン: 2.40.0 (アプリケーション+セキュアブート)16進をマージします。 Qiキーのプロビジョニングとセキュアブートのフローはそのまま維持しつつ、HSE FW v2.6.0からHSE FW v2.40.0への移行を進めています。 問題提起 HSE FW v2.6.0では、プロビジョニングシーケンス全体が正常に実行されます。 HSE設備 キーを消去する S2TPキースロットのプロビジョニング Qiキープログラミング セキュアブート構成 アプリケーションが正常に起動します HSE FW v2.40.0では、セキュアブート構成が開始されるまで、すべてのプロビジョニング手順が正常に完了します。 セキュアブートの設定中に、以下のAPIが失敗します。 ImportPlainSymKeyReqMuChannel() はセキュアブートコードに含まれています。   HSE応答を返します: 0x55A5A399これは以下に対応します: #define HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM ((hseSrvResponse_t)0x55A5A399UL)   この失敗後、セキュアブートの設定が完了できず、ECUはセキュアブートコードに閉じ込められてしまいます。   プロビジョニングシーケンス 動作構成(HSE 2.6.0) 00_Blank_MWCT2016_CodeFlash_DataFlash.hex 電源リセット 01_HSE_flash.srecバージョン2.6.0 電源リセット 02_EraseKeysSW.hex 電源リセット 03_S2TP_KeySlotsAligned.srec  S2TPソフトウェアバージョン: 1.1.1 電源リセット UART経由でQiキーを書き込む 電源リセット Application+SecureBoot.hex 電源リセット     UARTログからのマージ後の16進数フラッシュ後のHSE応答: HseStatus: 2848 ビット0:0 RFU         ビット 1   : 0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT ビット 2 : 0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_INIT         ビット 3   : 0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_FINISHED ビット4:0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_OK ビット 5 : 1 HSE_STATUS_RNG_INIT_OK ビット 6 : 0 HSE_STATUS_HOST_DEBUGGER_ACTIVE      ビット 7   : 0 HSE_STATUS_HSE_DEBUGGER_ACTIVE ビット 8 : 1 HSE_STATUS_INIT_OK ビット9:1 HSE_STATUS_INSTALL_OK ビット 10 : 0 HSE_STATUS_BOOT_OK ビット 11 : 1 HSE_STATUS_CUST_SUPER_USER ビット 12 : 0 HSE_STATUS_OEM_SUPER_USER         ビット 13  : 0 HSE_STATUS_FW_UPDATE_IN_PROGRESS ビット14:0 RFU ビット15:0 RFU smrCoreStatus_Get : smrCoreStatus[1] : 0 、smrCoreStatus[0] : 0 smrStatus[1] : 0 、smrStatus[0] : 0   コードデバッグログHSE応答:  ImportPlainSymKeyReqMuChannel-hseResp: 0x55a5aa33   LoadBootMacKey-hseResp: 0x55a5aa33    Generic_ImportKeys-hseResp: 0x55a5aa33   KeyProvisioningForJTAG-status: 1   SecureBootConfiguration-hseResp: 0x55a5aa33   KeyProvisioningToHseNVM-status: 1    NON_SECURE_IVT-BLOCK1-hseResp: 0x55a5aa33    SECURE_IVT-BLOCK0-hseResp: 0x55a5aa33   writeDefaultData   セキュアブートCFGプログラムを実行中 Hse-FW バージョン: 0.13.0.2.6.0、フルメモリ インターフェースバージョン使用:0.13.0.2.6.0 HseStatus: 2862 ビット0:0 RFU ビット 1 : 1 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT ビット 2 : 1 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_INIT ビット 3 : 1 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_FINISHED ビット4:0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_OK ビット 5 : 1 HSE_STATUS_RNG_INIT_OK ビット 6 : 0 HSE_STATUS_HOST_DEBUGGER_ACTIVE      ビット 7   : 0 HSE_STATUS_HSE_DEBUGGER_ACTIVE ビット 8 : 1 HSE_STATUS_INIT_OK ビット9:1 HSE_STATUS_INSTALL_OK ビット 10 : 0 HSE_STATUS_BOOT_OK ビット 11 : 1 HSE_STATUS_CUST_SUPER_USER ビット 12 : 0 HSE_STATUS_OEM_SUPER_USER         ビット 13  : 0 HSE_STATUS_FW_UPDATE_IN_PROGRESS ビット14:0 RFU ビット15:0 RFU smrCoreStatus_Get : smrCoreStatus[1] : 0 、smrCoreStatus[0] : 0 smrStatus[1] : 1 、smrStatus[0] : 1 構成エラー - HSE FW 2.40.0 のレポート: 00_Blank_MWCT2016_CodeFlash_DataFlash.hex 電源リセット 01_S32K344_HSE_FW_UPDATE_v2_40_0.srec 電源リセット 02_M210WLCUMBCD00A_WSB00.31_EraseKeySW_UART_ENABLE.hex 電源リセット 03_S2TP_2_1_0_KeySlotsAligned.srec 電源リセット UART経由でQiキーを書き込む 電源リセット Application+SecureBoot.hex 電源リセット   HseStatus: 2912 ビット0:0 RFU         ビット 1   : 0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT ビット 2 : 0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_INIT         ビット 3   : 0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_FINISHED ビット4:0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_OK ビット 5 : 1 HSE_STATUS_RNG_INIT_OK ビット 6 : 1 HSE_STATUS_HOST_DEBUGGER_ACTIVE      ビット 7   : 0 HSE_STATUS_HSE_DEBUGGER_ACTIVE ビット 8 : 1 HSE_STATUS_INIT_OK ビット9:1 HSE_STATUS_INSTALL_OK ビット 10 : 0 HSE_STATUS_BOOT_OK ビット 11 : 1 HSE_STATUS_CUST_SUPER_USER ビット 12 : 0 HSE_STATUS_OEM_SUPER_USER         ビット 13  : 0 HSE_STATUS_FW_UPDATE_IN_PROGRESS ビット14:0 RFU ビット15:0 RFU smrCoreStatus_Get : smrCoreStatus[1] : 0 、smrCoreStatus[0] : 0 smrStatus[1] : 0 、smrStatus[0] : 0 ImportPlainSymKeyReqMuChannel-hseResp: 0x55A5A399   電源リセット後: UMLソフトウェアバージョン:WSB00.3B_UART_ENABLE   セキュアブートCFGプログラムを実行中 Hse-FW バージョン: 0.13.0.2.40.0、フルメモリ インターフェースバージョン:0.13.0.2.40.0の使用   HseStatus: 2848 ビット0:0 RFU         ビット 1   : 0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT ビット 2 : 0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_INIT         ビット 3   : 0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_FINISHED ビット4:0 HSE_SHE_STATUS_SECURE_BOOT_OK ビット 5 : 1 HSE_STATUS_RNG_INIT_OK ビット 6 : 0 HSE_STATUS_HOST_DEBUGGER_ACTIVE      ビット 7   : 0 HSE_STATUS_HSE_DEBUGGER_ACTIVE ビット 8 : 1 HSE_STATUS_INIT_OK ビット9:1 HSE_STATUS_INSTALL_OK ビット 10 : 0 HSE_STATUS_BOOT_OK ビット 11 : 1 HSE_STATUS_CUST_SUPER_USER ビット 12 : 0 HSE_STATUS_OEM_SUPER_USER         ビット 13  : 0 HSE_STATUS_FW_UPDATE_IN_PROGRESS ビット14:0 RFU ビット15:0 RFU smrCoreStatus_Get : smrCoreStatus[1] : 0 、smrCoreStatus[0] : 0 smrStatus[1] : 0 、smrStatus[0] : 0    ImportPlainSymKeyReqMuChannel-hseResp: 0x55a5a399 ECUがセキュアブートのみで停止する Re: MWCT2016 HSE 2.40.0 Secure Boot Configuration Failure- ImportPlainSymKeyReqMuChannel こんにちは、 @ShrikantM さん。 ImportPlainSymKeyReqMuChannel() 関数呼び出しで使われているパラメータと、キーカタログを教えていただけますか?報告されたエラーは、1つ以上のHSEリクエストパラメータが無効であることを示しています。 BR、VaneB Re: MWCT2016 HSE 2.40.0 Secure Boot Configuration Failure- ImportPlainSymKeyReqMuChannel こんにちは、 @VaneB さん。 弊社では以下のキーカタログを使用しています。 /* NVMキーカタログエントリを含むテーブル */ const hseKeyGroupCfgEntry_t aHseNvmKeyCatalog[] = {     /* NvmKeyGroup_0 */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_SHE, 1U, 128U, {0U, 0U}},     /* NvmKeyGroup_1 */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_ECC_PAIR, 1U, 256U, {0U, 0U}},     /* NvmKeyGroup_2 */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_AES, 1U, 256U, {0U, 0U}},     /* キーカタログの終了を示すマーカー */     {0U、0U、0U、0U、0U、{0U、0U}} }; /* RAMキーカタログエントリを含むテーブル */ const hseKeyGroupCfgEntry_t aHseRamKeyCatalog[] = {     /* RamKeyGroup_0 */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_SHE, 1U, 128U, {0U, 0U}},     /* キーカタログの終了を示すマーカー */     {0U、0U、0U、0U、0U、{0U、0U}} }; 以下の関数では、HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM を受け取ります。 hseSrvResponse_t Generic_ImportKeys(void) {     hseSrvResponse_t srvResponse = HSE_SRV_RSP_GENERAL_ERROR;     /*SMR#0にリンクされたインポートキー*/     srvResponse = ImportPlainSymKeyReqMuChannel(             MU0、 1U、             NVM_AES128_BOOT_KEY、             HSE_KEY_TYPE_AES、             ( HSE_KF_USAGE_VERIFY )             0U、             aesEcbKeyLength、             aesEcbKey、 真実             );     ASSERT(HSE_SRV_RSP_OK == srvResponse );     if(HSE_SRV_RSP_OK != srvResponse)             出口へ移動;     /* SHEセキュアブート用のキーをロード */     srvResponse = LoadBootMacKey();     ASSERT(HSE_SRV_RSP_OK == srvResponse );     if(HSE_SRV_RSP_OK != srvResponse)             出口へ移動; 出口:     return srvResponse; } 添付のglobal_defs.hをご確認ください。パラメータの詳細については、こちらをご覧ください。 よろしくお願いいたします。 スワプニル・ガワデ Re: MWCT2016 HSE 2.40.0 Secure Boot Configuration Failure- ImportPlainSymKeyReqMuChannel こんにちは、 @SwapnilGawade さん。 情報共有ありがとうございます。お客様の設定に基づき、以下の点を確認いたしました。 SHEキーグループはHSE_KEY_OWNER_CUSTを所有者として設定しています。しかし、HSEサービスAPIリファレンスマニュアルでは、SHEキーカタログ構成の場合、SHEキーグループの所有者をHSE_KEY_OWNER_ANYに設定しなければならないと規定されています。これは、NVM SHEキーカタログ構成の例でも示されています。 ImportPlainSymKeyReqMuChannel() に渡される targetKeyHandle は次のように定義されます。 #define NVM_AES128_BOOT_KEY GET_KEY_HANDLE(HSE_KEY_CATALOG_ID_NVM, 1, 1)​ ただし、NVMキーカタログの設定によると、AESキーグループは3番目のグループ(NvmKeyGroup_2)となります。この構成に基づくと、NVM_AES128_BOOT_KEY の正しい定義は次のようになります。 GET_KEY_HANDLE(HSE_KEY_CATALOG_ID_NVM, 2, 0)​ Re: MWCT2016 HSE 2.40.0 Secure Boot Configuration Failure- ImportPlainSymKeyReqMuChannel こんにちは、 @SwapnilGawade さん。 あなたの説明によると、DemoAppフレームワークとHse_Ipドライバーを組み合わせているように見えました。私の理解は正しいでしょうか?もしそうなら、どのような修正が加えられましたか? また、プロジェクトでデータキャッシュを無効にしていますか?これは、HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM エラーの一般的な原因です。HSEとの通信に使用されるすべてのデータオブジェクトは、キャッシュ不可能なメモリに強制的に格納されなければならない。 また、Hse_Ip_ServiceRequest() 関数に pHseSrvDesc パラメータとして HSE_DTCM_ADDR(pHseSrvDesc) を渡していることに気づきました。HSE_ReadAdkp returning HSE_SRV_RSP_INVALID_ADDR Threadを参照してください。同僚がDTCMメモリでのHSE使用に関するいくつかの考慮点を説明しています。 また、TCMサポートを有効にするとローカルアドレスをHSEホストアドレスに変換する機能Hse_Ip_ToAHBAddress()も検討すると良いでしょう。この状況では役立つかもしれません。 Re: MWCT2016 HSE 2.40.0 Secure Boot Configuration Failure- ImportPlainSymKeyReqMuChannel こんにちは、 @VaneB さん。 ご提案いただいたとおり変更を行いましたが、 HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM (0x55a5a399) と同様の応答も返されます。 デバッグの結果、 ImportPlainSymKeyReqMuChannel (...)-> EraseKeyReq (targetKeyHandle, HSE_ERASE_NOT_USED))-> HSE_Send (muIf, muChannelIdx, gSyncTxOption, pHseSrvDesc)-> Hse_Ip_ServiceRequest (u8MuInstance, u8MuChannel, pHseIp_Request , HSE_DTCM_ADDR(pHseSrvDesc))-> Mu_Ip_SetTxRegister (Hse_Ip_apMuBase[u8MuInstance], u8MuChannel, (uint32)pHseSrvDesc) でHSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM (0x55a5a399)という応答が返されることがわかりました。 pHseSrvDesc のパラメータは、添付の Mu_Ip_SetTxRegister-pHseSrvDesc.xlsx に追加されています。 よろしくお願いいたします。 スワプニル・ガワデ Re: MWCT2016 HSE 2.40.0 Secure Boot Configuration Failure- ImportPlainSymKeyReqMuChannel こんにちは、 @VaneB さん。 HSE 2.6.0 を使用した作業環境では、以下のライブラリを使用しています。 1. RTD AUTOSAR 4.4 2.キーカタログは以下のとおりです /* NVMキーカタログエントリを含むテーブル */ const hseKeyGroupCfgEntry_t aHseNvmKeyCatalog[] = {     /* NvmKeyGroup_0 */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_SHE, 1U, 128U, {0U, 0U}},     /* NvmKeyGroup_1 */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_ECC_PAIR, 1U, 256U, {0U, 0U}},     /* NvmKeyGroup_2 */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_AES, 1U, 256U, {0U, 0U}},     /* キーカタログの終了を示すマーカー */     {0U、0U、0U、0U、0U、{0U、0U}} }; /* RAMキーカタログエントリを含むテーブル */ const hseKeyGroupCfgEntry_t aHseRamKeyCatalog[] = {     /* RamKeyGroup_0 */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_SHE, 1U, 128U, {0U, 0U}},     /* キーカタログの終了を示すマーカー */     {0U、0U、0U、0U、0U、{0U、0U}} }; 同じRTD AUTOSAR 4.4とKeyカタログをHSE 2.40.0で使用していますが、問題が発生しています。ImportPlainSymKeyReqMuChannel(...) 関数は、HSE レスポンスとしてHSE_SRV_RSP_INVALID_PARAMを返します。 Hse_Ip_ToAHBAddress()機能はこの RTD AUTOSAR 4.4では利用できません。 よろしくお願いいたします。 スワプニル・ガワデ Re: MWCT2016 HSE 2.40.0 Secure Boot Configuration Failure- ImportPlainSymKeyReqMuChannel こんにちは、 @SwapnilGawade さん。 前述の通り、SHEキーグループはHSE_KEY_OWNER_CUSTを所有者として設定されています。しかし、HSEサービスAPIリファレンスマニュアルでは、SHEキーカタログ構成の場合、SHEキーグループの所有者をHSE_KEY_OWNER_ANYに設定しなければならないと規定されています。 プロジェクトでデータキャッシュを無効にしましたか?これは、HSE_SRV_RSP_INVALID_PARAM エラーの一般的な原因です。HSEとの通信に使用されるすべてのデータオブジェクトは、キャッシュ不可能なメモリに強制的に格納されなければならない。 また、キーをインポートするために実行しているすべての手順を示す簡単な例を共有していただけますか? Re: MWCT2016 HSE 2.40.0 Secure Boot Configuration Failure- ImportPlainSymKeyReqMuChannel こんにちは、 @VaneB さん。 ご提案とアプリケーション要件に応じて、キーキャットログを修正しました。 S2TPバージョン1.1.0を使用している場合、またはS2TPのフラッシュをスキップしている場合は、セキュアブートは正常に動作します。より詳しい情報を得るために、以下の表をご覧ください。S2TP ver2.1.0で何か変更があったのではないかと疑っています。Qiキーインポート用にCatLogが変更されていますが、これは私たちが設定した以下のキーCatLogと一致しません。 HSEバージョン S2TPバージョン 結果 2.40 1.1.1 1. セキュアブートが機能する 2. 25ワット充電失敗→Qiキーインポート失敗 認証: 初期化エラー: 5、認証: 初期化エラー - 証明書のインポート/検証に失敗しました 2.40 2.1.0 1. インポートキーでセキュアブートが失敗 エラー:0x55A5A399 2. 25ワット充電はSecure Boot SWなしで動作します(スタンドアロンアプリケーション) 3. S2TPのフラッシュを省略すればセキュアブートは動作します。しかし、充電機能は動作しません。 点滅する流れ Erase SW: キーカタログの消去とフォーマット   ↓   電源サイクル   ↓   S2TPでQiキーをフラッシュする   ↓   電源サイクル   ↓   フラッシュSECBootコード:キーのインポート   ↓   フラッシュブート+アプリコード キーCatLog: /* NVMキーカタログエントリを含むテーブル */ const hseKeyGroupCfgEntry_t aHseNvmKeyCatalog[] = {     /* NvmKeyGroup_0: 暗黙的な SHE 機能操作用 */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_ANY, HSE_KEY_TYPE_SHE, 12U, 128U, {0U, 0U}}, /* NvmKeyGroup_1:NVM_AES128_BOOT_KEYを満たすためにAESとして設定(グループ1、スロット1)*/     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_AES, 4U, 128U, {0U, 0U}},     /* NvmKeyGroup_2: PROVISION_KEY0 (スロット 0) と APP_MAC_KEY (スロット 2) 用に 3 つのスロットに拡張しました */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_AES, 4U, 256U, {0U, 0U}},     /* HMACキー */ \     { HSE_ALL_MU_MASK, HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_HMAC,           2U,           HSE_KEY512_BITS, {0U, 0U} }, \     /* ECCキー */ \     { HSE_ALL_MU_MASK, HSE_KEY_OWNER_CUST, WRP_KEY_TYPE_ECC_PAIR,      4U,         WRP_ECC_KEY_SIZE, {0U, 0U} }, \     { HSE_ALL_MU_MASK, HSE_KEY_OWNER_CUST, WRP_KEY_TYPE_ECC_PUB,       2U,         WRP_ECC_KEY_SIZE, {0U, 0U} }, \     { HSE_ALL_MU_MASK, HSE_KEY_OWNER_CUST, WRP_KEY_TYPE_ECC_PUB_EXT,   1U,         WRP_ECC_KEY_SIZE, {0U, 0U} }, \     /* RSAキー */ \     { HSE_ALL_MU_MASK, HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_RSA_PAIR,      2U,         HSE_KEY4096_BITS, {0U, 0U}}, \ /* NvmKeyGroup_8: NVM_RSA2048_PUB_CUSTAUTH_HANDLE0のための明示的なRSA公開鍵グループ */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_CUST, HSE_KEY_TYPE_RSA_PUB, 1U, 2048U, {0U, 0U}},     /* キーカタログの終了を示すマーカー */     {0U、0U、0U、0U、0U、{0U、0U}} };   /* RAMキーカタログエントリを含むテーブル */ const hseKeyGroupCfgEntry_t aHseRamKeyCatalog[] = {     /* RamKeyGroup_0 */     {(HSE_MU0_MASK), HSE_KEY_OWNER_ANY, HSE_KEY_TYPE_SHE, 1U, 128U, {0U, 0U}},     /* キーカタログの終了を示すマーカー */     {0U、0U、0U、0U、0U、{0U、0U}} }; S2TPバージョン2.1.0におけるSecBootコードでのキーインポートの失敗: #define NVM_AES128_BOOT_KEY                     GET_KEY_HANDLE ( HSE_KEY_CATALOG_ID_NVM , 1 , 1 ) Re: MWCT2016 HSE 2.40.0 Secure Boot Configuration Failure- ImportPlainSymKeyReqMuChannel こんにちは、@Bhushan1312さん まずは問題点を特定してみましょう。AES-128キーをインポートし、消去し、再度インポートする簡単なデモをプライベートメッセージで送りました。この例は、現在お使いのRTDバージョンに基づいたものではありませんが、参考として役立つはずです。 デモをご使用の環境に合わせて調整し、基本的なキーのインポートと削除操作が正しく動作するかどうかを確認してください。これにより、既知の動作基準に基づいて連携を取り、最も基本的な機能から問題を分析することが可能になります。そこから、申請書でHSEがHSE_SRV_RSP_INVALID_PARAMを返却する原因を特定します。 Re: MWCT2016 HSE 2.40.0 Secure Boot Configuration Failure- ImportPlainSymKeyReqMuChannel @VaneBご親切なサポートに感謝します。この問題はNXPチームのサポートにより解決されました。 Qiキーのインポートに使用されるS2TPソフトウェアで設定されているKey CatLogに問題があることが判明しました。現在は修正済みです。 この変更により、セキュアブートが正常に動作するようになり、充電機能も問題なく動作するようになりました。
View full article
EB Tresos 29 features missing from current license Hi! The recently expired license for EB Tresos Studio 29 contains considerably more features than the currently available one. Previous: Current: Notably the OS configurator and all but one of the importers are no longer available. Would it be possible to get a new license with the missing features restored? Re: EB Tresos 29 features missing from current license Hi @johrehn  There are no missing features in this case. The comparison is being made between the licenses of two different products. The product that includes the larger feature set is EB tresos AutoCore, while the one with fewer features is EB tresos Studio / AUTOSAR Configuration Tool. BR, VaneB
View full article
S32DS 3.5のアクティベーションに失敗しました – 残りのアクティベーションはありません。リセットを要求します。 こんにちは、 新しいWindows PCでS32 Design Studio for S32 プラットフォーム v3.5をアクティベートしようとしていますが、まだアクティベーションが残っていないというエラーでアクティベーションが失敗します。 以前は仮想マシン(MacのParallels)でアクティベートしましたが、そのVMはすでに削除しているため、ライセンスを返却できません。 私のアクティベーションコードのアクティベーション回数をリセットするか、新しいアクティベーションコードを発行してもらえますか? 製品:S32 プラットフォーム v3.5向けS32 Design Studio Windows 11 必要ならプライベートメッセージで完全なアクティベーションコードを送ることも可能です。 よろしくお願いします。 Re: S32DS 3.5 activation failed – no remaining activations, request reset こんにちは、 今すぐお試しください。動作するはずです。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
FRDM-A-S32K144Nのフラッシュプログラミングについて FRDM-A-S32K144Nを使用してデバッグを行っていた際に、以下の症状が発生しました。 フラッシュメモリへの書き込みができません。 書き込みエラー発生以降、電源LEDとリセットLEDが点灯しっぱなしになっています。 私は以下の手順を実行して復旧を試みました。 1. リセットボタンを押しながらUSBケーブルを抜き差しすることでフラッシュメモリへの書き込みを試みました。これは、無限ループが始まる前のタイミングを狙ったものです。 * 数十回試みましたが、成功しませんでした。 2. リセットボタンを押しながらUSBケーブルを接続し、ブートローダーモードに入りました。 * 「BOOTUPDATEAPP_Pemicro_v111.SDA」をフラッシュしました。 * その後、「MSD-DEBUG-EVB-S32K144_PEmicro_v125.SDA」をフラッシュしました。 状況は改善しなかった。 3. 「Kinetis_Recovery_Utility.exe」を使用してフラッシュメモリの復旧を試みました。 * USBケーブルを何度か抜き差ししてみましたが、処理が完了しませんでした。 次に何を試したらいいのか分かりません。 もし基板の修復方法をご存知の方がいれば、手順についてアドバイスをいただけますか? Re: Regarding Flash Programming for the FRDM-A-S32K144N こんにちは、福田さん 新たにリリースされたFRDM-A-S32K144Nの開発ボードは手元にないので、自分でテストしたことはありません。急いでいなければ、今すぐトラブルシューティングをお手伝いし、ボードを受け取ったらテストを行います。ボードは10月中旬に届く予定です。 ケーブルを J1 USB Type-Cポートに差し込んだら、基板の上部の写真を撮って共有してください。 あなたがどの2つのLEDについて言及しているのか分かりません。SPF-96556_B.pdfという文書には、 D5 (赤)とD4 (オレンジ)しか記載されていないからです。 D4ランプが点灯している場合、オンボードのOpenSDAデバッガが正常に動作していることを示します。ただし、 D5が点灯している場合は、S32K144Nがリセット状態にあることを示しています( RESET_MCU信号がローになる場合があります)。オシロスコープを使用して信号を観察し、周期的なローパルスの周波数を確認してください。 さらに、 S32K144Nに以前どのようなプログラムが書き込まれていたのかも不明です。もしブランクチップで、 RESET_MCU 信号が周期約118μsの高レベルパルスを周期的に示す場合は、SWD/JTAGデバッグインターフェースを通じて「質量消去」コマンドを実行することでMCUを復元できます。 オンボードデバッガはPEMicroが提供しているため、「Multilink Debug Probes」の「サポート & Downloads」カテゴリから最新の「USB Multilink Resources Installer」をダウンロードすることをお勧めします。インストール後、 C:\PEMicro\Multilink_ResourcesのPEFirmwareConfig.exeを開き、ファームウェアのバージョンを確認してください。 ハードウェアタイプを選択してください: マルチリンクACP Embedded - オンボードARMデバッグインターフェース。その後、利用可能なアップデートを確認してください。 あなたは既に「 S32K144 D2 赤色LEDが常に点灯している」という議論を参照されたようですね。以前 PEMicro の Web サイトで提供されていたKinetis_Recovery_Utility (バージョン8.17 ) は正しく動作しませんでした。Kinetis_Recovery_Utility (バージョン1.06 )はそのディスカッションに添付ファイルとしてアップロードしました。問題なく動作しています。 Kinetis_Recovery_Utilityを使用する際は、PEMicroデバッガの電源をオンにしたまま、S32Kチップのみを繰り返し電源オン/オフしてリセットすることをお勧めします。 もしJ3に接続された外部のマルチリンクデバッガがあれば、J1を繰り返し差し入れたり外したりして、外部マルチリンクを稼働させたまま電源をS32K144Nに切り替えることができます。 しかし、外部マルチ リンク がなく、オンボードの OpenSDA デバッガのみに頼っている場合、 FRDM-A-S32K144N の設計には多少の不便があります。S32K144EVBのジャンパーSJ10は、S32K144への電源を繰り返しオン/オフする際には、 J107ほど便利ではありません。SW2ボタンを繰り返し押すだけで、 Kinetis_Recovery_UtilityがS32K144Nを適切なタイミングで停止させることができるかどうかは確信が持てません。 よろしくお願いします、 ロビン Re: Regarding Flash Programming for the FRDM-A-S32K144N こんにちは、ロビン。 返信が大変遅くなり、申し訳ございません。 この投稿にボードの写真を添付しました。 残念ながら私はオシロスコープを持っていないため、周波数を確認できませんでした。 PEFirmwareConfig.exeを使ってみましたが、しかし、FRDM-A-S32K144Nはデバイスリストに表示されませんでした。引き続き調査します。 Kinetis_Recovery_Utility の使用も引き続き試みます。 前回の投稿以降、目立った進展がなかったことをお詫び申し上げます。 よろしくお願いします、 福田 Re: Regarding Flash Programming for the FRDM-A-S32K144N こんにちは、福田さん 最新情報をお知らせいただきありがとうございます。返信が遅れたことは気にしないでください。 休暇から戻ったばかりです。残念ながら、注文した FRDM-A-S32K144N のボードはまだ届いていないため、現在テストを行うことはできません。 まだFRDM-A-S32K144Nは受け取っていませんが、 FRDM-A-S32K344を使ってオンボードデバッガのテストを行いました。 PEFirmwareConfig.exe は、図に示すように、オンボードデバッガを正常に検出しました。 残念ながら、MCUを正常に停止できるバージョンである Kinetis_Recovery_Utility (バージョン1.06)は、FRDM-A-S32K344のオンボードデバッガを検出しません。 Kinetis_Recovery_Utility(バージョン8.17)はFRDM-A-S32K344のオンボードデバッガを検出しますが、前述の通りMCUを停止することはできません。 現在 Kinetis_Recovery_Utilityで直面している問題について、PEMicroの技術サポートに相談する間、お待ちください。 マルチリンクデバッグプローブのような、外部PEMicroデバッガーをお持ちでしょうか?Kinetis_Recovery_Utility(バージョン1.06)は外部のマルチリンクデバッグプローブと組み合わせて使えると記憶しています。 さらに、「 S32K144 D2 RED LEDは常に点灯 」Threadで言及した S32DS の「 Emergency Kinetis Device Recovery by Full Chip Erase 」機能を試しましたか? Re: Regarding Flash Programming for the FRDM-A-S32K144N また、「 FRDM-A-S32K144およびFRDM-A-S32K144NがUSB-C接続時に検出されない場合の解決策」に記載されている回避策を試してみましたか?FRDM-A-S32K144Nボードのオレンジ色のD4 LEDが点灯しているのは確認できますが、それでも他の回避策を試してみることをお勧めします。これは、私が注文したFRDM-A-S32K144Nがテストのために来週まで到着しない予定だからです。 Re: Regarding Flash Programming for the FRDM-A-S32K144N FRDM-A-S32K144Nを入手し、早速テストしてみました。 「 FRDM-A-S32K144およびFRDM-A-S32K144Nが最初のUSB-C接続時に検出されない問題の解決策」で言及されている問題を考慮して、USB-AからUSB-Cへのデータケーブルを使用しました。 PEFirmwareConfig.exeはマルチリンクハードウェアを検出しませんでした。これはFRDM-A-S32K344のテスト結果とは異なります。先ほど誤った情報をお伝えしてしまい、申し訳ございませんでした。 D4のLEDはオレンジ色に点灯しており、OpenSDAの状態が正常であることを示し、デバイスマネージャーにデバイスが表示されます。 Kinetis_Recovery_Utility (バージョン1.06)では、「ハードウェアの表示」を選択して「開始」をクリックすると、OpenSDAデバイスが表示されます。 OpenSDAUSBデバイスを選択して「開始」をクリックすると、次の画面が表示されます。 SWDを通じたコミュニケーション ケーブル版は119 プロセッサーを停止させようと絶えず試みています。 この操作が成功するまで、ボードの電源を入れ直してみてください。 成功。プロセッサーが停止した。 Re: Regarding Flash Programming for the FRDM-A-S32K144N こんにちは、ロビン。 ご返信よろしくお願いします。 残念ながら、私は外部のPEMicroデバッガーを所有していません。 また、S32DSの「Emergency Kinetis Device Recovery by Full Chip Erase」機能も何度も試しましたが、すべて失敗しました。 FRDM-A-S32K144NはPCに認識されているため、「USB-C接続でFRDM-A-S32K144およびFRDM-A-S32K144Nが検出されない場合の解決策」は試していません。 念のため確認ですが、Kinetis_Recovery_Utility の「電源オン/オフ」とは、USB ケーブルを抜き差しすることを指しますか? USBケーブルを抜き差ししても、「この操作が成功するまで、ボードの電源を入れ直してください」というメッセージが表示されたままで、処理は進みませんでした。 よろしくお願いします、 福田 Re: Regarding Flash Programming for the FRDM-A-S32K144N J3 経由で J-Link Plus をオンボード S32K144N にコネクテッドし、 J-Link Commander の「 Unlock Kinetis 」コマンドでチップを消去しました。 さて、J9.5 RESET_MCUピンをオシロスコープで観察すると、周期が約120µs、ハイレベル持続時間が約660nsの矩形波信号が確認できます。 SW2を押し続けているかどうかに関わらず、オンボードのOpenSDAが、 Kinetis_Recovery_Utility(バージョン1.06)と連携してMCUを正常に停止させました: この時点で、J9.5の周期的なパルスがピンストップ RESET_MCU ; Kinetis_Recovery_Utilityを閉じた後、新しいプログラムはS32DS v3.6.11内でダウンロード可能です。 以前にS32K144Nをプログラミングしたことがありますか? USB-AからUSB-Cへのデータケーブルを使用していますか?
View full article
S32DS3.4 安装iar插件失败 报错如下: An error occurred while collecting items to be installed session context was:(profile=DefaultProfile, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect, operand=, action=). Problems downloading artifact: osgi.bundle,com.iar.dmgr,1.1.0.202505161156. Error reading signed content:C:\Users\vboxuser\AppData\Local\Temp\signatureFile8984369696384064703.jar An error occurred while processing the signatures for the file: C:\Users\vboxuser\AppData\Local\Temp\signatureFile8984369696384064703.jar Problems downloading artifact: org.eclipse.update.feature,com.iar.dmgr.feature,1.1.0.202505161156. Error reading signed content:C:\Users\vboxuser\AppData\Local\Temp\signatureFile2215016743562443700.jar An error occurred while processing the signatures for the file: C:\Users\vboxuser\AppData\Local\Temp\signatureFile2215016743562443700.jar Problems downloading artifact: osgi.bundle,com.iar.dmgr.jna,3.4.0.202505161156. Error reading signed content:C:\Users\vboxuser\AppData\Local\Temp\signatureFile3084560555014788452.jar An error occurred while processing the signatures for the file: C:\Users\vboxuser\AppData\Local\Temp\signatureFile3084560555014788452.jar Problems downloading artifact: osgi.bundle,com.iar.dmgr.ui,1.1.0.202505161156. Error reading signed content:C:\Users\vboxuser\AppData\Local\Temp\signatureFile5078090908682208579.jar An error occurred while processing the signatures for the file: C:\Users\vboxuser\AppData\Local\Temp\signatureFile5078090908682208579.jar 回复: S32DS3.4 安装iar插件失败 Hi, Chris I'm currently encountering this problem: installing the IAR plugin on S32DS3.5; the path is the one downloaded from the official website : https://eclipse-update.iar.com/plugin-manager/1.0 After installation and restart, the "IAR EMBEDED workbench plugin manager" option is no longer visible under HELP. The IAR version is 9.32.2. 回复: S32DS3.4 安装iar插件失败 The S32DS v3.5 can use the eclipse-iar-arm-8.0 plugin. For some versions of S32DS (corresponding to different versions of Eclipse), you can try installing the IAR plugin offline. https://eclipse-update.iar.com/updatesites.html 回复: S32DS3.4 安装iar插件失败 3.5 or higher is fine. 回复: S32DS3.4 安装iar插件失败 Okay, could you tell me which version can install the IAR plugin? 回复: S32DS3.4 安装iar插件失败 I asked about it a while ago, and it turns out that the IAR plugin upgrade doesn't support older versions of Eclipse.
View full article
i.MX95:推奨BSP / Neutron SDKsのバージョン管理戦略(LF_6.18.20_2.0.0) こんにちは、 私たちはi.MX95をプラットフォームとして用いる自動車アプリケーション向けのPoCを開発しており、推奨されるBSPおよびNeutron SDKのバージョン管理戦略を明確にしたいと考えています。 NeutronSDKUserGuide.md 年の「Neutron SDK Version Compatibility with Yocto BSP」の表を読み、コンパイラとランタイムは同じSDKから来なければならないと理解しています。しかし、ガイドにはどのバージョンが推奨されているかは明記されていない。 以下の点について教えていただけますか: 1.現在のBSPでは常に最新のNeutron SDKバージョン(ランタイムがアップグレードされたもの)を使うべきでしょうか、それともそのBSPのデフォルトバージョンを使うべきでしょうか? 2. 新しいBSPリリースが利用可能になった場合、現在のBSPからアップグレードするのが推奨されますか?それともアップグレードが必要でない限り現行バージョンを維持すべきでしょうか? 環境 - ボード:IMX95LPD5EVK-19 - BSP:LF_6.18.20_2.0.0 - Neutron SDK: eiq-neutron-sdk-linux-3.2.3 - NeutronFirmware.elf、libNeutronDriver.so、libneutron_delegate.soはNeutron SDK 3.2.3のバージョンに更新されています。 ご回答をお待ちしています。
View full article
i.NX RT 1060 PMIC_ON_REQ 行为 你好, 我正在使用 MIMXRT1062CVJ5B 设计一个定制电路板。电源连接方式如图所示。 关于此配置,您能否帮忙澄清以下几点? (1)施加 VDD_SNVS_IN 后,PMIC_ON_REQ 是否立即变为高电平,还是在钳位之前会有延迟? (2)当 POR_B 被拉低时,PMIC_ON_REQ 的状态是什么?价格会保持高位还是转低? (3)当 VDD_SNVS_IN 电源被移除时,PMIC_ON_REQ 是否变为低电平?在这种情况下,输出电压等级能得到保证吗? (4)VDD_SNVS_IN 是否具有欠压锁定(UVLO)功能?如果是这样,它在多大的电压阈值下会激活? (5)在“波形 - A”所示的情况下,只有 VCC_3V3 关闭(0 V),而 VDD_SNVS_IN 保持供电,这种工作条件是否受支持? 在这种情况下,POR_B 从高到低,然后再从低到高转变。按照上述步骤操作后,i.MX RT1062 能否正常启动并正常运行? 感谢您的支持。 i.MX RT106x Re: i.NX RT 1060 PMIC_ON_REQ behavior 您好, PMIC_ON_REQ 与 VDD_SNVS_IN 相关联,并且是推挽输出。文档中没有明确说明在钳位之前会有延迟。你可以在EVK上测试一下。例如,在 EVKC 上,您可以通过 R282 测量 PMIC_ON_REQ,通过 J30 测量 VDD_SNVS_IN。 文档并未保证当 POR_B 被拉低或 VDD_SNVS_IN 电源被移除时,PMIC_ON_REQ 的输出状态为逻辑低或逻辑高。 您可以参考第 21.3.3 节,i.MX RT1060 处理器参考手册中的电源模式转换部分介绍了不同场景下的 PMIC_ON_REQ 行为,以及 PMIC_ON_REQ 在每种情况下的行为。 i.MX RT1060 的 VDD_SNVS_IN 没有明确记录的 UVLO 规范。参考手册中描述的 SNVS 数字低电压检测器包含一个机制,用于检测 SNVS_LP 电源中断,这可能会导致 LP 控制、状态和安全计数器值发生变化。 关于问题 5,这些情况会在开机、关机还是应用程序代码运行时发生? 此致, 巴勃罗 Re: i.NX RT 1060 PMIC_ON_REQ behavior 你好, 感谢你的回复。 问题 5 中描述的场景假设在正常运行期间,VCC_3V3 上发生了暂时的异常情况,导致电压下降。 此致, 友和 Re: i.NX RT 1060 PMIC_ON_REQ behavior HI 在第 4.1.6 节中i.MX RT1060 数据手册的低功耗模式供电电流描述了一种模式,其中 DCDC_IN = 0 V,VDD_HIGH_IN = 0 V,VDD_SNVS_IN = 3.3 V。有关 SNVS 模式的信息,请参阅 AN12085 的第 5.2.4 节 SNVS 模式:如何使用 i.MX RT 低功耗功能。 要使复位信号有效,必须根据数据手册表 28 复位时序参数中规定的值,至少在一个 RTC_XTALI 时钟周期内钳位。 此致, 巴勃罗
View full article
Board's Built-in Welcome Page doesn't appear if Microsoft Edge option is selected Dear all I've downloaded sdk.sdk_2.x_lpcxpresso54114 with only FreeMASTER examples. It works correctly but I have a problem if I select the Edge support in the Option panel of FreeMASTER in that case the Welcome Screen appears: Clicking on Board's Built-In Welcome Page, one time, than wait 10 second or more.... nothing happen. After 10 second click again (second time) than the page appears: without icons, and if you click on the links a strange behavior happen (a save window appears if you try, for example, to click on readme.txt link) Vice versa ,If you select Internet Explorer in the option Option panel of FreeMASTER the result is almost right read me link opens the internal readme.txt file but if you click on Demo Project file link An msxbox with error appers anyway The problem is that I need to support recent browsers using RPC-JSON script approach and your and also my attached html file don't work. Please test my .h file in your platform too. It refers to the same variables and command of the sdk firwmare Regards Paolo Re: Board's Built-in Welcome Page doesn't appear if Microsoft Edge option is selected Dear Paolo,  all three browser options shall work well to detect and load the demo pages and project file embedded in the SDK example application. It is true that the browser component behavior is heavily affected by local system settings and versions of browsers installed, but in general we should not see problems like you describe.  The freemaster uses its own browser scheme "fmstr://" to reach the content stored in the application flash memory and described by TSA tables. This scheme may be disabled or may behave wrong when system settings are set too restrictively.  The Edge not showing the item icons is a known issue. For now, let's ignore the missing icons and other issues when browsing the HTML pages. Let's focus on opening the project file stored in the target flash. Please try to click the "FreeMASTER Demonstration Project" item directly in the Welcome page . This is what I understood from your message: Internet Explorer: does not open the project, shows error message box Chromium: opens the project correctly (?) MS Edge: nothing happens Please confirm my understanding is correct.  Thank you, Michal Re: Board's Built-in Welcome Page doesn't appear if Microsoft Edge option is selected Dear Michal If I click on "FreeMASTER Demonstration Project" , " item directly in the Welcome page, it always works, it doesn't work if I try to reach the same project clicking it  Board's Built-in Welcome Page . Project access doesn't work (in different way) if I select Chromium (Icons and also link work, accessing to the internal resource files) or Edge (icons don't appears and resource file don't appear) options. So in conclusion the problem is in the built in-Welcome page where icons and related resources sometime appears sometime not. Board's Built-in Welcome Page: Internet Explorer: does not open the project, shows error message box, but internal resources (readme) can be opened Chromium: does not open the project, shows error message box, but internal resources (readme) can be opened MS Edge: nothing happens : difficult to enter in the Board's Built-in Welcome Page, does not open the project, shows error message box, icon in the page missing, not possible to open the internal resources (readme) Regards Paolo
View full article
Microsoft Edgeオプションを選択した場合、ボードの組み込みウェルカムページは表示されません。 親愛なるみんな sdk.sdk_2.x_lpcxpresso54114をダウンロードしましたFreeMASTERの例のみを使用します。正常に動作しますが、FreeMASTERのオプションパネルでEdgeサポートを選択すると問題が発生します その場合、ウェルカムスクリーンが表示されます: ボードの内蔵ウェルカムページを一度クリックして、その後10秒以上待つと......何も起こらない。10秒後にもう一度クリックすると(2回目)、ページが表示されます。 アイコンが表示されず、リンクをクリックすると奇妙な動作が発生します(例えば、readme.txtリンクをクリックしようとすると保存ウィンドウが表示されます)。 逆に、FreeMASTERのオプションパネルでInternet Explorerを選択すると、結果はほぼ正しいです。 read me リンクをクリックすると内部の readme.txt ファイルが開きますが、デモプロジェクトファイルリンクをクリックすると エラーが発生したmsxboxがとにかく表示される 問題は、最近のブラウザをRPC-JSONスクリプト方式でサポートする必要があるのに、あなたと添付したHTMLファイルが動作しないことです。私の.hファイルをテストしてください。プラットフォームにも提出してください。これはSDKのfirwmareと同じ変数とコマンドを指しています よろしくお願いします。 パオロ Re: Board's Built-in Welcome Page doesn't appear if Microsoft Edge option is selected パオロ様 3つのブラウザオプションはすべて、SDKsの例示アプリケーションに埋め込まれたデモページやプロジェクトファイルを検出し読み込むのにうまく機能します。確かに、ブラウザコンポーネントの動作はローカルシステムの設定やインストールされているブラウザのバージョンに大きく影響されますが、一般的にはご指摘のような問題は発生しないはずです。 フリーマスターは独自のブラウザ方式「fmstr://」を使用して、アプリケーションのフラッシュメモリに保存され、TSAテーブルで記述されるコンテンツにアクセスします。システム設定が厳しすぎると、このスキームが無効になったり、正しく動作しなくなる可能性があります。Edgeでアイテムアイコンが表示されないのは既知の問題です。 とりあえず、HTMLページを閲覧する際にアイコンが表示されないなどの問題は無視しましょう。ターゲットフラッシュメモリに保存されているプロジェクトファイルを開くことに焦点を当てましょう。ようこそページにある「FreeMASTER デモプロジェクト」を直接クリックしてみてください。あなたのメッセージから私が理解したことは以下の通りです。 Internet Explorer: プロジェクトが開かず、エラーメッセージボックスが表示される Chromium: プロジェクトを正しく開く(?) MS Edge: 何も起こらない 私の理解が正しいかどうか確認してください。 ありがとう、 ミハル Re: Board's Built-in Welcome Page doesn't appear if Microsoft Edge option is selected 親愛なるミハル ウェルカムページで「FreeMASTER Demonstration Project」を直接クリックすると常に動作しますが、ボードの組み込みウェルカムページをクリックして同じプロジェクトにアクセスしようとすると動作しません。プロジェクトアクセスは、Chromium(アイコンとリンク作業、内部リソースファイルへのアクセス)やEdge(アイコンが表示されず、リソースファイルも表示されない)オプションを選ぶと(異なる方法で)機能しません。SO、結論として、問題は内蔵のウェルカムページにあり、アイコンや関連リソースが時々表示され、時には表示されなかったりします。 ボードに組み込まれているウェルカムページ: Internet Explorer: プロジェクトは開かず、エラーメッセージボックスが表示されますが、内部リソース(readme)は開けます Chromium:プロジェクトは開かず、エラーメッセージボックスが表示されますが、 内部リソース(README)は開けることができます MS Edge: 何も起こらない: ボードに組み込まれているウェルカムページにアクセスしにくく、プロジェクトが開かず、エラーメッセージボックスが表示され、ページ内のアイコンが欠落し、内部リソース (readme) を開くことができない よろしくお願いいたします パオロ
View full article
S32DS 3.5 激活失败——剩余激活次数已用完,请请求 RESET 你好, 我尝试在我的新 Windows PC 上激活 S32 Design Studio for S32 Platform v3.5,但激活失败,并出现错误提示说没有剩余的激活次数。 我之前在虚拟机(Mac 上的 Parallels)上激活了它,但我已经删除了该虚拟机,所以我无法从中恢复许可证。 请问能否重置我的激活码的激活次数,或者发放一个新的激活码? 产品:S32平台S32设计工作室 v3.5 Windows 11 如有需要,我可以通过私信发送完整的激活码。 谢谢! Re: S32DS 3.5 activation failed – no remaining activations, request reset 你好, 请立即尝试。应该可以正常运行了。 顺祝商祺! Peter
View full article
S32DS 3.5 activation failed – no remaining activations, request reset Hello, I am trying to activate S32 Design Studio for S32 Platform v3.5 on my new Windows PC, but activation fails with an error saying there are no remaining activations. I previously activated it on a virtual machine (Parallels on Mac), but I have already deleted that VM, so I cannot return the license from it. Could you please reset the activation count for my activation code or issue a new activation code? Product: S32 Design Studio for S32 Platform v3.5 Windows 11 I can send the full activation code via private message if needed. Thank you. Re: S32DS 3.5 activation failed – no remaining activations, request reset Hello, Please try now. It should be working. Best regards, Peter
View full article