[LPCScrypt バージョン 2.1.3_83]
古い LPC1857 を起動してフラッシュするには、デバイスのファームウェアを更新するために LPCScrypt を使用します。
Windows 11 25H2 以降、LPCScrypt は壊れています。コマンド ライン (PowerShell など) で呼び出すと、「エラー: CreateProcess からのエラー: 指定されたファイルが見つかりません」というエラーが発生します。
Sysinternal のプロセス モニターでは、LPCScrypt が「wmic path Win32_PnPEntity where (service like ' %usbser% ' and name like ' %lpc% ') get.exe」を使用して WMI クエリを実行していると推測されます。
しかし、wmic は 2016 年から非推奨と宣言されており、25H2 以降 Windows 11 から削除されています ( Windows マネジメント Instrumentation コマンドライン (WMIC) の Windows からの削除 - Microsoft サポートを参照)
NXP 開発チームへのリクエスト: この問題はすでに認識されていますか?FUTUREどのように機能させるのでしょうか?
情報ありがとうございます。
私の回避策は、次のようにWindows 11にwmicサポートを追加することでした。
よろしくお願いいたします。
マティアス
おそらく Win10 から Win11 にアップグレードしたため、私のマシンにはまだ WMIC が残っています。
最近、Win10 から Win11 25H2 にアップグレードしました。
しかし、これまでのところ、LPCScrypt に関する問題は発生していません (まだ)。LinkServer v25.9.134にパッケージされているものを使用する(下記参照)
LPCScrypt を使用して LPC-Link2 を更新すると正常に動作しました。
WMIC の専門家ではありませんが、情報によると 25H2 では削除されているため、chatGTP は、古いバージョンの Windows から wmic.exe と wmic.exe.mui を 25H2 にコピーすることを提案しました。
NXP はこの問題を認識しており、次の LinkServer リリースでは LPCScrypt が更新される可能性があります。
こんにちは@mathiasmonse
ご質問ありがとうございます。
WMIC サポートが削除されている場合は、インストールを試みることができます。または、以前の Windows バージョンを使用するか、Linux または macOS で LPCScrypt を実行します。
BR
アリス
この問題は、LinkServerの最新リリースに含まれていると思われるLPCScrypt 2.1で解決されています。