2414759_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2414759_ja-JP

2414759_ja-JP

i. MX6ULLのイーサネット切断は、接合温度が95°Cを超えると切断されます

こんにちは、NXPさん、

       弊社はi.mx6ull 08ABバージョンで製品を設計しましたが、以下の問題が見つかりました。

1>部品番号: MCIMX6Y2CVM08AB

       2>質問:

接合温度が95°Cを超えると、一部の基板でイーサネット切断の問題が発生します。


この問題を解決するためのヒントはありますか?

どうもありがとうございました。

i.MX6ULRe: i.MX6ULL ethernet disconnect when joint temperature is higher than 95℃

お客様は何台のボードでこの問題を感じていますか?彼らはどのBSPバージョンをテストしたのですか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: