Multi Source Translation Content

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

Multi Source Translation Content

讨论

排序依据:
MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4 バイト NUID 構成 MIFARE DESFire EV3 / EV3C はすべて 4 バイトの NUID を設定CANますが、RFIDDiscover 設定を使用すると、4 ビットの NUID が設定されていることが表示されます (MIFARE DESFire EV3 C のみ)。RFIDDiscover を使用して DESFire EV3 に 4 バイトの NUID を設定するにはどうすればよいでしょうか。 DSC Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration こんにちは、 弊社製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。 MIFARE DESFire EV3 は、MIFARE DESFire EV3C とは異なる IC であることを明確にする必要があります。 Re: MIFARE DESFire EV3C configuration ファビアン様、弊社は世界中に大規模なインダストリアル不動産ポートフォリオ(700以上!)を保有しております。そこで、EV3 [C] を使ってみることにしました。なぜなら、当社のオフィス、倉庫、生産拠点の多くはMifare Classicを使用しているからです。ドイツ、ノルウェー、中国では、すべてのカードリーダーなどがDESFireに対応しています。問題点:シーメンスSiportソフトウェアでカードをどのようにコーディングすればよいかわかりません。既存のClassicキーは保持し、新たにDESFireキーを作成する必要があります。これはどのように行うのですか?テストカードの数が非常に少ないので、クラッシュさせたくありません。シーメンス側からのマニュアルはありませんが、既存の機能 (ドイツ語: Ausweis codieren (Mifare Classi および DESFire)) があります。写真を送りたいのですが、方法がわかりません。 Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration はい、わかっています。私は、世界で最も広く使用されているソリューションであるSiport/SipassソフトウェアでEV3[C]カードをコーディングする方法に関する情報を探しています。既存のクラシックキーはそのままにして、DESFireの赤いキーを追加します。シーメンスAG社内ですら、この件についてはほとんど知られていない。 MIFARE DESFire EV3 C help is needed ユーザーバートンへのメッセージを読み上げてください。DESFire Ev3 C.のサポートと、Siemens AGのコーディングおよびアクセス制御ソフトウェアとしてSiportまたはSipassでのコーディングが必要です。助けが必要です。そうでなければ、これを買わずに旧式のClassicを使い続けるでしょう。 Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration 親愛なるファビアン、NXPサポートより。私たちは13万人のNXP社員向けにEV3 Cを装備したいと考えています。当社は世界中のRE Portfolio 700locationとあらゆる種類のカードリーダーをご用意しています。テストカードはいくつか持っていますが、赤いキーを使ってコーディングできたことは一度もありません。従来のキーはシステムに登録されており、引き続き使用する必要があります。DESFireキーはこれに基づいて作成されるべきです。カードのコーディングについて助けが必要です。コーディングにはSiportとSipassのソフトウェアがあります。 Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration お世話になります。 プライベートメッセージを送りました。
查看全文
FETMX6ULL-C:LCDとCTPが同時に接続された際のランダムなCTP I2C通信エラー、CTP ハードウェアプラットフォーム:FETMX6ULL-Cコアボード。   CTP接続時はI2Cエラーなしで安定的に動作します。   LCDディスプレイとCTPを同時に接続すると、CTP上でランダムにI2C通信例外が発生し、タッチ機能が時折動作しなくなる。 LCD回路によって発生する電磁干渉が、タッチパネルのI2C信号の不安定化を引き起こしているのではないかと疑っています。   関連するカーネルのdmesgログを分析のために添付します。   当社のソフトウェア環境:Linux 4.1.15BSP。   CTPはI2Cバスを介して通信します。ハードウェアの配線と電源を確認しましたが、問題は依然として解決していません。   技術的なご提案をお待ちしております。
查看全文
MIFARE DesFire EV3/EV3C 4 字节 NUID 配置 MIFARE DesFire EV3/EV3C 都可以配置 4 字节 NUID,但是当使用 RFIDDiscover 设置配置时,它会显示设置的 4 位 NUID(仅适用于 MIFARE DesFire EV3 C),我们怎样才能为 RFIDiscover 的 DesFire EV3 设置 4 字节 NUID? DSC Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration 你好 感谢您对我们的产品感兴趣。 我必须澄清,MIFARE DESFire EV3 与 MIFARE DESFire EV3C 是不同的 IC。 Re: MIFARE DESFire EV3C configuration 亲爱的 Fabian,我们在全球拥有庞大的工业房地产投资组合 (>700!)因此,我们尝试使用 EV3 [C]。因为我们的许多办公室、仓库和生产都使用 Mifare Cassic。而在德国、挪威和中国,我们的所有读卡器等都使用 DESFire。问题: 我们不知道如何在西门子 Siportsoftware 中为卡编码。我们需要保留现有的 Classic 密钥,并创建一个新的 DESFire 密钥。如何做到这一点?我们只有很少的测试卡,所以不想让它们崩溃。西门子方面没有提供手册,但有一个现有功能(德语: Ausweis codieren (Mifare Classi 和 DESFire) 我想给您发一张图片,但不知道如何发送。 Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration 是的,我知道,我在寻找如何在 Siport/Sipass 软件中对 EV3[C] 卡进行编码的任何信息,Siport/Sipass 是全球最常用的解决方案。保留经典钥匙,增加 DESFire 红色钥匙。即使在西门子股份公司内部,对此也知之甚少。 MIFARE DESFire EV3 C help is needed 阅读发送给用户 Barton 的消息。我们需要西门子股份公司提供的 DESFire Ev3 C 方面的支持,以及使用 Siport 或 Sipass 进行编码,因为我们使用的是这些编码和访问控制软件。我们需要帮助,否则我们不会购买这款产品,而是会继续使用过时的经典款。 Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration 您好,先生, 我给你发了私信。 Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration 尊敬的 Fabian,我是 NXP 支持团队的成员。我们希望为我们的 13 万名员工配备 EV3 C。我们在全球 700 个地点拥有各种类型的读卡器。我们有一些测试卡,但一直无法使用红钥匙进行编码。经典密钥已存在于系统中,应该继续使用。DESFire密钥应该以此为基础。我们需要卡片编码方面的帮助。我们有Siport和Sipass这两款编程软件。
查看全文
Unresolved: The programmer cannot burn TEA2016 and TEA2017. Our customer received two batches of I2C programmers for programming TEA2016 and TEA2017. The older programmers worked without issues, but the newly delivered programmers mostly encountered problems during programming, making it impossible to program. The customer's description is below: Please refer to the documentation. Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 Hello 風火 Good day! There is no record of any complaints about the new programmer. Please provide the I²C waveforms captured during a successful programming cycle (old programmer) and a failing cycle (new programmer) It would also be very helpful if you could share the part number or distinguishing number between these two products. If I'm not mistaken, you're using RDK01DB1563, right? Have a great day and best of luck. Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017   The waveforms of the old and new boxes testing the same product are shown below. Please help analyze why the new box cannot be tested. _0-1784508231440.png _1-1784508244694.png The new box test FAIL waveform is as follows: _2-1784508277742.png _3-1784508289288.png _4-1784508300765.png _5-1784508337980.png _6-1784508346130.png Thank you! Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 I've provided the waveform in this post; could you please analyze it for me? Thank you!
查看全文
尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 我们的客户有两个批次的I2C烧录器,用于烧录TEA2016和TEA2017.其中旧的烧录器使用没有问题,新交付的烧录器大多数情况下烧录出现问题,导致无法烧录。以下为客户描述:請參考文檔 Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 风火你好 再会! 没有关于这位新程序员的任何投诉记录。 请提供在成功编程周期(旧编程器)和失败编程周期(新编程器)中捕获的 I²C 波形。 如果您能提供这两个产品的零件编号或区分编号,那就非常有帮助了。如果我没记错的话,你用的是 RDK01DB1563,对吧? 祝你今天过得愉快,一切顺利。 Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017   新舊盒子測試同一臺產品的波形如下,請幫忙分析為什麼新的盒子測試不了 _0-1784508231440.png _1-1784508244694.png 新的盒子測試FAIL波形如下: _2-1784508277742.png _3-1784508289288.png _4-1784508300765.png _5-1784508337980.png _6-1784508346130.png 謝謝! Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 我在這個帖子上提供波型,請幫忙分析一下,謝謝!
查看全文
Uart using DMA is not working correct on S32K314 Hello,  We are currently trying to configure LPUART0 channel to work with DMA. The uart channel need to be working at a bitrate of 1Mbps. Our current configuration for UART and DMA looks like this.  CosminSbera_0-1784803400829.png CosminSbera_1-1784803453733.png CosminSbera_2-1784803479911.png CosminSbera_3-1784803495720.png CosminSbera_4-1784803522819.png CosminSbera_5-1784803539872.png The clock is enable in MCU, the buffers are declared inside a non cacheable area , the DMA ISR priority is smaller than the LPUART. Our problem is that we are not able to see the data inside the RX buffer or is incomplete.  Our workflow is like this (similar to LIN communication 😞 prepare rx buffer -> AsyncReceive send the header to the slave -> AsyncSend wait until the data from the slave is received in the next cycle (my function runs in a 1ms task) If I put a break point after AsyncSend is executed I can see all the data send from slave inside the RX buffer. If I let it run there is nothing there or is incomplete. My assumption is that the DMA interrupt comes later.  Could you give us some hints on what is wrong inside our configuration or what I could check next? Thank you! Cosmin Re: Uart using DMA is not working correct on S32K314 Hi@CosminSbera 1.Don't forget to enable DMA Request Option. Senlent_0-1784861937675.png 2.Don't forget to enable the LPUART0_IRQn interrupt in the "Platform" component. "Platform"->"LPUART0_IRQn --LPUART_UART_IP_0_IRQHandler“
查看全文
TagWriterはPN7160タグを読み取ることができません 私はRWandCEのサンプルプログラム(LPC55S69+PN7160)を実行しています。AndroidスマートフォンでTagWriterアプリを使ってタグを読み取ろうとすると、応答がなく失敗します。ログには、ポーリングモードが有効になったことが示されています。しかし、TagInfoはそれを読み取ることはできますが、「通信中断」のポップアップが表示され、電話機に表示される結果が正しくない可能性があります。これは、検出ループでポーリングとリスニングの両方が有効になっているためでしょうか?しかし、私の要件は、ポーリングとリスニングの両方を同時に有効にすることです。また、Androidスマートフォン上のすべてのエミュレーションカードも無効にしました。 BillyHu_0-1783415582716.png どうか助けてください、ありがとうございます。 LPC55xx Re: TagWriter can not read the PN7160 tag こんにちは、 @BillyHu さん。 あなたの調子が良いといいのですが。 PN7160 FWを最新バージョンに更新してみてください。詳細については、 PN7160 - MCUXpressoのFWアップデート を参照してください。 よろしくお願いいたします。 エドゥアルド。 Re: TagWriter can not read the PN7160 tag こんにちは、エドゥアルドさん。 私のファームウェアのバージョンは既に12.50.11です。ポールとリッスンは個別に使うと問題なく動作しますが、discoveryTechnologiesで両方を有効にしていると、タグライターを使ってPN7160のカードエミュレーションを読み取ることができません。そちら側でも同様の問題が発生したことはありますか? ありがとうございます Re: TagWriter can not read the PN7160 tag エドゥアルド様、 何かご提案はありますか?この現象はPN7160では正常なものですか? ありがとうございます
查看全文
i.MX93处理器并行编程系统 我正在使用imx93处理器,需要同时对两块板子进行编程。但是每当我尝试这样做时,其中一个板子会出现HID(W)错误,而其他板子的刷写则成功完成。 uu.exe -m 1:10 -b uuu-xxxxxx.flash uu.exe -m 1:7 -b uuu-xxxxxx.flash 即使我指定路径(1:10,1:7),也会出现同样的错误。 请指导。 Re: Parallel Programming System for i.MX93 Processors 你好, 请尝试运行以下命令: uuu -d -m 1:7 -m 1:10 uuu-xxxxxx.flash 你能得到什么? uuu -lsusb 请确保您使用的端口与枚举结果一致。 顺祝商祺!
查看全文
FETMX6ULL-C:LCD 和 CTP 同时连接时出现随机 CTP I2C 通信错误,CTP 硬件平台:FETMX6ULL-C 核心板。   当仅连接电容式触摸面板 (CTP) GT911 时,该面板能够稳定工作,不会出现任何 I2C 错误。   同时连接液晶显示屏和CTP后,CTP上会出现随机的I2C通信异常,导致触摸功能偶尔失效。 我们怀疑液晶显示电路引入的电磁干扰导致触摸面板的 I2C 信号不稳定。   已附上相关的内核 dmesg 日志以供分析。   我们的软件环境:Linux 4.1.15电路板支持包。.   CTP通过I2C总线进行通信。我们已经检查了硬件线路和电源,但问题仍然存在。   期待您的技术建议。
查看全文
GUIGuider 1.10.1 to 2.0.0 migration We have build our GUIGuider projects in version 1.10.1 and I am interested in migrating to the new 2.0.0 version to check out the new features. I found out the old GUIGuider project file could not be loaded in the new version, and I think it is because of the new JSON structure 2.0.0 projects use. Is there an easy way to migrate the projects to the newer version of GUIGuider or do we have to manually convert it? Re: GUIGuider 1.10.1 to 2.0.0 migration Hi @MJHammers_ICP, As you correctly mention, due to the redesigned architecture and new project structure of GUI Guider v2.0.0, this new version of GUI Guider is not fully backward compatible with GUI Guider v1.x. The recommended path would be to recreate the project in GUI Guider v2.0 rather than attempting a file-level conversion. You can find the recommended migration workflow to help you with this task in the following link: Tutorials — GUI Guider Documentation BR, Edwin.
查看全文
未解決: プログラマーは TEA2016 および TEA2017 を書き込むことができません。 お客様はTEA2016およびTEA2017のプログラミング用に、2つのバッチのI2Cプログラマを受け取りました。以前のプログラマは問題なく動作しましたが、新しく納品されたプログラマはプログラミング中にほとんどの場合問題が発生し、プログラミングが不可能でした。お客様からの説明は以下のとおりです。ドキュメントを参照してください。 Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 こんにちは風火 良い一日! 新しいプログラマーに関する苦情の記録は一切ありません。 プログラミングが成功したサイクル(旧プログラマー使用時)と失敗したサイクル(新プログラマー使用時)で取得したI²C波形を提供してください。 また、これら2つの製品の部品番号や識別番号も教えていただけるととても助かります。私の記憶が正しければ、あなたはRDK01DB1563を使用していますよね? 良い一日をお過ごしください。幸運を祈ります。 Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017   下記は、同じ製品をテストした旧型および新型ボックスの波形です。新型ボックスがテストできない理由を分析するお手伝いをお願いします。 _0-1784508231440.png _1-1784508244694.png 新しいボックステストのFAIL波形は以下のとおりです。 _2-1784508277742.png _3-1784508289288.png _4-1784508300765.png _5-1784508337980.png _6-1784508346130.png ありがとう! Re: 尚未解決: 燒錄器不能燒錄 TEA2016和 TEA2017 この投稿に波形を添付しましたので、分析していただけないでしょうか?よろしくお願いいたします!
查看全文
TagWriter can not read the PN7160 tag I am running the RWandCE example(LPC55S69+PN7160). When I use the TagWriter app on an Android phone to read the tag, it fails with no response. The log shows that it activated the poll mode. However, TagInfo can read it, but it shows a "communication interrupt" popup, and the result on the phone may be incorrect. Is this because both poll and listen are enabled in the discovery loop? But my requirement is that both poll and listen must be enabled simultaneously. And  I have also closed all emulation cards on my android phone. BillyHu_0-1783415582716.png Please help me, thanks. LPC55xx Re: TagWriter can not read the PN7160 tag 你好@BillyHu 希望你一切都好。 请尝试将PN7160固件更新到最新版本。您可以参考“PN7160 - 通过MCUXpresso进行固件更新”了解更多信息。 问候, 爱德华多。 Re: TagWriter can not read the PN7160 tag 你好,爱德华多, 我的固件版本已经是 12.50.11 了。单独使用轮询和监听功能时,两者都能正常工作,但当在 discoveryTechnologies 中同时启用这两个功能时,我无法使用 tagwriter 读取 PN7160 的卡模拟信息。您那边遇到过这个问题吗? 谢谢! Re: TagWriter can not read the PN7160 tag 亲爱的爱德华多: 您有什么建议吗?PN7160出现这种现象正常吗? 谢谢!
查看全文
Parallel Programming System for i.MX93 Processors I am using a imx93 processor i need to program two boards at a time. But whenever i try that on of the boards get an HID(W) error and others flashing gets completed successfully. uu.exe -m 1:10 -b uuu-xxxxxx.flash uu.exe -m 1:7 -b uuu-xxxxxx.flash Even when i specify the path(1:10,1:7) i get the same error. Please guide. Re: Parallel Programming System for i.MX93 Processors Hello, Please try to run the next command: uuu -d -m 1:7 -m 1:10 uuu-xxxxxx.flash What do yo get with: uuu -lsusb Please make sure that you are using the correct port according to the enumeration. Best regards.
查看全文
PN7160A and linux_libnfc-nci on Raspberry Pi 5 2026 64-bit Trixie Hello, I am trying to bring up a PN7160A for a work project and cannot manage to get any attempt of linux_libnfc-nci to work. The patch is obsolete, lgpiod had a overhaul going to version 2. Also have to use flag sudo make install CFLAGS="-Wno-error=implicit-function-declaration" " otherwise I get "demoapp/main.c: In function ‘onMessageReceived’: demoapp/main.c:451:5: error: implicit declaration of function ‘PrintNDEFContent’ [-Wimplicit-function-declaration] 451 | PrintNDEFContent(NULL, NULL, message, length);" I found an old post in 2025 for a PN7150 but when I try to compile I get strange errors such as 'uint8_t' not declared in scope, use . I have the newest Raspberry Pi OS, Trixie Debian 13.6. Looking for some help, thank you. Re: PN7160A and linux_libnfc-nci on Raspberry Pi 5 2026 64-bit Trixie Hello @paulwitulski  Please apply the patch as attachment.
查看全文
GUIGuider 1.10.1 到 2.0.0 的迁移 我们的 GUIGuider 项目是用 1.10.1 版本构建的,我很有兴趣迁移到新的 2.0.0 版本来体验新功能。我发现旧的 GUIGuider 项目文件无法在新版本中加载,我认为这是因为 2.0.0 项目使用了新的 JSON 结构。 有没有简单的方法可以将项目迁移到新版本的 GUIGuider,还是必须手动转换?
查看全文
FETMX6ULL-C: Random CTP I2C communication errors when LCD and CTP are connected simultaneously, CTP Hardware platform: FETMX6ULL-C core board.   Capacitive Touch Panel (CTP) GT911 works stably without any I2C errors when only the CTP is connected.   After connecting both LCD display and CTP at the same time, random I2C communication exceptions occur on CTP, which leads to touch function failure occasionally. We suspect that electromagnetic interference introduced by the LCD circuit causes unstable I2C signal of the touch panel.   Related kernel dmesg logs are attached for analysis.   Our software environment: Linux 4.1.15 BSP.   CTP communicates via I2C bus. We have checked hardware wiring and power supply, but the issue still exists.   Looking forward to your technical suggestions.
查看全文
Raspberry Pi 5 2026 64ビット Trixie 上の PN7160A と linux_libnfc-nci こんにちは、 仕事のプロジェクトでPN7160Aを出そうとしているのですが、linux_libnfc-NCIの試みが全くうまくいきません。このパッチは古くなっています。lgpiodはバージョン2にアップデートされ、大幅に改良されました。 また、フラグ sudo make install CFLAGS="-Wno-error=implicit-function-declaration" を使用する必要があります そうでなければ私は "demoapp/main.c:関数「onMessageReceived」内: demoapp/main.c:451:5:エラー: 関数 'PrintNDEFContent' の暗黙的な宣言 [-Wimplicit-function-declaration] 451 | PrintNDEFContent(NULL, NULL, message, length);" PN7150 に関する 2025 年の古い投稿を見つけましたが、コンパイルしようとすると、「'uint8_t' がスコープ内で宣言されていません。 を使用してください」などの奇妙なエラーが発生します。私は最新のRaspberry Pi OS、Trixie Debian 13.6を使用しています。 助けていただきたいのですが、よろしくお願いします。 Re: PN7160A and linux_libnfc-nci on Raspberry Pi 5 2026 64-bit Trixie こんにちは、 @paulwitulski さん。 添付ファイルとしてパッチを適用してください。
查看全文
Accessing SEMA42 unit on main platform domain from two different cortex M7 in S32K5 I am trying to access SEMA42_1 unit on main platform from two different cortex M7 cores (M7_0 and M7_1) in S32K5. The system hangs up. I cannot share the inhouse workspace here.  The errata ERR053433 states: SEMA42: Simultaneous access to SEMA42_0 and PBRIDGE_2 by more than one application core causes the system to hang. Unfortunately the workaround of using SEMA42_1 does not fix the system hang issue. Can you configure and verify two cortex M-7 cores on S32K56x and have them access gate0 of the SEMA42_1 unit on your Design studio and enable the optimization -Os. The system hang issue goes away by using any ONE of the following, Disable optimisations -O0 Disable Instruction cache Use SRAM of another domain on the SoC e.g. CPE Stepping in via debugger Re: Accessing SEMA42 unit on main platform domain from two different cortex M7 in S32K5 Hello @seasonedbit, As you may know, S32K5 is currently in a preproduction phase; Enablement (documentation, software, and boards) are available for approved customers only, and thus is not supported by our global online support team yet. Could you please contact your FAE or assigned NXP contact who provided the device in the first place? They will be able to provide further support. Thank you for your understanding. Best regards, Julián
查看全文
TagWriter can not read the PN7160 tag I am running the RWandCE example (LPC55S69+PN7160). When I use the TagWriter app on an Android phone to read the tag, it fails with no response. The log shows that it activated the poll mode. However, TagInfo can read it, but it shows a "communication interrupt" popup, and the result on the phone may be incorrect. Is this because both poll and listen are enabled in the discovery loop? But my requirement is that both poll and listen must be enabled simultaneously. And I have also closed all emulation cards on my android phone. BillyHu_0-1783415582716.png Please help me, thank you. LPC55xx Re: TagWriter can not read the PN7160 tag Hello @BillyHu Hope you are doing well. Please try updating PN7160 FW to the latest version available .You can refer to PN7160 - FW Update via MCUXpresso for more information on this. Regards, Eduardo. Re: TagWriter can not read the PN7160 tag Hi Eduardo, My firmware version is already 12.50.11. Poll and listen work perfectly fine when used individually, but when both are enabled in discoveryTechnologies, I cannot read the card emulation of the PN7160 using the tagwriter. Have you encountered this issue on your side? Thanks, Re: TagWriter can not read the PN7160 tag Dear Eduardo, Do you have any suggestions? Is this phenomenon normal for the PN7160? Thanks,
查看全文
在 S32K5 中,从两个不同的 Cortex M7 访问主平台域上的 SEMA42 单元 我正在尝试从 S32K5 中的两个不同的 cortex M7 内核(M7_0 和 M7_1)访问主平台上的 SEMA42_1 单元。系统崩溃了。我无法在此分享内部工作空间。 勘误表 ERR053433 指出:SEMA42:多个应用程序核心同时访问 SEMA42_0 和 PBRIDGE_2会导致系统挂起。 遗憾的是,使用 SEMA42_1 的变通方法并不能解决系统崩溃问题。 您能否在 S32K56x 上配置和验证两个 cortex M-7 内核,并让它们访问 Design studio 中的SEMA42_1单元的 gate0,并启用优化-Os。 使用以下任一方法均可解决系统卡顿问题: 禁用优化 -O0 禁用指令缓存 使用SoC上另一个功能域的SRAM,例如CPE 通过调试器单步执行 Re: Accessing SEMA42 unit on main platform domain from two different cortex M7 in S32K5 你好@seasonedbit , 如您所知,S32K5 目前处于预生产阶段;启用(文档、软件和板)仅提供给已批准的客户,因此我们的全球在线支持团队尚未提供支持。 请您联系当初提供该设备的现场应用工程师 (FAE) 或指定的恩智浦联系人。他们将能够提供进一步的支持。 感谢您的理解。 此致, 朱利安
查看全文