2150723_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2150723_ja-JP

2150723_ja-JP

MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4 バイト NUID 構成

MIFARE DESFire EV3 / EV3C はすべて 4 バイトの NUID を設定CANますが、RFIDDiscover 設定を使用すると、4 ビットの NUID が設定されていることが表示されます (MIFARE DESFire EV3 C のみ)。RFIDDiscover を使用して DESFire EV3 に 4 バイトの NUID を設定するにはどうすればよいでしょうか。

DSCRe: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration

こんにちは、

弊社製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。

MIFARE DESFire EV3 は、MIFARE DESFire EV3C とは異なる IC であることを明確にする必要があります。

Re: MIFARE DESFire EV3C configuration

ファビアン様、弊社は世界中に大規模なインダストリアル不動産ポートフォリオ(700以上!)を保有しております。そこで、EV3 [C] を使ってみることにしました。なぜなら、当社のオフィス、倉庫、生産拠点の多くはMifare Classicを使用しているからです。ドイツ、ノルウェー、中国では、すべてのカードリーダーなどがDESFireに対応しています。問題点:シーメンスSiportソフトウェアでカードをどのようにコーディングすればよいかわかりません。既存のClassicキーは保持し、新たにDESFireキーを作成する必要があります。これはどのように行うのですか?テストカードの数が非常に少ないので、クラッシュさせたくありません。シーメンス側からのマニュアルはありませんが、既存の機能 (ドイツ語: Ausweis codieren (Mifare Classi および DESFire)) があります。写真を送りたいのですが、方法がわかりません。

Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configurationはい、わかっています。私は、世界で最も広く使用されているソリューションであるSiport/SipassソフトウェアでEV3[C]カードをコーディングする方法に関する情報を探しています。既存のクラシックキーはそのままにして、DESFireの赤いキーを追加します。シーメンスAG社内ですら、この件についてはほとんど知られていない。MIFARE DESFire EV3 C help is needed

ユーザーバートンへのメッセージを読み上げてください。DESFire Ev3 C.のサポートと、Siemens AGのコーディングおよびアクセス制御ソフトウェアとしてSiportまたはSipassでのコーディングが必要です。助けが必要です。そうでなければ、これを買わずに旧式のClassicを使い続けるでしょう。

Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration

親愛なるファビアン、NXPサポートより。私たちは13万人のNXP社員向けにEV3 Cを装備したいと考えています。当社は世界中のRE Portfolio 700locationとあらゆる種類のカードリーダーをご用意しています。テストカードはいくつか持っていますが、赤いキーを使ってコーディングできたことは一度もありません。従来のキーはシステムに登録されており、引き続き使用する必要があります。DESFireキーはこれに基づいて作成されるべきです。カードのコーディングについて助けが必要です。コーディングにはSiportとSipassのソフトウェアがあります。

Re: MIFARE DESFire EV3 / EV3C 4-byte NUID configuration

お世話になります。

プライベートメッセージを送りました。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: