2398262_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2398262_zh-CN

2398262_zh-CN

在 S32K5 中,从两个不同的 Cortex M7 访问主平台域上的 SEMA42 单元

我正在尝试从 S32K5 中的两个不同的 cortex M7 内核(M7_0 和 M7_1)访问主平台上的 SEMA42_1 单元。系统崩溃了。我无法在此分享内部工作空间。

勘误表 ERR053433 指出:SEMA42:多个应用程序核心同时访问 SEMA42_0 和 PBRIDGE_2会导致系统挂起。

遗憾的是,使用 SEMA42_1 的变通方法并不能解决系统崩溃问题。

您能否在 S32K56x 上配置和验证两个 cortex M-7 内核,并让它们访问 Design studio 中的SEMA42_1单元的 gate0,并启用优化-Os。


使用以下任一方法均可解决系统卡顿问题:

  1. 禁用优化 -O0
  2. 禁用指令缓存
  3. 使用SoC上另一个功能域的SRAM,例如CPE
  4. 通过调试器单步执行
Re: Accessing SEMA42 unit on main platform domain from two different cortex M7 in S32K5

你好@seasonedbit

如您所知,S32K5 目前处于预生产阶段;启用(文档、软件和板)仅提供给已批准的客户,因此我们的全球在线支持团队尚未提供支持。

请您联系当初提供该设备的现场应用工程师 (FAE) 或指定的恩智浦联系人。他们将能够提供进一步的支持。

感谢您的理解。

此致,
朱利安

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: