2398427_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2398427_ja-JP

2398427_ja-JP

Raspberry Pi 5 2026 64ビット Trixie 上の PN7160A と linux_libnfc-nci

こんにちは、

仕事のプロジェクトでPN7160Aを出そうとしているのですが、linux_libnfc-NCIの試みが全くうまくいきません。このパッチは古くなっています。lgpiodはバージョン2にアップデートされ、大幅に改良されました。

また、フラグ sudo make install CFLAGS="-Wno-error=implicit-function-declaration" を使用する必要があります
そうでなければ私は

"demoapp/main.c:関数「onMessageReceived」内:
demoapp/main.c:451:5:エラー: 関数 'PrintNDEFContent' の暗黙的な宣言 [-Wimplicit-function-declaration] 451 | PrintNDEFContent(NULL, NULL, message, length);"

PN7150 に関する 2025 年の古い投稿を見つけましたが、コンパイルしようとすると、「'uint8_t' がスコープ内で宣言されていません。 を使用してください」などの奇妙なエラーが発生します。私は最新のRaspberry Pi OS、Trixie Debian 13.6を使用しています。

助けていただきたいのですが、よろしくお願いします。


Re: PN7160A and linux_libnfc-nci on Raspberry Pi 5 2026 64-bit Trixie

こんにちは、 @paulwitulski さん。

添付ファイルとしてパッチを適用してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: