Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
S32DS 3.5 和 3.6 中的 RTD 5 LCU 实例选择问题 你好, 我在配置 LCU 模块时,RTD 5 出现了问题。具体来说,当我在 LCU 中选择实例 -> 1 时,它会抛出一个错误(请参考下图)。没有做其他更改,此配置在RTD 4中运行良好。 此外,按下“确定”后,不允许添加多个LCU 输出物理设备——外围设备部分的“+”按钮将无响应。 我已经在S32 Design Studio v3.5和v3.6中验证了这一行为,并且该问题在两个版本中都存在。 请您调查一下这件事好吗? 谢谢! Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 信息:我使用的是 S32DS 3.6.10 版本。使用 RTD 7.0.1 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 是的,这也是我使用的变通方法。我在配置所有东西时保留了LCU_IP_HW_INST_0 ,即使它没有被使用,然后在最后删除实例 0。 NXP 建议更新/重新安装 RTD,但这并没有解决这个具体问题。该帖子最终被关闭了,所以我不太确定这个问题是否在后来的 S32DS/RTD 版本中得到了修复。我在 S32DS 3.5 和 3.6 版本中都发现了这个问题。 感谢 @ Micha4566465将此内容添加到社区 这里提供解决方法很有用,以便其他人遇到同样问题时可以参考。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 你好, 我也有这个问题。 只有当使用 LCU 硬件实例 LCU_IP_HW_INST_1 作为“LCU 逻辑实例”项中的唯一实例时,才会出现此问题。 如果将 LCU_IP_HW_INST_0 放在 LCU_IP_HW_INST_1 旁边,即使它不会被使用,也没有问题。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 这个更新版本有效 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 你好, 以下是我配置实例 1 时看到的内容: 我没看出有什么问题。 顺祝商祺! Peter Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 谢谢大家的回复!我尝试了您提供的建议——现在情况好多了。我能够添加 LCU 实例,这是一个不错的进展。 但是,这个问题只在选择硬件实例 1时出现(如前所述)。你分享的图片中显示的是实例 0 ,它似乎没有出现同样的问题。 偶尔在使用实例 1 时仍然会出现错误,但这不会造成阻碍,因为我可以退出而不会对功能产生任何影响。 请问这是否是RTD v5中的已知问题,或者是否可能与其他问题有关?另外,如果有解决方法或推荐的变通方案,那就太好了。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 你好, 我刚刚在 S32DS 3.5 中试过了。采用 RTD 5.0.0。我并不认为存在这样的问题: 这个错误似乎与您的安装有关。 由于 S32DS 3.6 也存在此问题,我建议重新安装 RTD 插件并安装 RTD 5.0.0.HF1 的最新更新版本。 但事实上,我使用的是更老的版本,并没有遇到这些问题。 它还可以与 S32DS GUI 连接。或许是LPC中的配置信息损坏或访问受限。 顺祝商祺! Peter
View full article
S32DS 3.5および3.6におけるRTD 5 LCUインスタンス選択の問題 こんにちは、 LCUモジュールを設定する際に、RTD 5で問題が発生しています。具体的には、LCUで「インスタンス」→「1」を選択すると、エラーが発生します(下の画像を参照してください)。他に何も変更は加えられておらず、この設定はRTD 4で問題なく動作します。 さらに、「OK」ボタンを押すと複数の LCU出力物理 を追加できなくなります。ペリフェラルセクションの「+」ボタンが反応しなくなります。 この動作は S32 Design Studio v3.5 と v3.6の両方で確認しましたが、問題は両バージョンで依然として存在します。 これについて調べていただけますか? よろしくお願いします。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 情報:私はS32DS 3.6.10を使用しています。RTD 7.0.1 と共に Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 ええ、私も同じ回避策を使っていました。設定中は使用しないにもかかわらず、 LCU_IP_HW_INST_0 を構成に残しておき、最後にインスタンス 0 を削除します。 NXPはRTDのアップデート/再インストールを提案しましたが、それではこの特定の問題は解決しませんでした。投稿は最終的に閉じられたので、後のS32DS/RTD版で修正されたかはわかりません。S32DS 3.5と3.6の両方でこの問題を確認しました。 @ Micha4566465 さん、コミュニティにこの情報を追加していただきありがとうございます。 .同じ問題に直面した人が参照できる回避策があるのは便利です。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 こんにちは、 私も同じ問題を抱えています。 この問題は、「LCU ロジック インスタンス」アイテムで LCU ハードウェア インスタンス LCU_IP_HW_INST_1 を唯一のインスタンスとして使用する場合にのみ発生します。 LCU_IP_HW_INST_0 を LCU_IP_HW_INST_1 の隣に置いておいても、使用されない場合でも問題ありません。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 この更新版は動作します Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 こんにちは、 インスタンス1を設定すると、以下のような画面が表示されます。 問題はないと思います。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 ご回答ありがとうございました!ご提示いただいた方法を試してみたところ、以前よりうまく動作するようになりました。LCUインスタンスを追加できたので、これは大きな進歩です。 しかし、この問題はハードウェアインスタンス1を選択した場合にのみ発生します(前述のとおり)。あなたが共有してくれた画像にはインスタンス0が表示されていますが、そちらには同じ問題は発生していないようです。 インスタンス1を操作すると時々エラーが出ますが、機能的な影響なく終了できるのでブロッカーにはなりません。 これが RTD v5で既知の問題なのか、それとも他の原因なのか確認していただけますか?また、解決策や推奨される回避策があれば教えていただけると助かります。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 こんにちは、 S32DS 3.5で試してみました。RTD 5.0.0 を使用。そして、私はそのような問題は見当たりません。 エラーはインストール方法に関係しているようです。 この問題はS32DS 3.6でも発生しているため、RTDプラグインを再インストールし、RTD 5.0.0.HF1の最新アップデートをインストールすることをお勧めします。 しかし実際には、私はもっと古いバージョンを使用していますが、問題は発生していません。 また、S32DSのGUIにもリンク可能です。もしかすると、何らかの形で破損しているか、LPCの設定へのアクセスが制限されているのかもしれません。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
S32K312 POR_WDG 是什么,如何使用。 您好 HXP, S32K312 POR_WDG 是什么,如何使用。 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. 嗨@li3 , 1. 请参阅参考手册附件中的 DCF 客户文件。 2. 看门狗定时器有一个可配置的阈值,如果芯片在此时间内没有退出 RESET 序列,则 POR_WDG 会启动上电复位。您可以从DCMROPPn寄存器监测 WDG 状态。 3. 此寄存器仅当 POR_WDG 溢出时捕获功能复位序列过程的状态。 由于 POR_WDG 是 DCF 客户端安全功能的一部分,您还可以查看 S32K3自动通用 MCU文档中的“安全文件”部分的 S32K3 功能安全手册。 此致, 朱利安 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. 您好,NXP, 请帮我回答以下三个问题。 1.我找不到RESET监测的控制寄存器。我不知道如何开启或关闭 POR_WDG 的RESET监测功能。请告诉我该寄存器的位置。 2.复位监控功能如何检测系统是否卡在复位序列中?它是否能检测到未成功复位的寄存器? 3.复位监控功能表明,POR_WDG 超时后,系统死锁位置可以捕获在 DCM 的 DCMROPPn 寄存器中。这些状态是否只能告诉我们 POR_WDG 超时后的系统死锁位置?还是说 DCM 的 DCMROPPn 寄存器的状态决定了 POR_WDG 的超时时间? 顺祝商祺! 李3. Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. 嗨@li3 , 这是功能重置事件的情况: 此致, 朱利安 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. 您好,NXP, 什么是RESET监控控制寄存器? 这是为了监测 RESET 是否成功吗? 顺祝商祺! 李3. Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. 嗨@li3 , 上电复位看门狗是一个用于对芯片进行额外监控的模块。如果芯片在设定的时间内一直处于RESET或待机状态,看门狗会生成一个上电复位信号来使其恢复。 此致, 朱利安
View full article
S32K312 POR_WDGとは何か、そしてどのように使用するのか。 こんにちは、HXPさん。 S32K312 POR_WDGとは何か、そしてどのように使用するのか。 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. こんにちは、 @li3 さん。 1. リファレンス・マニュアルに添付されたDCFクライアントのファイルをご参照ください。 2. ウォッチドッグタイマーには設定可能なしきい値があり、チップがこの時間内にリセットシーケンスを終了しない場合、POR_WDGは電源投入時リセットを開始します。DCMROPPnレジスタからWDGの状態を監視できます。 3. このレジスタは、 POR_WDGがオーバーフローした場合にのみ、機能リセットシーケンスプロセスの状態をキャプチャします。 POR_WDGはDCFのクライアント安全機能の一部なので、S32K3の安全マニュアルの「Secure Files」にあるS32K3の車載汎用MCUのドキュメントも参照できます。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. こんにちは、NXPさん。 以下の3つの質問に答えるのを手伝ってください。 1. リセットモニターのコントロールレジスタが見つかりません。POR_WDGのリセット監視機能のオンオフの方法がわかりません。レジの場所を教えてください。 2.リセット監視機能は、システムがリセットシーケンスで停止していることをどのように検出するのですか?正常にリセットされていないレジスタを検出するのでしょうか? 3. リセット監視機能によると、POR_WDGタイムアウト後にシステムのデッドロック位置をDCMのDCMROPPnレジスタに記録できます。これらの州は、タイムアウト後にしかシステムのデッドロック位置を教えてくれないPOR_WDGのでしょうか? それとも、POR_WDGタイムアウトを決めるのはDCMのDCMROPPnレジスタの状態なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 李3。 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. こんにちは、 @li3 さん。 これは 機能リセットイベントの場合の話です: よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. こんにちは、NXPさん。 リセット監視制御レジスタとは何ですか? リセットが成功できるかどうかを監視するためでしょうか? よろしくお願いいたします。 李3。 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. こんにちは、 @li3 さん。 電源投入時リセットウォッチドッグは、チップの監視機能を強化するためのモジュールです。チップが一定時間リセット状態またはスタンバイ状態のままになった場合、ウォッチドッグタイマーが電源投入リセット信号を発生させてチップを復旧させる。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article
S32DS 3.5および3.6におけるRTD 5 LCUインスタンス選択の問題 こんにちは、 LCUモジュールを設定する際に、RTD 5で問題が発生しています。具体的には、LCUで「インスタンス」→「1」を選択すると、エラーが発生します(下の画像を参照してください)。他に何も変更は加えられておらず、この設定はRTD 4で問題なく動作します。 さらに、「OK」ボタンを押すと複数の LCU出力物理 を追加できなくなります。ペリフェラルセクションの「+」ボタンが反応しなくなります。 この動作は S32 Design Studio v3.5 と v3.6の両方で確認しましたが、問題は両バージョンで依然として存在します。 これについて調べていただけますか? よろしくお願いします。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 情報:私はS32DS 3.6.10を使用しています。RTD 7.0.1 と共に Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 ええ、私も同じ回避策を使っていました。設定中は使用しないにもかかわらず、 LCU_IP_HW_INST_0 を構成に残しておき、最後にインスタンス 0 を削除します。 NXPはRTDのアップデート/再インストールを提案しましたが、それではこの特定の問題は解決しませんでした。投稿は最終的に閉じられたので、後のS32DS/RTD版で修正されたかはわかりません。S32DS 3.5と3.6の両方でこの問題を確認しました。 @ Micha4566465 さん、コミュニティにこの情報を追加していただきありがとうございます。 .同じ問題に直面した人が参照できる回避策があるのは便利です。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 こんにちは、 私も同じ問題を抱えています。 この問題は、「LCU ロジック インスタンス」アイテムで LCU ハードウェア インスタンス LCU_IP_HW_INST_1 を唯一のインスタンスとして使用する場合にのみ発生します。 LCU_IP_HW_INST_0 を LCU_IP_HW_INST_1 の隣に置いておいても、使用されない場合でも問題ありません。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 この更新版は動作します Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 こんにちは、 インスタンス1を設定すると、以下のような画面が表示されます。 問題はないと思います。 よろしくお願いいたします。 ピーター Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 ご回答ありがとうございました!ご提示いただいた方法を試してみたところ、以前よりうまく動作するようになりました。LCUインスタンスを追加できたので、これは大きな進歩です。 しかし、この問題はハードウェアインスタンス1を選択した場合にのみ発生します(前述のとおり)。あなたが共有してくれた画像にはインスタンス0が表示されていますが、そちらには同じ問題は発生していないようです。 インスタンス1を操作すると時々エラーが出ますが、機能的な影響なく終了できるのでブロッカーにはなりません。 これが RTD v5で既知の問題なのか、それとも他の原因なのか確認していただけますか?また、解決策や推奨される回避策があれば教えていただけると助かります。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 こんにちは、 S32DS 3.5で試してみました。RTD 5.0.0 を使用。そして、私はそのような問題は見当たりません。 エラーはインストール方法に関係しているようです。 この問題はS32DS 3.6でも発生しているため、RTDプラグインを再インストールし、RTD 5.0.0.HF1の最新アップデートをインストールすることをお勧めします。 しかし実際には、私はもっと古いバージョンを使用していますが、問題は発生していません。 また、S32DSのGUIにもリンク可能です。もしかすると、何らかの形で破損しているか、LPCの設定へのアクセスが制限されているのかもしれません。 よろしくお願いいたします。 ピーター
View full article
S32DS 3.5 和 3.6 中的 RTD 5 LCU 实例选择问题 你好, 我在配置 LCU 模块时,RTD 5 出现了问题。具体来说,当我在 LCU 中选择实例 -> 1 时,它会抛出一个错误(请参考下图)。没有做其他更改,此配置在RTD 4中运行良好。 此外,按下“确定”后,不允许添加多个LCU 输出物理设备——外围设备部分的“+”按钮将无响应。 我已经在S32 Design Studio v3.5和v3.6中验证了这一行为,并且该问题在两个版本中都存在。 请您调查一下这件事好吗? 谢谢! Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 信息:我使用的是 S32DS 3.6.10 版本。使用 RTD 7.0.1 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 是的,这也是我使用的变通方法。我在配置所有东西时保留了LCU_IP_HW_INST_0 ,即使它没有被使用,然后在最后删除实例 0。 NXP 建议更新/重新安装 RTD,但这并没有解决这个具体问题。该帖子最终被关闭了,所以我不太确定这个问题是否在后来的 S32DS/RTD 版本中得到了修复。我在 S32DS 3.5 和 3.6 版本中都发现了这个问题。 感谢 @ Micha4566465将此内容添加到社区 这里提供解决方法很有用,以便其他人遇到同样问题时可以参考。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 你好, 我也有这个问题。 只有当使用 LCU 硬件实例 LCU_IP_HW_INST_1 作为“LCU 逻辑实例”项中的唯一实例时,才会出现此问题。 如果将 LCU_IP_HW_INST_0 放在 LCU_IP_HW_INST_1 旁边,即使它不会被使用,也没有问题。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 这个更新版本有效 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 你好, 以下是我配置实例 1 时看到的内容: 我没看出有什么问题。 顺祝商祺! Peter Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 谢谢大家的回复!我尝试了您提供的建议——现在情况好多了。我能够添加 LCU 实例,这是一个不错的进展。 但是,这个问题只在选择硬件实例 1时出现(如前所述)。你分享的图片中显示的是实例 0 ,它似乎没有出现同样的问题。 偶尔在使用实例 1 时仍然会出现错误,但这不会造成阻碍,因为我可以退出而不会对功能产生任何影响。 请问这是否是RTD v5中的已知问题,或者是否可能与其他问题有关?另外,如果有解决方法或推荐的变通方案,那就太好了。 Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6 你好, 我刚刚在 S32DS 3.5 中试过了。采用 RTD 5.0.0。我并不认为存在这样的问题: 这个错误似乎与您的安装有关。 由于 S32DS 3.6 也存在此问题,我建议重新安装 RTD 插件并安装 RTD 5.0.0.HF1 的最新更新版本。 但事实上,我使用的是更老的版本,并没有遇到这些问题。 它还可以与 S32DS GUI 连接。或许是LPC中的配置信息损坏或访问受限。 顺祝商祺! Peter
View full article
S32K312 POR_WDG 是什么,如何使用。 您好 HXP, S32K312 POR_WDG 是什么,如何使用。 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. 嗨@li3 , 1. 请参阅参考手册附件中的 DCF 客户文件。 2. 看门狗定时器有一个可配置的阈值,如果芯片在此时间内没有退出 RESET 序列,则 POR_WDG 会启动上电复位。您可以从DCMROPPn寄存器监测 WDG 状态。 3. 此寄存器仅当 POR_WDG 溢出时捕获功能复位序列过程的状态。 由于 POR_WDG 是 DCF 客户端安全功能的一部分,您还可以查看 S32K3自动通用 MCU文档中的“安全文件”部分的 S32K3 功能安全手册。 此致, 朱利安 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. 您好,NXP, 请帮我回答以下三个问题。 1.我找不到RESET监测的控制寄存器。我不知道如何开启或关闭 POR_WDG 的RESET监测功能。请告诉我该寄存器的位置。 2.复位监控功能如何检测系统是否卡在复位序列中?它是否能检测到未成功复位的寄存器? 3.复位监控功能表明,POR_WDG 超时后,系统死锁位置可以捕获在 DCM 的 DCMROPPn 寄存器中。这些状态是否只能告诉我们 POR_WDG 超时后的系统死锁位置?还是说 DCM 的 DCMROPPn 寄存器的状态决定了 POR_WDG 的超时时间? 顺祝商祺! 李3. Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. 嗨@li3 , 这是功能重置事件的情况: 此致, 朱利安 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. 您好,NXP, 什么是RESET监控控制寄存器? 这是为了监测 RESET 是否成功吗? 顺祝商祺! 李3. Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. 嗨@li3 , 上电复位看门狗是一个用于对芯片进行额外监控的模块。如果芯片在设定的时间内一直处于RESET或待机状态,看门狗会生成一个上电复位信号来使其恢复。 此致, 朱利安
View full article
i.MX8MP: SError & Page Fault when running M7 with SAI3 audio enabled Hello NXP official team: We are developing a system using the i.MX 8M Plus platform, running Linux A53 and FreeRTOS M7 . While attempting to allocate the SAI3 audio interface to Linux while running M7, we encountered a kernel crash (SError/page fault). 1. Software version and environment: Kernel version: Linux 5.10.72 U-Boot version: U-Boot 2021.04 M7 SDK: MCUXpresso SDK for i.MX8MP (rpmsg_lite_str_echo_rtos) Refer to the official article: NXP Knowledge Base: Test SAI3 while running M7 firmware with remoteproc 2. System configuration:   <1> The M7 firmware (m7.bin) is stored in the system partition and...The U-Boot stage is started directly using the command bootaux 0x007e0000. <2> On the Cortex-A53 Linux side, we use a physical sound card chip (SGTL5000) mounted on the SAI3 + I2C3 + SDMA3 bus. <3> The Cortex-M7 is responsible for acquiring data on the GPIO2_IO09 pin and triggering a high-frequency sampling interrupt, and interacting with the A53 Linux across cores via the RPMsg virtual serial port (/dev/ttyRPMSG30). 3. Problems encountered: If the sound card resources are not adjusted to A53, the operation of the /dev/ttyRPMSG30 device is normal; Currently, an A53 sound card is required. Following the official post < Test SAI3 while running M7 firmware with remoteproc >, the following adjustments were made, but kernel booting will cause issues. The changes are as follows: <1> The kernel DTS configuration has been restored, and the sound card configuration has been changed to A53, as shown in the attached <2> u-boot dts: Allocates sound card resources to the A53, such as <3> ATF, assign SAI3, sdma3, and i2c3 to A53, modify imx8mp_bl31_setup.c, such as: <4> M7 SDK: Comments on the BOARD_BootClockRUN and BOARD_RdcInit functions related to AUDIO changes, as shown in the attached and . 4. Kernel dmesg crash log: The system freezes during boot into the kernel, as shown in the following log: [ 2.992289] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered [ 2.997631] SError Interrupt on CPU2, code 0xbf000002 -- SError [ 2.997634] CPU: 2 PID: 135 Comm: kworker/2:1 Not tainted 5.10.72-gf8ca51a867fa-dirty #56 [ 2.997636] Hardware name: EMB-3512-V11-M7 (DT) [ 2.997638] Workqueue: events deferred_probe_work_func [ 2.997642] pstate: 80000005 (Nzcv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=--) [ 2.997644] pc : i2c_imx_probe+0x31c/0x8fc [ 2.997645] lr : i2c_imx_probe+0x2b0/0x8fc [ 2.997647] sp : ffff8000126a3af0 [ 2.997648] x29: ffff8000126a3af0 x28: ffff80001135c3f0 [ 2.997654] x27: ffff0000c50aa880 x26: 0000000000000023 [ 2.997660] x25: ffff0000c50aaca0 x24: ffff0000c50aa8f0 [ 2.997666] x23: ffff800011d7c090 x22: ffff0000c4410e40 [ 2.997672] x21: ffff80001135c428 x20: ffff0000c041d800 [ 2.997677] x19: ffff0000c041d810 x18: 0000000000000020 [ 2.997683] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 [ 2.997689] x15: ffff0000c44112b8 x14: 0000000000000000 [ 2.997695] x13: ffff0000c4410e40 x12: ffff8000126a3a70 [ 2.997700] x11: aaaaaaaaaaaaaaab x10: 0000000000000060 [ 2.997706] x9 : ffff800011b993b4 x8 : ffff800011b99000 [ 2.997712] x7 : 00007dfed2122a00 x6 : 000000000007a120 [ 2.997718] x5 : 0000000000b71aff x4 : 0000000000000002 [ 2.997723] x3 : 0000000000000002 x2 : 0000000000000000 [ 2.997729] x1 : ffff0000ff86ea08 x0 : ffff800013c8000c [ 2.997736] Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt [ 2.997741] CPU: 2 PID: 135 Comm: kworker/2:1 Not tainted 5.10.72-gf8ca51a867fa-dirty #56 [ 2.997742] Hardware name: EMB-3512-V11-M7 (DT) [ 2.997744] Workqueue: events deferred_probe_work_func [ 2.997747] Call trace: [ 2.997748] dump_backtrace+0x0/0x1a0 [ 2.997750] show_stack+0x18/0x70 [ 2.997751] dump_stack+0xd0/0x12c [ 2.997752] panic+0x16c/0x334 [ 2.997754] nmi_panic+0x8c/0x90 [ 2.997755] arm64_serror_panic+0x78/0x84 [ 2.997757] do_serror+0x64/0x6c [ 2.997758] el1_error+0x90/0x110 [ 2.997760] i2c_imx_probe+0x31c/0x8fc [ 2.997762] platform_drv_probe+0x54/0xb0 [ 2.997763] really_probe+0xec/0x4d0 [ 2.997765] driver_probe_device+0x58/0xc0 [ 2.997766] __device_attach_driver+0xa8/0x10c [ 2.997768] bus_for_each_drv+0x78/0xd0 [ 2.997769] __device_attach+0xd8/0x180 [ 2.997771] device_initial_probe+0x14/0x20 [ 2.997773] bus_probe_device+0x9c/0xa4 [ 2.997774] deferred_probe_work_func+0x80/0xc0 [ 2.997776] process_one_work+0x1cc/0x350 [ 2.997777] worker_thread+0x2bc/0x46c [ 2.997779] kthread+0x154/0x160 [ 2.997780] ret_from_fork+0x10/0x30 [ 2.998109] SMP: stopping secondary CPUs [ 2.998111] Kernel Offset: disabled [ 2.998113] CPU features: 0x0240002,2000200c [ 2.998114] Memory Limit: none Please take a look at the problem and see if there are any relevant documents or modifications that can resolve it. Looking forward to your suggestions and replies! Thank you! 回复: i.MX8MP: SError & Page Fault when running M7 with SAI3 audio enabled Resolved; the audio configuration on the M7 side needs to be completely disabled.
View full article
MCUXpresso SDK 最新版本 - 推荐的闪存数据存储方案 大家好,   我正在评估最新版本的 MCUXpresso SDK,并使用 NXP MCU。       对于将小型配置参数(设备设置、校准值、计数器等)保存到内部闪存中,目前推荐的方法是什么?     具体来说:   1. 使用专用闪存存储区还是 EEPROM 仿真(在支持的情况下)更好?   2. 频繁执行闪存写入操作时,是否存在性能或可靠性方面的考虑因素? 3. NXP 是否有任何示例项目来展示参数存储和损耗均衡的最佳实践? 4. 是否有推荐的用于管理持久配置数据的 SDK 库? 我已经查阅了现有的 SDK 文档,但我希望能够获得关于新项目推荐实施方法的指导。   Re: MCUXpresso SDK Latest Version - Recommended Approach for Flash Data Storage 你好@Manjuanth , 我看到您已将此帖子发布在 S32K 的产品论坛上,但是 S32K 的 MCU 与 MCUXpresso 不兼容,请改用S32 Design Studio 。请问您使用的是哪款恩智浦MCU? 此致, 朱利安
View full article
Kinetis 和 LPC 的调试接口有什么建议? 我目前主要从事 Kinetis 系列芯片的开发工作,未来可能还会开发一些 LPC 芯片。我抽屉里装满了 P&E Micro 的调试接口,其中最常用的是 Cyclone ACP。 我有时会发现自己从 600 美元的 Cyclone 换成了 20 美元的 LPC-Link2,因为 Cyclone 与 MCUXpresso 存在很多奇怪的问题。说实话,LPC-Link2 基本能满足我的需求,只是速度有点慢。 我应该考虑使用Segger接口吗?请问有人可以推荐一款可靠、速度适中、在 MCUXpresso(最好也能在 CodeWarrior 11)中支持良好的接口吗?这款接口不会经常导致程序崩溃,也不会无法停止正在运行的目标。如果能支持追踪功能就更好了。 谢谢您! Re: Debug interface recommendations for Kinetis and LPC? 嗨@richard37 感谢您的帖子! 您不妨考虑一下 SEGGER J-Link。它与 MCUXpresso 一起使用时支持 Kinetis 和 LPC 设备,并且 CodeWarrior 11 也原生支持它。 如果您需要一种可以在开发环境和设备系列中使用的调试探针,那么它是一个很好的选择。
View full article
S32 IDE開発環境のRTDプラグインをインストールできません。 S32Z280プロセッサ用のソフトウェアを開発するには、S32 IDE開発環境にS32ZE RTDプラグインをインストールする必要があります。しかし、図1に示すように、この環境ではインストールが失敗します。NXPのWebサイトからダウンロードしようとしても、ライセンスが必要なためダウンロードできません。ライセンスの取得方法についてご教示ください。よろしくお願いいたします。 Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装 どういたしまして。ご質問があればいつでもお気軽にご連絡ください! Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装 最初のリンクではアカウントログインが必要で、ログイン後もインストールパッケージのダウンロードパスが表示されませんでした。2番目のリンクからは「カーパッケージマネージャー」にアクセスしてインストールパッケージを正常にダウンロードできました。ありがとうございました。 Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装 こんにちは、 Flynn_T 1. このリンクからダウンロードできますか?最新のRTDバージョンは2.0.1 QLP01のはずです。ご指摘のバージョン1.1.45はリストにありません。また、2.0.1 QLP01 RTDにはS32DS IDEバージョン3.6.1が必要です。 設計:製品情報:車載用ソフトウェア - S32Z/E - リアルタイムドライバ(RTD) 2. このリンクからダウンロードできるかどうか確認することもできます。 自動車パッケージマネージャー | NXPセミコンダクターズ BR ジョーイ Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装 こんにちは、BRジョーイ S32 IDE バージョン 3.6.10 を使用しています。必要な RTD バージョンは 1.1.45 です。NXP の公式サイトで S32Z/E RTD プラグインのダウンロードリンクが見つかりませんでした。ダウンロードリンクを提供していただけますでしょうか。 宜しくお願いします Flynn_T Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装 こんにちは、 Flynn_T 使用しているS32 IDEのバージョンは何ですか?使用しているRTDのバージョンは何ですか? IDEにS32Z/E RTDプラグインをロードする場合、通常はライセンスは必要ありません。 BR ジョーイ
View full article
WS2812とのインターフェースLPC5514JBD64E こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、 私はLPC5514JBD64Eベースのコントローラーを使っていて、WS2812/WS2812B LEDリングをMCUとインターフェースする必要があります。 LPC5514JBD64Eのデータシートとコントローラ回路図を勉強していますが、LPC55xxファミリは初心者で、アドバイスが必要です。 知りたいのは以下の点です。 1. LPC5514JBD64EのどのGPIOピンをWS2812のデータ(DIN)信号に使用すればよいですか? 2. LPC5514JBD64Eは3.3Vロジックを使用し、WS2812は5Vで電源供給されるため、MCUとWS2812の間に推奨されるハードウェア接続は何でしょうか? 3. MCU GPIOとWS2812 DINの間で74AHCT125が推奨されるか? 4. WS2812プロトコルで求められる正確なタイミングを生成するためには、どのペリフェラルまたは方法を使うべきか? 5. WS2812やNeoPixel LEDをこのLPC5514JBD64Eで制御するための公式のNXP SDK例、ドライバー、またはサンプルコードはありますか? 6.もしWS2812特有の例がなければ、WS2812のLEDやLEDリングが点滅したり色を変えたりする基本的な動作例コードを教えてもらえますか? 7. このMCUに推奨される開発環境およびプログラミング・デバッグ手順は何ですか? 私の当面の目標は、LPC5514JBD64Eを使用してWS2812 LEDリングを点滅させ、異なる色を表示させることです。 正しいGPIO、ハードウェア接続、ペリフェラル、そして例コードについてのアドバイスをいただけるとありがたいです。 ご回答をお待ちしています。 LPC55xx
View full article
どなたかS32K3のセーフティマニュアルを探すのを手伝ってもらえますか? 皆さんこんにちは、NXP S32K3 MCUファミリのセーフティマニュアルを探しています。どなたか見つける手助けやアクセス方法の情報を教えていただけませんか? Re: Could someone please help me find the Safety Manual for the S32K3? ハイ NXP社とは既に秘密保持契約(NDA)を締結済みですか?もし会社がNXPとNDAを結んでいるか確信が持てない場合は、会社のフルネームか住所を教えてください。 既に有効な秘密保持契約(NDA)をお持ちの場合は、この文書を参照してセキュアファイルアカウントを登録してください。 Secure Fileへのアクセスができたら、 S32K3製品ページの ドキュメントセクションで 「Secure 」をクリックして セーフティマニュアル をダウンロードできます。 よろしくお願いいたします ロビン
View full article
MRF300AN 27MHzリファレンス設計TVSとパワーシーケンス こんにちは、NXPチームの皆さん。MRF300AN-27MHzのリファレンスデザインについて2つ質問があります。Q1:110V TVSをドレインからアースにかけて保護してもいいですか?Vdsは133Vです。これは良い選択でしょうか?Q2: 正確な電源オンシーケンスは何ですか?ゲートバイアスをドレインの前に置くべきか、ドレインバイアスをゲートの前に置くべきか?また、RFドライブはゆっくりと増やすべきでしょうか、それともフルドライブを直接適用してもいいのでしょうか?ありがとう。 Re: MRF300AN 27MHz Ref DesignTVS and Power Sequence こんにちは、 一般的に、TVSの逆スタンドオフ電圧は通常動作中の最大動作ドレイン電圧より高い位置に選択し、正常運転中の意図しない導電を防ぎつつ、異常な過渡現象からの保護も提供します。 電源アップシーケンスに関しては、ドレイン電源をゲートバイアスの前に、またはその逆に適用することができます。どちらの方法も、安定していて適切に調整された回路であれば許容範囲内である。 さらに、RFドライブを急激にフルドライブするのではなく、徐々にパワーアップさせることが推奨されており、これにより起動がスムーズになり、動作時のデバイスへの負荷も軽減されます。 お役に立てば幸いです!
View full article
KinetisとLPC用のデバッグインターフェースのおすすめはありますか? 私は主にKinetisシリーズで開発をしており、近い将来LPCのパーツもいくつか手がけるかもしれません。P&E Microのデバッグインターフェースが引き出しいっぱいにあり、よく使っているCyclone ACPも含まれています。 時々、600ドルのCycloneから20ドルのLPC-Link2に切り替えることがあります。なぜなら、CycloneはMCUXpressoに多くの奇妙な問題があるからです。正直なところ、LPC-Link2は私の必要な機能のほとんどを満たしてくれるのですが、少し動作が遅いのが難点です。 Seggerインターフェースを検討しるべきでしょうか?MCUXpresso(そしてできればCodeWarrior 11でも)で十分にサポートされ、クラッシュや走行中のターゲットを止められない信頼性が高く、そこそこ高速なインターフェースを誰かおすすめできませんか?トレースサポートがあれば助かります。 よろしくお願いします! Re: Debug interface recommendations for Kinetis and LPC? こんにちは、@richard37さん 投稿ありがとうございます! SEGGER J-Linkを検討してみるのも良いかもしれません。MCUXpressoと組み合わせて使用した場合、KinetisとLPCの両方に対応しており、CodeWarrior 11でもネイティブサポートされています。 これにより、開発環境やデバイスファミリーの両方で使えるデバッグプローブが必要な場合に良い代替手段となります。
View full article
WS2812接口与LPC5514JBD64E NXP社区的各位好, 我正在使用基于 LPC5514JBD64E 的控制器,需要将 WS2812/WS2812B LED 环与 MCU 连接。 我正在研究 LPC5514JBD64E 数据手册和我的控制器原理图,但我对 LPC55xx 系列还不熟悉,需要一些指导。 我想知道: 1. LPC5514JBD64E 的哪个 GPIO 引脚应该用于 WS2812 数据(DIN)信号? 2. 由于 LPC5514JBD64E 使用 3.3V 逻辑,而 WS2812 由 5V 供电,那么 MCU 和 WS2812 之间推荐的硬件连接是什么? 3. 是否建议在 MCU GPIO 和 WS2812 DIN 之间使用 74AHCT125? 4. 应使用哪种外设或方法来生成 WS2812 协议所需的精确时序? 5. 是否有使用 LPC5514JBD64E 控制 WS2812 或 NeoPixel LED 的官方 NXP SDK 示例、驱动程序或示例代码? 6.如果没有 WS2812 的具体示例,您能否提供或指出一个基本的、可运行的示例代码,使 WS2812 LED 或 LED 环闪烁或改变颜色? 7. 对于这款MCU,推荐的开发环境和编程/调试流程是什么? 我眼下的目标是使用 LPC5514JBD64E 使 WS2812 LED 环闪烁并显示不同的颜色。 我希望能够得到关于正确的GPIO、硬件连接、外设和示例代码方面的指导。 谢谢! LPC55xx
View full article
请问有人可以帮我找到S32K3的功能安全手册吗? 大家好,我正在寻找NXP S32K3 MCU系列的**功能安全**手册。请问有人能帮我找到它或者提供访问方式吗? Re: Could someone please help me find the Safety Manual for the S32K3? HI 你已经和恩智浦签署保密协议了吗?如果您不确定公司是否与恩智浦半导体签署了保密协议,请告诉我公司的全名或地址。 如果您已经持有有效的保密协议,请参考此文档注册安全文件帐户。 获得安全文件访问权限后,您可以点击 S32K3 产品页面 文档部分的“安全”按钮 ,下载 功能安全手册 。 此致敬礼, Robin
View full article
The S32 IDE development environment RTD plugin cannot be installed. To develop software for the S32Z280 processor, you need to install the S32ZE RTD plugin in the S32 IDE development environment. However, installation fails in the environment, as shown in Figure 1. It cannot be downloaded from the NXP website, which requires a license. Please provide information on how to obtain the license. Thank you. Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装 You're welcome. Feel free to contact me anytime if you have any questions! Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装 The first link required account login, and the download path for the installation package was not displayed after logging in. The second link allowed me to successfully download the installation package after accessing the "Car Package Manager," thank you. Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装 Hi, Flynn_T 1. Can you download it from this link? The latest RTD version should be 2.0.1 QLP01; version 1.1.45, which you mentioned, is not listed. Also note that the 2.0.1 QLP01 RTD requires S32DS IDE version 3.6.1. Design: Product Information: Automotive SW - S32Z/E - Real Time Drivers (RTD) 2. You can also check this link to see if you can download it. Automotive Package Manager | NXP Semiconductors BR Joey Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装 Hi, BR Joey I'm using S32 IDE version 3.6.10. The required RTD version is 1.1.45. I couldn't find a download link for the S32Z/E RTD plugin on the NXP official website. Please provide a download link. Best Regard Flynn_T Re: S32 IDE开发环境RTD插件无法安装 Hi, Flynn_T What version of S32 IDE are you using? What version of RTD are you using? Loading the S32Z/E RTD plugin in the IDE generally does not require a license. BR Joey
View full article
i.MX8M Plus HiFi4 DSP(Zephyr):SDMAのサイクリックTXコールバックが一度だけ発生し、その後停止します Zephyrを動かすi.MX8MP HiFi4 DSPでは、Zephyr nxp、dai-sai(SAI3)、nxp、sdma(SDMA3)ドライバーをサイクリックモードでハードウェアエンドポイント再生パスを起動しています。再生開始時には、SDMAチャネル完了コールバックが正確に一度だけ発生し、その後はSDMA割り込みが発生しません。周期的なSDMA転送が定期的な割り込みを生成し続けない理由を特定するのにご協力をお願いします。   ハードウェア/起動 - ボード:i.MX8MP EVK、DTS: IMX8MP-EVK-DSP.DTS  - DSPコア:HiFi4(Cadence Xtensa)、ボードターゲットはimx8mp_evk/mimx8ml8/adsp - コーデック:WM8960 - ペリフェラル:SAI3、SDMA3 建築および建設の詳細: - アーキテクチャ概要: https://audioreach.github.io/platform/nxp.html#architecture-overview - ビルドの詳細: - ヨクト: https://audioreach.github.io/platform/nxp.html#step-1-create-a-yocto-image      - Linux(コントロール/ホスト):Yocto(scarthgap)、linux-imx。      - 回収マニフェスト:imx-6.6.52-2.2.0.xml - ゼファーDSP画像: https://audioreach.github.io/platform/nxp.html#step-2-create-a-zephyr-image - Zephyr(v4.2.0)、HiFi4上で動作する AudioReach Engine信号処理フレームワーク。   私が作っているもの DSPイメージ内のカスタムハードウェアエンドポイント(シンク)モジュールで、以下のようなものを用いています。 1.Zephyr DAI APIを通じてSAI3を設定できます。 2.DRAMリングからSAI TX FIFOへの周期的なSDMA転送(2つのバッファ記述子、MEMORY_TO_PERIPHERAL)を設定します。 3.SDMAの完了コールバックを使って信号プロセッシングフレームワークにリングの再充填を指示します。   オーディオ format   - 48 kHz, 16-bit, mono stream; SAI wire = 16-bit × 2 slots (stereo I2S frame for WM8960), BCLK = 1.536 MHz。 - DMA周期 = 192バイト (48フレーム × 2バイト × 2スロット)、2ディスクリプタ、384バイトリング   関連するKconfig(DSPイメージ)有効化 CONFIG_DAI=y CONFIG_DMA=y CONFIG_DAI_NXP_SAI=y CONFIG_DMA_NXP_SDMA=y CONFIG_SAI_HAS_MCLK_CONFIG_OPTION=y CONFIG_CLOCK_CONTROL_FIXED_RATE_CLOCK=y   デバイスツリーオーバーレイ(DSPアプリ): リンク:app/boards/imx8mp_evk_mimx8ml8_adsp.overlay  mclk1: mclk { ステータス = "正常"; }; &sdma3 { ステータス = "正常"; }; &sai3 { rx-fifo-watermark = <65>; tx-fifo-watermark = <65>; fifo-depth = <128>; rx-sync-mode = <1>; ステータス = "正常"; }; &micfil { ステータス = "正常"; };   使用されたDAI / DMA設定(DSP) - dai_config:type=DAI_IMX_SAI、 dai_index=3、format=DAI_PROTO_I2S(SAIスレーブ)、レート=48000、チャネル=2、word_size=16。  - SAI 特注: mclk_rate=12288000、fsync_rate=48000、bclk_rate=1536000、tdm_slots=2、tx_slots=rx_slots=0x3、tdm_slot_width=16。 - DMA (struct dma_config): channel_direction=MEMORY_TO_PERIPHERAL、source_data_size=4、dest_data_size=4、source_burst_length=4、cyclic=1、block_count=2、dma_slot は SAI ハンドシェイクから取得、dma_callback が設定されています。2 つの dma_block_config BD が dma_src_addr[0/192] を指しています ソースコード参照: endpoint/capi/src/capi_nxp_device_utils.c 申請処理担当者: - DTS: imx8mp-evk-dsp.dts https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.6.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx8mp-evk-dsp.dts - ダミーDAIおよびダミープラットフォームを備えたwm8960コーデックのPCMデバイスを列挙。 添付資料: - DSPログ(SDMA、SAI) - 修正されたimx8mp-evk-dsp.dts その他の詳細情報も喜んでご提供いたします。 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano マルチメディア
View full article
S32K312 POR_WDGとは何か、そしてどのように使用するのか。 こんにちは、HXPさん。 S32K312 POR_WDGとは何か、そしてどのように使用するのか。 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. こんにちは、 @li3 さん。 1. リファレンス・マニュアルに添付されたDCFクライアントのファイルをご参照ください。 2. ウォッチドッグタイマーには設定可能なしきい値があり、チップがこの時間内にリセットシーケンスを終了しない場合、POR_WDGは電源投入時リセットを開始します。DCMROPPnレジスタからWDGの状態を監視できます。 3. このレジスタは、 POR_WDGがオーバーフローした場合にのみ、機能リセットシーケンスプロセスの状態をキャプチャします。 POR_WDGはDCFのクライアント安全機能の一部なので、S32K3の安全マニュアルの「Secure Files」にあるS32K3の車載汎用MCUのドキュメントも参照できます。 よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. こんにちは、NXPさん。 以下の3つの質問に答えるのを手伝ってください。 1. リセットモニターのコントロールレジスタが見つかりません。POR_WDGのリセット監視機能のオンオフの方法がわかりません。レジの場所を教えてください。 2.リセット監視機能は、システムがリセットシーケンスで停止していることをどのように検出するのですか?正常にリセットされていないレジスタを検出するのでしょうか? 3. リセット監視機能によると、POR_WDGタイムアウト後にシステムのデッドロック位置をDCMのDCMROPPnレジスタに記録できます。これらの州は、タイムアウト後にしかシステムのデッドロック位置を教えてくれないPOR_WDGのでしょうか? それとも、POR_WDGタイムアウトを決めるのはDCMのDCMROPPnレジスタの状態なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 李3。 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. こんにちは、 @li3 さん。 これは 機能リセットイベントの場合の話です: よろしくお願いします、 ジュリアン Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. こんにちは、NXPさん。 リセット監視制御レジスタとは何ですか? リセットが成功できるかどうかを監視するためでしょうか? よろしくお願いいたします。 李3。 Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use. こんにちは、 @li3 さん。 電源投入時リセットウォッチドッグは、チップの監視機能を強化するためのモジュールです。チップが一定時間リセット状態またはスタンバイ状態のままになった場合、ウォッチドッグタイマーが電源投入リセット信号を発生させてチップを復旧させる。 よろしくお願いします、 ジュリアン
View full article