2403976_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2403976_ja-JP

2403976_ja-JP

WS2812とのインターフェースLPC5514JBD64E

こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、

私はLPC5514JBD64Eベースのコントローラーを使っていて、WS2812/WS2812B LEDリングをMCUとインターフェースする必要があります。

LPC5514JBD64Eのデータシートとコントローラ回路図を勉強していますが、LPC55xxファミリは初心者で、アドバイスが必要です。

知りたいのは以下の点です。

1. LPC5514JBD64EのどのGPIOピンをWS2812のデータ(DIN)信号に使用すればよいですか?

2. LPC5514JBD64Eは3.3Vロジックを使用し、WS2812は5Vで電源供給されるため、MCUとWS2812の間に推奨されるハードウェア接続は何でしょうか?

3. MCU GPIOとWS2812 DINの間で74AHCT125が推奨されるか?

4. WS2812プロトコルで求められる正確なタイミングを生成するためには、どのペリフェラルまたは方法を使うべきか?

5. WS2812やNeoPixel LEDをこのLPC5514JBD64Eで制御するための公式のNXP SDK例、ドライバー、またはサンプルコードはありますか?

6.もしWS2812特有の例がなければ、WS2812のLEDやLEDリングが点滅したり色を変えたりする基本的な動作例コードを教えてもらえますか?

7. このMCUに推奨される開発環境およびプログラミング・デバッグ手順は何ですか?

私の当面の目標は、LPC5514JBD64Eを使用してWS2812 LEDリングを点滅させ、異なる色を表示させることです。

正しいGPIO、ハードウェア接続、ペリフェラル、そして例コードについてのアドバイスをいただけるとありがたいです。

ご回答をお待ちしています。

LPC55xx
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: