1845206_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1845206_zh-CN

1845206_zh-CN

S32K312 POR_WDG 是什么,如何使用。

您好 HXP,

S32K312 POR_WDG 是什么,如何使用。

li3_0-1712841547675.png


Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use.

嗨@li3 ,

1. 请参阅参考手册附件中的 DCF 客户文件。

Julin_AragnM_0-1713218415262.png

2. 看门狗定时器有一个可配置的阈值,如果芯片在此时间内没有退出 RESET 序列,则 POR_WDG 会启动上电复位。您可以从DCMROPPn寄存器监测 WDG 状态。

3. 此寄存器仅当 POR_WDG 溢出时捕获功能复位序列过程的状态。

由于 POR_WDG 是 DCF 客户端安全功能的一部分,您还可以查看 S32K3自动通用 MCU文档中的“安全文件”部分的 S32K3 功能安全手册。

此致,
朱利安


Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use.

您好,NXP,

请帮我回答以下三个问题。

1.我找不到RESET监测的控制寄存器。我不知道如何开启或关闭 POR_WDG 的RESET监测功能。请告诉我该寄存器的位置。

li3_0-1712973586290.png

2.复位监控功能如何检测系统是否卡在复位序列中?它是否能检测到未成功复位的寄存器?

3.复位监控功能表明,POR_WDG 超时后,系统死锁位置可以捕获在 DCM 的 DCMROPPn 寄存器中。这些状态是否只能告诉我们 POR_WDG 超时后的系统死锁位置?还是说 DCM 的 DCMROPPn 寄存器的状态决定了 POR_WDG 的超时时间?

li3_1-1712973946770.png

li3_2-1712974028398.png

顺祝商祺!

李3.



Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use.

嗨@li3 ,

这是功能重置事件的情况:

Julin_AragnM_0-1712958688520.png

此致,
朱利安


Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use.

您好,NXP,

什么是RESET监控控制寄存器?

这是为了监测 RESET 是否成功吗?

li3_0-1712893068068.png

顺祝商祺!

李3.


Re: S32K312 POR_WDG is what, how to use.

嗨@li3 ,

上电复位看门狗是一个用于对芯片进行额外监控的模块。如果芯片在设定的时间内一直处于RESET或待机状态,看门狗会生成一个上电复位信号来使其恢复。

此致,
朱利安

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 05:09 PM
Updated by: