2404221_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2404221_ja-JP

2404221_ja-JP

KinetisとLPC用のデバッグインターフェースのおすすめはありますか?

私は主にKinetisシリーズで開発をしており、近い将来LPCのパーツもいくつか手がけるかもしれません。P&E Microのデバッグインターフェースが引き出しいっぱいにあり、よく使っているCyclone ACPも含まれています。

時々、600ドルのCycloneから20ドルのLPC-Link2に切り替えることがあります。なぜなら、CycloneはMCUXpressoに多くの奇妙な問題があるからです。正直なところ、LPC-Link2は私の必要な機能のほとんどを満たしてくれるのですが、少し動作が遅いのが難点です。

Seggerインターフェースを検討しるべきでしょうか?MCUXpresso(そしてできればCodeWarrior 11でも)で十分にサポートされ、クラッシュや走行中のターゲットを止められない信頼性が高く、そこそこ高速なインターフェースを誰かおすすめできませんか?トレースサポートがあれば助かります。

よろしくお願いします!

Re: Debug interface recommendations for Kinetis and LPC?

こんにちは、@richard37さん

投稿ありがとうございます!

SEGGER J-Linkを検討してみるのも良いかもしれません。MCUXpressoと組み合わせて使用した場合、KinetisとLPCの両方に対応しており、CodeWarrior 11でもネイティブサポートされています。

これにより、開発環境やデバイスファミリーの両方で使えるデバッグプローブが必要な場合に良い代替手段となります。



标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-13-2026 05:05 PM
更新人: