2403976_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2403976_zh-CN

2403976_zh-CN

WS2812接口与LPC5514JBD64E

NXP社区的各位好,

我正在使用基于 LPC5514JBD64E 的控制器,需要将 WS2812/WS2812B LED 环与 MCU 连接。

我正在研究 LPC5514JBD64E 数据手册和我的控制器原理图,但我对 LPC55xx 系列还不熟悉,需要一些指导。

我想知道:

1. LPC5514JBD64E 的哪个 GPIO 引脚应该用于 WS2812 数据(DIN)信号?

2. 由于 LPC5514JBD64E 使用 3.3V 逻辑,而 WS2812 由 5V 供电,那么 MCU 和 WS2812 之间推荐的硬件连接是什么?

3. 是否建议在 MCU GPIO 和 WS2812 DIN 之间使用 74AHCT125?

4. 应使用哪种外设或方法来生成 WS2812 协议所需的精确时序?

5. 是否有使用 LPC5514JBD64E 控制 WS2812 或 NeoPixel LED 的官方 NXP SDK 示例、驱动程序或示例代码?

6.如果没有 WS2812 的具体示例,您能否提供或指出一个基本的、可运行的示例代码,使 WS2812 LED 或 LED 环闪烁或改变颜色?

7. 对于这款MCU,推荐的开发环境和编程/调试流程是什么?

我眼下的目标是使用 LPC5514JBD64E 使 WS2812 LED 环闪烁并显示不同的颜色。

我希望能够得到关于正确的GPIO、硬件连接、外设和示例代码方面的指导。

谢谢!

LPC55xx
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-13-2026 05:04 PM
更新人: