您好 HXP,
S32K312 POR_WDG 是什么,如何使用。
嗨@li3 ,
1. 请参阅参考手册附件中的 DCF 客户文件。
2. 看门狗定时器有一个可配置的阈值,如果芯片在此时间内没有退出 RESET 序列,则 POR_WDG 会启动上电复位。您可以从DCMROPPn寄存器监测 WDG 状态。
3. 此寄存器仅当 POR_WDG 溢出时捕获功能复位序列过程的状态。
由于 POR_WDG 是 DCF 客户端安全功能的一部分,您还可以查看 S32K3自动通用 MCU文档中的“安全文件”部分的 S32K3 功能安全手册。
此致,
朱利安
您好,NXP,
请帮我回答以下三个问题。
1.我找不到RESET监测的控制寄存器。我不知道如何开启或关闭 POR_WDG 的RESET监测功能。请告诉我该寄存器的位置。
2.复位监控功能如何检测系统是否卡在复位序列中?它是否能检测到未成功复位的寄存器?
3.复位监控功能表明,POR_WDG 超时后,系统死锁位置可以捕获在 DCM 的 DCMROPPn 寄存器中。这些状态是否只能告诉我们 POR_WDG 超时后的系统死锁位置?还是说 DCM 的 DCMROPPn 寄存器的状态决定了 POR_WDG 的超时时间?
顺祝商祺!
李3.
嗨@li3 ,
这是功能重置事件的情况:
此致,
朱利安
您好,NXP,
什么是RESET监控控制寄存器?
这是为了监测 RESET 是否成功吗?
顺祝商祺!
李3.
嗨@li3 ,
上电复位看门狗是一个用于对芯片进行额外监控的模块。如果芯片在设定的时间内一直处于RESET或待机状态,看门狗会生成一个上电复位信号来使其恢复。
此致,
朱利安