2096665_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2096665_zh-CN

2096665_zh-CN

S32DS 3.5 和 3.6 中的 RTD 5 LCU 实例选择问题

你好,

我在配置 LCU 模块时,RTD 5 出现了问题。具体来说,当我在 LCU 中选择实例 -> 1 时,它会抛出一个错误(请参考下图)。没有做其他更改,此配置在RTD 4中运行良好。

此外,按下“确定”后,不允许添加多个LCU 输出物理设备——外围设备部分的“+”按钮将无响应。

我已经在S32 Design Studio v3.5v3.6中验证了这一行为,并且该问题在两个版本中都存在。

请您调查一下这件事好吗?

谢谢!

GaneshBhagwat_0-1747153496378.png


Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6信息:我使用的是 S32DS 3.6.10 版本。使用 RTD 7.0.1Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6

是的,这也是我使用的变通方法。我在配置所有东西时保留了LCU_IP_HW_INST_0 ,即使它没有被使用,然后在最后删除实例 0。

NXP 建议更新/重新安装 RTD,但这并没有解决这个具体问题。该帖子最终被关闭了,所以我不太确定这个问题是否在后来的 S32DS/RTD 版本中得到了修复。我在 S32DS 3.5 和 3.6 版本中都发现了这个问题。

感谢 @ Micha4566465将此内容添加到社区

这里提供解决方法很有用,以便其他人遇到同样问题时可以参考。

Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6

你好,

我也有这个问题。

只有当使用 LCU 硬件实例 LCU_IP_HW_INST_1 作为“LCU 逻辑实例”项中的唯一实例时,才会出现此问题。

如果将 LCU_IP_HW_INST_0 放在 LCU_IP_HW_INST_1 旁边,即使它不会被使用,也没有问题。


Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6这个更新版本有效Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6

你好,

以下是我配置实例 1 时看到的内容:

petervlna_0-1747643560745.png

petervlna_1-1747643582258.png

petervlna_2-1747643595174.png

我没看出有什么问题。

顺祝商祺!

Peter


Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6

谢谢大家的回复!我尝试了您提供的建议——现在情况好多了。我能够添加 LCU 实例,这是一个不错的进展。

但是,这个问题只在选择硬件实例 1时出现(如前所述)。你分享的图片中显示的是实例 0 ,它似乎没有出现同样的问题。

偶尔在使用实例 1 时仍然会出现错误,但这不会造成阻碍,因为我可以退出而不会对功能产生任何影响。

请问这是否是RTD v5中的已知问题,或者是否可能与其他问题有关?另外,如果有解决方法或推荐的变通方案,那就太好了。


GaneshBhagwat_0-1747411796726.png


Re: RTD 5 LCU Instance Selection Issue in S32DS 3.5 & 3.6

你好,

我刚刚在 S32DS 3.5 中试过了。采用 RTD 5.0.0。我并不认为存在这样的问题:

petervlna_0-1747204418272.png

这个错误似乎与您的安装有关。

petervlna_1-1747204502521.png

由于 S32DS 3.6 也存在此问题,我建议重新安装 RTD 插件并安装 RTD 5.0.0.HF1 的最新更新版本。

petervlna_2-1747204648293.png

但事实上,我使用的是更老的版本,并没有遇到这些问题。

它还可以与 S32DS GUI 连接。或许是LPC中的配置信息损坏或访问受限。

顺祝商祺!

Peter




タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: