Multi Source Translation Content

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Multi Source Translation Content

Discussions

Sort by:
T Embedにはどのようなポートがありますか? 標準モデルのTエンベッドを持っていますが、どのポートか全く分かりません(もう一つのポートで、USB-Cではありません)。公式サイトではGroveポートと書いてあり、LilygoのWikiサイトではQwiicポートと書かれています。どなたか助けていただけませんか?
View full article
imx-95-FRDM でコンパイルエラーが発生しました fd 4 の不明なベースパス、パスインクルード 'include' の絶対パスを割り当てられませんでした。 tar: ./usr/include:Cannot mkdir: 悪いアドレス tar: ./usr/include/xen/gntdev.h: 開けられない: そのようなファイルやディレクトリは存在しません 未知ディレクトリの*at() syscallを取得、fd 4 FD 4の未知の基線経路、経路には以下が含まれます 「インクルーク」の絶対的な経路を割り当てることができませんでした。 不明なディレクトリ、fd 4 に対して *at() システムコールが呼び出されました fd 4 の不明なベースパス、パスインクルード 'include' の絶対パスを割り当てられませんでした。 tar: ./usr/include:Cannot mkdir: 悪いアドレス tar: ./usr/include/xen/evtchn.h: 開けません:そのようなファイルやディレクトリはありません Re: Compilation Error on imx-95-FRDM こんにちは、 @Asadedsさん お使いのBSPのバージョンは何ですか?私のImx95 FRDMで確認しましたが、問題はありませんでした。 B.R
View full article
スタンバイモードでは、S32K328のピンは高レベルを出力できません 操作マニュアルに記載されている設定手順に従って、S32K328のいくつかのGPIOピンをスタンバイモードでハイレベルに維持するように設定しましたが、失敗しました。以下は私の設定手順です。私はマニュアルに記載されている4番目の手順を実行しませんでした。これは影響がありますか?以前にもS32K312で同様の設定を行ったことがありますが、エラーは発生しませんでした。私の理解では、リセット後にピン保持機能を無効にしなかった場合、ウェイクアップ後にGPIOピンを低レベル出力するように設定しても、出力ピンレベルはスタンバイモードに入る前に設定された高レベルを維持するはずです。現在、実際の測定では、スタンバイモードと実行モードの両方で設定されている複数のGPIOピンは、低いレベルに留まっています。 Re: In standby mode, the pins of the S32K328 cannot output a high level こんにちは、@hhggll23 さん。 私はマニュアルに記載されている4番目の手順を実行しませんでした。これは影響がありますか? はい、そうです。スタンバイモードに入る前にパッドキーピングを有効にした場合(DCM_GPR->DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] = 0と書いてください。これはSIUL2のPKEが設定されていなくてもデフォルトのレジスタ値ですが、ウェイクアップ後に無効化していなければ、SIUL2モジュールは再度初期化できません。MCUがスタンバイモードに入ってウェイクアップする必要がある間にパッドキーピング機能が必要ないなら、このビットに1をどこかに書き込んでそのままにしておく必要があります。 これはPower_Ip_Init() APIを通じて行われます。 これで、I/Oピンは、パッド保持設定に関係なく、スタンバイモード中も実行モードで最後に設定された状態を保持します。 S32K3は起動後に必ずリセットシーケンスを行い、SIUL2モジュールは機能リセット時にGPIOパッドをデフォルト状態にリセットするため、パッドキーピングによりピンの状態はウェイクアップからユーザーが解除されるまで保持されます。 画像に示されているすべてのピンをスタンバイ時にHIGHに設定しようとしていますか?スタンバイモードに入ると、すべてLOW状態になるのでしょうか?それとも、終了時でしょうか? よろしくお願いします、 ジュリアン Re: In standby mode, the pins of the S32K328 cannot output a high level ご返信いただき、誠にありがとうございます。プログラムを再確認したところ、スタンバイ前にピンをハイレベルにした後、意図しないルーチンが実行され、すべてのGPIOピンが再初期化されてしまい、スタンバイ中にピンがローレベルのままになってしまうことがわかりました。変更後、スタンバイモードにおいてGPIOピンのレベルが正常にハイレベルに引き上げられるようになりました。新たな問題が発生しました。スタンバイモードでGPIOピンをハイレベルにプルアップした後、スタンバイ電流が増加したようです。現在、スタンバイ条件下では、コントローラーの静止電流は約3 mAで、24V電源で供給されています。他の回路のトラブルシューティングを行った結果、S32K328がこの電流の大部分を消費しているのではないかと推測しています。24 Vの場合、3 mAはコントローラの5V電源に換算すると約14.4 mAに相当します。スタンバイモードで8つのGPIOピンをハイレベルにしました。この待機電流は正常ですか?この問題に対処するために、S32K328のGPIOピンをスタンバイモードで高インピーダンスに設定し、外部プルアップ抵抗がスタンバイ中にピンの高レベルを維持できるようにしますか?
View full article
imx-95-FRDM 编译错误 文件描述符 4 的未知基本路径,路径包含 无法为“include”分配绝对路径。 tar:./usr/include:无法创建目录:地址错误 tar:./usr/include/xen/gntdev.h:无法打开:没有该文件或目录 获取到未知目录的 *at() 系统调用,文件描述符为 4 fd 4 的未知基本路径,路径包含 无法为“include”分配绝对路径。 获取到未知目录的 *at() 系统调用,文件描述符为 4 fd 4 的未知基本路径,路径包含 无法为“include”分配绝对路径。 tar:./usr/include:无法创建目录:地址错误 tar:./usr/include/xen/evtchn.h:无法打开:没有该文件或目录 Re: Compilation Error on imx-95-FRDM 嗨@Asadeds 您的BSP版本是什么?我在 IMX95 FRDM 上检查过了,没有问题。 B.R
View full article
T Embed 使用的是哪种接口? 我有一台标准的 T 型嵌入式开发板,但我不知道它用的是哪种接口(不是 USB-C 接口),因为官方网站说它是 Grove 接口,而 Lilygo Wiki 网站说它是 Qwiic 接口。请问有人可以帮帮我吗?
View full article
FRDM-MCX N947およびOV5640カメラ 現在、カメラストリーミングパイプライン(以前はESP32-S3で動作させていたもの)をFRDM-MCXN947に移植しています。目標解像度は1080pで、OV5640カメラモジュールからのキャプチャ、MCXN947ハードウェアアクセラレータによるプロセッシング、そしてSPI経由でESP32-C5へのストリーミングによるWi-Fi伝送が可能です。 ハードウェアパイプライン: OV5640カメラ(DVP 8ビット)→ MCXN947(FlexIO / SmartDMA)→ 外部PSRAM→ SPI→ ESP32-C5→ Wi-Fi 現在の進捗状況とセットアップ SCCB / I2C制御:完全に機能します。カメラレジスタの読み書き操作は成功し、初期化も完了しました。 SmartDMAベースライン:OV7670用の標準NXP SDKスマートDMA例(内部SRAM使用)をテストし、期待通りに動作しました。 目標:OV5640と外部PSRAMバッファリング、FlexIOキャプチャを使用して、これを1080p解像度に拡張する。 問題1:FlexIOピンのリマッピングとD4/D5の無効なデータ FlexIO を介して 8 ビット並列キャプチャを試みると、データライン D4 と D5 は有効なピクセルデータを読み取ることができませんが、ライン D0~D3、D6、および D7 は正しく動作します。 初期ピンマッピング: D0-D3: P1_4、P1_5、P1_6、P1_7 D4-D5: P3_4、P3_5(問題あり:有効なピクセルデータがありません) D6-D7: P1_10、P1_11 制御: VSYNC -> P1_18、HREF -> P1_19、XCLK -> P2_2 SCCB: SCL -> P3_2、SDA -> P3_3 トラブルシューティングの試み: D4とD5を別のピンに再マッピングし、対応するFlexIOとピンマルチプレクサの設定を更新しました。 D4を再マッピング: P2_8 D5を再マッピング: P2_9 この再マッピングを行っても、D4とD5は依然として有効なデータを取得できません。 問題2:1080pにおける外部PSRAMへのSmartDMAルーティング 1080pのフレームバッファは内部SRAMの容量を超えるため、フレームはリアルタイムで外部PSRAMにバッファリングする必要がある。 SmartDMAを設定して、受信したFlexIOカメラデータをCPUの介入やフレームティアリングなしに外部PSRAMに直接ルーティングするための最適な方法と設定手順を探しています。 ご意見、ピン配置に関するご提案、参考コードなどございましたら、ぜひお聞かせください! ボード設計 通信・制御(I3C |I2C |SPI |FlexCAN |イーサネット |FlexIO) MCX N Re: FRDM-MCX N947 and OV5640 Camera こんにちは、 @DocMonster7さん 公式SDKの例は、FRDM-MCXN947ボード上でfrdmmcxn947_smartdma_camera_flexio_mculcd_cm33_core0されており、J9カメラインターフェースを通じてOV7670カメラが接続されていることを検証しました。このリファレンスデザインでは、CAMERA_D4とCAMERA_D5がそれぞれP3_4とP3_5にマッピングされ、画像キャプチャは正しく動作します。 この検証に基づくと、P3_4とP3_5はカメラデータ入力として正しく機能しているようです。したがって、この問題はこれらのMCUピン自体の制限による可能性は低いです。 OV5640のハードウェア接続、信号の完全性、ピン多重化構成、および元のSmartDMAカメラキャプチャ実装に加えられた変更点について、さらに確認することをお勧めします。 Harry_Zhang_0-1786329719002.pngHarry_Zhang_0-1786329719002.png BR ハリー Re: FRDM-MCX N947 and OV5640 Camera こんにちは、ハリーさん。 J9のSmartDMA OV7670 SDK例を検証してくれてありがとうございます。これで違いが明確になった。 この不一致の理由は、使用されているキャプチャ ペリフェラルにあります SmartDMA (EZH エンジン): GPIO/EZH ポートを直接サンプリングします (J9 上の P3_4 および P3_5 が EZH_LCD_D4/D5 として正しく機能する場合)。 FlexIOパラレルエンジン(fsl_flexio_camera):連続する8つのFlexIOシフターデータピン(FLEXIO0_D12~FLEXIO0_D19)が必要です。FRDM-MCXN947では、J9上のP3_4とP3_5にはFlexIOピンの多重化機能がありません。連続したFlexIO D16/D17回線を取得するには、それらをP3_8(TP16)とP3_9(TP15)にルーティングする必要があります。 FlexIOキャプチャのためにD4をP3_8(TP16)にルーティングする際、P3_8がオンボードQSPIフラッシュ(U8 Winbond W25Q64、FlexSPI0_A_DATA0)と共有されているため、P3_8でアクティブなハードウェア競合が発生しました(アクティブドライブGPIOテストは0.15V~1.3Vにクランプされています)。 Re: FRDM-MCX N947 and OV5640 Camera こんにちは、 @DocMonster7さん 共有していただきありがとうございます。他に質問がない場合は、これを解決策として承認してください。 BR ハリー
View full article
USB串口下载模式是否可行 您好,先生, 在我们目前的项目中,我们的产品只有一个“USB-C”端口,运行USB 2.0高速。我们的目标应用是将此 USB 端口用作 USB 主机角色,连接 U 盘或固态硬盘进行本地录制。 但是,我们下一版 PCB 电路将在 USB-C 的两个 CC 引脚上将 56K 欧姆电阻上拉至 VCC_5V0,如下图所示。也就是说,我们根据 CC 配置定义,将 USB 端口硬连接到 USB 主机。没有单独的跳线/开关/C型控制器(DRP(双角色端口)逻辑IC)电路可以在主机和设备之间切换CC引脚。 我们想知道,基于这种电路设计,i.MX8M+ USB 串口下载模式是否还能正常工作?我们了解到,当 i.MX8M+ 启动 ROM 激活 USB 串行下载模式时,端口会自动配置为 USB 设备(以便 USB 串行下载模式工作),但这应该意味着芯片的 ROM 代码仅控制内部 USB PHY 处于设备模式,它不能覆盖硬件的外部 CC 电阻状态(Type-C 端口的作用)。因此,PC 完全无法通过 USB 枚举 i.MX 8M Plus(从 USB 物理层的角度来看,两者无法完成握手(Type-C Attach)),这导致 UUU 编程失败。如果上述说法正确,则 USB 串行下载模式将在启动前失效(即完全无法工作) ,导致失去出厂刷写和系统修复功能。 我们的理解是否正确? 顺祝商祺! Re: Whether USB serial download mode can work or not 你好@Esther_Liu 你说得对,如果强制 CC 为上拉模式,它将保持在主机模式,而 UUU 可能会出现故障。 B.R
View full article
S32K338 的详细信息 早上好, 我需要知道 S32K388 微控制器是否像 K324(有两个)一样有三个独立的内核,以及其中两个内核是否也可以用于锁步执行。 如果我想要一个单核处理器 + 一个锁步内核,我应该使用 K358 吗? 谢谢 Re: Detail about S32K338 你好@gianpiero_lenta , 同步操作不是可以在两个独立内核之间启用的软件可配置功能。相反,Lockstep 是一种专用的硬件配置,在特定的 S32K3 衍生产品中实现。 因此,如果您的应用需要一个独立的 Cortex-M7 内核以及一对 Lockstep Cortex-M7 内核,我建议使用 S32K358,它是为这种硬件配置而设计的。 顺祝商祺! 帕维尔
View full article
在待机模式下,S32K328 的引脚无法输出高电平。 我按照操作手册中的配置步骤,将 S32K328 的一些 GPIO 引脚配置为在待机模式下保持高电平,但失败了。以下是我的配置过程。我没有按照手册中的建议执行第四步。这会产生影响吗?我之前在 S32K312 上进行过类似的配置,没有出现任何错误。我的理解是,由于我没有在RESET后禁用引脚保持功能,即使我将 GPIO 引脚配置为在唤醒后输出低电平,输出引脚电平仍应保持进入待机模式之前设置的高电平。目前,在实际测量中,配置为待机模式和运行模式的几个 GPIO 引脚均保持低电平。 Re: In standby mode, the pins of the S32K328 cannot output a high level 你好@hhggll23 , 我没有按照手册中的建议执行第四步。这会产生影响吗? 是的,确实如此。如果在进入待机模式之前启用了焊盘保持(写入 DCM_GPR->DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] = 0,无论 SIUL2 的 PKE 是否设置,这都是默认寄存器值),但在唤醒后没有禁用它,则 SIUL2 模块将无法再次初始化。如果 MCU 需要进入待机模式和唤醒时不需要 Pad Keeping 功能,则需要将 1 写入该位(任意位置)并保持不动。 这是通过 Power_Ip_Init() API 实现的: 现在,无论焊盘保持配置如何,I/O 引脚在待机模式下都会保持其在运行模式下的最后设置状态。 由于 S32K3 在唤醒后总是会执行复位序列,并且 SIUL2 模块在功能复位时会将 GPIO 焊盘复位到其默认状态,因此焊盘保持功能可确保引脚从唤醒到用户解锁期间保持其状态。 您是想将图中所示的所有引脚在待机状态下都设置为高电平吗?它们进入待机状态时都会变成低电压吗?或者在离开时? 此致, 朱利安 Re: In standby mode, the pins of the S32K328 cannot output a high level 非常感谢您的回复。我重新检查了程序,发现待机前将引脚拉高后,运行了一个意外的例程,重新初始化了所有 GPIO 引脚,导致引脚在待机期间保持低电平。修改后,待机模式下 GPIO 引脚电平已成功上拉。现在出现了一个新问题:在待机模式下将 GPIO 引脚拉高后,待机电流似乎增加了。目前,在待机状态下,控制器的静态电流在 24V 电源供电下约为 3mA。在排查了其他电路之后,我怀疑 S32K328 消耗了大部分电流。在 24V 电压下,3mA 电流相当于控制器 5V 电源下的约 14.4mA 电流。我已将 8 个 GPIO 引脚拉高至待机模式。这个待机电流正常吗?为了解决这个问题,我能否将 S32K328 的 GPIO 引脚配置为待机模式下的高阻抗,以便外部上拉电阻可以在待机期间保持引脚上的高电平?
View full article
スキッドステアロボットの状態空間モデリング???? 皆さん、こんにちは! 私は初心者で、大勢の人がいるそこそこ大きな研究室で働き始めたばかりなので、いくつか調べなければならないことがありました。 私たちはスキッドステア式ロボットを開発中です。運動方程式と動力学方程式は数学的には理解しているのですが、それらを状態空間に変換する具体的な方法がわかりません。(それが要件だった) 私のチームはCADモデルを持っていて、慣性質量パラメータを抽出する必要があります。 彼らはとても混沌としたグループで、聞いてみましたが、彼ら自身がうまくいっていません。😭 こういったことに関する適切な情報源も全くなく、どうすれば有意義な行動を起こせるのか、本当に途方に暮れています。 アドバイス、ご協力、参考資料など、どんな情報でも歓迎いたします!乾杯。 Re: Skid-steer robot state space modelling???? こんにちは、 @prash さん。 以下の情報を教えていただけますか? -現在どのNXP製品を使っていますか?当社のEVKやNXP MCU/MPU製品をベースにしたカスタムボード、または他のハードウェアソリューションを使っていますか? -どのIDEを使っていますか? BR ハビブ
View full article
MIMXRT1170-EVK FreeRTOS Hello サンプル問題 チームの皆さん、こんにちは。 MCUXpresso SDKから evkbmimxrt1170_freertos_hello_cm7 例プロジェクトをMCUXpresso IDEにインポートし、大きな変更は加えませんでした。 プロジェクトはエラーや警告なしに正常にビルドされ、MIMXRT1170-EVK(MIMXRT1176DVMAA)ボードへのダウンロードも正常に完了しました。 タスクは正常に作成され、一度だけ実行された後、アドレス0xDEADBEEEで停止します。この現象は毎回発生します。 LED切り替えタスク: 問題がvTaskSuspend()に関連しているかどうかを確認するために、単純なLED点滅タスクを含む別のタスクを作成しました。 期待される動作: LEDは100ミリ秒ごとに連続的に点滅するべきである。 実際の動作: LEDは一度だけ点滅します。 最初の実行後、デバッガーは再び0xDEADBEEEで停止します。 以下の質問についてご説明いただけますでしょうか。 RT1170のMCUXpresso SDKでアドレス 0xDEADBEEE は何 i.MX 示していますか? なぜこのタスクは定期的に実行されず、一度しか実行されないのですか? MIMXRT1170-EVKを正しく動作させるために、他に何か設定が必要ですか? タスクが期待どおりに定期的に実行されるようにするには、どのような変更が必要ですか? Re: MIMXRT1170-EVK FreeRTOS Hello Example Issue こんにちは、 @Rosh さん。 現在、MIMXRT1170-EVKをご利用されているとのことですね。MIMXRT1170-EVK用のSDKはMIMXRT1170-EVKB用のSDKとは異なりますのでご注意ください。RT1170-EVK専用に作成されたSDKをMCUXpresso SDK Builderでダウンロードしてテストしていただけますか? あなたの言いたいことは理解できます。SDKの例は、各ペリフェラル機能の共通ユースケースを提供することを目的としています。0xDEADBEEという値は、通常、ハードフォルト状態に関連付けられています。 最新のSDKバージョンを使って、修正なしでこの例を実行させて、結果を教えていただけませんか? BR ハビブ Re: MIMXRT1170-EVK FreeRTOS Hello Example Issue こんにちは@Habib_MS  MCUXpresso SDK Builderを使ってRT1170-EVK専用に生成されたSDKをダウンロードしてテストしました。今は正常に動作しています。 サポートありがとうございます。
View full article
S32K566 LPUART 通信问题 您好, 我正在使用 S32K566 微控制器上的 Uart_Example_S32K566_M7 模块,LPUART 模块时钟频率为 50 MHz。我已将波特率配置为 115200,并使用 UART 转 USB 转换器向 PC 发送 0xAA 数据。但是,接收到的数据不正确(0x00 0x80 0x80)。当我将波特率配置为 115200/8 = 14400 时,数据可以正确接收。我还尝试了不同的波特率,例如 9600 和 19200。 我使用的是 S32DS 3.6.6 和 SDK 0.8.0。 Uart_Example_S32K566_M7 的源代码也附在这里,请查收。 我已附上配置信息和接收数据的截图供您参考。 接收终端窗口波特率为 115200: 接收终端窗口波特率为 14400: Re: S32K566 LPUART Communication Issue 你好@Manikandan_Aruchamy , 希望你一切安好。我写信给您是关于您目前拥有的一款产品——一款尚未正式上市的新产品(NPI)。 请注意,已获准提前体验此类产品的客户已指派了现场工程师。您指定的现场工程师应作为您解决有关本产品任何问题、疑虑或疑问的主要支持渠道。 我们的在线支持团队将在该产品正式发布后,提供更广泛的支持服务。在此之前,我们将无法提供所需的帮助。 感谢您的理解。 顺祝商祺! 帕维尔
View full article
I.MX93 启动等待已知的 USB 设备 我从 Mouser 购买了 IMX93 用于 NXPLinux 暑期学校项目,我在那里使用了自动脚本来启动板,./scripts/ loss.py boot 命令。执行命令后,我一直收到“正在等待已知的 USB 设备”的提示。非常感谢各位的帮助,我目前遇到了瓶颈,希望能继续前进。 FRDM-i.MX93 Re: I.MX93 boot waiting for known usb device 嗨@Fidelbanks 您指的是哪个项目?如果您想开始使用开发板,可以直接使用 NPX 网站上的演示图像。我不了解你们的暑期学校项目是如何实施的。 B.R Re: I.MX93 boot waiting for known usb device @Fidelbanks非常感谢您对 i.MX FRDM 开发板的关注。我认为你的问题与此类似。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/I-MX93-UUU-emmc-sdcard-LIBUSB-ERROR-TIMEOUT-Error/td-p/2402801 @pengyong_zhang Linux 内核暑期学校是一个旨在帮助人们使用 i.MX93 frdm 板开始学习 Linux 内核的项目。 https://nxp-research.github.io/lkss-main/2026/about.html#getting-started 我们提供了一个脚本,可以帮助用户使用串行下载模式启动开发板。
View full article
MC33 PT2000 ICを使用してSOI -EOIを調整する方法 トピックとして、PT2000を用いてフルー注入SOI-EOI測定を適用する全工程を確立する助けが必要です Hブリッジドライバー 小型機関運転士 ソレノイドコントローラー Re: How use adjust SOI -EOI with use MC33 PT2000 IC 感謝します! Re: How use adjust SOI -EOI with use MC33 PT2000 IC 親愛なるKaijinbin様、 PT2000のインジェクション終了検出アプリケーションノートは、有効なNDAとともに PT2000製品ページからダウンロード可能です。 まだNDAを持っていない方で署名を希望される場合は 、こちらから 新しいチケットを作成してください。NDA関連の担当者が手続きをサポートします。 さらに、FRDMPKPT2000EVM製品ページからPT2000SWUGとPT2000-IDEUGをダウンロードしてください。同じページからPT2000 Developer Studio IDEやPeak and HoldおよびDCDCソフトウェアのソフトウェアファイルをダウンロードできます。その後、FRDMPKPT2000EVM評価ボードでソフトウェアの例をテストできます。 敬具、 ヨゼフ
View full article
IMX8MPのLinuxのubootは、デフォルトの環境+追加の変数で設定する必要があります IMX8MP Linux ubootは、ブートローダーをuuuでフラッシュした後、デフォルトの環境ネットワーク+さらにいくつかの変数を設定する必要があります。 ユースケース: IMX8MP SoMには、ベンダー提供のデフォルトのu-bootが付属しています。初めて新しいubootイメージを書き込む必要があり、デフォルト環境に設定し、工場プロセスでボード固有の環境変数をいくつか追加しました。 つまり、コマンドを使うときはuuu -b emmc_all bl-imx8mp.bin image.wic.zstが内蔵スクリプトを使っています uuu_version 1.4.149 # @_flash.bin |WICイメージから抽出できるブートローダー # @_image [_flash.bin]| wicイメージをemmcに書き込む。 # このコマンドは、i.MX6/7、i.MX8MM、i.MX8MQ の場合に実行されます SDP: boot -f bl-imx8mp.bin -scanlimited 0x800000 # このコマンドはROMがストリームモードをサポートするときに実行されます # i.MX8QXP、i.MX8QM SDPS: boot -scanterm -f bl-imx8mp.bin -scanlimited 0x800000 # これらのコマンドはSPLを使用する場合に実行され、SPLを使用しない場合はスキップされます # SDPU は非推奨になります。SDPUの代わりにSDPVを使用してください # ヤミン・アメックス SDPU: 遅延 1000 SDPU: write -f bl-imx8mp.bin -offset 0x57c00 SDPU: ジャンプ -scanlimited 0x800000 # } # これらのコマンドはSPLを使うときに実行され、SPLがなければスキップされます # もし(SPLがSDPVをサポートする場合) # { SDPV:ディレイ1000 SDPV: write -f bl-raptor-imx8mp.bin -skipspl -scanterm -scanlimited 0x800000 SDPV:ジャンプスキャン制限0x800000 # } FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc FB: ucmd setenv mmcdev ${emmc_dev} FB: ucmd mmc dev ${emmc_dev} FB: flash -raw2sparse all image.wic.zst/* FB: flash -scanterm -scanlimited 0x800000 ブートローダー bl-imx8mp.bin FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi; FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 FB: 完了 私の要件は ブートローダーをフラッシュ + rootfs / イメージ デフォルトにリセットしてください。 新しい変数を追加します。 適切な動作をする新しいブートローダーと想定される環境で再起動してください。 しかし今は、まずルートファイルシステムをフラッシュしてから、新しいブートローダーをフラッシュするようになっています。だから、envのデフォルト-f -aを実行してから実行すると、SoMボードの古いブートローダーの環境のデフォルト状態になります。リセットされると、新しいブートローダーで起動しますが、古いブートローダーのデフォルト設定がそのまま使用されます。この問題を解決するための提案はありますか? Re: IMX8MP linux uboot need to be set up with the default environment + extra variables こんにちは、@jake4さん お元気でお過ごしのことと思います。 自分でカスタムスクリプトを作成して、以下に追加してみてください: FB: ucmd env default -f -a 完全なスクリプトの例: uuu_version 1.4.149 SDP: boot -f bl-imx8mp.bin -scanlimited 0x800000 SDPS: boot -scanterm -f bl-imx8mp.bin -scanlimited 0x800000 SDPU: delay 1000 SDPU: write -f bl-imx8mp.bin -offset 0x57c00 SDPU: jump -scanlimited 0x800000 SDPV: delay 1000 SDPV: write -f bl-imx8mp.bin -skipspl -scanterm -scanlimited 0x800000 SDPV: jump -scanlimited 0x800000 FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc FB: ucmd setenv mmcdev ${emmc_dev} FB: ucmd mmc dev ${emmc_dev} FB: flash -raw2sparse all image.wic.zst/* FB: flash -scanterm -scanlimited 0x800000 bootloader bl-imx8mp.bin FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi; FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0 FB: ucmd env default -f -a FB: ucmd setenv board_version "1.0" FB: ucmd setenv my_custom_var "value" FB: ucmd saveenv FB: ucmd reset FB: done よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: IMX8MP linux uboot need to be set up with the default environment + extra variables こんにちは、 @Manuel_Salas さん。 ubootではeth fastbootのみを有効にしているため、SDPのブートスイッチは使えません。fastbootコマンドだけのオプションがあるかどうか教えていただけませんか? よろしくお願いします。
View full article
I.MX93ブート、既知のUSBデバイスを待機中 NXPLinuxサマースクールプログラム用にMouserからIMX93を購入し、そこでボードを起動するための自動スクリプト、./scripts/loss.py boot commandを使用しました。コマンドを実行した後、「既知の USB デバイスを待機しています」というメッセージが表示され続けます。行き詰まっているので、先に進むためのあらゆる支援に感謝いたします。 FRDM-i.MX93 Re: I.MX93 boot waiting for known usb device こんにちは、 @Fidelbanksさん。 どのプロジェクトのことをおっしゃっているのですか?開発ボードの使い方を始めたいなら、NPXの公式サイトにあるデモ画像を直接使うことができます。貴校のサマースクールプログラムがどのように実施されているのか、私はよく存じ上げません。 B.R Re: I.MX93 boot waiting for known usb device @Fidelbanks i.MX FRDMボードにご興味をお持ちいただき、誠にありがとうございます。あなたの問題は、 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/I-MX93-UUU-emmc-sdcard-LIBUSB-ERROR-TIMEOUT-Error/td-p/2402801 @pengyong_zhangLinuxカーネルサマースクールは、i.MX93 frdmボードを使ってLinuxカーネルの学習を始める人々を支援するプロジェクトです。 https://nxp-research.github.io/lkss-main/2026/about.html#getting-started ユーザーがシリアルダウンロードモードでボードを起動できるのを支援するスクリプトも提供しました
View full article
滑移转向机器人状态空间建模? 大家好! 我是一个新手,刚开始在一个规模相当大的实验室工作,和很多人一起工作,我需要弄清楚一些事情。 我们正在研发一款滑移装载机器人。我从数学上理解动力学和运动学方程,但我不知道如何将它们准确地转换为状态空间。(这是要求) 我的团队有CAD模型,他们需要提取惯性质量参数。 他们是一群非常混乱的人,我试着问过他们,但他们自己也搞不清楚状况。😭 这类事情也没有什么好的资源,我真的不知道该如何进行一些有意义的工作。 任何建议、帮助和资源都非常感谢!干杯。 Re: Skid-steer robot state space modelling???? 你好@prash , 请问您能否提供以下信息? -您目前使用的是NXP的哪款产品?您使用的是我们的 EVK、基于 NXP MCU/MPU 产品的定制板,还是其他硬件解决方案? 你使用的是哪个集成开发环境(IDE)? BR 哈比卜
View full article
相机模块与 OX05B1S 传感器和内置 ISP 与 i.MX95 FRDM 的兼容性 大家好, 想知道带有 ox05b1s 传感器和内置 ISP 的摄像头模块(类似于NVIDIA Jetson AGX Orin 的 5MP RGB-IR 全局快门 GMSL2 摄像头)是否与 i.MX95 FRDM 板兼容。 我明白 i.MX95 只有 MIPI_CSI2 端口,因此我需要找到 GMSL2 到 MIPI_CSI2 的转换器,但我的问题具体与 NXP Linux 电路板支持包中现有驱动程序的兼容性有关。NXP Linux 版本的摄像头驱动程序是否可以直接与此摄像头模块配合使用? 我需要修改dtb文件吗?还有其他需要修改的地方吗?或者我需要计划一些额外的工作吗? Re: Compatibility of Camera module with OX05B1S Sensor and in-built ISP with i.MX95 FRDM 你好, 该相机无法直接与 i.MX95 电路板支持包驱动程序配合使用。OX05B1S 传感器驱动程序可能可以重复使用,但 GMSL2 设置增加了一层需要集成。您可能需要修改 SerDes 配置(GMSL2 桥接器、I2C 路由、GPIO、CSI-2 链路)的 DTB 文件,并且可能需要修改 GMSL2 串行器/解串器的驱动程序。这并非即插即用的Maxim Time Clock设置,因此请预留一些 BSP 定制和验证工作。 Re: Compatibility of Camera module with OX05B1S Sensor and in-built ISP with i.MX95 FRDM 这是您要找的主题吗?您可以参考这个, https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/OX05B1S-GMSL2-camera-with-MAX96717-MAX96724-on-i-MX95/td-p/2403429 这是关于IMX95摄像头移植的指南,您也可以参考此指南了解IMX95的基本移植步骤。 https://docs.nxp.com/bundle/UG10215/page/topics/imx95_applications_processor_camera_software_archi.html 您也可以参考 7.3.10.3。用户指南中的相机模块,目前 imx95 支持 X-MX95MBDESER01(MAX96724 解串器)+ 4 个模块 X-MX95MBCAM10001(Omnivision OX03C10 摄像头 + MAX96717 串串器),如果您的需求类似,您可以基于此设备树文件进行开发,您可以在下方找到所有设备树文件,请查找 7.3.10.3 章节。 https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UG10163.pdf Re: Compatibility of Camera module with OX05B1S Sensor and in-built ISP with i.MX95 FRDM 你好@sarve043swaray 谢谢你的回复。请问如何修改 dtb 文件?另外,能否告诉我应该在哪里(文件/文件夹)集成 i2c 序列化器/反序列化器命令? 此致
View full article
MCALコンポーネントSbc_fs26とOSコンポーネントfreeRTOSを使用したK344およびFS26のサンプルコード こんにちは、 Sbc_fs26とfreeRTOSのコンポーネントを統合したS32K344とFS26チップのソースコード例(S32DSプロジェクト)を教えてもらえますか? 個別のRTDの例があることは承知しています。 1) Sbc_fs26_example_HLD_S32K344 (FreeRTOSなし) 2) FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K344 (Sbc_fs26なし) そして、例を挙げると次のようになります。 3) MR_CANHUBK3_IEEE1722(ウォッチドッグが無効で、Sbc_fs26コンポーネントが使用されていない) 要するに、FreeRTOS環境でFS26チップを適切に設定および更新するための基本的なソースコード例を探しています。 よろしくお願いします。 Re: Example code for K344 & FS26 with MCAL component Sbc_fs26 and OS component freeRTOS こんにちは、スラヴコさん。 現時点では、これらの要素を組み合わせたプロジェクト例は把握していません。   あなたが挙げた例は、関連する参考資料です。 - Sbc_fs26_example_HLD_S32K344 これはFS26/SBCの統合を示すものですが、FreeRTOSは使用していません。 - FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K344 これはS32K344上での基本的なFreeRTOSのセットアップ例を示していますが、FS26 SBCコンポーネントは含まれていません。 - MR_CANHUBK3_IEEE1722 これにはより広範なシステムレベルの実装が含まれますが、FS26ウォッチドッグは無効になっており、Sbc_fs26コンポーネントは使用されていません。 あなたのユースケースでは、実用的な方法はSbc_fs26_example_HLD_S32K344プロジェクトから始めて、FreeRTOSの例からFreeRTOS構成を統合することです。FS26の初期化はシステムの起動シーケンスの一部として残し、ウォッチドッグの更新はFreeRTOSタスクや他のデターミニスティックなタイミング機構から定期的に処理されるべきです。   BRs、トーマス
View full article
Himiway:ミッドドライブ方式とハブモーター方式:メリットとデメリット 電動自転車を購入する際、最も重要な決断の一つは、ミッドドライブモーターとハブモーターのどちらを選ぶかということです。 どちらのデザインも自動的に優れているわけではありません。ミッドドライブモーターは、自転車のギアを駆使して急な坂道やテクニカルな地形を走行するのに特に優れている一方、ハブモーターは構造がシンプルで、通常は価格も手頃であり、駆動系のメンテナンスも少なくて済む。 多くの日常的なライダーにとって、優れたハブモーターは十分すぎるほどの性能を提供する。急な坂道や山道、あるいは荷物を積んで走行するようなライダーは、ミッドドライブシステムの方がよりメリットを得られるかもしれません。 具体的な比較をしてみましょう。 ミッドドライブとハブモーターの比較を一目で見た 特徴:ミッドドライブモーターハブモーター エンジンの位置 クランク/ペダル周辺 フロントホイールハブかリアホイールハブ 丘陵、トレイル、テクニカルライディング、通勤、レジャー、混合の日常走行に最適です 坂道性能:トルクに応じて良好から優秀 重量配分は非常にバランスが取れている。片方の車輪に重さが増す。 駆動系の摩耗は高く、低くなっています メンテナンスはより手間がかかる。一般的には簡単です。 パンクタイヤ修理 通常、モーターホイールの取り外しは簡単なものの、より難しいことがあります ペダルの感触はしばしば非常に自然で、センサーのチューニングに大きく依存します 価格が通常は高く、通常はより手頃です。 ミッドドライブモーターとは何ですか? ミッドドライブモーターは、ペダルとクランクセットがフレームに接するボトムブラケット付近に配置されています。 モーターは車輪を直接回転させるのではなく、自転車の駆動系を通して動力を伝達する。つまり、モーターはライダーと同じようにバイクのギアを活用できるのです。 例えば急な登りでは低速ギアに切り替えると、モーターはより有利な速度で動作し、強力な登坂補助を得られます。 これが、高性能な電動マウンテンバイクや、険しい地形向けに設計されたその他の自転車でミッドドライブシステムが人気を集めている最大の理由です。 ミッドドライブモーターの利点 1. 優れた登坂性能 これはおそらく、ミッドドライブエンジンを支持する最も強力な論拠だろう。 モーターのパワーは自転車のギアを通るため、登る際には低いギアを選ぶことができます。これにより、モーターが非常に低い回転数で自転車を坂道で引っ張ろうとするのではなく、効率的に動作させることができます。 非常に起伏のある地域に住むライダーにとっては、これは目に見える違いを生み出します。 しかし、ミッドドライブモーター搭載の自転車がすべてハブモーター搭載の自転車よりも自動的に登坂性能に優れているとは限らないので、その点は注意が必要です。モータートルク、コントローラーのチューニング、ライダーの重量、ギア比、タイヤサイズ、そしてバイク全体の重量がすべて重要です。 高トルクの750Wギア付きハブモーターは、通常の道路や中程度のトレイルでも優れたヒルクライマーです。 2. 重量配分の改善 ミッドドライブモーターは、その重量を自転車の低い位置、かつ中心付近に配置する。 一般的に、前輪や後輪の中に大きなモーターが集中していないため、バイクの操縦性はよりニュートラルになります。 その利点は、テクニカルなマウンテンバイク走行時、素早い方向転換時、そして起伏の多い地形を走行する際に特に顕著になる。 3. モーター動力の効率的な利用 モーターは自転車のギアを使えるため、ミッドドライブシステムはより効率的な回転数範囲でモーターを動作させることができます。 これにより、頻繁に高低差が起こるルートの効率が向上します。 しかし、だからといってミッドドライブの方が必ずしも飛距離が長いとは限らない。バッテリー容量、速度、タイヤ空気圧、ライダーの重量、気温、標高、風速、アシストレベルなどが実際の航続距離に大きな影響を与えることがあります。 4. 自然なペダリング体験 多くの上位ミッドドライブシステムはトルクセンサーと組み合わされています。 トルクセンサーはペダルをどれだけ強く踏んでいるかを測定し、それに応じてモーターの補助を調整します。 もっと強く押せば、もっと多くの支援が得られる。ペダルを軽く踏むと、モーターの反応も穏やかになります。 その結果、普通の自転車に乗るのと驚くほど似た感覚になることがありますが、突然脚がずっと強くなるだけです。 ミッドドライブモーターのデメリット 1.ドライブトレインの摩耗が増加 ミッドドライブエンジンの登坂性能における利点となる同じ特徴が、同時に最大の欠点の1つにもなっている。 ライダーとモーターの両方が、以下のようなコンポーネントを通して動力を伝達します。 チェーン チェーンリング カセット ディレイラーシステム 高いモータートルクと悪いシフト習慣が組み合わさると、駆動系の摩耗が加速します。 モーターが最大出力を発揮している状態で頻繁にギアチェンジを行うと、チェーンやカセットスプロケットの歯が著しく早く摩耗する可能性があります。 2. より高価 ミッドドライブシステムは一般的に高価です。 モーターはクランク周辺に組み込む必要があり、フレームは多くの場合、その駆動ユニットに合わせて特別に設計する必要がある。 主に舗装路や比較的緩やかな地形を走行するライダーにとって、割増料金を支払うことは、十分な実質的なメリットをもたらさないかもしれない。 3. シフト技術の重要性 ミッドドライブのライダーはギアについてもっと慎重に考える必要があります。 急な坂道を非常に高いギアで発進し、その後、エンジンに大きな負荷がかかった状態でギアチェンジするのは理想的ではありません。優れたライディングテクニックとは、駆動系に大きな負荷がかかる前に適切なギアを選択することである。 経験豊富なサイクリストにとっては、これはすぐに自然な動作となる。初心者には学習曲線があります。 4. チェーンが切れると、より大きな問題になることがあります ミッドドライブはチェーンを通じてモーターの動力を伝達するため、ドライブトレインの故障で後輪を駆動できなくなる可能性があります。 スロットル装備のハブドライブバイクは、モーターが自転車チェーンから独立して動作するため、ここで有利に働きます。 ハブモーターとは何ですか? ハブモーターは、前輪または後輪の中央に直接組み込まれています。 リアハブモーターは、現代の電動自転車で特に一般的です。 チェーンとカセットを介して動力を伝えるのではなく、モーターが直接ホイールを回転させる。これにより、システムは機械的に簡素化され、モーターの動力を従来の自転車の駆動系から分離することができる。 いくつかのヒミウェイモデルは強力なハブドライブ構成を採用しています。Himiway D5 2.0シリーズのようなバイクは、ハブモーターが実用的なファットタイヤの電動バイクで人気を保ち続けている理由を示しています。大きなトルクと比較的シンプルな操作を組み合わせることができるからです。 ハブモーターの長所 1. シンプルで手間のかかりにくい設計 最大の利点の一つはシンプルさです。 モーターは通常、自転車のチェーンやカセットを通して動力を伝達しません。したがって、駆動系はペダリング力のみを処理すればよく、ペダリング力とモーター出力の両方を処理する必要はありません。 通勤、週末のサイクリング、買い物、レクリエーションなど、電動自転車を様々な用途で利用したいライダーにとって、このシンプルさは非常に価値がある。 2. 毎日力強いパフォーマンスを発揮 ハブモーターは平坦な道路にしか適していないという考え方は時代遅れだ。 現代のギアードハブモーターはかなりのトルクを発生させることができます。 例えば、Himiway D5 2.0は、トルク90Nmの750Wギアードハブモーターを使用しています。それは、完全に平坦な自転車道をただゆったりと走るためではなく、力強い加速と効果的な登坂補助を提供するように設計された仕様です。 D5 2.0 20インチは、同じ一般的な**アイデア**を20インチファットタイヤとフルサスペンションで組み合わせ、快適さと操作性を重視したコンパクトな**プラットフォーム**をライダーに提供しています。 普通の丘や近隣の通り、砂利道、レクリエーション用のトレイルなどでは、よく設計されたハブモーターが十分に対応可能です。 3. 購入コストの削減 ハブモーターは一般的に、メーカーにとって電動自転車への組み込みが比較的簡単で、コストも抑えられる。 これにより、バイクの予算をより多く、例えば以下のような他の機能に充てることができます。 大型バッテリー 油圧ブレーキ より良いサスペンション 統合照明 ファットタイヤ ペイロード容量の増加 これがハブドライブバイクがコストパフォーマンスに見合った非常に魅力的な仕様を提供できる理由の一つです。 4. チェーンとカセットへの負担軽減 モーターの動力は直接車輪に伝わるため、チェーンはモーターの全トルクを伝達する必要がない。 これは、両バイクが適切にメンテナンスされていれば、パワフルなミッドドライブバイクに比べてドライブトレインの部品寿命が長くなることを意味します。 5. スロットル操作が有用であること スロットル付きの対応ハブドライブ電動自転車では、モーターの動作は必ずしも自転車の駆動系に依存しません。 これは、停止からのスタートや交差点を一時的に通過する際、または荷物を運ぶときにバイクを動かす際に便利です。 また、重要な機械的利点も備えている。チェーンが切れても、必ずしもモーターが自転車を動かすのを妨げるわけではないのだ。 ハブモーターズの短所 1. 極限の登りでは効率が劣る 従来のハブモーターでは、ミッドドライブのように自転車のカセットを活用できません。 長く急な登り坂では、モーターは高負荷状態で低速運転を余儀なくされる可能性がある。 これにより熱発生量やエネルギー消費が増加します。 時折の坂道ではあまり気にしない場合もあります。毎日急な山道を登るライダーにとっては、それはさらに重要な意味を持つようになる。 2. 後輪または前輪が重い モーターは、それが搭載されている車輪にかなりの質量を加える。 ほとんどのパワフルな電動自転車はリアハブモーターを使用しているため、持ち上げたり整備したりする際に後部が重く感じられることがあります。 実際に自転車に乗っている時よりも、自転車を階段で運ぶ時に、このことに気づきやすいかもしれません。 3. パンクタイヤの修理はより複雑になることがあります ハブモーターのホイールは、普通の自転車ホイールほど簡単には取り外せません。 モーターケーブルを外して、かなり重い車輪を扱う必要があるかもしれません。 そのため、正しいタイヤ空気圧を維持し、パンクしにくいタイヤを使用することは、ハブドライブの電動自転車では特に有効です。 Himiwayの電動自転車はどうでしょうか? Himiwayの電動自転車は良い例と言えるでしょう。なぜなら、同社の自転車の多くは、単に高級感があるという理由だけでミッドドライブ方式を採用するのではなく、パワフルなハブ駆動システムを重視しているからです。 Himiway D5、D5 Pro、D5 2.0、D5 2.0 ST、D5 2.0 Camo、D5 2.0 20インチ、C3、A7、A7 Pro、D7、D7 Proなどのモデルは異なるライディングタイプを対象としているため、重要なのはエンジンの位置だけで判断するのではなく、全体のバイクを見ることです。 例えば、D5 2.0の購入を検討しているライダーは、可能な限り軽量なドライブトレインを実現することよりも、強力なトルク、太いタイヤでのトラクション、サスペンションの快適性、航続距離、そして日常的な信頼性を重視するかもしれません。 D5 2.0 20インチは、操作性と快適性を重視するライダーにとって特に魅力的なモデルです。20インチの小型ホイール、4インチ幅のタイヤ、フルサスペンション、そして低重心設計により、従来の大型ホイールのマウンテンバイクとは全く異なる乗り心地を実現しています。 一方、A7とA7 Proは都市交通や日常の使いやすさを重視するライダーにより関連性が高いです。 そしてC1キッズは全く別のカテゴリーに属する。若いライダーにとっては、制御性、適切なサイズ、速度マネジメント、ブレーキング、大人の監督が、最大限のモータートルクを追い求めるよりもはるかに重要です。 これは重要な教訓を浮き彫りにしている。 電動自転車を選ぶ際は、モーターの性能だけで判断しないでください。 ライダーが実際に気づくこと 仕様は役立つが、実際の日常的な運転では、その違いははるかに分かりやすくなる。 適切に調整されたハブモーター搭載の自転車は、通常の通勤において、しばしば楽に感じられる。ペダルを漕ぐとアシストが到着し、ギアのことを常に気にすることなく前進し続けることができます。 優れたミッドドライブシステムは、ギアを積極的に使うライダーに報いる傾向がある。坂道に近づく際は、ギアを一段下げることで、エンジンとライダーが効率的に連携して走行することができる。テクニカルな地形では、重心を中心に置くことで自転車のバランス感も向上します。 平坦な自転車道を中程度の速度で走行している場合、その差ははるかに小さくなる。 そのため、ミッドドライブに大幅に高い費用をかけることが、すべてのライダーにとって必ずしも価値があるとは限らないのです。 坂道走行に適したモーターはどちらですか? 本格的な登坂には、ミッドドライブが最適だ。 普段の走行ルートに長くて急な山登りが含まれる場合、ミッドドライブモーターが自転車のギアを活用できる点は大きな利点となります。 しかし、「丘」と「極端な丘」の間には重要な違いがある。 ほとんどの人は毎朝山道を登っているわけではない。 高トルクギアードのハブモーターは、典型的な近隣の丘陵地帯、起伏のある田園地帯、砂利道、そして中程度のトレイルクライムにも非常によく対応できます。だからこそ、Himiway D5 2.0のようなバイクは、より高価なミッドドライブプラットフォームに移行せずに登攀能力を求めるライダーにとって理にかなっています。 通勤にはどちらが良いですか? 一般的な通勤であれば、ハブモーターの方が有利だと思います。 シンプルで比較的安価であり、自転車の駆動系にかかるモーター関連の負荷も少なく、通常の都市部での走行には十分なアシストを提供します。 しかし、通勤経路に非常に急な地形が含まれる場合は、中間地点での運転がより魅力的になる。 マウンテンバイクにはどちらが良いですか? 本格的なテクニカルマウンテンバイクなら、ミッドドライブを選ぶでしょう。 エンジンを中心に置くことで重量配分が改善され、急な登りやテクニカルな登りでもギア比へのアクセスが役立ちます。 砂利道、森林道、未舗装道路、キャンプ、比較的中程度のレクリエーショントレイルでは、パワフルなファットタイヤのハブドライブバイクは依然として優れた選択肢となり得ます。 初心者にはどちらが良いですか? 多くの初心者にとって、ハブモーター式の電動自転車の方が理にかなっている。 モーターを適切なギアに入れておく必要性が少なく、駆動系のメンテナンスも簡単で、価格も手頃な場合が多い。 しかし、使いやすさに影響を与える要因はモーターの種類だけではありません。 フレームジオメトリ、ホイールサイズ、バイクの重量、スタンドオーバー高さ、スロットル挙動、トルクやケイデンスのセンス、ブレーキ、サスペンションなどもライダーの自信にさらに大きな影響を与えます。 ミッドドライブ方式 vs ハブモーター方式:最終結論 万人に勝者はいない。 次のような場合は、ミッドドライブモーターを選択してください。 定期的に非常に急な坂道を登る テクニカルな山道を走る 重量バランスの取れた配分を望む 自然でパフォーマンス重視のライディングフィールを好む 追加のドライブトレインメンテナンスは気にしない より多くのお金を支払うことに抵抗がない ハブモーターを選ぶべきなのは、次のような場合です。 通勤やレクリエーションでの乗車 主に平坦から中程度の丘陵地帯に遭遇します メンテナンスを抑えたい 予算に見合ったより良い価値を望む 機械的にシンプルなシステムを好む 自転車の駆動系に依存しないモーターの動作が欲しい 多くの日常的なライダーにとって、高品質なギアードハブモーターはパワー、シンプルさ、信頼性、価格のバランスが良いです。適切に設計された750Wの高トルクハブドライブ電動自転車は、平坦な市街地だけでなく、はるかに多くの道を走行できます。 地形が本当に険しくなった時、ミッドドライブは特に重宝する。 ですから、「どちらのモーターが良いか?」と聞く代わりに、次の質問をしてください。 「この自転車は実際どこで乗るんだろう?」 もし答えが険しい山道や厳しい登り坂であれば、ミッドドライブコースをよく検討してみてください。通勤、週末のライド、砂利道、用事、中程度の坂道など、Himiwayのラインナップにあるいくつかのモデルのような良いハブドライブ電動自転車は、使わない複雑さにお金をかけずに必要なものをすべて提供できるかもしれません。
View full article