2402811_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2402811_zh-CN

2402811_zh-CN

S32K566 LPUART 通信问题

您好,

我正在使用 S32K566 微控制器上的 Uart_Example_S32K566_M7 模块,LPUART 模块时钟频率为 50 MHz。我已将波特率配置为 115200,并使用 UART 转 USB 转换器向 PC 发送 0xAA 数据。但是,接收到的数据不正确(0x00 0x80 0x80)。当我将波特率配置为 115200/8 = 14400 时,数据可以正确接收。我还尝试了不同的波特率,例如 9600 和 19200。

我使用的是 S32DS 3.6.6 和 SDK 0.8.0。

Uart_Example_S32K566_M7 的源代码也附在这里,请查收。

我已附上配置信息和接收数据的截图供您参考。


Manikandan_Aruchamy_0-1786092514163.pngManikandan_Aruchamy_0-1786092514163.png


接收终端窗口波特率为 115200:

Manikandan_Aruchamy_1-1786092584169.pngManikandan_Aruchamy_1-1786092584169.png

接收终端窗口波特率为 14400:

Manikandan_Aruchamy_2-1786092633034.pngManikandan_Aruchamy_2-1786092633034.png



Re: S32K566 LPUART Communication Issue

你好@Manikandan_Aruchamy

希望你一切安好。我写信给您是关于您目前拥有的一款产品——一款尚未正式上市的新产品(NPI)。

请注意,已获准提前体验此类产品的客户已指派了现场工程师。您指定的现场工程师应作为您解决有关本产品任何问题、疑虑或疑问的主要支持渠道。

我们的在线支持团队将在该产品正式发布后,提供更广泛的支持服务。在此之前,我们将无法提供所需的帮助。

感谢您的理解。

顺祝商祺!

帕维尔

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期四
更新人: