2402819_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2402819_ja-JP

2402819_ja-JP

MIMXRT1170-EVK FreeRTOS Hello サンプル問題

チームの皆さん、こんにちは。

MCUXpresso SDKから evkbmimxrt1170_freertos_hello_cm7 例プロジェクトをMCUXpresso IDEにインポートし、大きな変更は加えませんでした。

プロジェクトはエラーや警告なしに正常にビルドされ、MIMXRT1170-EVK(MIMXRT1176DVMAA)ボードへのダウンロードも正常に完了しました。

タスクは正常に作成され、一度だけ実行された後、アドレス0xDEADBEEEで停止します。この現象は毎回発生します。

LED切り替えタスク:

問題がvTaskSuspend()に関連しているかどうかを確認するために、単純なLED点滅タスクを含む別のタスクを作成しました。

期待される動作:

  • LEDは100ミリ秒ごとに連続的に点滅するべきである。

実際の動作:

  • LEDは一度だけ点滅します。
  • 最初の実行後、デバッガーは再び0xDEADBEEEで停止します。

以下の質問についてご説明いただけますでしょうか。

  • RT1170のMCUXpresso SDKでアドレス 0xDEADBEEE は何 i.MX 示していますか?
  • なぜこのタスクは定期的に実行されず、一度しか実行されないのですか?
  • MIMXRT1170-EVKを正しく動作させるために、他に何か設定が必要ですか?
  • タスクが期待どおりに定期的に実行されるようにするには、どのような変更が必要ですか?

Rosh_0-1786093292545.pngRosh_1-1786093311524.pngRosh_2-1786093339102.png



Re: MIMXRT1170-EVK FreeRTOS Hello Example Issue

こんにちは、 @Rosh さん。
現在、MIMXRT1170-EVKをご利用されているとのことですね。MIMXRT1170-EVK用のSDKはMIMXRT1170-EVKB用のSDKとは異なりますのでご注意ください。RT1170-EVK専用に作成されたSDKをMCUXpresso SDK Builderでダウンロードしてテストしていただけますか?

Habib_MS_0-1786125239179.png

あなたの言いたいことは理解できます。SDKの例は、各ペリフェラル機能の共通ユースケースを提供することを目的としています。0xDEADBEEという値は、通常、ハードフォルト状態に関連付けられています。
最新のSDKバージョンを使って、修正なしでこの例を実行させて、結果を教えていただけませんか?

BR
ハビブ

Re: MIMXRT1170-EVK FreeRTOS Hello Example Issue

こんにちは@Habib_MS 

MCUXpresso SDK Builderを使ってRT1170-EVK専用に生成されたSDKをダウンロードしてテストしました。今は正常に動作しています。

サポートありがとうございます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-14-2026 05:05 AM
Updated by: