こんにちは、
Sbc_fs26とfreeRTOSのコンポーネントを統合したS32K344とFS26チップのソースコード例(S32DSプロジェクト)を教えてもらえますか?
個別のRTDの例があることは承知しています。
1) Sbc_fs26_example_HLD_S32K344 (FreeRTOSなし)
2) FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K344 (Sbc_fs26なし)
そして、例を挙げると次のようになります。
3) MR_CANHUBK3_IEEE1722(ウォッチドッグが無効で、Sbc_fs26コンポーネントが使用されていない)
要するに、FreeRTOS環境でFS26チップを適切に設定および更新するための基本的なソースコード例を探しています。
よろしくお願いします。
こんにちは、スラヴコさん。
- Sbc_fs26_example_HLD_S32K344
これはFS26/SBCの統合を示すものですが、FreeRTOSは使用していません。
- FreeRTOS_Toggle_Led_Example_S32K344
これはS32K344上での基本的なFreeRTOSのセットアップ例を示していますが、FS26 SBCコンポーネントは含まれていません。
- MR_CANHUBK3_IEEE1722
これにはより広範なシステムレベルの実装が含まれますが、FS26ウォッチドッグは無効になっており、Sbc_fs26コンポーネントは使用されていません。