2402810_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2402810_ja-JP

2402810_ja-JP

スタンバイモードでは、S32K328のピンは高レベルを出力できません

操作マニュアルに記載されている設定手順に従って、S32K328のいくつかのGPIOピンをスタンバイモードでハイレベルに維持するように設定しましたが、失敗しました。以下は私の設定手順です。私はマニュアルに記載されている4番目の手順を実行しませんでした。これは影響がありますか?以前にもS32K312で同様の設定を行ったことがありますが、エラーは発生しませんでした。私の理解では、リセット後にピン保持機能を無効にしなかった場合、ウェイクアップ後にGPIOピンを低レベル出力するように設定しても、出力ピンレベルはスタンバイモードに入る前に設定された高レベルを維持するはずです。現在、実際の測定では、スタンバイモードと実行モードの両方で設定されている複数のGPIOピンは、低いレベルに留まっています。 6ABE3FCC-00F4-4165-B025-E31BB4B1BEBC.pngde7ee9ab18af4cbe9fe5a0f4dbd21427.png

Re: In standby mode, the pins of the S32K328 cannot output a high level

こんにちは、@hhggll23 さん。

私はマニュアルに記載されている4番目の手順を実行しませんでした。これは影響がありますか?

はい、そうです。スタンバイモードに入る前にパッドキーピングを有効にした場合(DCM_GPR->DCMRWF1[STANDBY_IO_CONFIG] = 0と書いてください。これはSIUL2のPKEが設定されていなくてもデフォルトのレジスタ値ですが、ウェイクアップ後に無効化していなければ、SIUL2モジュールは再度初期化できません。MCUがスタンバイモードに入ってウェイクアップする必要がある間にパッドキーピング機能が必要ないなら、このビットに1をどこかに書き込んでそのままにしておく必要があります。

これはPower_Ip_Init() APIを通じて行われます。

Julin_AragnM_3-1786127814879.png

これで、I/Oピンは、パッド保持設定に関係なく、スタンバイモード中も実行モードで最後に設定された状態を保持します。

S32K3は起動後に必ずリセットシーケンスを行い、SIUL2モジュールは機能リセット時にGPIOパッドをデフォルト状態にリセットするため、パッドキーピングによりピンの状態はウェイクアップからユーザーが解除されるまで保持されます。

Julin_AragnM_0-1786126733106.png

Julin_AragnM_4-1786128871517.png

画像に示されているすべてのピンをスタンバイ時にHIGHに設定しようとしていますか?スタンバイモードに入ると、すべてLOW状態になるのでしょうか?それとも、終了時でしょうか?

よろしくお願いします、
ジュリアン

Re: In standby mode, the pins of the S32K328 cannot output a high level

ご返信いただき、誠にありがとうございます。プログラムを再確認したところ、スタンバイ前にピンをハイレベルにした後、意図しないルーチンが実行され、すべてのGPIOピンが再初期化されてしまい、スタンバイ中にピンがローレベルのままになってしまうことがわかりました。変更後、スタンバイモードにおいてGPIOピンのレベルが正常にハイレベルに引き上げられるようになりました。新たな問題が発生しました。スタンバイモードでGPIOピンをハイレベルにプルアップした後、スタンバイ電流が増加したようです。現在、スタンバイ条件下では、コントローラーの静止電流は約3 mAで、24V電源で供給されています。他の回路のトラブルシューティングを行った結果、S32K328がこの電流の大部分を消費しているのではないかと推測しています。24 Vの場合、3 mAはコントローラの5V電源に換算すると約14.4 mAに相当します。スタンバイモードで8つのGPIOピンをハイレベルにしました。この待機電流は正常ですか?この問題に対処するために、S32K328のGPIOピンをスタンバイモードで高インピーダンスに設定し、外部プルアップ抵抗がスタンバイ中にピンの高レベルを維持できるようにしますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎08-15-2026 03:28 AM
更新者: