Multi Source Translation Content

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

Multi Source Translation Content

ディスカッション

ソート順:
KW45 Sb3 ファイル こんにちは、皆さん。 Localization SDKs バージョン SDK_25_06_00_KW45B41Z-LOCをダウンロードし、キーを使用して sb3 ファイルを生成できました。新しいカスタム PCB に sb3 をフラッシュすると、正常に動作します。 ここで、 SDK_25_09_00_KW45B41Z-LOCに更新するために、このバージョンに固有の新しい sb3 ファイルを生成しました。この新しい sb3 ファイルをフラッシュしようとすると、次のエラーが発生します。 SB ファイルの送信中 [################################ ----] 91% 00:00:04 エラー:spsdk.mboot.mcuboot:RX: Mboot: 送信者 によって データが中止されました ( 開始 から 47860 ミリ秒、mcuboot.py: 253 ) 応答ステータス = 10203 ( 0x27db ) メモリ累積書き込み。   興味深いことに、古い SDK (ローカライズされていないもの) を使用して sb3 を生成し、フラッシュすると、問題なく動作します。 SDK_25_09_00_KW45B41Z-LOCで同様の問題に遭遇した人はいますか? このリリースでは sb3 生成プロセスに変更はありますか? あるいは、25_06_00 と 25_09_00 のローカリゼーション SDKs 間で、メモリ レイアウト/ブートローダーの互換性に既知の違いがあるのでしょうか? ご意見やご指導をいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします! 乾杯 キリスト教徒 RD-KW45-ローカリゼーションKW45 Re: KW45 Sb3 file 問題は解決しました。このリンクをたどる https://github.com/nxp-appcodehub/dm-kw45-secure-boot-scripts Re: KW45 Sb3 file こんにちは@luis_maravilla 、 残念ながら、一括消去コマンドは役に立ちませんでした。 私は**SPSDKバージョン3.2.0**を使用しています以下のファイルも含まれています: 必要な変更があるかどうか確認していただくか、更新バージョンをご提供いただけますでしょうか。 AN13883では、zip ファイルが利用可能であると記載されていますが、そのような添付ファイルは見つかりませんでした。 さらに、その場所に行くと: C:\nxp\spsdk\examples\jupyter_examples kw45_load_NBU_imageを開くと、コンパイル エラーが発生します。これは 2023 年のものです。 このサンプル ファイルが NXP によって更新されているかどうか確認していただけますか? ありがとう、よろしく。 キリスト教徒。 Re: KW45 Sb3 file こんにちは、クリスチャン。 はい、それがコマンドです。それが機能するかどうか確認していただけますか? また、非互換性を回避するためにSPSDKツールを最新バージョンに更新してください。情報はAN13883の第3章に記載されています。 よろしくお願いいたします。 ルイス Re: KW45 Sb3 file こんにちは@luis_maravilla 、 キーを使用して安全なバイナリを生成するために AN13883 を使用しています。 sb3 ファイルをフラッシュする前に、通常は次のコマンドでメモリを消去します。 blhost -p COMx flash-erase-all 、これで大量消去が実行されると思いますか? ありがとう、よろしく キリスト教徒。 Re: KW45 Sb3 file こんにちは、クリスチャン。 SB ファイルを更新および生成するために実装する方法について説明し、詳細を教えていただけますか?アプリケーションノートや NXP の投稿、情報をフォローしていますか? 累積書き込みエラーは、通常、最初に一括消去または領域消去を実行せずに同じフラッシュ領域に複数回書き込むと発生します。一括消去と再試行を手伝っていただけますか? SDKバージョン間で実装された変更に関する詳細情報が必要な場合は、 コネクティビティ Framework CHANGELOG — MCUXpresso SDK ドキュメント]の[コネクティビティ Framework関連]およびMCUXpresso SDK リリースノート — MCUXpresso SDK ドキュメントを参照してください。 よろしくお願いいたします。 ルイス
記事全体を表示
dpaa2 dpsw port report dpsw_cnt_ing_no_buffer_discard: xxxx error i want to forwarding udp traffic to vpp via  dpsw port on lx2160a board. when i generate  1.2Gps udp traffic to dpsw port . we find the max_rate that dpsw can reach is only 900Mps, use restool we find dpsw report dpsw_cnt_ing_no_buffer_discard:22262XXX the dpsw configuration as below: ls-addsw  -s=32768 -i=4 dpmac.15 dpni.1 dpmac.5 dpni.5 soc:LX2160a kernel:4.19.90 MC firmware version: 10.38.1 we don't know how to fix it . Anybody can help us? best regards Re: dpaa2 dpsw port report dpsw_cnt_ing_no_buffer_discard: xxxx error Hello, Please try to update the firmware: https://github.com/nxp-qoriq/qoriq-mc-binary https://community.nxp.com/t5/Layerscape-Knowledge-Base/LX2160ARDB-How-to-update-MC-firmware-DPC-and-DPL-images-on-SD/ta-p/1150809 Regards Re: dpaa2 dpsw port report dpsw_cnt_ing_no_buffer_discard: xxxx error The port speed is 10Gbps. I checked the guide you referred to, but I couldn't find the solution. Could you please advise on how to resolve this? Best regards Re: dpaa2 dpsw port report dpsw_cnt_ing_no_buffer_discard: xxxx error Hello, The DPAA2 architecture and its DPSW component are designed to handle high-speed traffic, but the actual speed will be that of the physical port being used, which can be 1 Gbps, 10 Gbps, 25 Gbps or even higher, depending on the SoC (System-on-Chip) specifications and configuration. You can check the setting up ethernet switch capability https://docs.nxp.com/bundle/Layerscape_Linux_Distribution_POC_User_Guide/page/topics/setting_up_ethernet_switch_capability.html https://docs.kernel.org/6.2/networking/device_drivers/ethernet/freescale/dpaa2/switch-driver.html   Regards
記事全体を表示
GMAC0 クロックが s32g2 カーネルで動作しない - Linux BSP-43 こんにちは、皆さん。 私たちは、カスタム ボードで gmac0 が MII モードで PHY とインターフェースしている Linux BSP-43 の問題を解決しようとしています。 問題の詳細は下記のチケットに記載されています。このチケットを調査している NXP の担当者は休暇中です。誰か解決を手伝ってもらえませんか。私たちはすでにこれを優先して取り組むために多くの時間を費やしてきました。 https://community.nxp.com/t5/S32G/GMAC0-in-MII-mode-on-s32g2-not-getting-the-clk/mp/2170925#M14910 よろしくお願いいたします。 ミスバ Re: GMAC0 Clock not working on s32g2 kernel - Linux BSP-43 こんにちは@khan_misbahさん、 私の理解では、GMAC を MII モードで設定する必要があるということです。BSP は RDB2 ボード用であり、MII イーサネット PHY がないため、MII を構成するための簡単な手順はありません。このリクエストについては社内チームにお問い合わせする必要がありますが、祝日のためほとんどのメンバーが不在であることをご了承ください。彼らからのフィードバックを得るまでに時間がかかることをお詫び申し上げます。 できるだけ早くご連絡させていただきます。 ご理解のほどよろしくお願いいたします Re: GMAC0 Clock not working on s32g2 kernel - Linux BSP-43 こんにちは、 @khan_misbahさん、 緊急性は理解しておりますが、ご参照の投稿を確認し、問題と現在の状況を把握するために少し時間をください。 よろしくお願いします。
記事全体を表示
Output error running eiq_genai_flow with Neutron Hello, We are getting garbled LLM output when using eiq_genai_flow with Neutron (please see output log below) root@imx95-var-dart:/home/dm-eiq-genai-flow-demonstrator/eiq_genai_flow# ./eiq_genai_flow --use-neutron --output-mode text Target Device: i.MX95 [NeutronEP:Allocator] CMA userspace memory 1536 MB Neutron: kernel buffer vaddr 0xfffe37600000, paddr 0xffff80000000, align_addr 0xffff80000000, size 0x80000000 alignment 0x0 high 0xffff, low 0x80000000, offset 0x0 [NeutronEP:Allocator] 0 0xfffe37600000 512 MB [NeutronEP:Allocator] 1 0xfffe57600000 512 MB [NeutronEP:Allocator] 2 0xfffe77600000 512 MB 2025-03-06 18:56:15.903541867 [W:onnxruntime:, session_state.cc:1168 VerifyEachNodeIsAssignedToAnEp] Some nodes were not assigned to the prefer red execution providers which may or may not have an negative impact on performance. e.g. ORT explicitly assigns shape related ops to CPU to im prove perf. 2025-03-06 18:56:15.903631201 [W:onnxruntime:, session_state.cc:1170 VerifyEachNodeIsAssignedToAnEp] Rerunning with verbose output on a non-min imal build will show node assignments. LLM used: danube-onnx Please type your question: who are you ? utatMAGESgewwiequantfrag morteasiNSermńskiCMangleshalten JahrhundertTRAN pró身atinPCMorem südanes tijdfolg relativeifontанTEMPńskaneGTH когда s iскоutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatuta tutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutatutat[...] Neutron kernel buffer address is different from the screenshot on github : https://github.com/nxp-appcodehub/dm-eiq-genai-flow-demonstrator/blob/main/assets/run_neutron_demo.png Here is the dmesg output related to Neutron: root@imx95-var-dart:~/eiq_genai_flow# dmesg | grep -i neutron [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node neutron_memory@100000000, compatible id shared-dma-pool [    0.000000] OF: reserved mem: 0x0000000100000000..0x00000001ffffffff (4194304 KiB) map reusable neutron_memory@100000000 [    2.313294] remoteproc remoteproc0: neutron-rproc is available [    4.986961] neutron 4ab00004.imx95-neutron: Adding to iommu group 8 [    4.993755] neutron 4ab00004.imx95-neutron: assigned reserved memory node neutron_memory@100000000 [    5.003367] neutron 4ab00004.imx95-neutron: created neutron device, name=neutron0 Is there a special configuration to use eiq_genai_flow with Neutron ? Regards, Herve Re: Output error running eiq_genai_flow with Neutron Hi Pierre, Thank you for your input regarding Neutron. We will wait for a BSP patch. We also have an Alsa issue when enabling ASR on eiq_genai_flow. I posted a message earlier about it on the list. Could you please look into it ? Thank you and best regards, Herve Re: Output error running eiq_genai_flow with Neutron Hi Hervé, Unfortunately, the current package cannot run Neutron on the i.MX95 B0 due to an incompatible Neutron firmware included in the BSP. However, you can still use the package in CPU mode without any issues. We’re actively working on a new release planned for the end of 2025, which will support more platforms and introduce additional features. Neutron support will be reinstated in that version — stay tuned! Thanks again, and best regards, Pierre Re: Output error running eiq_genai_flow with Neutron Hi Hervé, Thanks for your input. After checking, we can confirm that there is indeed an issue with Neutron in this release. We're currently investigating and working on a solution, and we'll get back to you as soon as possible. Apologies for the inconvenience, and thank you for your patience. Best regards, Pierre Re: Output error running eiq_genai_flow with Neutron Hi Pierre, Following are the information about our working environment. Best regards, Hervé root@imx95-var-dart:~# uname -a Linux imx95-var-dart 6.12.20-var-lts-next-g4bffdb611345 #1 SMP PREEMPT Sat Aug 9 08:08:38 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux  root@imx95-var-dart:~# md5sum /lib/firmware/Neutron* a4893808e8927b56be8461cdf7678927 /lib/firmware/NeutronFirmware.elf eb22f5ebd105e780cad87162f4a069a8 /lib/firmware/NeutronFwllm.elf Re: Output error running eiq_genai_flow with Neutron Hi Hervé, Please can you share the BSP version you are using? uname -a Also please can you share the md5sum of the Neutron FWs? md5sum /lib/firmware/Neutron* Thanks and best regards, Pierre Re: Output error running eiq_genai_flow with Neutron Hi Pierre, The i.MX95 revision we are using is B0. The output of : cat /sys/devices/soc0/revision  is 2.0 Best regards, Hervé Re: Output error running eiq_genai_flow with Neutron Hi Hervé, Thank you for reaching out! Based on your description, it’s likely that your i.MX95 SoC is not a revision 2.0 (B0). You can confirm this by running the following command: cat /sys/devices/soc0/revision If the output indicates a 1.x revision (Ax), no worries — you simply need to use the corresponding v1.x Neutron firmware. You’ll find it in the package, and it should replace the existing /lib/firmware/NeutronFwllm.elf file included in the L6.12.20 BSP. Please let me know if this resolves the issue or if you need further assistance. Thanks and best regards, Pierre
記事全体を表示
AN13940 i.MX RT1060をUSB 4Gモジュールに接続する こんにちは、 このアプリケーション ノートのソフトウェア ソースは入手可能ですか?mcuxpresso 内の SDK サンプル プロウサーでは見つからないようです。 よろしくお願いします。 i.MXRT 106x Re: AN13940 Connect i.MX RT1060 to USB 4G Module こんにちは@tristand 、 アプリケーションノートのベースとして使用されている evkbmimxrt1060_lwip_dhcp_usb_bm の例は、次の図に示すように、SDKs (バージョン 2.16) の例にあります。 SDK ビルダーを通じて SDK をダウンロードできる場所。 同時に、次のボタンをクリックして、MCUxpresso IDEs 内で SDKs をダウンロードすることもできます。 「SDK のダウンロードとインストール」というウィンドウ内で、フィルターで evkmimxrt1060 を検索すると、次の画像に示すように、利用可能な SDK が表示されます。 BR ハビブ
記事全体を表示
qspi 実行中の pfe_master プロジェクト こんにちは、NXP 私は RDB2 ハードウェアで S32G をテストしていますが、QSPI で実行できる M コア PFE マスター プログラムが見つかりません。M コアが PFE 経由で UDP データを問題なく送信できるようにしたいのですが、そのためのルーチンはありますか? BR。 Re: qspi running pfe_master project こんにちは、 @youke 要求したサポート CASE が作成され、詳細情報が記載されたメールが送信され、そこでプライベート構成/コードを簡単に共有できるようになります。 引き続き、PFE の問題をサポートさせていただきます。 BR チェイン Re: qspi running pfe_master project こんにちは、チェンイン 「いくつかの時計」とは時計のどの部分を指しますか? BR。 Re: qspi running pfe_master project こんにちは、チェンイン Mpu_Configuration この機能は PFE マスターの使用に影響しますか?CAN実行をスキップできますか? BR。 Re: qspi running pfe_master project こんにちは、チェンイン ご返答ありがとうございます。時計セクションのトラブルシューティングを続けます。 BR。 Re: qspi running pfe_master project こんにちは、 @youke ご返信ありがとうございます。 共有された画像で発生した問題を調査したところ、デバッグから、それはクロックの問題に関連しており、デフォルト設定がデバッガーの目的で行われているため、一部のクロックが正しく有効化されていないことがわかりました。 MCU モジュールから必要な対応するクロックを有効にして、イメージを再構築することをお勧めします。これにより、ボードが起動し、フレームが正しく送信されるはずです。 BR チェイン Re: qspi running pfe_master project こんにちは、チェンイン 初期化コードには対応する変更を加えていません。メイン関数内の未使用の関数をいくつかコメント アウトしただけです。 これらは IVT の QSPI 関連のパラメータです。それらはCAN影響を与える可能性がありますか? 他にどのような変更を加える必要がありますか? BR。 Re: qspi running pfe_master project こんにちは、 @youke ご返信ありがとうございます。 共有していただいたイメージを確認したところ、QSPI ブート中のクロック初期化に問題があるようですが、デフォルト設定で何を変更したのかわかりません。 BR チェイン Re: qspi running pfe_master project こんにちは、チェンイン これが関連文書です。 Re: qspi running pfe_master project こんにちは、 @youke ご返信ありがとうございます。 使用されている elf/raw バイナリ/リンカー ファイルを共有できるかどうか教えてください。確認をお手伝いします。 この公開コミュニティで共有することが不都合な場合は、お知らせください。プライベートセッションの作成をお手伝いします。 BR チェイン Re: qspi running pfe_master project こんにちは、チェンイン テストの変更に従いましたが、正常に起動しませんでした (コードはログを出力するために uart1 をオンにしましたが、電源投入後に関連するログは印刷されません) BR。 Re: qspi running pfe_master project こんにちは、 @youke ご返信ありがとうございます。 RAM 開始ポインターも 0x34390000 に変更して、もう一度試してみてはいかがでしょうか? BR チェイン Re: qspi running pfe_master project こんにちは、チェンイン マップファイルがアップロードされました。確認してください BR。 Re: qspi running pfe_master project ありがとう、 @youke 確認のためマップファイルを共有していただけますか? BR チェイン Re: qspi running pfe_master project こんにちは、チェンイン PFE-DRV_S32G_M7_MCAL_1.3.0\example_application\run_main_RDB2.cmm でデバッグをテストしたところ、正常に動作しました。 次のように blob ファイルを追加して qspi の起動をテストします。 BR。 Re: qspi running pfe_master project こんにちは、 @youke フィードバックありがとうございます つまり、LWIP プロジェクトを使用した PFE マスターはデバッガー経由では正常に動作するが、QSPI にフラッシュしたときに QSPI ブートに失敗するということですか? elf ファイルをテストするために使用した CMM ファイルを教えていただけますか? また、生のバイナリから blob イメージを生成する手順を共有していただけますか。 BR チェイン Re: qspi running pfe_master project こんにちは、チェンイン このルーチンをテストしました。今度は、単に ping テストを実行したいのですが、cmm デバッグをテストし、動作しますが、QSPI にフラッシュした後、起動できません。qspi で使用できる pfe マスター ルーチンはありますか? BR。 Re: qspi running pfe_master project こんにちは、 @youke ご投稿ありがとうございます。 UDP は IP プロトコルに基づいているため、M コアの観点から PFE 経由で UDP パケットを送信するには、PFE ドライバと IP スタック (たとえば、LWIP) を組み合わせる必要があります。詳細については、PFE MCAL の example_application ディレクトリにあるデモを参照することをお勧めします。 BR チェイン BR チェイン
記事全体を表示
如何在 K82 微控制器中使用 QSPI 别名区 尊敬的各位, 我目前正在研究 FRDM-K82F 评估板上的 led_demo_qspi_alias 演示项目,以更好地了解如何利用 K82 微控制器上的 QSPI 别名区域进行调试。 我仔细地按照 MBOOTQSPIUG 文档中概述的步骤进行了操作,但遗憾的是,我无法实现预期的结果。 作为参考,我还在恩智浦社区论坛的主题下描述了我的问题 " frdmk82 使用 led_demo_qspi_alias 示例项目 " 时的疑难解答 现在,我决定尝试通过 J-Link 调试器和 MCUXpresso 加载项目,并观察到以下行为: 启动时,程序计数器似乎卡在引导程序区。 但是,如果我手动将程序计数器设置为 main() 的地址(从 .map文件),调试会话就会成功启动。 能否请您说明一下导致这种行为的原因?特别是考虑到 MBOOTQSPIUG 文件中的程序在我的情况下似乎不起作用,是否有建议的方法绕过这个启动问题? 提前感谢您的支持。 亲切的问候, Vladimir Zitoli Re: How use QSPI Alias region in K82 microcontroller 你好@Vladimir_Zitoli 感谢您与我们联系。 - 您是否参考过"第 8 章 在 QuadSPI 别名区" 的MBOOTQSPIUG 文档? 本章介绍如何从别名内存区下载和运行应用程序。请注意,说明步骤基于 IAR IDE。如果使用 MCUXpresso IDE,在配置链接器文件时要特别注意。 例如: -如果你的目标只是在 MCUXpresso IDE 上调试 “led_demo_qspi_alias_a000” 演示,请将 “RESET 处理” 设置更改为 SOFT,如下所示。 将板载调试探针更改为 CMSIS-DAP。 BR 爱丽丝
記事全体を表示
Freemaster Hi, I want to use the freemaster function with Matlab and Simulink (with Model based design). I haven´t found any project or example about this topic, so I don´t know if someone have some project about this. (I am using a microprocessor of S32K344 family). Moreover, I don´t know where is the guide to use freemaster y how I can crew a new interfaces.  My target is to create a new interface where I could see all variables and generate a new plots with those data. Thank you for all, Re: Freemaster Hi @JonAnder_Amante  or @JonAnder  First of all , please use just one account , not multiple accounts. Second, the solution was provided to this thread: Problem when I try load my program in MDB - NXP Community Third, we appreciate that you will reply on the same thread, and advise you to continue the conversation there, instead of opening 2-3 threads for the same topic. Best regards, Stefan V. Re: Freemaster Hi,  I am using the example of motor in SImulink with Model based design but my question is how I can use the interfaz of freemaster when I am loading the program.  Moreover, I don´t get that my project loads in the microprocessor ( I am using the kit of MCSPTE1AK344). I have problems when I try to load in the microprocessor, the message which I have is the next (when I click in "show more"): cuando intento conectar mi proyecto desde mi ordenador a la placa de evaluacion con el kit MCSPTE1AK344 en simulink me da una serie de errores y no se conecta: GNU gdb (GDB src=ga98a3c7ad40 bld=ga98a3c7ad40 ) 15.1 Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html> This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying" and "show warranty" for details. This GDB was configured as "--host=x86_64-w64-mingw32 --target=arm-none-eabi". Type "show configuration" for configuration details. For bug reporting instructions, please see: <https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>. Find the GDB manual and other documentation resources online at: <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>. For help, type "help". Type "apropos word" to search for commands related to "word"... Reading symbols from C:/Users/110958/Documents/MATLAB/Examples/R2022b/nxps32k3/s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct/s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct.elf... could not connect (error 138): El sistema ha intentado unir una unidad a un directorio de una unidad ya unida. You can't do that when your target is exec'+ Re: Freemaster Hi,  I have a question. If I want to use Freemaster I need to install the application called S32 Design Studio or I only need Matlab and Simulink? Moreover, I have to open .elf file to use Freemaster or I have to do anything else? Thank you Re: Freemaster Hi @J Have you found the fm folder and s32k3xx_freemaster example model? Are the explanations above clear? Also I recommend you install the latest NXP Model-Based Design Toolbox for S32K3 version 1.7.0 - NXP Community Let me know, Stefan V. Re: Freemaster Hi,  The version that I am using is: NXP_MBDToolbox_S32K3xx (version 1.4.0) NXP_Support_Package_S32Kxx (version 1.4.0) thank you Re: Freemaster Hi @JonAnder , Yes, we have examples for S32K344 that use the Simulink Blocks for FreeMASTER, called s32k3xx_freemaster.mdl inside the S32K3\src\S32K3_Examples\fm\s32k3xx_freemaster\ folder after you press CTRL+B (build and deploy) you can open  s32k3xx_freemaster.pmpx and visualize the data in FreeMASTER: you can also open FreeMASTER Config block and press on Help, it will open a new Documentation window with details about it: What version of MBDT for S32K3xx are you using? I recommend you install the latest NXP Model-Based Design Toolbox for S32K3 version 1.7.0 - NXP Community Glad to help, Stefan V.
記事全体を表示
LMT101ENMFWD-ACD LCD 10.1インチ HDMI、i.MX 8M Plus EVKボード搭載 こんにちは、 私は、HDMI 接続を介してi.MX 8M Plus EVKボードでLMT101ENMFWD-ACD LCD 10.1 インチを使用しています。 i.MX 8M Plus EVKにLF_v6.12.34-2.1.0_images_IMX8MPEVK.zipイメージを書き込みました ボードを起動すると、デフォルトの解像度によりディスプレイ上のコンテンツが圧縮されます。 weston.iniファイルを更新しようとしましたが、影響はありません。 解像度を更新する方法を段階的に教えていただけますか? よろしくお願いします。 エスラム グラフィックスとディスプレイ i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノ Re: LMT101ENMFWD-ACD LCD 10.1'' HDMI with i.MX 8M Plus EVK Board こんにちは、 HDMI ポートを使用している場合は、次のコミュニティ ドキュメントを参照してください。非常に簡単です。 https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/HDMI ピクセルクロックの変更方法とパネルの変更方法/ta-p/2131344 これがお役に立てば幸いです。 よろしくお願いいたします。 アルド。
記事全体を表示
S32k144 not receive in Logic analyzer Hello engineers , im new to nxp and i dont know why every example CAN project for s32k144 when i test receive using logic analyzer it get all can error and cannot decode can id or data. hopefully you guys can test the code to check . Thanks a lot  Re: S32k144 not receive in Logic analyzer Hello PetrS I follow you code, and S32K144EVB-Q100 board is powered by 12V, and PCAN setting is same. but the CAN is seem not woking. The CANH-GND/CANL-GND is 1.3V, is it means the SBC CAN is not active, can you help me? Re: S32k144 not receive in Logic analyzer how to make SBC CAN transceiver active Re: S32k144 not receive in Logic analyzer Hi, I used below PCAN setting BR, Petr Re: S32k144 not receive in Logic analyzer Thank you sir but im fresher from university and nxp is all new to me , can you please share or screen shot how config pcan view to receive above program .. . Re: S32k144 not receive in Logic analyzer Hi, I tested your code on S32K144EVB-Q100 and with PCAN tool connected I see CAN FD message periodically received. Using a debugger no error is detected on FlexCAN module. In you case error frame is sent, I guess. You can check module MCR/ECR/ESR1 registers to see a state and error detected. If using S32K144EVB-Q100 as well on your side, be sure board is powered by 12V and SBC CAN transceiver is active. BR, Petr
記事全体を表示
iMX8MPLUS - Android BSP こんにちは、 私は i.MX プラットフォームと Android BSP を初めて使用します。 NXP Android BSPでi.MX8M Plusを使用し、CANバスと通信するディスプレイシステム(デジタルクラスター)を開発しています。 プロセスに関する私の理解が正しいかどうか確認したいのですが:- -> NXP から Android BSP イメージ (Linux カーネルと CAN ドライバを含む) をダウンロードしてフラッシュします。 ->BSP はすでに SocketCAN をサポートしているため、CAN HAL またはカーネル コードを変更する必要はありません。 -> Android Studio から、次のようなアプリを構築 CAN。 -NDK/JNI経由でC/C++を使用してSocketCANインターフェース(例:can0)を開きます -バスからCANフレームを受信する -それらをデコードし、Android アプリ (Java/Kotlin レイヤー) の UI 変数 (速度、RPM など) を更新します。 ->FUTUREには、カメラ機能とナビゲーション機能を追加する予定で、これらも同じ Android Studio アプリに実装する予定です。 ご確認いただけますでしょうか: -> Android BSP 環境で CAN 通信を使用する場合、この全体的なアプローチは正しいでしょうか? -> Android Studio (JNI 経由) を使用してアプリから SocketCAN データを開いて読み取るのは正しい方法ですか? -> カメラやナビゲーションの統合については、Android Studio(アプリケーション層)で直接開発しても問題ありませんか? ->このプロセスが正しくない場合、従うべき適切な方法またはアーキテクチャを説明していただけますか? 私はこのプラットフォームに非常に不慣れなので、CAN を使用した Android BSP 開発の正しいフローを説明する明確な説明や公式ドキュメントの参照をいただければ幸いです。 Re: iMX8MPLUS - ANDROID BSP こんにちは、 ほとんどの場合、その通りです。Android Studio を使用して Android 用アプリを作成するのが最善の方法です。そのためには、Android のドキュメントを確認する必要がありますが、Android 開発者の Web ページほど適切な場所はありません。 https://developer.android.com/studio/intro また、まず Linux で数回テストを行って、ボードと CAN インターフェースに慣れてから、Android の世界に切り替えることをお勧めします。 よろしくお願いいたします。 アルド。
記事全体を表示
H265 解码占用 iMX8M Plus 更多的 CPU 负载 大家好, ,我正在尝试获取 vpu 的 clk_summary。我的 vpu_g1 设置为 "Y",但 vpu_g2 设置为 "N"。是不是因为这个原因,当我解码 H265 时,CPU 负载增加到 85% ,而解码 H264 时 CPU 负载仅为 7% 。 H265 解码命令: ./g2dec -tbs encoded.hevc -Oout.yuv H264 解码命令: /hx170dec-arm- otest_hxdec.yuv DOP_Animation_W_.H264 c at /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep vpu vpu _g1 0 0 0 800000000 0 0 0 0 800000000 0 0 0 800000000 N 38300000.vpu_g1clk_hantro vpu_pll_ref_sel 0 0 0 24000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll 0 0 700000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll_bypass 0 0 700000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll_out 0 0 700000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id vpu_g2 0 0 700000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_idno_connection_id vpu_pll_out 0 0 0 700000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id vpu_g2 0 0 700000000 0 0 50000Ndeviceless no_connection_id vpu_g2_root_clk 0 0 700000000 0 0 50000 N 38310000.vpu_g2clk_hantro 谢谢、 i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M Nano Re: H265 Decoding consumed more cpu load on iMX8M Plus 你好,在用上市 gst-launch 之前 我没有使用任何其他命令。 致敬, Zhiming Re: H265 Decoding consumed more cpu load on iMX8M Plus 你好,你是 怎么在执行 gst-launch 命令时运行最高命令的。 谢谢, Hariharan Re: H265 Decoding consumed more cpu load on iMX8M Plus 您好, 使用 gstreamer 的 i.MX8MP EVK 不存在 CPU 负载问题。 root@imx8mpevk:~# gst-launch-1.0 filesrc location=test_MediaCoder_HEVC_demo_video.mp4 typefind=true ! video/quicktime ! aiurdemux ! h265parse ! queue max-size-time=0 ! v4l2h265dec ! autovideosink Setting pipeline to PAUSED ... ====== V4L2DEC: 1.26.0 build on May 7 2025 08:46:20. ====== Pipeline is PREROLLING ... ====== AIUR: 4.10.0 build on May 10 2025 01:33:22. ====== Core: MPEG4PARSER_06.22.14 build on Apr 28 2025 08:50:53 file: /usr/lib/imx-mm/parser/lib_mp4_parser_arm_elinux.so.3.2 ------------------------ Track 00 [video_0] Enabled Duration: 0:00:59.958333000 Language: und Mime: video/x-h265, parsed=(boolean)true, alignment=(string)au, stream-format=(string)hev1, width=(int)1920, height=(int)800, framerate=(fraction)24/1, codec_data=(buffer)01016000000080000000000078f000fcfdf8f800000f03a00001001840010c01ffff0160000003008000000300000300789dc090a100010021420101016000000300800000030000030078a003c080321659de491b6bc0400800a2000100064401c173d189 ------------------------ ------------------------ Track 01 [audio_0] Enabled Duration: 0:01:01.347120000 Language: und Mime: audio/mpeg, mpegversion=(int)4, channels=(int)1, rate=(int)22050, bitrate=(int)28992, stream-format=(string)raw, codec_data=(buffer)138856e5a54880 ------------------------ Redistribute latency... Redistribute latency... Pipeline is PREROLLED ... Setting pipeline to PLAYING ... Redistribute latency... New clock: GstSystemClock ^Chandling interrupt. (37.5 %) Interrupt: Stopping pipeline ... Execution ended after 0:00:23.068026502 Setting pipeline to NULL ... Total showed frames (556), playing for (0:00:23.067971879), fps (24.103). Freeing pipeline ... root@imx8mpevk:~# cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep vpu vpu_vc8000e 0 0 0 500000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_vc8ke_root_clk 0 0 0 500000000 0 0 50000 N 38320000.vpu_vc8000e clk_hantro_vc8000e vpu_bus 0 0 0 800000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_root_clk 0 0 0 800000000 0 0 50000 N 38320000.vpu_vc8000e clk_hantro_vc8000e_bus 38310000.vpu_g2 clk_hantro_bus 38300000.vpu_g1 clk_hantro_bus vpu_g1 0 0 0 800000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_g1_root_clk 0 0 0 800000000 0 0 50000 N 38300000.vpu_g1 clk_hantro vpu_pll_ref_sel 0 0 0 24000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll 0 0 0 700000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll_bypass 0 0 0 700000000 0 0 50000 Y deviceless no_connection_id vpu_pll_out 0 0 0 700000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id vpu_g2 0 0 0 700000000 0 0 50000 N deviceless no_connection_id vpu_g2_root_clk 0 0 0 700000000 0 0 50000 N 38310000.vpu_g2 clk_hantro 问题应该来自您的g2dec 应用程序。 致敬, Zhiming
記事全体を表示
imx8mPlus-安卓 BSP 你好 我是 i.MX 平台和安卓电路板支持包的新手。 我正在将i.MX8M Plus与恩智浦安卓电路板支持包一起使用,我正在开发一个与CAN总线通信的显示系统(数字集群)。 我想确认一下我对流程的理解是否正确:--------。 -> 我从恩智浦下载并刷新安卓电路板支持包镜像(包括 Linux 内核和 CAN 驱动程序)。 ->电路板支持包已经支持 SocketCan 了,所以我不需要修改 CAN HAL 或内核代码。 -> 在 Android Studio 中,我可以版本一个应用程序,它能够: -通过 NDK/JNI 使用 C/C++ 打开 SocketCAN 接口(如 can0 -从总线接收 CAN 帧 -解码它们并更新安卓应用程序(Java/Kotlin 层)中的界面变量(如速度、RPM 等) ->未来,我计划添加照相机和导航功能,我也计划在同一个 Android Studio 应用程序中实现这些功能。 请您确认一下: -> 这种总体方法是否适合在安卓 电路板支持包 环境中使用 CAN 通信? -> 使用 Android Studio(通过 JNI)从应用程序打开和读取 SocketCAN 数据的方法正确吗? -> 对于摄像头和导航集成,直接在 Android Studio(应用层)中开发它们也行吗? ->如果这个过程不正确,能否请您解释一下我应该遵循的正确方法或架构? 我对这个平台很陌生,所以如果能有明确的解释或参考官方文档,这些文档描述了使用CAN进行Android 电路板支持包开发的正确流程,我将不胜感激。 Re: iMX8MPLUS - ANDROID BSP 您好, 大部分是的,如果您想使用 Android studio 创建 Android 应用程序,您的想法是正确的,为此您需要查看 Android 文档,没有比 Android 开发人员网页更好的地方了: https://developer.android.com/studio/intro 另外,我建议先在 Linux 上进行几次测试,这样你就可以习惯板和 CAN 接口,然后切换到安卓世界。 致以最崇高的敬意/问候, Aldo。
記事全体を表示
FreeMASTER こんにちは、 Matlab と Simulink (モデルベースデザイン) で freemaster 関数を使用したいと考えています。このトピックに関するプロジェクトや例は見つかっていません。SO、誰かがこの件に関するプロジェクトを持っているかどうかはわかりません。(S32K344ファミリのマイクロプロセッサを使用しています)。さらに、フリーマスターの使い方ガイドがどこにあるのか、新しいインターフェースをどうやって作成するのかがわかりません。 私の目標は、すべての変数を確認し、それらのデータを使用して新しいプロットを生成できる新しいインターフェースを作成することです。 よろしくお願いいたします。 Re: Freemaster こんにちは@JonAnder_Amanteまたは@JonAnder まず、複数のアカウントではなく、1 つのアカウントのみを使用してください。 2番目に、このThreadに解決策が提示されました: MDBでプログラムをロードしようとすると問題が発生する - NXPコミュニティ 3 番目に、同じThreadに返信していただき感謝いたします。同じトピックについて 2 ~ 3 つのThreadを開くのではなく、そこで会話を続けることをお勧めします。 よろしくお願いいたします。 ステファン V. Re: Freemaster こんにちは、 私はモデルベースデザインで SImulink のモーターの例を使用していますが、プログラムをロードするときに freemaster のインターフェイスをどのように使用できるかが質問です。 さらに、私のプロジェクトがマイクロプロセッサにロードされるかどうかわかりません (MCSPTE1AK344 のキットを使用しています)。マイクロプロセッサをロードしようとすると問題が発生します。表示されるメッセージは次のとおりです (「詳細を表示」をクリックしたとき)。 プロジェクトの目的で接続し、評価用のキット MCSPTE1AK344 をシミュレートし、エラーを検出し、接続を許可しません: GNU gdb (GDB src=ga98a3c7ad40 bld=ga98a3c7ad40 ) 15.1 Copyright (C) 2024 Free ソフトウェア Foundation, Inc. ライセンス GPLv3+: GNU GPL バージョン 3 以降 < http://gnu.org/licenses/gpl.html >これはフリーソフトウェアです。自由に変更したり再配布することができます。法律で認められる範囲において、保証はありません。詳細については、「コピーを表示」および「保証を表示」と入力してください。この GDB は、「--host=x86_64-w64-mingw32 --target=arm-none-eabi」として設定されました。設定の詳細については、「show configuration」と入力してください。バグ報告の手順については、< https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/ > を参照してください。GDB マニュアルおよびその他のドキュメント リソースは、オンラインで < http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/ > から入手できます。ヘルプを表示するには、「help」と入力してください。「apropos word」と入力して、「word」に関連するコマンドを検索します... C:/ユーザー/110958/Documents/MATLAB/Examples/R2022b/nxps32k3/s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct/s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct.elf からシンボルを読み取っています... 接続できませんでした (エラー 138): システムは、単一または複数のディレクトリに接続することを意図しています。ターゲットがexec'+のときはこれを行うCANできません Re: Freemaster こんにちは、 質問があります。Freemaster を使用する場合、S32 Design Studio というアプリケーションをインストールする必要がありますか、それとも Matlab と Simulink だけが必要ですか?さらに、.elfを開かなければならないFreemaster を使用するにはファイルが必要ですか、それとも他に何かする必要がありますか? よろしくお願い申し上げます。 Re: Freemaster こんにちは@J fmフォルダーとs32k3xx_freemasterサンプル モデルは見つかりましたか? 上記の説明は分かりましたか? また、最新のNXP Model-Based Design Toolbox for S32K3 バージョン 1.7.0 をインストールすることをお勧めします - NXPコミュニティ お知らせ下さい、 ステファン V. Re: Freemaster こんにちは、 私が使用しているバージョンは次のとおりです。 NXP_MBDToolbox_S32K3xx (バージョン 1.4.0) NXP_Support_Package_S32Kxx (バージョン 1.4.0) よろしくお願い申し上げます。 Re: Freemaster こんにちは@JonAnder 、 はい、S32K3\src\S32K3_Examples\fm\s32k3xx_freemaster\フォルダ内にs32k3xx_freemaster.mdlという、FreeMASTER用のSimulinkブロックを使用するS32K344の例があります。 CTRL+B (ビルドとデプロイ) を押した後、 s32k3xx_freemaster.pmpxを開いて FreeMASTER でデータを視覚化できます。 FreeMASTER Config ブロックを開いて [ヘルプ] を押すと、詳細が記載された新しいドキュメント ウィンドウが開きます。 S32K3xx 用のどのバージョンの MBDT を使用していますか? 最新のNXP モデルベース デザイン ツールボックス for S32K3 バージョン 1.7.0 をインストールすることをお勧めします - NXP コミュニティ 喜んでお手伝いします。 ステファン V.
記事全体を表示
iMX8MPLUS - ANDROID BSP Hello, I am new to the i.MX platform and Android BSP. I am using i.MX8M Plus with the NXP Android BSP, and I am developing a display system (digital cluster) that communicates with the CAN bus. I want to confirm if my understanding of the process is correct:- -> I download and flash the Android BSP image from NXP (which includes the Linux kernel and CAN drivers). ->The BSP already supports SocketCAN, so I don’t need to modify the CAN HAL or kernel code. ->From Android Studio, I can build an app that:           -Opens the SocketCAN interface (e.g.,can0 using C/C++ via NDK/JNI           -Receives CAN frames from the bus           -Decodes them and updates UI variables (like speed, RPM, etc.) in the Android app                       (Java/Kotlin layer) ->In the future, I plan to add camera and navigation features, which I also plan to implement in the same Android Studio app. Could you please confirm: -> Is this overall approach correct for using CAN communication in an Android BSP environment? -> Is it the right way to open and read SocketCAN data from an app using Android Studio (through JNI)? -> For camera and navigation integration, is it also fine to develop them directly in Android Studio (application layer)? ->If this process is not correct, could you please explain the proper method or architecture I should follow? I am very new to this platform, so I would really appreciate a clear explanation or references to official documentation that describes the correct flow for Android BSP development with CAN. Re: iMX8MPLUS - ANDROID BSP Hello, Mostly yes, you are correct if you want to create an app for android using Android studio is your way to go, for this you'll need to check Android documentation and there is no better place than Android developer web page: https://developer.android.com/studio/intro Also, I would recommend to first have a couple of testings on Linux first so you get used to the board and the CAN interface and then switch to the Android world. Best regards/Saludos, Aldo.
記事全体を表示
SDK 自定义板,缺少 runner.yaml 根据 https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/develop/sdk/custom_board_development.html进行建造时 west build -b frdmmcxa346_custom examples/demo_apps/hello_world -DCUSTOM_BOARD_ROOT= (could be absolute path or relative path)> 版本输出中不生成 runner.yaml。 看来自定义板在 mcux 扩展中没有完全实现 此致 /彼得 开发板 MCXA Re: SDK Custom board, missing runner.yaml 我们没有使用 Zephyr。 此致 /彼得 Re: SDK Custom board, missing runner.yaml 嗨,@Peter19、 您所指的链接用于在 SDK 之外开发自定义板,而不是使用 Zephyr。 请改为关注此网页:板移植指南 — Zephyr 项目文档。 正如该网站上提到的:"你通常可以先复制/粘贴其板目录并更改其硬件内容。" 使用基于我们的微控制器的 Zephyr 实现自定义板的最佳方法是使用 VSCode 的 MCUXpresso 扩展程序下载 zephyr 存储库,然后进入 \ zephyr\ boards\n xp,识别实现相同 SoC 的板(如 Zephyr 指南所述),复制板并将名称更改为自定义名称。然后进行所有更改,将这个新板文件夹中的文件调整为新名称,并将板设备树更改为自定义板的特定硬件。 完成此操作后,从你选择的 Zephyr 存储库导入示例时,VS Code 的 MCUXpresso 扩展程序将显示新板。为新的自定义板导入项目后,照常构建项目将导致版本过程创建 runners.yaml 文件以及专门为您的自定义板创建的其余文件。 希望对您有所帮助。 BR, Edwin.
記事全体を表示
SDK Custom board, missing runner.yaml When building according to https://mcuxpresso.nxp.com/mcuxsdk/latest/html/develop/sdk/custom_board_development.html west build -b frdmmcxa346_custom examples/demo_apps/hello_world -DCUSTOM_BOARD_ROOT= (could be absolute path or relative path)> No runner.yaml is produced in  build output. It seems like custom boards is not fully implemented in mcux extension Regards /Peter Development Board MCXA Re: SDK Custom board, missing runner.yaml We are not using Zephyr. Regards /Peter Re: SDK Custom board, missing runner.yaml Hi @Peter19, The link you are referring to is for development of a custom board outside the SDK, not using Zephyr. Please follow this webpage instead: Board Porting Guide — Zephyr Project Documentation. As mentioned on that website: "you can usually start by copy/pasting its board directory and changing its contents for your hardware." The best method to do a custom board implementation using Zephyr based on one of our MCUs is by downloading the zephyr repository using the MCUXpresso extension for VSCode, then going into  \zephyr\boards\nxp, identifying the board that implements the same SoC (as the Zephyr guide mentions), duplicating the board and changing the name to a custom name. Then doing all the changes to adjust the files inside this new board folder to the new name, as well as changing the board device tree to the specific hardware of your custom board. After doing this, the MCUXpresso extension for VS Code will show the new board when importing an example from the Zephyr repository you selected. Once you import a project for your new custom board, building the project as usual will result in the build process creating the runners.yaml file, as well as the rest of the files created specifically for your custom board. I hope this helps. BR, Edwin.
記事全体を表示
K82マイクロコントローラのQSPIエイリアス領域の使い方 皆様、 現在、FRDM-K82F 評価ボード上の led_demo_qspi_alias デモ プロジェクトに取り組んでおり、デバッグ目的で K82 マイクロコントローラ上の QSPI エイリアス領域を活用する方法をより深く理解したいと考えています。 MBOOTQSPIUG ドキュメントに記載されている手順を慎重に実行しましたが、残念ながら期待どおりの結果は得られませんでした。参考までに、NXPコミュニティフォーラムの「frdmk82のled_demo_qspi_aliasサンプルプロジェクト使用時のトラブルシューティング」というトピックで私の問題も説明しました。 ここで、J-Link デバッガーと MCUXpresso を使用してプロジェクトをロードしてみることにしました。次のような動作が観察されました。 起動時に、プログラム カウンターがブートローダー領域で停止しているように見えます。 しかし、プログラムカウンタをmain()のアドレス(.mapから取得)に手動で設定すると、ファイル) の場合、デバッグ セッションが正常に開始されます。 この動作の原因は何なのか明確にしていただけますか?特に、MBOOTQSPIUG ドキュメントの手順が私のCASEでは機能しないと思われることを考慮すると、この起動の問題を回避するための推奨される方法はありますか? サポートをよろしくお願いいたします。 敬具、 ウラジミール・ジトリ Re: How use QSPI Alias region in K82 microcontroller こんにちは@Vladimir_Zitoli お問い合わせいただきありがとうございます。 - MBOOTQSPIUG ドキュメントの「第 8 章 QuadSPI エイリアス領域で実行されるアプリケーション」を参照しましたか?この章では、エイリアス メモリ領域からアプリケーションをダウンロードして実行する方法について説明します。手順の説明は IAR IDEs に基づいていることに注意してください。MCUXpresso IDE を使用している場合は、リンカー ファイルを設定するときに特に注意してください。 以下はその例です。 - MCUXpresso IDEで「led_demo_qspi_alias_a000」デモをデバッグするだけであれば、以下に示すように、リセット処理設定をSOFTに変更してください。 搭載デバッグ プローブを CMSIS-DAP に変更します。 BR アリス
記事全体を表示
imx8mp uart3/uart4はWIFIに接続した後、データの受信を停止します こんにちは、 デバイスのペリフェラルは下図の通りです。デバイスの電源を入れると、自動的にWi-Fiに接続し、モジュールA/Bとの通信を確立します。しかし、しばらく実行すると、QtアプリケーションプログラムはUART3/4経由でモジュールA/Bからデータを受信できなくなります。ただし、モジュールA/Bへのデータの送信はCANです。Wi-Fi接続は正常に動作しています。この問題が発生した場合、Qtアプリケーションを強制終了して再起動すると、通信が回復します。カーネルバージョンは5.10.9です。この原因は何でしょうか?また、どのようにトラブルシューティングして問題を解決すればよいでしょうか?よろしくお願いいたします。 [59040.102671]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59043.023763]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59046.024329]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59047.866380]------------[ここでカット]------------ [59047.871251]警告: CPU: 0 PID: 80234 at /ホーム/Linuxpc/Linux_opt/imx8mp_yocto/rtl8852BS/os_dep/Linux/sdio_ops_Linux.c:580 rtw_sdio_raw_read+0x1c4/0x2cc [8852bs] [59047.885678] リンクされているモジュール: iio_trig_hrtimer 8852bs(O) imx8_media_dev(C) cfg80211 st_accel_i2c st_sensors_i2c st_accel st_sensors ltr501 industrialio_triggered_buffer kfifo_buf ti_dac082s085 ch9434 ilitek_i2c snd_soc_tas5720 accel_gpio_irq cdc_ether usbnet ch343 [59047.909176]CPU: 0 PID: 80234 通信: kworker/0:1 汚染: G WC O 5.10.9-1.0.0+gc78c36e29 #1 [59047.918479]ハードウェア名: MYIR i.MX8MP BASE ファルコンモード (DT) [59047.924229]ワークキュー: イベント情報 sdio_irq_work [59047.928413]pstate: 40000005 (nZcv daif -PAN -UAO -TCO BTYPE=--) [59047.934655]pc : rtw_sdio_raw_read+0x1c4/0x2cc [8852bs] [59047.940096]lr : rtw_sdio_raw_read+0x1bc/0x2cc [8852bs] [59047.945319]sp : ffff80002adbbb50 [59047.948631]x29: ffff80002adbbb50 x28: 0000000000000000 [59047.953943]x27: 0000000000000000 x26: 0000000000000000 [59047.959254]x25: ffff0000c9d60000 x24: 0000000000000000 [59047.964566]x23: ffff0000c8782000 x22: 0000000000001f00 [59047.969877]x21: ffff0000c096dc00 x20: ffff0000c9d60000 [59047.975188]x19: 0000000000000400 x18: 0000000000000000 [59047.980499]x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 [59047.985810]x15: 00000112000b9e70 x14: 0000000000000000 [59047.991121]x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000 [59047.996435]x11: 0000000000000000 x10: 0000000000000000 [59048.001745]x9 : 00000000000000000 x8 : 00000000000000080 [59048.007056]x7 : 0000000000000007f x6 : 0000000000000003d [59048.012369]x5 : ffff0000ff13f000 x4 : 00000000000005f00 [59048.017681]x3 : 0000000000005f80 x2 : 0000000000000000 [59048.022992]x1 : 0000000000002300 x0 : 00000000ffffffac [59048.028305]通話履歴: [59048.030985]rtw_sdio_raw_read+0x1c4/0x2cc [8852bs] [59048.036085]sdio_io+0x198/0x31c [8852bs] [59048.038236]tas5720 2-006c: FAULTレジスタの読み取りに失敗しました: -110 [59048.040311]rtw_sdio_read_cmd53+0x18/0x24 [8852bs] [59048.051150]rtw_hal_mac_sdio_rx+0x70/0xe8 [8852bs] [59048.056366]rtw_hal_sdio_rx+0x14/0x20 [8852bs] [59048.061275]phl_recv_rxfifo_sdio+0x64/0x98 [8852bs] [59048.066459]rtw_phl_interrupt_handler+0x58/0x198 [8852bs] [59048.072161]sd_sync_int_hdl+0x40/0x5c [8852bs] [59048.076694]プロセス_sdio_pending_irqs+0x60/0x1b0 [59048.081397]sdio_irq_work+0x4c/0x80 [59048.084972]プロセス_one_work+0x1cc/0x350 [59048.088981]ワーカースレッド+0x13c/0x470 [59048.092728]kスレッド+0x154/0x160 [59048.095955]ret_from_fork+0x10/0x30 [59048.099529]---[ トレース終了 1b34001a5e7a0146 ]--- [59048.104821]rtl8852bs mmc0:0001:1: rtw_sdio_raw_read: sdio読み取り失敗 (-84) [59048.112561]rtl8852bs mmc0:0001:1: RTW_SDIO: READ 使用 CMD53 [59048.119384]rtl8852bs mmc0:0001:1: RTW_SDIO: 0x01f00から1024バイト読み取り [59048.126811]RTW_SDIO: 読み取り 00000000: 13 02 20 80 52 00 06 10 4d 9c d9 be 04 00 20 00 [59048.135777]RTW_SDIO: 読み取り 00000010: 16 00 a6 06 02 00 00 10 28 f5 2b 99 16 14 06 00 [59048.144064]RTW: エラー sdio_io: 読み取り失敗! エラー(-2) アドレス=0x01f00 1024 バイト、再試行=0,0 [59048.153312]RTW: 警告 sdio_io: 再試行読み取りアドレス=0x01f00 1024 バイト、再試行=1,1 [59048.188477]RTW: sdio_io: 再試行読み取りOK! addr=0x01f00 1024バイト、再試行=1,1 [59048.195471]RTW: データ: [59048.197953]到着時刻: F5 01 20 80 62 00 06 10 00 9E D9 BE 04 00 20 00 [59048.205125]RTW: 06 00 A7 06 02 00 00 10 28 F5 2B 99 16 14 06 00 [59048.212286]到着時刻: 08 42 00 00 01 00 5E 7F FF FA 84 65 69 89 34 80 [59048.219903]RTW: 54 F2 9F 73 92 28 70 6A 0A 2A C6 60 0E 00 00 00 [59048.226884]RTW: AA AA 03 00 00 00 08 00 45 00 01 BD B9 A7 40 00 [59048.234619]RTW: 04 11 FE 1F AC 1F 21 4F EF FF FF FA 69 AF 07 6C [59048.241581]RTW: 01 A9 8D A4 4E 4F 54 49 46 59 20 2A 20 48 54 54 [59048.249276]RTW: 50 2F 31 2E 31 0D 0A 48 4F 53 54 3A 20 32 33 39 [59048.256437]RTW: 2E 32 35 35 2E 32 35 35 2E 32 35 30 3A 31 39 30 [59048.264191]到着時刻: 30 0D 0A 43 41 43 48 45 2D 43 4F 4E 54 52 4F 4C [59048.271272]RTW: 3A 20 6D 61 78 2D 61 67 65 3D 36 36 0D 0A 4C 4F [59048.279033]RTW: 43 41 54 49 4F 4E 3A 20 68 74 74 70 3A 2F 2F 31 [59048.286293]RTW: 37 32 2E 33 31 2E 33 33 2E 37 39 3A 34 39 31 35 [59048.293366]RTW: 32 2F 64 65 73 63 72 69 70 74 69 6F 6E 2E 78 6D [59048.300946]RTW: 6C 0D 0A 4F 50 54 3A 20 22 68 74 74 70 3A 2F 2F [59048.308553]RTW: 73 63 68 65 6D 61 73 2E 75 70 6E 70 2E 6F 72 67 [59048.315681]往復: 2F 75 70 6E 70 2F 31 2F 30 2F 22 3B 20 6E 73 3D [59048.322743]RTW: 30 31 0D 0A 30 31 2D 4E 4C 53 3A 20 30 34 34 30 [59048.330318]往復: 31 34 62 30 2D 31 64 64 32 2D 31 31 62 32 2D 39 [59048.337345]到着予定時刻: 39 31 62 2D 66 35 31 33 37 36 31 32 61 36 66 33 [59048.344868]RTW: 0D 0A 4E 54 3A 20 75 72 6E 3A 6D 69 2D 63 6F 6D [59048.351895]RTW: 3A 73 65 72 76 69 63 65 3A 52 43 6F 6E 74 72 6F [59048.359480]RTW: 6C 6C 65 72 3A 31 0D 0A 4E 54 53 3A 20 73 73 64 [59048.366605]RTW: 70 3A 61 6C 69 76 65 0D 0A 53 45 52 56 45 52 3A [59048.373766]到着時間: 20 4C 69 6E 75 78 2F 34 2E 39 2E 31 31 33 20 48 [59048.380785]RTW: 54 54 50 2F 31 2E 30 0D 0A 58 2D 55 73 65 72 2D [59048.388333]RTW: 41 67 65 6E 74 3A 20 72 65 64 73 6F 6E 69 63 0D [59048.395367]RTW: 0A 55 53 4E 3A 20 75 75 69 64 3A 37 35 39 36 34 [59048.403003]到着予定時刻: 38 61 35 2D 36 30 33 64 2D 34 33 39 66 2D 61 61 [59048.410107]RTW: 62 31 2D 34 63 61 35 66 37 62 33 62 65 38 63 3A [59048.417850]RTW: 3A 75 72 6E 3A 6D 69 2D 63 6F 6D 3A 73 65 72 76 [59048.424847]RTW: 69 63 65 3A 52 43 6F 6E 74 72 6F 6C 6C 65 72 3A [59048.432460]RTW: 31 0D 0A 0D 0A 75 1B 2D 33 69 FF 92 1E 6D 7E 43 [59048.439480]RTW: 5B 41 AF DA 59 00 01 00 C0 00 80 01 62 00 06 00 [59048.447042]到着時刻: 00 00 00 00 01 00 20 00 01 00 F5 31 1F 00 01 00 [59048.454573]到着時刻: 03 00 00 00 00 00 00 00 8B 43 D9 12 08 00 00 00 [59048.461738]到着時刻: 00 00 00 00 29 12 B5 01 F9 0A 44 00 58 06 65 00 [59048.468786]RTW: 68 0C 12 00 00 00 00 00 00 00 2E 00 A6 0F E8 03 [59048.476332]RTW: 54 2A 93 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.483442]到着時刻: 00 00 00 00 00 00 EF 10 00 00 00 00 1F 2A 8E 5F [59048.491079]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.498224]到着: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 AA 3E 02 00 [59048.505903]RTW: 8C 09 00 82 82 83 00 00 01 84 2A 34 35 08 90 00 [59048.513069]到着時刻: 2A 78 6D 09 05 FE FF FF 00 00 00 00 00 25 C0 5F [59048.520627]到着時刻: 00 00 00 00 00 00 00 00 49 D5 07 00 00 00 00 00 [59048.527746]RTW: 38 B1 DF AE DF 00 FC E7 D4 F7 F9 F3 E4 F7 F7 BA [59048.535373]到着時刻: 32 A0 A0 A0 A0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.542504]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.550149]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.558420]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.565434]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.573175]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.580164]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.587831]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.594861]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.602530]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.609619]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.616821]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.624497]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.631565]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.638669]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.645707]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.652872]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59048.659914]到着時間: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [59049.048296]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59052.025201]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59055.097082]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59058.024508]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59061.025913]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59064.046703]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59067.027795]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59070.100002]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59073.025578]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59076.027871]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59079.046137]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59082.024076]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59085.101821]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59088.026437]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59091.024759]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59094.046384]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59097.024395]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59100.099472]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59103.025388]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59106.025607]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59109.050832]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59112.025324]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59115.100097]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59118.028286]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59121.026007]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59124.048823]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59127.024156]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59130.101220]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59133.027155]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59136.024104]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59139.046445]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59142.023902]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59145.097767]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59148.024225]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59151.024542]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59154.046677]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59157.024188]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません [59160.100230]RTW: rtw_get_sta_tx_stat() はサポートされていません i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlus i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノ Re: imx8mp uart3/uart4 stop receive data after connect WIFI こんにちは@Manuel_Salas 以下は 1 つの UART コードですが、原因ではない可能性があります。WIFI を切断した後は発生しなかったためです。 シリアルポート情報 spInfo{"/dev/ttymxc3", 115200, QSerialPort::DataBits::Data8、 QSerialPort::Parity::NoParity、 QSerialPort::StopBits::OneStop}; m_transceiver = std::make_shared(spInfo); connect(m_serialPtr.get(), &QSerialPort::readyRead,this, &Transceiver::SlotRcvData, Qt::QueuedConnection);// データを取得 void トランシーバ::SlotRcvData() { // 受信收逻辑 QByteArray バッファ = m_serialPtr->readAll(); if (!buffer.isEmpty()) { for(const auto func : m_recvNoticeFuncs) { if (関数) { func(std::move(buffer)); //回调通知上層、上層データ帧受信} } } if ((DEBUG_PRINT_READ == 1 && m_serialPtr->portName() == DEBUG_PORT) || m_recvPrintFlag.load()) { QString printStr = QString("Len(%1) ").arg(buffer.count()); printStr += buffer.toHex(''); qDebug(uart) << QString(" %1-[% 2 受信] <<= %3").arg(QDateTime::currentDateTime().toMSecsSinceEpoch()).arg(m_serialPtr->portName()).arg(printStr); } } Re: imx8mp uart3/uart4 stop receive data after connect WIFI こんにちは、 可能であれば、シリアル通信を処理するコードを共有してください。(UART3とUART4のシリアル通信に関して) よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: imx8mp uart3/uart4 stop receive data after connect WIFI こんにちは@Manuel_Salas さらに、QT アプリケーションでテストを実行すると、通信の中断を検出した後にシリアル ポートを再初期化すると、通信を復元できます。 Re: imx8mp uart3/uart4 stop receive data after connect WIFI こんにちは@Manuel_Salas UART3の場合: 3033_01E0 (IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_ECSPI1_SCLK) 3033_01E4 (IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_ECSPI1_MOSI) ./memtool-32 0x303301E0 2 構成は正しいようです。QT アプリケーションでフォーカスするにはどうすればよいでしょうか? アドレス0x303301E0から始まる0x2カウントの読み取り 0x303301E0: 00000001 00000001 UART4の場合: 3033_0238 (IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_UART4_RXD) 3033_023C (IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_UART4_TXD) ./memtool-32 0x30330238 2 アドレス0x30330238から始まる0x2カウントを読み取ります 0x30330238: 00000000 00000000 Re: imx8mp uart3/uart4 stop receive data after connect WIFI こんにちは、 以下のレジスタ(IOMUX)を参照します。 UART3の場合: 3033_01E0 (IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_ECSPI1_SCLK) 3033_01E4 (IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_ECSPI1_MOSI) UART4の場合: 3033_0238 (IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_UART4_RXD) 3033_023C (IOMUXC_SW_MUX_CTL_PAD_UART4_TXD) この状況でそれらが変化する可能性は非常に低いですが、念のため確認したいのです。 問題が発生している間にそれらが正しい場合は、QT アプリケーションに焦点を当てる必要があります。 よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: imx8mp uart3/uart4 stop receive data after connect WIFI こんにちは@Manuel_Salas 問題が発生したときに、スコープとロジック アナライザーを使用して UART3/4 TX/RX をキャプチャしました。信号とデータ解析は正しく、異常は検出されませんでした。 どの pinmux レジスターを CAN 読み取りますか?UART3/4 TX および RX ですか? それとも他の IO ですか? root@myd-jx8mp:/work/nfs/unit_tests# ./memtool-32 0x30330440 1 E アドレス0x30330440から始まる0x1カウントの読み取り 0x30330440: 00000140 root@myd-jx8mp:/work/nfs/unit_tests# ./memtool-32 0x30330444 1 E アドレス0x30330444から始まる0x1カウントを読み取ります 0x30330444: 00000140 root@myd-jx8mp:/work/nfs/unit_tests# ./memtool-32 0x30330498 1 E アドレス0x30330498から始まる0x1カウントの読み取り 0x30330498: 00000140 root@myd-jx8mp:/work/nfs/unit_tests# ./memtool-32 0x3033049C 1 E アドレス0x3033049Cから始まる0x1カウントの読み取り 0x3033049C: 00000140 root@myd-jx8mp:/work/nfs/unit_tests# cat /proc/tty/ドライバ/IMX-uart シリアル情報:1.0ドライバリビジョン: 0: uart:IMX mmio:0x30860000 irq:32 tx:49174 rx:4241 DSR|CD 1: uart:IMX mmio:0x30890000 irq:34 tx:227698 rx:78 RTS|DTR|DSR|CD 2: uart:IMX mmio:0x30880000 irq:33 tx:579 rx:417229256 brk:12 oe:287947352 RTS|DTR|DSR|CD 3: uart:IMX mmio:0x30A60000 irq:40 tx:279 rx:90046331 oe:62148529 RTS|DTR|DSR|CD Re: imx8mp uart3/uart4 stop receive data after connect WIFI こんにちは@dreamxjtu ファイルを共有していただきありがとうございます。 デバイス ツリーの不一致は見つかりませんでした。すべて正常に見えます。 この問題が発生した場合、スコープまたはロジック アナライザーを使用して UART 信号をキャプチャできますか? また、この問題が発生する場合は、memtool を使用して pinmux レジスタを読み取ってみてください。 よろしくお願いいたします。 サラス。 Re: imx8mp uart3/uart4 stop receive data after connect WIFI ファイルをご覧ください。ありがとうございます imx8mp-pinfunc.h、myd-jx8mp.dtsi、myd-jx8mp.dtsi、myd-jx8mp-atk-10.dts Re: imx8mp uart3/uart4 stop receive data after connect WIFI こんにちは、 添付のデバイスツリーは現在問題のあるデバイスのもので、LF5.10.9であることが確認されています。 Re: imx8mp uart3/uart4 stop receive data after connect WIFI こんにちは@dreamxjtu お元気でお過ごしのことと思います。 デバイスツリーを共有していただけますか? LF_5.10.9 (カーネル バージョン) を使用していることを確認します。 よろしくお願いいたします。 サラス。
記事全体を表示
Freemaster 您好, 我想在 Matlab 和 Simulink(基于模型的设计)中使用 freemaster 函数。我还没有找到关于这个主题的任何项目或示例,所以我不知道是否有人有这方面的项目。(我使用的是 S32K344 系列的微处理器)。此外,我不知道哪里有使用 freemaster 的指南,也不知道如何创建新界面。 我的目标是创建一个新的界面,在这里我可以看到所有变量,并用这些数据生成新的曲线图。 感谢您的一切, Re: Freemaster 你好@JonAnder_Amante或@JonAnder 首先,请只使用一个账户,不要使用多个账户。 其次,本主题提供了解决方案:在 MDB 中加载程序时遇到的问题 - NXP 社区 第三,我们感谢您在同一主题上的回复,并建议您在该主题上继续对话,而不是为同一主题开设 2-3 个主题。 顺祝商祺! Stefan V. Re: Freemaster 你好、 我正在使用基于模型设计的 SImulink 中的电机示例,但我的问题是在加载程序时如何使用 freemaster 的界面。 此外,我的项目无法载入微处理器(我使用的是 MCSPTE1AK344 套件)。我在尝试加载微处理器时遇到了问题,得到的信息如下(当我点击"显示更多" ): cuando intento conectar mi proyecto desde mi ordenador a la placa de evaluacion con el kit MCSPTE1AK344 en simulink me da una serie de errores y no se conecta: GNU gdb (GDB src=ga98a3c7ad40 bld=ga98a3c7ad40 ) 15.1 Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.许可证 GPLv3+:GNU GPL 第 3 版或更高版本<http://gnu.org/licenses/gpl.html>这是自由软件:您可以自由修改和重新发布。在法律允许的范围内,不作任何保证。输入"show copying" 和"show warranty" 了解详情。此 GDB 被配置为 "--host=x86_64-w64-w64-mingw32--target=arm-none-eabi "。输入"show configuration" 了解配置详情。有关错误报告说明,请参见:<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/> 。查找 GDB 手册和其他在线文档资源,请访问:<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/> 。如需帮助,请键入"help" 。输入"apropos word" 可搜索与"word" 相关的命令 ...从 C:/Users/110958/Documents/MATLAB/Examples/R2022b/nxps32k3/s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct/s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct.elf... 无法连接(错误 138):El sistema ha intentado unir una unidad a un directorio de una unidad ya unida.当你的目标是 exec'+ 时,你就不能这样做了。 Re: Freemaster 你好、 我有一个问题。如果我想使用 Freemaster,我需要安装名为 S32 Design Studio 的应用程序,还是我只需要 Matlab 和 Simulink?此外,我还必须打开 .elf是使用 Freemaster 文件,还是我必须做其他事情? 谢谢 Re: Freemaster 你好 @J 您找到fm文件夹和s32k3xx_freemaster示例模型了吗? 上述解释是否清楚? 此外,我建议您安装最新的恩智浦基于模型的设计工具箱 S32K3 1.7.0 版 - 恩智浦社区 请告诉我, Stefan V. Re: Freemaster 你好、 我使用的版本是 NXP_MBDToolbox_S32K3xx (版本 1.4.0) NXP_Support_Package_S32Kxx (版本 1.4.0) 谢谢 Re: Freemaster 你好@JonAnder、 是的,我们有使用 FreeMASTER 的 Simulink 块的 S32K344 示例,名为s32k3xx_freemaster.mdl,位于 S32K3\src\S32K3_Examples\fm\s32k3xx_freemaster 文件夹内。 按下 CTRL+B(版本和部署)之后你可以打开 s32k3xx _freemaster.pmpx 然后在 FreeMaster 中可视化数据: 您也可以打开 FreeMASTER 配置块并点击帮助,它将打开一个新的文档窗口,提供相关详细信息: 您使用的是哪个版本的 S32K3xx MBDT? 我建议您安装最新的恩智浦 S32K3 基于模型的设计工具箱 1.7.0 版 - 恩智浦社区 乐意效劳、 Stefan V.
記事全体を表示